신호 및 전원 무결성 핵심 가이드
임피던스, 리턴 패스, 디커플링, 전원 안정성이 시스템 성능에 미치는 영향과 노이즈 및 신호 왜곡을 줄이는 방법을 설명합니다.
최신 게시물
신호 & 전원 무결성
고속 PCB 신호 전환 설계: 비아·스텁·리턴 패스 최적화
핵심 정리 신호 전환은 고속 PCB에서 비아, 스텁, 기준면과 리턴 패스가 바뀌는 순간입니다. 부적절한 전환은 반사, 크로스토크, 지터, EMI와 신호 감쇠를 만들 수 있습니다. 비아 선택, 백드릴, 임피던스, 기준면 연속성, 시뮬레이션과 제조 공차를 함께 설계해야 합니다. PCB에서 신호 전환이란? 신호 전환은 다층 PCB에서 신호가 한 레이어에서 다른 레이어로 이동하는 구조를 뜻합니다. 일반적으로 비아를 사용하며, 이때 신호 경로뿐 아니라 리턴 전류 경로와 기준면도 함께 바뀝니다. 레이어 전환에서 발생하는 문제 비아 스텁은 사용하지 않는 구리 길이를 만들고, 불연속 임피던스는 반사와 삽입 손실을 증가시킵니다. 기준면이 끊기거나 리턴 비아가 없으면 리턴 전류가 우회하여 루프 면적과 EMI가 커질 수 있습니다. 성능에 미치는 영향 반사: 비아와 패드의 기생 인덕턴스·커패시턴스로 임피던스가 변합니다. 크로스토크: 인접 전환과 리턴 경로가 결합해 잡음이 증가합니다. 타이밍: 전파 지연과 지터가 아......
Sep 30, 2026
신호 & 전원 무결성
모터 제어 기판의 기본: 역기전력 대책, 역접속 보호, 전원 라인과 GND 설계
전자공작에서 모터를 비롯한 코일 부품을 다루면 회로가 갑자기 불안정해지는 경우가 있습니다. LED를 켜기만 하는 회로와 달리 모터에는 비교적 큰 전류가 흐르며, 회전을 시작하거나 멈출 때 전원 라인이나 제어 회로에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 모터를 제어할 때는 부품의 종류뿐만 아니라 전류가 어디로 들어와 어디를 거쳐 돌아가는지를 생각하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 DC 모터를 사용하는 전자공작을 예로 들어 전원 라인, GND, 역기전력 대책, 역접속 보호 등 모터를 안전하게 구동하기 위한 기본을 정리합니다. 모터 구동 회로에서 전류의 흐름이 중요한 이유는? 전자공작에서 DC 모터는 전원만 연결하면 돌아가기 때문에 처음에는 단순한 부품처럼 보일 수 있습니다. 하지만 MCU로 회전을 제어하거나 스위치, MOSFET으로 켜고 끄는 경우에는 전류의 흐름을 제대로 고려해야 합니다. 특히 모터 제어 기판에서는 MCU가 다루는 작은 신호와 모터에 흐르는 비교적 큰 전류가 같은 기판 위에 섞여 있습......
Sep 24, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 임피던스 매칭 가이드: 신호 반사와 전송선로 설계
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전달되면 신호선의 전기적 상태가 변합니다. 이 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 전자기파가 서로 다른 매질의 경계에 도달하면 일부 에너지는 계속 진행하고 나머지는 되돌아가며 신호 반사가 발생합니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 주변으로 소산될 때까지 반복될 수 있습니다. 전기 회로에서 이러한 경계는 주로 임피던스가 달라지는 지점입니다. PCB 트레이스의 임피던스가 중간에 변하면 신호 일부가 소스 방향으로 반사됩니다. 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서는 파형 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 나타날 수 있습니다. 핵심 요약 신호 경로의 임피던스가 불연속적으로 변하면 반사가 발생합니다. PCB 임피던스 매칭에는 트레이스 폭과 간격, 유전체 두께와 유전율, 기준면 구성이 함께 작용합니다. 마이크로스트립, 스트립라인, 차동 쌍 및 동일 평면 구조는 서로 다른 계산 조건을 사용합니다. 제조용 데이터에......
Sep 07, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 서멀 릴리프 패드 설계: 스포크 폭·간격과 적용 기준
핵심 요약 전원 플레인은 낮은 임피던스로 DC 전원을 분배하고 인접 신호의 기준 구조에 참여합니다. 분할 플레인 경계를 지나는 고속 신호는 리턴 경로 단절로 EMI와 신호 왜곡을 일으킬 수 있습니다. 디커플링 커패시터는 IC 전원 핀 가까이에 배치하고 전류 루프를 최소화해야 합니다. 동박 두께와 열 관리는 연속 전류, 허용 온도 상승 및 제조 조건을 기준으로 정합니다. 잘 설계된 PCB 전원 플레인은 능동 부품에 DC 전압을 분배하고 빠른 부하 변화에도 안정적인 전원 공급망(PDN)을 구성합니다. 인접한 연속 그라운드 플레인은 고속 신호에 낮은 인덕턴스 리턴 경로를 제공합니다. 구리 포어, 적층 간 커패시턴스, 분할 플레인과 비아 배치를 함께 계획해야 전압 강하와 전원 노이즈를 줄일 수 있습니다. 현대 PCB에서 전원 플레인의 역할 DC 전원 분배와 신호 리턴 경로 전용 전원 플레인은 좁은 전원 트레이스 대신 넓은 구리 영역으로 전원을 분배합니다. 전원 플레인과 인접한 연속 그라운드 플레인은 ......
Sep 03, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 설계에서 DC 5V 입력 이해: 핵심 고려사항
DC 5V 입력은 전자 프로젝트의 전압 조정과 호환성을 보장하는 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 이 글에서는 DC 5V 입력의 중요성, 요구사항에 영향을 미치는 요소, DC 5V 입력 호환성을 위한 PCB 설계 모범 사례, 테스트 및 검증 기법, 실제 응용 분야, 그리고 PCB에서 5V 전원 공급 장치를 만드는 방법까지 살펴보겠습니다. DC 5V 입력의 중요성을 이해함으로써 엔지니어들은 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 설계를 만들 수 있습니다. I. DC 5V 입력이란? DC 5V 입력은 5볼트의 직류 전원 공급 전압을 의미하며, Arduino 및 Raspberry Pi와 같은 마이크로컨트롤러 기반 시스템, 센서 응용 분야(예: 온도 감지기, 동작 감지기), LED 조명 응용 분야 등 전자 프로젝트와 기기에서 널리 사용됩니다. 이러한 프로젝트와 기기들은 부품에 전력을 공급하고 최적의 성능과 신뢰성을 보장하기 위해 안정적이고 조정된 5V 입력에 의존합니다. 이러한 전자 시스템의 기능성과 정확한......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
고속 PCB 설계를 위한 임피던스 매칭 이해
기술의 발전과 집적 회로의 응용이 점점 더 광범위해지면서 전자 신호 전송의 주파수와 속도가 계속 증가하고 있어, PCB 도체가 고성능 전송 라인을 제공해야 할 필요성이 높아졌습니다. 이러한 전송 라인은 소스에서 수신기 입력까지 신호를 정확하고 완전하게 전달하는 역할을 합니다. 이 요구사항은 임피던스 매칭의 필요성을 강조합니다. 일반적으로 Z로 표시되고 옴(Ω)으로 측정되는 전기 임피던스는 AC 회로에서 저항, 인덕턴스, 커패시턴스의 복합 효과를 의미합니다. 특정 회로의 임피던스는 일정하지 않으며, AC 주파수, 저항(R), 인덕턴스(L), 커패시턴스(C)에 의해 공동으로 결정되므로 주파수 변화에 따라 달라집니다. 임피던스 매칭이란? 임피던스 매칭은 신호 소스나 전송 라인과 부하 간의 호환성을 보장하는 방법입니다. 저주파 매칭과 고주파 매칭으로 분류할 수 있습니다. 전송 라인에 비해 파장이 상대적으로 긴 저주파 회로에서는 반사를 무시할 수 있습니다. 그러나 전송 라인 길이와 비슷한 짧은 파장을 ......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB를 시원하게 유지: 더 나은 열 성능을 위한 실용적인 방열판 전략
현재 PCB는 점점 더 복잡해지고 있으며, 따라서 PCB 냉각이 절대적으로 필요합니다. CPU, GPU, SoC, 전압 레귤레이터, LED 드라이버와 같은 대형 전력 부품들은 작동의 부작용으로 열을 발생시킵니다. 따라서 예를 들어 자체 히트 싱크가 있는 CPU, GPU 또는 SoC, 또는 모터, 전력 트랜지스터, 앰프, 레귤레이터 등의 전력 항목을 포함한 매우 밀집된 보드는 핫스팟이 생길 수 있습니다. 작은 PCB에 많은 전류가 트레이스를 통해 흐르면 뜨거워질 수 있습니다. 열을 제거하지 않으면 신뢰성과 수명이 떨어집니다. 표준 지침에 따르면 온도가 10°C 상승할 때마다 고장률이 약 두 배로 늘어납니다. 그리고 열을 적절히 관리하면 전자 시스템의 모든 고장 중 절반 이상을 예방할 수 있습니다. 즉, 보드를 너무 뜨겁게 두면 구운 컴퓨터가 되고, 성능이 저하되고, 부품이 스로틀되거나 꺼지며, 열 부하(열 사이클링)로 인해 솔더 접합부가 실패할 수 있습니다. 최악의 경우 열 폭주를 다루게 됩니다......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB의 차동 페어: 라우팅, 임피던스 제어 및 신호 무결성을 위한 모범 사례
고속 디지털 설계는 수 Gbps에서 수십 Gbps의 속도로 데이터를 신뢰성 있게 전송하기 위해 점점 더 차동 페어에 의존하고 있습니다. 이 쌍을 이룬 트레이스는 동일한 크기의 신호를 반대 극성으로 전달하여 수신기가 공통 모드 노이즈를 제거하면서 차동 신호를 보존할 수 있게 합니다. 엔지니어들은 단일 종단 트레이스에 비해 우수한 노이즈 면역성과 감소된 EMI를 제공하기 때문에 USB, HDMI, PCIe, 이더넷과 같은 인터페이스에 차동 페어를 사용합니다. 서론: 고속 PCB에서 차동 페어의 중요성 차동 신호의 기초 차동 페어는 반대 극성의 신호를 전파하는 두 개의 보완적인 트레이스(양성 및 음성)로 구성됩니다. 수신기는 음성을 양성에서 빼서 원래 데이터를 복원합니다. 이 뺄셈은 전원 공급 변동이나 외부 간섭으로 인해 두 트레이스 모두에 동일하게 픽업된 노이즈를 취소합니다. PCB 관점에서 핵심 파라미터는 차동 임피던스입니다. 표준에 따라 일반적으로 90~100옴으로, 반사를 피하기 위해 전체 ......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
고속 PCB 설계에서 임피던스 방정식의 역할
임피던스는 시스템에서 신호가 어떻게 동작하는지를 제어하는 가장 중요한 개념 중 하나입니다. 신호 무결성 문제는 임피던스 불일치로 인한 신호 반사에서 발생합니다. 신호 손실, 반사, 왜곡이 없도록 엔지니어들은 임피던스를 신중하게 제어해야 합니다. 교류 전류가 가해질 때 전기 회로의 저항은 임피던스로 측정됩니다. 이것은 전기 회로에서 고주파 인덕턴스와 커패시턴스를 결합한 결과입니다. 저항처럼 임피던스도 옴으로 측정됩니다. 서로 다른 임피던스는 신호를 약화시키는 감쇠와 반사를 일으킵니다. 임피던스의 정의, 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 같은 다른 회로 요소와의 차이점, 그리고 고속 PCB 설계에서 임피던스 방정식의 중요성이 이 글에서 모두 다루어집니다. 임피던스 대 저항, 인덕턴스, 커패시턴스 임피던스는 저항, 인덕터, 커패시터를 포함하는 회로에서 전류 흐름을 방해하는 총 등가 저항입니다. 임피던스는 반응성 요소와 저항성 요소로 구성됩니다. 회로의 에너지는 저항에 의해 열로 방출됩니다. 회로에서 도......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
고속 강체 PCB 설계에서 신호 무결성을 위한 실용적 가이드
우리가 자주 사용하는 신호 무결성이라는 용어는 실제로 무엇일까요? 신호 파라미터와 관련된 것인가요, 아니면 시스템 파라미터와 관련된 것인가요? 쉽게 말하면, 신호가 전선이나 전송 라인을 통해 이동할 때 전송된 곳과 수신된 곳에서 일부 파라미터가 변경됩니다. 고속 신호의 경우 신호 손실이 더욱 커져 데이터 손실과 신호 손상 문제가 발생합니다. 그렇다면 어떤 유형의 신호가 방해를 받고 어떻게 변경될까요? 전송 중 신호가 특성을 바꾸는 4가지 주요 현상에 대해 설명했습니다. 두 번째 질문에 대해, 어떤 유형의 신호인가: 기본적으로 고주파라면 더 높은 속도로 스위칭하는 0과 1이 있어야 합니다. 0이 1이 되거나 1이 0이 되면 데이터 손실이 발생합니다. 물론 코드 수정 기법도 있지만 그것은 다른 날의 주제입니다. 이 문제를 해결하기 위해서는 스택업 설계와 임피던스 제어와 같은 요소를 고려해야 합니다. 설계팀은 더 작은 폼 팩터 기기를 추구함으로써 무결성을 향상시킬 수 있습니다. 이는 신호의 기생 효......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 임피던스 제어 입문 가이드
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전송될 때 신호 라인의 상태 변화가 발생합니다. 이 변화는 회로를 통해 이동하는 전자기파로 이해할 수 있습니다. 이 파동이 서로 다른 매체 사이의 경계를 만날 때 반사가 발생합니다. 이 경계에서 파동 에너지의 일부는 신호로 계속 진행하고 나머지는 반사됩니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 환경으로 소산될 때까지 반복됩니다. 전기 엔지니어에게 이 경계는 일반적으로 전기 임피던스의 변화로 정의됩니다. PCB 설계에서 반사는 신호가 트레이스를 따라 임피던스 불일치를 만날 때 발생합니다. 이 불일치로 인해 신호의 일부가 소스 쪽으로 반사되어 특히 고속 디지털 또는 RF 회로에서 왜곡, 노이즈, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제가 발생합니다. 회로의 임피던스: 저항, 인덕터, 커패시터로 구성된 회로에서 전류 흐름을 방해하는 총 등가 저항을 임피던스라고 합니다. 임피던스는 저항성 요소와 반응성 요소로 구성됩니다. 저항은 회로 에너지를 열로 소산시킵니다.......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 임피던스 제어: 고주파 회로에서 신호 무결성 보장
임피던스는 교류 전류가 가해질 때 전기 회로의 저항을 측정합니다. 고주파에서 전기 회로의 커패시턴스와 인덕턴스의 결합입니다. 임피던스는 저항과 마찬가지로 옴(Ω)으로 측정됩니다. 임피던스가 다를 경우 반사와 감쇠가 발생하여 신호가 저하됩니다. 고주파 아날로그 또는 디지털 회로에서는 PCB에서 전파되는 신호를 손상으로부터 보호하는 것이 필수적입니다. 실제로 100MHz 이상의 신호는 트레이스 임피던스의 영향을 받으며, 이를 적절히 고려하지 않으면 분석하기 특히 어려운 예상치 못한 오류가 발생할 수 있습니다. 다행히 임피던스 제어를 통해 설계자와 PCB 제조업체가 이 현상을 관리할 수 있습니다. 임피던스 제어와 신호 매칭이란? 임피던스 제어는 전송 단계에서 신호가 노이즈 없이 감쇠 없이 전달될 수 있도록 PCB 트레이스 치수와 위치를 기판 소재의 특성에 맞춥니다. 따라서 인쇄 회로 기판(PCB) 트레이스는 더 이상 단순한 점 대 점 연결로 처리될 수 없습니다. 트레이스는 전송 라인으로 고려되어야 ......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
회로의 임피던스를 결정하는 방법: 주요 사실 및 PCB 응용
회로의 임피던스를 결정하는 것은 고속 및 RF 설계에서 동작을 분석하고 성능을 최적화하는 데 매우 중요합니다. 임피던스는(단순한 저항과 달리) 저항과 리액턴스를 모두 포함하므로 PCB 설계와 PCBA 제조에서 필수적입니다. 이 글에서는 임피던스 공식, 임피던스 매칭, 마이크로스트립 계산, 그리고 JLCPCB의 무료 임피던스 계산기가 설계자들이 ±10% 허용 오차로 신뢰할 수 있는 결과를 달성하는 데 어떻게 도움이 되는지 알아봅니다. 임피던스와 저항의 차이는? 저항(R)은 소재 특성으로 인한 DC 전류에 대한 저항입니다. 반면 임피던스(Z = R + jX)는 커패시터와 인덕터의 저항과 리액턴스(X)를 모두 포함하여 AC 회로에서 주파수 의존적입니다. PCB 설계에서 이 차이는 매우 중요합니다. 100 MHz 이상의 고주파에서는 리액턴스가 지배적이 되어 신호 무결성에 영향을 미칩니다. 임피던스를 이해하면 엔지니어들이 일관된 성능을 유지하기 위해 적절한 트레이스 폭과 소재를 선택하는 데 도움이 됩니......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
혼합 신호 PCB 설계의 조화 구현
전자계에서는 변화로 인해 이제 하나의 보드에 아날로그와 디지털 부품을 혼합하는 것이 일반적입니다. 혼합 신호 PCB 설계는 아날로그와 디지털 세계의 조화로운 결합을 나타내며 정교한 전자 장치에 대한 수많은 가능성을 열어줍니다. 이 블로그 게시물에서는 혼합 신호 PCB 설계에 대해 설명합니다. 최적의 성능을 달성하기 위한 도전, 모범 사례 및 중요한 요소를 다룰 것입니다. 혼합 신호 설계의 본질 혼합 신호 설계는 동일한 인쇄 회로 기판(PCB)에 아날로그 및 디지털 회로를 모두 통합하는 것을 의미합니다. 아날로그 구성 요소는 오디오 또는 센서 입력과 같은 연속 신호와 함께 작동합니다. 디지털 구성요소는 마이크로컨트롤러나 디지털 신호 프로세서에서 흔히 볼 수 있는 개별 신호를 처리합니다. 이러한 다양한 요소의 융합은 혼합 신호 환경을 생성하여 복잡하고 다양한 전자 시스템의 개발을 가능하게 합니다. 혼합 신호 PCB 설계의 도전 과제: A- 신호 무결성: 아날로그 및 디지털 신호의 요구를 균형 있게......
Mar 31, 2026
신호 & 전원 무결성
강력한 PCB 그라운드 플레인이 무소음 설계의 핵심인 이유: 기본부터 최적화 및 수정까지
모든 PCB 설계자는 결국 그라운드 플레인이 보드의 숨은 영웅과 같다는 것을 알게 됩니다. 그라운드 플레인은 조용히 모든 신호의 기준점과 전류의 귀환 경로를 제공합니다. 본질적으로 그라운드 플레인은 전원 공급 장치의 0V 그라운드에 연결된 크고 연속적인 구리 영역입니다. 내부 레이어(또는 전체 레이어)의 대부분을 차지하므로 그라운드가 필요한 거의 모든 부품 리드나 트레이스가 짧은 비아 또는 패드를 통해 연결할 수 있습니다. 이것은 신호를 위한 견고하고 저임피던스 귀환 경로를 만들어, 전류 펄스에 더 넓은 범위를 제공함으로써 노이즈와 전자기 간섭을 줄이는 데 도움이 됩니다. 이 글에서는 보드를 효과적으로 설계하는 방법을 살펴보겠습니다. 부품에 더 나은 접지를 제공하기만 해도 전체 EMI가 줄어들고 보드의 전반적인 전원 무결성이 향상됩니다. 그라운드 플레인이란 무엇이며 그 주요 역할 그라운드 플레인은 모든 그라운드 넷을 연결하는 구리 "바다"로 생각할 수 있습니다. 작은 그라운드 트레이스와 달리,......
Mar 30, 2026
신호 & 전원 무결성
앰프 PCB 설계: 노이즈 없는 Hi-Fi 보드 만들기
고충실도 오디오 앰프 PCB를 설계하려면 물리학 원리와 현대 기술의 균형을 맞춰야 합니다.순수한 신호를 유지하면서 보드가 제조 가능하도록 해야 합니다. 오디오 앰프 회로는 깨끗한 전원 공급 장치와 적절한 필터링으로 시작해야 합니다. 올바른 바이어싱과 입력 커플링 커패시터를 갖춘 저노이즈 입력 단계를 사용하세요. 바이패스 및 디커플링 커패시터를 포함하는 방법에 대한 몇 가지 설계 기법을 살펴보겠습니다. 험을 줄이기 위한 적절한 접지 보장. 출력부에 조벨 네트워크와 같은 안정성 네트워크 추가. 그리고 저노이즈를 위해 신호 경로를 짧게 유지하고 전원 트레이스와 분리하세요. 핵심 과제를 살펴보겠습니다. 노이즈, 열, 접지 - 세 가지 주요 적 노이즈: GHz 디지털 신호로 작업하고 있다고 가정해 보세요. 이 신호는 고유한 특성으로 인해 시스템 내에서 고조파도 발생시킵니다. 만약 해당 주파수의 전기적 길이에 해당하는 트레이스가 있으면 공진의 일부가 됩니다. 이때 필요하지도 않고 원하지도 않는 안테나를 ......
Mar 30, 2026
신호 & 전원 무결성
LED PCB 설계 완전 정복: 밝고 신뢰할 수 있는 구축을 위한 핵심
이전에 LED PCB를 설계해 본 적이 있다면, 이미 그 감정의 사이클에 익숙할 것입니다. 처음에는 흥분과 자신감으로 시작하지만, 점점 가벼운 패닉과 디버깅으로 이어집니다. LED PCB에서 우리는 단지 밝은 빛을 원하지만, 그 뒤에는 PCB 설계부터 열 최적화까지 많은 엔지니어링 작업이 숨어 있습니다. LED 보드는 매우 단순해 보이지만, 시간이 지나면 갑자기 노랗게 변하고 깜박이기 시작하며 비정상적으로 동작합니다. 정확한 설계 전략, 소재 선택, 열 계획을 살펴보겠습니다. LED PCB는 가장 보람 있게 작업할 수 있는 보드 중 하나입니다. 이 가이드는 LED가 밝게 유지되는 동안 가볍고 유쾌한 톤으로 기초부터 고급 설계 고려사항까지 안내합니다. LED PCB 기초: LED가 회로 기판과 통합되는 방법 LED(발광 다이오드)는 작을 수 있지만 열 문제의 주범입니다. 훌륭한 빛을 출력하는 동시에 효율적으로 제거해야 하는 열을 생성합니다. PCB는 LED의 전기적·열적 기반 역할을 합니다. L......
Mar 30, 2026
신호 & 전원 무결성
필수 PCB 커넥터: 선택부터 원활한 통합까지
PCB 커넥터는 거의 모든 설계에 사용되는 전자 설계의 숨은 영웅입니다. PCB에서 올바른 커넥터는 많은 기기에서 구원자가 될 수 있습니다. 처음 PCB를 설계할 때 잘못된 배터리 연결로 인해 회로가 과열되어 손상될 뻔했습니다. 이것은 배터리에 커넥터를 사용하는 대신 그냥 홀을 드릴했기 때문에 발생했습니다. 하지만 2핀 JST라는 완벽한 커넥터가 극성 문제를 해결해 주었습니다. 많은 설계에서 극성뿐만 아니라 쉬운 연결을 위해서도, 예를 들어 하나의 응용 분야에서 두 개의 다른 PCB를 사용할 때 커넥터는 보드를 연결하는 편리한 방법입니다. 이를 통해 회로 문제를 트러블슈팅하기 위해 분해도 가능합니다. 노트북부터 전기차까지, IoT 센서부터 산업 기계까지, 커넥터들이 조용히 모든 것을 함께 유지시킵니다. 이 글에서는 엔지니어링 통찰력과 실제 사례를 결합하여 커넥터의 세계를 해독합니다. PCB 커넥터 기초 해독: PCB 커넥터의 다양한 유형 중에는 보드 간, 와이어-보드 간, 카드 엣지, FPC,......
Mar 30, 2026
신호 & 전원 무결성
감쇠란 무엇인가요? 거리에 따라 신호가 약화되는 방법
신호가 소스에서 부하까지 PCB 도체를 통해 이동할 때, 트레이스 저항 및 유전체 손실로 인해 신호가 감쇠되어 에너지 손실이 발생합니다. 신호 감쇠는 고속 신호가 회로 기판을 통과할 때 가장 일반적으로 사용되는 용어입니다. 이는 신호 무결성 문제로 이어지는 신호 저하의 주요 원인 중 하나입니다. 일반적으로 스킨 효과와 같은 현상으로 인해 높은 주파수에서 더 많은 감쇠가 나타납니다. 감쇠 계수는 신호가 얼마나 멀리 이동하면서도 충분한 데이터 비트나 정보를 제공할 수 있는지를 결정합니다. 전송된 신호의 진폭이 주파수에 따라 감소하는 방식을 기반으로 다양한 전송 매체를 정량화합니다. 다음과 같이 나타냅니다: AF = P output/P input 신호 감쇠 계수는 다음에 따라 달라집니다: 전송 매체 길이 전송 매체 소재 물리적 조건 감쇠란? 의미 및 정의 감쇠는 신호가 매체를 통해 이동할 때 신호 진폭이 감소하는 것입니다. 감쇠는 전송 손실, 반사 또는 흡수에 의해 발생할 수 있습니다. 전기 시스템......
Mar 30, 2026
신호 & 전원 무결성
임피던스 매칭을 위한 반사 규칙 계산기
디지털 신호가 한 지점에서 다른 지점으로 전송될 때, 신호선의 상태가 변하게 됩니다. 이 신호 상태의 변화는 회로를 따라 이동하는 전자기파로 설명할 수 있습니다. 신호에서 반사는 전자기파가 한 매질에서 다른 매질로 경계면에 도달할 때 발생합니다. 파동이 경계에 도달하면, 에너지의 일부는 신호로 전송되고, 나머지는 반사됩니다. 이 과정은 에너지가 회로에 흡수되거나 환경으로 소산될 때까지 무한히 반복됩니다. 전자공학에서 이 경계면은 보통 전기 임피던스의 변화로 설명됩니다. 즉, 임피던스가 변하는 지점이 바로 경계면입니다. PCB 설계에서 반사는 전기 신호가 트레이스를 따라 이동하면서 임피던스 불일치를 만날 때 발생합니다. 이 불일치 때문에 신호의 일부가 반사되어 소스로 되돌아갑니다. 반사는 특히 고속 디지털 회로나 RF 회로에서 신호 왜곡, 잡음, 데이터 오류와 같은 신호 무결성 문제를 일으킬 수 있습니다. 반사 잡음은 왜 문제인가? 신호선에서 반사 때문에 경로에 추가적인 에너지가 쌓이면서 신호에......
Jul 15, 2025
신호 & 전원 무결성
PCB 설계에서 아날로그 및 디지털 접지의 이해
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계 시, 적절한 접지는 신호 무결성을 보장하고, 잡음을 줄이며, 신뢰할 수 있는 성능을 유지하는 데 필수적입니다. PCB 레이아웃에서 일반적으로 사용되는 두 가지 유형의 접지 평면은 아날로그 접지와 디지털 접지입니다. 이 글에서는 아날로그 접지와 디지털 접지의 차이점, PCB 설계에서의 중요성, 그리고 이를 구현하는 최선의 방법에 대해 살펴보겠습니다. 1. 아날로그 접지와 디지털 접지 비교 아날로그 접지와 디지털 접지는 PCB 설계에서 각각 고유의 목적을 가지고 있으며, 일반적으로 아날로그 신호와 디지털 신호 간의 간섭을 방지하기 위해 분리됩니다. 아날로그 접지 : 아날로그 접지는 연속적이고 변하는 저속 신호를 처리하는 아날로그 구성 요소와 회로에 전용됩니다. 이는 신호의 충실도를 유지하고, 노이즈를 줄이며, 아날로그 측정의 정확성을 보장하는 데 필수적입니다. 일반적으로 아날로그 접지는 디지털 접지와 분리되어 있어, 디지털(고속) 노이즈가 아날로그 신호에 영향을 주......
Aug 02, 2024
신호 & 전원 무결성
임피던스 설정 가이드 : USB, 이더넷, HDMI 및 SD 카드 인터페이스를 위한 적합한 임피던스 선택
1. 소개: 고속 디지털 통신 영역에서 올바른 임피던스를 선택하는 것은 성공적인 PCB 설계의 중요한 측면입니다. 임피던스 매칭은 최적의 신호 무결성을 보장하고 반사를 최소화하며 USB, 이더넷, HDMI, SD 카드와 같은 인터페이스의 전반적인 성능을 향상시킵니다. 이 블로그 게시물에서는 임피던스의 중요성, 임피던스 선택에 영향을 미치는 요소, 널리 사용되는 인터페이스에서 안정적인 데이터 전송을 보장하기 위한 모범 사례를 살펴보겠습니다. 2- 디지털 인터페이스에서의 임피던스 이해: 임피던스는 옴(ohm)으로 측정되며, 회로가 교류(AC) 흐름에 대해 나타내는 저항을 특징짓는 중요한 매개 변수입니다. 고속 디지털 인터페이스에서는 신호 반사를 방지하고, 상호 간섭(crosstalk)을 최소화하며, 전송된 데이터의 무결성을 보장하기 위해 올바른 임피던스를 유지하는 것이 필수적입니다. 3- USB(유니버설 시리얼 버스): A- USB 2.0: 표준 임피던스: 90Ω 모범 사례: USB 2.0 데이터......
Jul 18, 2024
- 1
- 2
- 3