PCB 소싱 및 구매 핵심 포인트
소싱 시 고려해야 할 요소, 가격 구조, 리드타임, 그리고 안정적인 PCB 파트너를 선택하기 위한 실질적인 팁을 제공합니다.
최신 게시물
PCB 조달 & 구매 가이드
전자기기용 납땜 와이어 선택 가이드: 합금·플럭스·직경 비교
납땜 와이어(솔더 와이어)는 전자부품의 리드와 PCB 패드를 전기적·기계적으로 연결하는 데 쓰입니다. 겉모양이 비슷해도 합금, 내부 플럭스, 직경이 다르면 작업 온도와 세척 방법, 접합부 품질이 달라집니다. 작업 대상과 규제 요건을 먼저 확인한 뒤 와이어를 고르세요. 납땜 와이어는 합금과 플럭스 사양을 함께 확인해야 합니다. 납땜 와이어의 세 가지 선택 기준 항목 확인할 내용 선택에 미치는 영향 합금 Sn-Pb 또는 무연 합금의 정확한 조성 용융 온도, 공정 조건, 적용 가능한 규제 플럭스 코어 활성도, 잔사 특성, 세척 방식 젖음성, 잔사 관리, 신뢰성 직경 패드·리드 크기와 공급량 작업 속도와 과다 공급 위험 합금이 같더라도 플럭스 종류와 함량이 다를 수 있습니다. 제품 라벨이나 데이터시트에서 세 항목을 모두 확인하세요. 유연 솔더와 무연 솔더의 차이 용융점은 합금 조성에 따라 달라지므로 제품별 사양을 확인하세요. 대표적인 유연 합금 Sn63/Pb37은 공정(eutectic) 조성으로 약 ......
Oct 14, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
퀵턴 PCB 제작 가이드: 빠른 납기와 제조업체 선택 기준
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품의 핵심 부품입니다. 제품 개발 속도가 빨라지면서 짧은 기간 안에 기판을 제작하는 퀵턴 PCB 서비스의 중요성도 커지고 있습니다. 이 글에서는 퀵턴 PCB의 개념과 필요성, 원문에 기재된 JLCPCB 제작 기간, 기업 활용 방식 및 제조업체 선택 기준을 설명합니다. 퀵턴 PCB란? 퀵턴 PCB는 짧은 기간 안에 PCB를 제조하고 납품하는 서비스를 의미합니다. 원문은 일반적인 PCB 제조 기간을 약 2~3주로 설명하며, 퀵턴 서비스는 수일 안에 생산 및 배송할 수 있다고 소개합니다. 시제품을 빠르게 테스트해야 하는 기업과 개발팀에 유용합니다. 퀵턴 PCB가 중요한 이유 빠른 PCB 제작은 제품 출시 기간을 단축하고 시제품 검증 역량을 높이며 설계를 신속하게 수정할 수 있도록 지원합니다. 출시 속도가 중요한 자동차, 항공우주 및 의료기기 분야에서 특히 유용할 수 있습니다. 양산 전에 새로운 설계, 시제품 또는 소량 PCB를 시험하는 데도 활용됩니다. JLC......
Aug 17, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
PCB 부품 실장 가이드: SMT·스루홀 조립과 장착 설계
소개 전자 산업에서 PCB 부품 실장은 전자 기기의 조립 품질과 기능에 직접 영향을 주는 기본 공정입니다. PCB 실장은 전자 부품을 인쇄 회로 기판(PCB)에 부착하는 방법을 의미하며, 기기의 신뢰성과 성능을 확보하는 데 중요한 역할을 합니다. 기술 발전에 따라 부품 실장 방식도 고도화되어 더 효율적이고 컴팩트한 설계가 가능해졌습니다. PCB 부품 실장 방식 PCB에 부품을 안정적으로 고정하는 대표적인 방식은 표면 실장 기술(Surface Mount Technology, SMT)과 스루홀 실장입니다. 두 방식은 각각 다른 장점과 적용 분야를 갖습니다. 표면 실장 기술(SMT) SMT는 부품을 PCB 표면에 직접 실장하는 방식입니다. 작고 가벼운 부품을 사용할 수 있어 고밀도·소형 전자 제품 설계에 널리 적용됩니다. 주요 장점은 다음과 같습니다. 1. 높은 부품 밀도: 제한된 면적에 더 많은 부품을 배치할 수 있어 작은 기판에서도 기능을 확장할 수 있습니다. 2. 전기적 성능 개선: 전기적 경......
Aug 13, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
PCB 제작 비용을 결정하는 요소와 비용 절감 방법
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 항공기 시스템까지 현대 기술의 다양한 분야에 사용됩니다. PCB는 전자 부품이 정상적으로 작동하는 데 필요한 기계적 지지 구조와 전기적 연결을 제공합니다. 다만 PCB 설계와 생산은 여러 요소를 신중하게 검토해야 하는 복잡하고 비용이 많이 드는 과정일 수 있습니다. PCB를 설계할 때는 PCB 제작 비용과 최종 원가에 영향을 주는 요소를 이해해야 합니다. 회로의 복잡도, 필요한 레이어 수, 기판의 크기와 형상, 사용 소재, 부품 선택과 조달 방식 및 설계 사양이 커스텀 PCB의 최종 비용을 결정합니다. 이 밖에도 PCB 설계와 생산에는 쉽게 놓칠 수 있는 비용이 있습니다. 시제품 제작과 테스트, 툴링과 제조, 조립과 검사, 품질 관리와 인증, 배송과 물류 비용 등이 포함됩니다. 커스텀 PCB 비용을 줄이려면 설계와 생산 단계에서 이러한 요소를 종합적으로 고려해야 합니다. 회로를 단순화하고 레이어 수를 줄이며 표준 부품을 사용하고 PCB 크기와 형상을 최적......
Aug 08, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
커스텀 PCB 설계 가이드: 종류, 장단점, 적층 구조와 주문 방법
커스텀 PCB(Printed Circuit Board)는 표준 기성품 PCB로는 충족하기 어려운 특정 요구 사항이나 응용 분야에 맞게 설계한 주문형 회로 기판입니다. 저항, 커패시터, 집적회로, 커넥터 등 전자 부품을 실장하고 연결하는 기반으로써 다양한 전자기기와 시스템에 사용됩니다. 커스텀 PCB는 특정 기능과 성능 요구 사항에 맞춸 설계할 수 있어 전문적이고 혁신적인 전자 제품을 구현하는 데 도움이 됩니다. 커스텀 PCB를 활용하면 새로운 제품을 일관된 품질로 제작하고 시장 출시 일정을 단축하는 데 도움을 받을 수 있습니다. 전문적인 커스텀 PCB 제조를 진행하려면 신뢰할 수 있는 품질을 구현할 수 있는 기술과 전문 지식을 갖춘 제조업체가 필요합니다. 설계 및 레이아웃 도구, 맞춤형 소재 선택, 단층부터 다층까지의 PCB 제조 능력, 안정적인 생산 라인, 납기 및 배송 서비스를 종합적으로 검토해야 합니다. JLCPCB는 자동화된 생산 라인을 기반으로 이러한 서비스를 제공하며 생산 비용을 줄......
Aug 03, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
PCB 제조·조립 비용 가이드: 견적을 결정하는 11가지 요소
PCB 견적 산정 자료를 구성하려면 PCB 제조 비용을 계산하는 데 필요한 모든 정보를 수집하고 체계적으로 정리해야 합니다. 여기에는 설계 사양뿐만 아니라 소재 선택, 제조 방식, 엔지니어링 검토 사항도 포함됩니다. 단순히 금액만 추정하는 작업이 아니라, 정확하고 실현 가능하며 생산에 적합한 견적을 제시하기 위한 종합적인 엔지니어링 분석 과정입니다. 소재 종류, 기판 크기, 설계 복잡도, 생산 수량처럼 제조에 영향을 주는 모든 요소를 견적에 반영해야 합니다. 고객이 어떤 항목에 비용을 지불하는지, 그리고 그 비용이 발생하는 이유가 무엇인지 이해할 수 있도록 명확하고 상세한 견적을 제공하는 것이 목적입니다. 이 글에서는 PCB 엔지니어링 비용에 영향을 주는 핵심 요소를 자세히 살펴봅니다. PCB 견적 산정에서 엔지니어링이 중요한 이유 PCB 견적 과정에서 엔지니어링은 단순한 비용 계산 이상의 역할을 합니다. 기술 요구 사항을 정확히 이해하고 설계 및 생산의 모든 측면이 검토되었는지 확인해야 합니......
Jul 31, 2026
PCB 조달 & 구매 가이드
PCB 주문에 특정 파일 형식이 필수적인 이유
인쇄 회로 기판(PCB)을 주문하려면 보드의 설계 및 사양에 대한 정확하고 자세한 정보를 제공해야 합니다. 이것이 특정 PCB 파일 형식이 필요한 이유입니다. 제조는 완성된 PCB 파일이 있어야만 성공적으로 이루어질 수 있습니다. PCB를 설계하고 이러한 설계 결정을 전달하는 것은 회로 회로도 설계, BOM, PCB 레이아웃 및 스택업 설계 정보와 같은 파일에 따라 달라집니다. PCB 파일 형식의 중요성 Allegro, Altium Designer, KiCAD, Eagle과 같은 다양한 전자 설계 소프트웨어 간의 상호 운용성을 보장하기 위해 Gerbers라는 파일 모음이 개발되었습니다. Gerber 파일을 사용하면 특정 설계 소프트웨어에 얽매이지 않고도 PCB 설계를 이해할 수 있습니다. 그 결과, Gerber 파일 형식을 이해하고 배우는 것이 오늘날 매우 관련성 있는 주제가 되었습니다. 다음은 세 가지 주요 이유입니다. 표준화: PCB 파일 형식은 설계 데이터가 전달되는 방식을 표준화합니다.......
Oct 22, 2024
PCB 조달 & 구매 가이드
커스텀 PCB: 나만의 PCB 설계 및 주문을 위한 가이드
커스텀 PCB(Printed Circuit Boards)는 표준 기성품 PCB로는 충족할 수 없는 특정 요구 사항이나 응용 분야를 위해 설계된 커스텀 회로 기판입니다. 저항기, 커패시터, 집적 회로, 커넥터 등과 같은 전자 부품을 장착하고 연결하기 위한 기판으로 다양한 전자 장치 및 시스템에 폭넓게 사용됩니다. 커스텀 PCB는 특정 기능 및 성능 요구를 충족하기 위한 적응성을 제공함으로써 전문화되고 혁신적인 전자 장치를 만들 수 있습니다. 커스텀 PCB는 신제품을 신속하고 일관되게 시장에 출시할 수 있도록 하여 혁신을 극대화합니다. 전문적인 커스텀 PCB 제조를 위해서는 최첨단 기술과 전문 지식을 갖춘 공급업체가 필요합니다. 여기에는 적절한 설계 및 레이아웃 도구, 맞춤형 재료 선택, 단층에서 다층 PCB 제조 역량, 완전 자동화된 생산 라인, 신속한 처리 및 배송 서비스가 포함됩니다. JLCPCB는 이러한 모든 시설에 비용을 최소화하는 데 도움이 되는 완전 자동화된 생산 라인을 가지고 있습니......
Aug 13, 2024
PCB 조달 & 구매 가이드
PCB 제조에서 DFM의 주요 역할
PCB의 DFM 설계는 인쇄 회로 기판의 제조 가능성을 위한 설계를 나타냅니다. 오늘날의 고도로 디지털화된 전자 시대에서 인쇄 회로 기판(PCB)은 전자 부품을 연결하고 지지하는 중요한 기반 역할을 합니다. PCB 제조의 품질과 효율성은 매우 중요합니다. 설계가 제조에 미치는 영향은 DFM(Design for Manufacturing), 즉 제조를 위한 설계에 있습니다. 제조용 설계(DFM)는 PCB 제조에서 제조 효율성을 높이고, 비용을 절감하며, 최종 제품의 품질과 신뢰성을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 글에서는 PCB 제조에서 제조용 설계(DFM)가 갖는 중요한 역할을 탐구할 것입니다. PCB 생산에 DFM 적용 1. 재료 선택 DFM 기술은 디자이너가 PCB 생산에 적합한 재료를 선택하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 적절한 재료를 선택하는 것은 PCB 보드 자체의 안정성과 내구성을 보장하는 데 중요하며, PCB 제조 과정에서 다양한 공정 요구 사항을 충족시키는 데 필수적입니다.......
Jul 24, 2024