PCB 품질 및 신뢰성 테스트 핵심 가이드
AOI, 플라잉 프로브 테스트, 전기적 테스트(E-test)와 각종 신뢰성 시험을 통해 불량을 줄이고 품질을 확보하는 방법을 소개합니다.
최신 게시물
품질 & 신뢰성 테스트
PCB 휨 원인과 예방법: 설계·제조 및 리플로우 해결 가이드
전자 장비의 설계와 제조 과정에서 PCB(인쇄 회로 기판) 휨은 흔하지만 해결하기 까다로운 문제입니다. PCB가 휘거나 뒤틀리면 장치의 성능과 신뢰성에 영향을 줄 뿐만 아니라 연결 불량과 같은 심각한 문제로 이어질 수 있습니다. 따라서 PCB 휨을 예방하고 해결하는 방법을 이해하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 설계 및 제조 단계에서 PCB 휨을 방지하는 데 도움이 되는 주요 방법을 살펴봅니다. PCB 휨이란? PCB 휨(PCB warpage)은 회로 기판이 구부러지거나 비틀리는 현상을 말하며, 보우(bow) 또는 트위스트(twist)라고도 합니다. 원래 평평해야 할 기판을 평면 위에 놓았을 때 가장자리나 중앙 부분이 들려 있는 상태입니다. 실제 생산되는 PCB는 완벽하게 평평하기보다 어느 정도의 보우 또는 트위스트가 나타날 수 있습니다. 휨은 일반적으로 IPC-TM-650 Method 2.4.22에 따라 측정하며, 원문에서는 기판 대각선 길이에 대한 최대 편차의 비율을 백분율로 계산한다고 설......
Aug 03, 2026
품질 & 신뢰성 테스트
구리가 벗겨지는 것을 방지하는 방법
HASL(Hot Air Solder Leveling)은 구리 표면이 산화되는 것을 방지하고 후속 조립을 위한 양호한 납땜 표면을 제공하기 위해 노출된 구리 위에 주석 합금을 코팅하는 기술입니다. HASL의 기본 과정은 PCB 보드를 고온의 주석 액체 욕조에 잠시 담그는 것입니다. 플럭스와 고온 주석의 작용을 통해 구리-주석 합금(IMG)이 형성됩니다. 이후, 가이드 레일을 따라 보드가 들어 올려지면서 고압 가스가 비구리 영역(non-copper areas)에서 과도한 주석을 제거하고 패드의 납땜 표면을 평탄하게 만듭니다. HASL 공정은 우수한 납땜성을 제공합니다. 그러나 실제 HASL 작업 중 구리가 벗겨지는 현상이 발생할 수 있습니다. 단면 PCB에서는 주로 도금된 홀에서 발생하며, 양면 PCB에서는 좁은 환형 링을 가진 스루홀 패드, 특히 긴 슬롯 홀에서 자주 발생합니다. 이러한 구리 벗겨짐의 주요 원인은 다음과 같습니다: 1. HASL 주석 욕조의 온도인 275-300°C는 보드의 유리......
Sep 17, 2024
품질 & 신뢰성 테스트
PCB 테스트 방법 : PCB 테스트 및 특성화의 종합 안내
인쇄 회로 기판(PCB)의 안정적이고 지속적인 기능성과 신뢰성을 확보하는 것이 매우 중요합니다. PCB 테스트는 제조 과정에서 핵심적인 역할을 하여 잠재적인 문제를 식별하고 비용이 많이 드는 고장을 예방합니다. 이 종합 안내에서는 엔지니어, 제조업체 및 전자 기기 애호가들을 위해 PCB를 테스트하고 특성화하는 다양한 방법을 상세히 다룹니다. PCB 테스트 방법 PCB 테스트는 디자인 및 기능의 다양한 측면을 체계적으로 확인하는 절차입니다. 다음은 PCB 테스트의 필수 단계입니다 : 육안 검사 : PCB 테스트의 첫 번째 단계는 철저한 육안 검사입니다. 이 과정에서는 납땜 오류, 부품 불량 정렬 또는 물리적 손상과 같은 눈에 보이는 결함을 확인합니다. 육안 검사를 통해 PCB의 성능과 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 문제를 조기에 발견할 수 있습니다. 연속성 테스트 : 연속성 테스트는 PCB상의 전기 연결 상태가 제대로 유지되는지 확인하는 절차입니다. 저항을 측정하거나 전압 강하 테스트를 통해 회로......
Aug 09, 2024