전자 회로 시뮬레이터의 역할
1 분
- 회로 시뮬레이션이란?
- 회로 시뮬레이션의 필요성:
- 회로 시뮬레이션의 종류:
- 시뮬레이션의 레벨:
- 시뮬레이션 분석의 종류:
- 회로 시뮬레이션의 장점:
- 주요 시뮬레이션 소프트웨어:
- 결론:
전자 및 전기 회로를 제작하는 것은 시간도 많이 걸리고 기술적으로도 복잡하며, 비용 또한 적지 않게 듭니다. 전자 회로를 만든 후에는 디자이너가 회로의 기능을 테스트하고 필요한 조정을 해야 합니다. 실제 보드와 부품으로 회로를 만드는 대신 회로의 수학적 설명을 얻을 수 있다면 어떨까요? 이것이 바로 회로 시뮬레이션의 개념입니다. 이 글에서는 해당 주제를 살펴보고 다양한 종류의 회로 시뮬레이션에 대해 알아보겠습니다.
회로 시뮬레이션 기술의 정교함과 성능이 향상되면서 설계 단계의 생산성은 눈에 띄게 증가했습니다. 그 결과, 개발 속도만 빨라진 것이 아니라 사용자들이 손쉽게 회로를 구성하고 분석할 수 있게 되어 보다 철저한 설계가 가능해졌습니다. 개념 검증이든 회로 수정이든, 회로 시뮬레이션은 현대 PCB 설계에 있어 확고한 기반을 제공합니다. 이와 같은 방식으로 다양한 부품의 성능을 테스트하고, 회로 내에서 이를 교체하면서 검증할 수 있습니다. 어떤 종류의 전자 부품과 기호들이 시뮬레이션 가능한지, 그리고 그것들이 어떻게 작동하는지도 살펴보세요.
회로 시뮬레이션이란?
매일 대량의 가전제품, 기기 및 장치가 출시되기 때문에 원활한 제조 공정과 다양한 기술 표준 및 규칙을 준수하는 것이 필수적입니다. 시뮬레이션은 PCB 설계뿐만 아니라 공학의 모든 분야에서 매우 중요한 역할을 합니다. 전자공학에서는 실제 부품을 사용하지 않고 회로의 성능을 연구하기 위해 회로의 수학적 모델을 만듭니다. 수학 방정식을 사용하여 전자 및 전기 회로의 설계를 검증하고 확인하는 이 회로 모델링 방식이 바로 회로 시뮬레이션입니다.
회로 시뮬레이션을 논리 시뮬레이션이나 기능 시뮬레이션과 같은 다른 종류의 시뮬레이션과 비교하면, 다양한 회로 부품의 물리적 특성을 수학 방정식의 형태로 정밀하게 모델링하여 복잡한 대수 및 미분 방정식을 풉니다. 그 결과는 노드 전압 및 부품 전류의 정밀한 시간 파형을 사용한 정밀한 시뮬레이션입니다. 따라서 기본적으로 시뮬레이터는 수학적 방정식을 풀고, 다양한 그래프 형태로 결과를 출력하는 것입니다.
회로 시뮬레이션의 필요성:
회로 시뮬레이션을 통해 실제 회로를 제작하지 않고도 회로의 성능을 평가할 수 있습니다.
- 비용 효율성: 회로 시뮬레이션은 비용과 시간을 모두 절약할 수 있습니다. 소프트웨어를 사용해 복잡한 회로를 신속하게 설계할 수 있어, 설계자와 기업 모두 시간과 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
- 간편한 검증: 시뮬레이션 결과를 기반으로 회로를 손쉽게 재설계할 수 있습니다. 설계의 각 단계에서 엔지니어는 회로의 성능을 확인하고 이론적인 반응과 비교할 수 있습니다.
- 간편한 수정: 회로 시뮬레이션 소프트웨어는 새로운 아이디어나 개념의 출발점이 되며, 기존 설계를 PCB를 만들지 않고도 수정할 수 있습니다.
물리적으로 회로를 측정하고 오실로스코프 파형을 확인하는 것처럼, 회로 시뮬레이션에서도 동일한 작업을 수행할 수 있습니다. 회로 내 여러 지점을 쉽게 선택하여 측정하고 파형을 확인할 수 있습니다.
회로 시뮬레이션의 종류:
이제 회로 시뮬레이션의 다양한 유형을 살펴보겠습니다. 시뮬레이션은 다음의 세 가지 방식으로 분류됩니다:
1) 아날로그 회로 시뮬레이션(Analog Circuit Simulation)
2) 디지털 회로 시뮬레이션(Digital Circuit Simulation)
3) 혼합 모드 회로 시뮬레이션(Mixed-Mode Circuit Simulation)
1) 아날로그 시뮬레이션(Analog Simulation):
이름에서 알 수 있듯이, 아날로그 시뮬레이션은 아날로그 부품과 신호를 사용합니다. 이 시뮬레이션에서는 회로가 주파수 영역(AC), 시간 영역(Transient), 그리고 비선형 정상상태(DC) 모드에서 작동할 수 있도록 매우 정밀한 수학 모델이 필요합니다. SPICE와 FastSPICE는 매우 정밀한 선형 및 비선형 부품 모델을 사용하여 회로 동작을 분석하는 잘 알려진 아날로그 시뮬레이터입니다.
2) 디지털 시뮬레이션(Digital Simulation):
아날로그 시뮬레이터의 복잡한 수학 모델과 비교하면 디지털 시뮬레이션는 상대적으로 단순합니다. Verilog나 VHDL과 같은 HDL가 디지털 시뮬레이션의 기반이 됩니다. 아날로그 시뮬레이션에서는 연속적으로 변하는 신호가 필요하지만, 디지털 시뮬레이션에서는 두 가지 전압 수준(로직 0과 로직 1)을 사용합니다. 여기서는 단순한 기능 검증뿐만 아니라, STA(정적 타이밍 분석)도 중요한 역할을 하며, 설정 시간, 유지 시간, 최대 전파 지연 등을 결정하는 데 도움이 됩니다.
3) 혼합 모드 시뮬레이션(Mixed-Mode Simulation):
이는 디지털과 아날로그 시뮬레이션을 결합한 방식입니다. 혼합 회로 시스템 설계 및 분석에 매우 유용한 시뮬레이션 방식입니다. 혼합 모드 시뮬레이션을 통해 디지털 부품과 아날로그 부품은 각각 독립적인 도구와 소스를 사용하여 작동합니다.
시뮬레이션의 레벨:
앞서 우리는 다양한 종류의 회로 시뮬레이션에 대해 논의했습니다. 이러한 분류는 회로의 특성과 분석 절차를 정의하며, 회로의 추상화 수준과 복잡성에 따라 여러 단계의 시뮬레이션 레벨을 지정할 수 있습니다.
블록 레벨 시뮬레이션 (Block-Level Simulation): 블록 레벨 시뮬레이션은 회로의 기능적 부분을 개별 블록으로 나누고, 이 블록들을 통합적으로 시뮬레이션하는 방식입니다. 이는 모듈화 설계에 필수적이며, 기존 회로에서 사용된 기능 블록을 재사용하는 데에도 도움이 됩니다.
칩 레벨 시뮬레이션 (Chip-Level Simulation): 칩 레벨 시뮬레이션은 하나의 집적회로(IC)를 단일 유닛으로 모델링하여 그 기능을 검증하는 방식입니다. 이 방법은 칩이 의도한 대로 동작하는지를 확인하는 데 유용합니다.
시뮬레이션 분석의 종류:
1. 과도 분석(Transient Analysis):
과도 분석은 시간에 따른 회로의 동작을 살펴보는 시뮬레이션으로, 신호의 변동, 회로 기동 시 상태, 시간 의존적인 특성 등을 이해하는 데 도움이 됩니다. 출력은 시간에 따른 파형으로 표시됩니다.
2. AC 분석:
AC 분석은 주파수 응답 및 안정성을 확인하는 데 사용되며, 특히 증폭기나 필터 설계에 중요합니다. 출력은 주파수 스윕에 따른 파형으로 표시됩니다.
3. DC 분석:
DC 분석은 회로의 정상 상태 전압 및 전류 값을 평가하며, 적절한 바이어싱과 전력 분배를 확인하는 데 사용됩니다. 트랜지스터 및 MOSFET의 DC 바이어스 조건 및 동작점을 찾는 데 활용됩니다.
4. 열 시뮬레이션(Thermal Simulation):
열 시뮬레이션은 부품의 열 방출 및 온도 상승을 예측하여 고전력 회로의 신뢰성을 확보하는 데 필수적입니다. 열 분석은 하나의 IC 내에서 열적으로 독립된 회로들을 설계하는 데 중요한 역할을 합니다.
회로 시뮬레이션의 장점:
SPICE, LTspice 등 대부분의 유명한 회로 시뮬레이션 소프트웨어는 무료로 제공됩니다. 일부 상용 툴도 있지만, 이들 역시 모두 SPICE 알고리즘을 기반으로 개발되었습니다.
- 메모리 관련 프로세스 테스트: 메모리 관련 프로세스의 속도와 지연시간을 분석할 수 있도록 설계된 아날로그 시뮬레이션이 존재합니다.
- 문제 해결 효율성: 오류가 있는 회로를 디지털 방식으로 진단하고 수정하는 데 걸리는 시간은, 수작업으로 전압, 전류, 전력 등을 계산하는 시간보다 훨씬 짧습니다.
- 노이즈 및 크로스토크 모델링: 고속 또는 RF 설계에서 발생할 수 있는 크로스토크(crosstalk)를 분석할 수 있는 시뮬레이터도 존재합니다.
일반적인 회로 외에도, 시뮬레이터는 전원공급(SMPS)이나 전력 분배 네트워크 설계를 테스트하는 도구를 제공합니다. 디지털 시뮬레이터는 로직 0의 전압 수준을 감시하고, 아날로그 시뮬레이터에서는 이러한 로직 레벨 간 전환 시간을 측정할 수 있습니다.
주요 시뮬레이션 소프트웨어:
시장에는 다양한 회로 시뮬레이터 소프트웨어와 도구들이 있습니다. 그중에서도 SPICE(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis)는 잘 알려진 회로 시뮬레이터입니다. 이 소프트웨어는 미국 국방부를 위해 버클리 대학교 전자공학 연구소에서 처음 개발한 것입니다.
SPICE는 오픈소스 소프트웨어이기 때문에, 다른 많은 설계자들이 이 알고리즘을 기반으로 자체 시뮬레이터를 개발하게 되었습니다. 대표적인 예로 LTspice가 있으며, 또 다른 인기 있는 SPICE 기반 시뮬레이터는 NI의 Multisim입니다. 하지만 Multisim은 LTspice와는 달리 유료 소프트웨어입니다. 다음은 널리 사용되는 회로 시뮬레이터 목록입니다.
- SPICE
- Ngspice
- LTspice (SPICE)
- PSIM
- Multisim (SPICE)
- Cadence Spectre
- Synopsys PrimeSim (SPICE 및 FastSPICE)
결론:
회로 시뮬레이션은 전자 제품 개발에서 매우 중요한 요소입니다. 시뮬레이터를 활용하면 전자 및 전기 회로를 설계하고, 기능을 확인하며, 성능을 분석할 수 있습니다. 실제 제조에 들어가기 전에 필요한 조정을 할 수 있어 기업 입장에서는 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 이 글에서는 회로 시뮬레이션의 기본 개념, 장점과 종류, 그리고 대표적인 시뮬레이터 프로그램들에 대해 살펴보았습니다.
지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......