JLCPCB 블로그
다음 프로젝트를 더 쉽게 만드는 실용적인 PCB 제조 및 설계 가이드
인기 아티클
사례 연구
JLCPCB 투명 FPC로 구현한 빛나는 LED 나비
JLCPCB 플렉시블 PCB가 더 스마트한 GPS 트래킹 장치를 가능하게 하는 방법
JLCPCB의 종합 서비스로 나만의 커스텀 노트북 만들기
미니 드론 PCB 사례 연구: JLCPCB가 고밀도 SMT 및 양면 실장(PCBA) 과제를 해결한 방법
사례 연구 더 보기
PCB 설계
HDI PCB와 기존 PCB의 주요 차이점
PCB 회로도: 회로 설계의 기초
Via-in-Pad 기술 사용 : 알아야 할 사항, 설계 안내 등…
전자 프로젝트에서 브레이크아웃 보드의 이해와 활용
PCB 기초 5: PCB 테스트 및 품질 보증
PCB 설계 더 보기
PCB 조립
SMD 칩 저항 패키지 사이즈 가이드 규격 비교부터 풋프린트, 선택 방법까지
가장 많이 사용되는 전자 부품 10가지 가이드
PCB 조립에서 솔더 페이스트와 플럭스의 역할
웨이브 솔더링의 온도를 설정하는 방법과 솔더링 온도의 표준
PCB 기초 4 : PCB 조립 및 납땜 기술
PCB 조립 더 보기
PCB 제조
리플로우 솔더링 결함 예방 방법
Castellated PCB : 소개 및 설계 요구 사항
PCB 기초 3: PCB 제조 공정 이해
기술 안내 : V-Cut 패널화 표준
PCB 비아 텐팅 이해하기: 설계 팁과 모범 사례
PCB 제조 더 보기
고급 PCB
플렉서블 PCB 설계 필수 가이드 - JLCPCB
플렉스 PCB 설계 팁 - JLCPCB
플렉스 회로 기판의 IPC 등급 표준은 무엇입니까?
플렉시블 PCB 제조 공정: 프로토타이핑부터 양산까지
플렉시블 PCB를 위한 필수 설계 가이드라인
고급 PCB 더 보기
PCB 공학 기초
전자 증폭기 회로: 초보자를 위한 종합 가이드
전자 장치 및 회로의 기본 이해
전자 설계에 적합한 전기 부품 선택 : 팁과 모범 사례
볼 그리드 배열(Ball Grid Array, BGA)의 주요 결함과 이해
디지털 전자 회로: 종합 가이드
PCB 공학 기초 더 보기
최신 게시물
부품 & 소싱
SoC란? 시스템 온 칩 구조와 MCU·FPGA 차이
스마트폰부터 IoT 센서, 산업용 제어기와 엣지 AI 장치까지 다양한 제품에 시스템 온 칩(SoC)이 사용됩니다. CPU와 메모리 제어기, 통신 인터페이스 및 전용 가속기를 한 반도체 다이에 통합하면 보드 면적과 전력 사용을 줄일 수 있습니다. 다만 실제 통합 기능은 칩마다 다릅니다. 임베디드 Linux용 프로세서를 고르거나 AI 기능을 검토하고 MCU·FPGA와 비교하려면 SoC 내부 구조를 이해해야 합니다. 이 글에서 살펴볼 내용: SoC의 정의와 내부 데이터 흐름 주요 하드웨어 구성 요소 SoC·MCU·MPU·FPGA의 차이 AI 가속기의 역할 프로젝트에 맞는 SoC 선정 기준 시스템 온 칩(SoC)이란? 시스템 온 칩(System on a Chip, SoC)은 전자 시스템에 필요한 여러 기능을 하나의 반도체 다이에 통합한 집적회로입니다. 여러 IC를 PCB에서 연결하는 구조와 달리 CPU, 메모리 제어, I/O 및 경우에 따라 GPU·무선 기능 등을 칩 내부 연결망으로 묶습니다. 외부 ......
Nov 14, 2026
플렉시블 PCB
FPC 커넥터 선택 가이드: 피치·접점 방향·보강판 두께
FPC 커넥터는 플렉시블 회로 끝단의 노출 접점을 기계적으로 눌러 연결합니다. FPC 끝단을 하우징에 넣고 액추에이터를 닫으면 스프링 접점이 패드에 닿습니다. 이 부분은 일반적으로 납땜하지 않으므로 적절한 접촉력과 끝단 두께가 중요합니다. 원문이 예로 든 TE 2328702 계열은 0.5 mm 피치와 약 0.30 mm(12 mil) 끝단 두께를 전제로 설명합니다. 실제 치수는 선택한 품번의 도면을 확인해야 합니다. 그림 1: FPC가 삽입된 0.5 mm 피치 커넥터 단면. 완성 두께가 약 0.10 mm(4 mil)인 단층 FPC를 0.30 mm 끝단용 커넥터에 넣으면 스프링의 변형량이 부족해 접촉이 불안정할 수 있습니다. 반대로 너무 두꺼우면 잠금 장치가 닫히지 않을 수 있습니다. 따라서 커넥터 사양에 맞춰 보강판을 포함한 FPC 끝단을 설계해야 합니다. 아래에서 종류, 선정 기준 및 제조 도면에 적을 항목을 살펴봅니다. FPC 커넥터의 역할과 동작 방식 납땜하지 않은 FPC 접속부에서는 스프......
Nov 14, 2026
신호 & 전원 무결성
PCB 임피던스 제어 배선 가이드: 차동 쌍·적층·TDR 검사
핵심 요약 PCB 임피던스 제어 배선은 고속 신호의 반사와 파형 왜곡을 줄이기 위해 배선의 특성 임피던스를 목표 범위로 설계하는 방법입니다. 원문은 USB 차동 90 Ω, PCIe 차동 85 Ω, DDR4 단일 종단/차동 40/80 Ω, HDMI 차동 100 Ω을 예시로 듭니다. 실제 목표값과 허용 오차는 인터페이스 규격, 부품 및 제조 주문 조건을 확인해야 합니다. 적층 구조·연속된 기준면·유전체·배선 형상을 함께 정하고, 필요한 경우 TDR 테스트 쿠폰으로 제작 결과를 검토합니다. DRC를 통과한 PCB에서도 고속 신호에 반사나 링잉, 데이터 오류가 생길 수 있습니다. 설계 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 배선의 특성 임피던스가 목표값에 맞는 것은 아닙니다. 신호의 상승 시간이 짧고 배선 지연을 무시할 수 없다면 동박 패턴을 전송선으로 다뤄야 합니다. 원문은 1 Gbps 이상, 1 ns 미만 상승 시간을 예시로 들지만, 적용 여부는 데이터율 하나로 정하지 않습니다. 배선과 드라이버·수신단......
Nov 14, 2026
설계 도구 & 모범 사례
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
Nov 14, 2026
제조 공정
`PCB 비도금 홀(NPTH) 설계 가이드: PTH 차이와 치수·공차
핵심 요약 비도금 관통홀(NPTH)은 홀 벽에 동박 도금이 없는 기계적 홀로, 기판 고정·위치 정렬·생산 지그에 사용합니다. 홀 위치와 가장자리 여유를 잘못 설계하면 조립이나 나사 체결 중 기판이 손상될 수 있습니다. 원문은 직경 약 0.5 mm 이상, 동박 이격 0.2~0.3 mm, 공차 ±0.08 mm를 예시로 들지만 실제 주문에는 최신 제조 사양을 적용해야 합니다. 가장자리 근처의 홀에는 충분한 기판 재료를 남기고 제조 파일에서 NPTH를 분명히 구분합니다. 시제품부터 양산까지 홀 치수와 DFM 검토를 함께 관리합니다. 기판을 케이스에 고정하면서 나사를 조일 때 PCB 가장자리에 미세한 균열이 생긴 적이 있나요? 고정 홀의 위치, 크기 또는 나사 머리 주변 여유가 맞지 않으면 전기 회로가 정상이어도 조립 중 손상될 수 있습니다. 임피던스나 디커플링을 꼼꼼히 검토하면서도 장착 홀은 마지막에 확인하는 경우가 있습니다. 기계적 홀은 보드의 정렬과 체결 후 내구성을 좌우합니다. 이 글에서는 비도......
Nov 14, 2026
제조 공정
PCB 에칭 계수란? 언더컷 계산과 배선 폭 관리 방법
핵심 요약 PCB 에칭 계수(etch factor)는 동박을 수직으로 제거한 깊이와 패턴 아래로 옆 방향으로 파고든 언더컷의 비율입니다. 언더컷을 관리하면 설계한 배선 폭과 실제 폭의 차이를 줄이고 임피던스·미세 패턴의 제조 가능성을 검토하는 데 도움이 됩니다. 설계에서는 배선 폭을 정확히 계산했는데 완성된 PCB에서는 더 좁아지는 경우가 있습니다. 원인 중 하나가 에칭 중 생기는 측면 언더컷입니다. 식각액은 동박을 아래로만 제거하지 않고 레지스트 아래쪽으로도 침투합니다. 이 때문에 단면은 완전한 직사각형보다 사다리꼴에 가까워질 수 있습니다. 에칭 계수는 수직 식각 깊이에 비해 측면 식각이 얼마나 발생했는지를 나타냅니다. 값이 높을수록 같은 깊이에서 언더컷이 작다는 뜻입니다. 에칭 계수와 실제 배선 폭의 관계 원문의 단순화된 예에서는 1 oz 동박을 약 35 µm로 보고 전체 두께를 식각합니다. 에칭 계수 EF가 3.0이면 한쪽 언더컷 U는 35/3≈11.7 µm, 양쪽 폭 손실은 약 23.4......
Nov 14, 2026