PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
1 분
- PCB 참조 지정자의 의미
- 읽기 쉬운 참조 지정자가 중요한 이유
- 참조 지정자 배치와 표기 요령
- 흔한 실수와 예방 방법
- 설계에서 제조까지
- JLCPCB에서 참조 지정자 확인하기
- PCB 참조 지정자 FAQ
- 결론
핵심 요약
- 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다.
- 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다.
- 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다.
- 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다.
- 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다.
PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다.

참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다.
PCB 참조 지정자의 의미

참조 지정자의 구성과 용도
참조 지정자는 각 부품을 고유하게 식별하는 영문자와 숫자의 조합입니다. R은 저항, C는 커패시터, U는 집적회로를 나타내는 식입니다. IEEE 315와 ASME Y14.44 같은 관행에서도 부품 종류에 따라 문자 접두어를 사용합니다. 예를 들어 회로도에서 Q1은 보통 트랜지스터를 가리킵니다.
| 접두어 | 부품 종류 | 예 |
|---|---|---|
| R | 저항기/가변저항기 | R12 |
| C | 커패시터 | C7 |
| L | 인덕터/코일 | L3 |
| D | 다이오드/LED | D2 |
| Q | 트랜지스터 | Q1 |
| U | 집적회로 | U5 |
| J | 잭/리셉터클 커넥터 | J4 |
| P | 플러그 커넥터 | P1 |
| K | 릴레이 | K2 |
| Y | 크리스털/발진기 | Y1 |
| SW / S | 스위치 | SW3 |
| TP | 테스트 포인트 | TP8 |
| FB | 페라이트 비드 | FB2 |
| F | 퓨즈 | F1 |
이 표기를 통해 사람과 검사 장비는 보드의 각 부품을 식별하고, 실장·시험·교체 위치를 확인할 수 있습니다.
회로도와 PCB의 참조 지정자는 같아야 하나요?
회로도의 R1은 PCB의 실제 R1과 일대일로 대응해야 합니다. 그래야 넷리스트, BOM과 레이아웃이 동기화됩니다.

회로도에서는 기호 옆에 표기해 설계와 검토에 사용합니다. PCB에서는 부품 풋프린트 근처의 실크 인쇄로 표시해 조립과 수리를 돕습니다. EasyEDA와 KiCad 같은 EDA 도구는 어노테이션으로 두 화면을 연결합니다. 회로도를 다시 번호 매기거나 수정했다면 변경 사항이 레이아웃과 BOM에도 반영되었는지 확인해야 합니다.
읽기 쉬운 참조 지정자가 중요한 이유
조립, 디버깅, 유지보수
작업자와 검사자는 조립 중 BOM과 배치 문서를 계속 대조합니다. 표기가 명확하면 부품 위치를 빠르게 확인할 수 있습니다. 예를 들어 기술자는 U7이나 C22를 찾아 프로빙할 수 있고, 재작업 담당자는 다른 솔더 접합부를 건드리지 않고 필요한 부품만 교체할 수 있습니다. 현장 서비스 팀도 불량 부품을 BOM과 연결해 정확한 교체품을 주문할 수 있습니다. 표기가 모호하면 한 보드에서 발생한 짧은 지연이 수천 장의 생산 과정에서 큰 시간 손실로 이어질 수 있습니다.
품질관리와 장기 문서화
참조 지정자는 올바른 부품이 올바른 위치와 방향에 실장되었는지 확인할 때 도움이 됩니다. 생산 후 수년이 지나 회로도 일부가 없어도 PCB 실크와 BOM이 남아 있으면 수리 위치를 추적할 수 있습니다. 따라서 참조 지정자는 마지막에 남는 공간에 넣는 장식이 아니라 제품 수명 주기의 식별 정보입니다.
참조 지정자 배치와 표기 요령

글자 크기, 방향, 가독성
원문은 일반적인 시작 기준으로 글자 높이 최소 0.8 mm(약 32 mil), 선폭 최소 0.15 mm를 제시합니다. 더 작은 글자는 인쇄 후 흐려지거나 끊어질 수 있습니다. 실제 한계는 제조업체의 최신 실크 인쇄 사양을 확인해야 합니다.
- 보드 전체에서 같은 글꼴을 사용합니다.
- 왼쪽에서 오른쪽 또는 아래에서 위로 읽을 수 있는 두 방향으로 통일합니다.
- 거꾸로 뒤집거나 좌우 반전된 표기를 피합니다.
- 해당 부품 가까이에 지정자 하나를 배치합니다.
- 글자 높이와 선폭을 일정하게 유지합니다.
패드·비아와 겹치지 않게 배치하기
지정자가 패드, 비아, 다른 문자와 겹치면 인쇄 공정에서 잘리거나 번질 수 있습니다. 부품과의 관계가 분명한 범위에서 빈 보드 영역으로 옮기고, 작은 수동 부품 구역에 여러 지정자를 몰아넣지 않습니다. 커넥터와 높이가 큰 부품 주변에는 읽을 수 있는 공간을 남깁니다.

공간이 부족하다면 부품 아래에 억지로 넣기보다 풋프린트 외곽에 배치하는 편이 읽기 쉽습니다.
고밀도 보드와 미세 피치 부품
HDI 보드나 0201 수동 부품 주변에는 모든 지정자를 읽기 쉬운 크기로 배치하기 어렵습니다. 이 경우 보드 실크를 과밀하게 만들기보다 조립도 또는 지정자 맵을 별도로 제공합니다. 보드에는 IC, 커넥터, 테스트 포인트처럼 디버깅에 중요한 표기를 남기고 작은 수동 부품의 위치는 조립도에서 확인할 수 있습니다.
흔한 실수와 예방 방법
겹침, 누락, 중복, 불일치
가장 흔한 문제는 실크 문자가 노출된 구리 패드나 비아와 겹치는 것입니다. 제조 과정에서 겹친 실크가 제거되면 글자 일부 또는 전체가 사라집니다. 마지막에 추가한 부품에 지정자를 빠뜨리거나, 복사한 부품 두 개에 동일한 R10을 남기면 BOM 연결도 깨집니다. 번호가 일관되지 않으면 부품 추적이 어려워집니다.
- 누락: 풋프린트를 추가한 뒤 지정자를 확인합니다.
- 중복: 어노테이션과 BOM 검사로 같은 번호가 두 부품에 쓰이지 않게 합니다.
- 번호 불일치: 회로도와 PCB를 동기화하고 변경 후 다시 검사합니다.
Gerber를 내보내기 전에 DRC와 실크-패드 겹침 검사를 실행하십시오.
솔더 마스크 및 구리 형상과의 관계
실크 잉크가 안정적으로 부착되고 문자가 읽히도록 실크 아래에 솔더 마스크가 있어야 합니다. 보드 외곽이나 슬롯을 가로지르면 글자가 잘리고, 밀집된 비아 영역 위에서는 문자 일부가 제거될 수 있습니다. 구리층·솔더 마스크·실크 레이어를 겹쳐 보면서 충돌 지점을 확인하십시오.
설계에서 제조까지
실크 인쇄 DFM 체크리스트
- 글자 높이를 제조업체 최소값 이상으로 유지합니다. 원문 기준은 보통 0.8 mm입니다.
- 선폭은 원문 기준 약 0.15 mm 이상을 검토합니다.
- 패드와 실크 사이에는 원문 기준 보통 0.1 mm 이상의 간격을 둡니다.
- 실크 출력 해상도를 제조업체의 인쇄 방식에 맞춥니다.
- 고밀도 보드에서 실크를 제거한 지정자는 조립도에 기재합니다.
표면처리 후에도 읽히도록 하기
ENIG나 침은처럼 반사가 강한 표면처리의 패드 가까이에서는 흰색 글자와의 시각적 대비를 확인해야 합니다. 녹색 솔더 마스크와 흰색 실크는 읽기 쉬운 조합이며, 검은색처럼 어두운 마스크에서는 더 큰 글자가 필요할 수 있습니다. 표면처리 종류와 무관하게 문자는 노출 구리가 아니라 솔더 마스크 위에 배치해야 합니다.
JLCPCB에서 참조 지정자 확인하기

실크 인쇄와 정렬
원문은 JLCPCB의 잉크젯 인쇄와 레이저 직접 이미징(LDI)을 소개하며 최소 글자 높이 약 0.8 mm, 최소 선폭 0.15 mm를 제시합니다. 설계값이 이 범위 안에 있어야 문자가 흐려질 위험을 줄일 수 있습니다. 현재 지원 조건은 주문 전 제조 능력 페이지에서 확인해야 합니다.
조립 가독성을 위한 DFM 검토
DFM에서는 패드 위의 문자, 너무 작은 글자, 표기 간 겹침을 검사해 생산 전에 수정할 수 있습니다. SMT 조립에 사용할 보드라면 작업자가 읽어야 하는 부품 번호와 AOI·배치 파일의 식별 정보도 함께 검토하십시오.
프로토타입과 양산의 일관성
5장 프로토타입부터 5,000장 생산까지 동일한 표기 체계를 유지하는 것이 중요합니다. 원문에는 프로토타입 시작 가격 $2와 1~2일 생산도 언급됩니다. 가격과 납기는 시점·사양에 따라 달라질 수 있으므로 게시 전에 현재 조건을 확인해야 합니다.
PCB 참조 지정자 FAQ
PCB 참조 지정자란 무엇인가요?
R1, C5처럼 부품 종류를 나타내는 문자와 고유 번호로 구성된 식별자입니다. 회로도, BOM과 실제 PCB를 연결합니다.
실크 인쇄 문자 크기는 최소 얼마인가요?
원문은 글자 높이 약 0.8 mm(32 mil), 선폭 0.15 mm 이상을 안전한 시작 기준으로 제시합니다. 제조업체의 최신 사양을 확인하십시오.
회로도와 PCB의 지정자가 일치해야 하나요?
네. 회로도의 R1과 PCB의 R1은 같은 부품이어야 합니다. EDA 어노테이션과 BOM 동기화를 확인하십시오.
고밀도 보드에서는 어떻게 표시하나요?
보드 실크에 모두 넣기 어렵다면 별도 조립도나 지정자 맵을 제공합니다.
완성 보드에서 문자가 사라지는 이유는 무엇인가요?
패드나 비아와 겹친 문자가 제조 과정에서 제거되기 때문일 수 있습니다. 솔더 마스크 위에 충분한 간격을 두고 배치하십시오.
결론
참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 보드를 연결하는 공통 식별자입니다. 글자 크기와 방향을 통일하고 구리 노출부와 겹치지 않게 배치하십시오. 고밀도 보드에서는 조립도를 병행하면 가독성과 제조성을 모두 유지할 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......
PCB 풋프린트 설계 가이드: 패드·솔더 마스크·DFM 기준
핵심 요약 PCB 풋프린트(랜드 패턴)는 부품 데이터시트의 치수를 동박 패드, 솔더 마스크 개구부, 솔더 페이스트 개구부, 실크스크린과 이격 영역으로 옮겨 납땜과 조립이 가능하도록 합니다. 패드 치수와 간격, 층 구성은 IPC-7351과 제조사의 DFM 설계 규칙을 참고해 브리징, 툼스토닝, 솔더 접합부 균열을 줄여야 합니다. 스루홀(THT)과 표면실장(SMT) 풋프린트는 전기적 요구, 방열, 조립 방법과 생산량을 고려해 선택합니다. 적절한 패드 크기, 공정 조건에 따라 최소 0.1 mm 솔더 마스크 브리지와 페이스트 개구부 설계는 조립 결함을 줄이고 첫 공정 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 PCB 제작·조립, 고정밀 외형 가공 옵션의 ±0.1 mm 공차, 부품 라이브러리와 무료 DFM 분석 도구를 제공합니다. 적용 가능 범위는 주문 사양에서 확인해야 합니다. PCB 풋프린트란? 설계에서 중요한 이유 PCB 풋프린트는 랜드 패턴이라고도 하며 전자 부품을 인쇄회로기판에 연결하기 ......
Flux.ai로 PCB 설계하기: 15 × 15 mm USB 허브 제작 10단계
핵심 요약 이 Flux.ai PCB 설계 튜토리얼에서는 15 × 15 mm 크기의 USB 2.0 허브를 예로 들어 설계 흐름을 보여 줍니다. 레이아웃을 다듬고 고속 차동 신호를 배선한 뒤 JLCPCB PCB 제작 및 조립에 필요한 제조 파일을 준비합니다. 새로운 AI 모델 소식이 계속 들리는 가운데, AI가 회로도 편집기에도 들어왔습니다. Flux.ai는 브라우저에서 실행되는 PCB 설계 도구입니다. 내장 AI 에이전트에 만들고 싶은 제품을 설명하면 아키텍처 계획, 부품 선택, 회로도 연결, 전기적 검사와 부품 배치까지 진행합니다. 하지만 이렇게 만든 결과가 실제로 제조 가능한지 확인하는 과정은 여전히 필요합니다. 이를 살펴보기 위해 15 × 15 mm PCB에 다운스트림 포트 2개를 갖춘 USB 2.0 허브를 설계했습니다. 노트북 내부에 넣을 수 있을 만큼 작은 크기입니다. 첫 AI 프롬프트부터 최종 레이아웃까지 과정을 따라가며 Gerber, BOM, CPL 파일을 내보내고 JLCPCB에 주......
KiCad MCP로 Claude Code를 이용해 PCB 설계하기: XL4015 사례
핵심 요약 Claude Code와 KiCad로 PCB 설계: MCP 서버를 통해 Claude를 KiCad에 연결하면 설계 내용을 만들고 수정할 수 있습니다. 이 사례에서는 XL4015 기반 5 A 벅 컨버터 넷리스트를 63 × 33 mm 2층 PCB로 구현했습니다. 초기 문제를 수정한 뒤 ERC 위반과 DRC 오류는 각각 0건이었습니다. 안전한 연결: 기본값이 읽기 전용인 KiCad MCP 서버를 선택하고 설치 전에 코드를 검토합니다. stdio로 연결하며, Git으로 추적하는 전용 프로젝트 폴더에서만 쓰기를 허용합니다. 회로를 먼저 검증: 참고 회로와 데이터시트를 비교해 XL4015의 VC 핀 접지 연결과 최대 36 V 입력을 견디지 못하는 78L05 등 네 가지 문제를 찾았습니다. ERC만으로는 부족: ERC가 놓친 전류 검출(ISENSE)·전류 제한 설정(ISET) 네트 간 연결 오류를 내보낸 넷리스트의 핀별 비교로 찾고 16개 네트를 확인했습니다. 들어가며 Claude Code에 KiC......