LTSpice에서 전자 회로 시뮬레이션하는 방법
1 분
- LTSpice를 사용하는 이유
- LTSpice 설치하기:
- LTSpice에서 회로도 만들기:
- 시뮬레이션 실행하기:
- 시뮬레이션 결과 분석:
- 고급 기능:
- 결론
LTSpice는 Analog Devices에서 개발한 강력하고 무료로 사용할 수 있는 SPICE 기반 시뮬레이터입니다. 엔지니어, 취미자, 학생들 사이에서 널리 사용되며, 물리적 구현 전에 전자 회로의 동작을 분석하기 위해 회로 시뮬레이션에 활용됩니다. 이 가이드에서는 LTSpice에서 회로를 시뮬레이션하는 단계별 방법을 제공합니다. PCB와 제조에 대해 더 알고 싶다면, 저희의 최신 상세 기사를 참고하세요.
여기서는 전압 분배 바이어스 방식을 사용하는 BJT 증폭기 회로를 설계할 것입니다. 증폭기 설계 절차에 대해서는 자세히 다루지 않지만, 이 도구를 사용해 회로를 시뮬레이션하는 방법을 소개합니다. 회로는 전자공학 표준 서적에서 가져온 것으로, 증폭도를 높이거나 낮추기 위해 부품 값을 조정할 수 있습니다.
LTSpice를 사용하는 이유
• 무료 및 풍부한 기능: 많은 유료 시뮬레이션 도구와 달리, LTSpice는 무료로 강력한 기능 세트를 제공합니다.
• 정확한 시뮬레이션 엔진: 아날로그 및 혼합 신호 회로에 최적화되어 있습니다.
• 방대한 부품 라이브러리: Analog Devices 부품 모델을 기본 탑재하며, 사용자 정의 모델도 허용합니다.
• 사용이 쉬움: 직관적인 그래픽 사용자 인터페이스로 초보자와 전문가 모두 접근하기 쉽습니다.
LTSpice 설치하기:
LTSpice에서 회로도 만들기:
1) 새 회로도 열기: 파일 > 새 회로도 클릭.
2) 부품 추가:
• 부품 버튼(AND 게이트 모양 아이콘) 클릭 또는 F2 키를 눌러 부품 라이브러리 열기.
• 부품을 선택 후 회로도 영역에 클릭하여 배치.
3) 부품 연결:
• 연필 아이콘 클릭 또는 F3 키를 눌러 와이어 툴 선택.
• 부품 단자 사이를 클릭하고 드래그하여 연결 생성.
4) 접지 추가: 모든 회로는 접지 참조가 필요합니다. F2를 누르고 “GND”를 검색하여 회로도에 배치.
5) 부품 값 설정: 저항, 커패시터 등 부품을 우클릭하여 값을 변경.
시뮬레이션 실행하기:
1) 전압원 추가하기:
• F2를 누르고 “Voltage”를 검색하여 회로도에 배치합니다.
• 우클릭하여 DC, AC 또는 과도(transient) 설정을 구성합니다.
2) 시뮬레이션 파라미터 정의하기:
Simulate > Edit Simulation Cmd를 클릭합니다.
분석 유형 선택:
과도 분석(Transient Analysis): 시간에 따른 회로 동작 시뮬레이션
AC 분석(AC Analysis): 회로의 주파수 응답
DC 스윕(DC Sweep): DC 파라미터 변화 분석
3) 시뮬레이션 실행하기:
• 실행 버튼(달리는 사람 아이콘) 클릭 또는 Ctrl+R 누르기
• 회로 노드 클릭 또는 프로브 배치로 파형 확인
시뮬레이션 결과 분석:
• 와이어나 부품 단자를 클릭해 전압 파형 플로팅
• 파형 우클릭하여 모양과 스케일 조정
• FFT(고속 푸리에 변환) 도구로 주파수 영역 분석
• 여러 신호 비교로 위상차 및 특성 분석
고급 기능:
• 사용자 정의 부품: 기본 라이브러리에 없는 부품은 서드파티 SPICE 모델 임포트 가능
• 몬테카를로 분석: 부품 허용오차에 따른 회로 성능 변화 분석
• 파라미터 스윕: 부품 값 변화를 자동으로 바꿔가며 영향 연구
결론
LTSpice는 강력한 기능을 무료로 제공하는 전자 회로 시뮬레이션 필수 도구입니다. 위 단계들을 따라가면 물리적 제작 전에 효율적으로 설계, 테스트, 분석할 수 있습니다. LTSpice 마스터는 전자 설계의 프로토타입 제작과 최적화를 크게 향상시켜 줍니다.
취미자든 전문가든 LTSpice의 다재다능함은 필수적입니다. 시뮬레이션 도구를 익혀 설계를 최적화하고, 프로토타입 비용을 절감하며, 신뢰성을 보장하세요. 준비되었나요? 전파 정류기(full-wave rectifier)나 온도 센서 회로 시뮬레이션에 도전해 보세요.
지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......