PCB 표면처리 및 코팅 공정 가이드
각 표면처리의 장단점과 납땜성, 내구성, 비용에 미치는 영향을 이해하여 설계 요구사항에 가장 적합한 공정을 선택할 수 있도록 도와드립니다.
최신 게시물
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 도금 두께 가이드: 구리·비아·ENIG 표면처리 기준
핵심 정리 PCB 도금 두께는 전류 용량, 비아 신뢰성, 열 방출과 기계적 내구성에 영향을 줍니다. 홀 내부 구리 도금과 ENIG·HASL 같은 표면처리 도금은 목적과 측정 위치가 다릅니다. 도금욕 관리, 전류 밀도, 패널 구조와 단면 측정으로 공정 편차를 관리해야 합니다. PCB 제조에서 도금 두께란? 도금 두께는 전해 또는 무전해 공정으로 형성된 구리·니켈·금 등 금속층의 두께입니다. 외층 구리, 도금 홀 벽, 비아와 표면처리마다 요구값이 다르므로 주문 사양에서 위치와 최소값을 구분해야 합니다. 구리 도금과 표면처리 도금 구리 도금은 회로의 도체 단면과 홀 벽을 형성해 전류와 층간 연결을 담당합니다. ENIG의 니켈·금, HASL의 주석 합금과 같은 표면처리는 납땜성과 산화 보호를 목적으로 합니다. 도금 두께가 성능에 미치는 영향 전류·신뢰성·신호 무결성 구리층이 두꺼우면 동일 폭의 트레이스에서 허용 전류와 열 여유가 커질 수 있습니다. 도금 홀은 열 사이클에서 균열을 견딜 수 있는 벽 두......
Sep 30, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
OSP PCB 표면처리 가이드: 원리·공정·장단점·적용 기준
핵심 정리 OSP(Organic Solderability Preservative)는 구리 패드에 약 0.2~0.5 μm의 유기 보호막을 형성하는 수계 PCB 표면처리입니다. ENIG나 HASL과 달리 금속층을 추가하지 않아 표면 평탄도가 좋고 비용 효율이 높지만, 보관 기간과 개봉 후 조립 시간이 제한됩니다. 미세 피치 SMT, BGA와 QFN에는 적합하지만 금도금 핑거, 캐스텔레이션 모듈과 장기 보관 제품에는 다른 표면처리를 검토해야 합니다. 1. PCB 제조에서 표면처리가 필요한 이유 1.1 무도금 구리의 산화와 오염 PCB 패드의 노출된 구리는 공기와 습기에 의해 산화되고 취급 중 오염될 수 있습니다. 산화막은 솔더 젖음성을 낮추고 조립 불량을 유발하므로, 제조 후 SMT 조립 전까지 구리 표면을 보호해야 합니다. 1.2 표면처리의 핵심 기능 표면처리는 구리를 산화로부터 보호하면서 솔더가 균일하게 젖을 수 있는 표면을 제공합니다. 표면 평탄도, 보관 수명, 열 사이클, 비용과 환경 규정이......
Sep 30, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 인캡슐레이션과 포팅: 수지 선택 및 DFM 가이드
핵심 정리 PCB 인캡슐레이션은 기판과 부품을 수지로 감싸 습기, 진동, 오염과 기계적 충격으로부터 보호하는 공정입니다. 포팅은 빈 공간까지 수지로 채우는 방식이며, 컨포멀 코팅과는 보호 수준과 제거 가능성이 다릅니다. PCB 인캡슐레이션이 중요한 이유 웨어러블, 자동차, 산업용 제어기처럼 습기와 진동이 반복되는 환경에서는 PCB 표면만 보호하는 것으로 충분하지 않을 수 있습니다. 수지는 부품을 고정하고 외부 오염물이 도체와 접촉하는 것을 줄입니다. 인캡슐레이션과 포팅의 차이 인캡슐레이션은 선택한 영역을 수지로 덮는 넓은 개념입니다. 포팅은 하우징이나 몰드 안을 수지로 채워 보드를 완전히 둘러싸는 경우를 가리킵니다. 주요 장점 습기와 화학 오염 방지 충격과 진동에 대한 기계적 지지 부품 간 절연과 아크 위험 감소 열 경로와 장기 신뢰성 개선 가능 컨포멀 코팅과 비교 항목 인캡슐레이션 컨포멀 코팅 보호 두께 두껍고 빈 공간을 채움 얇은 막 수리성 제거가 어려울 수 있음 상대적으로 수리 가능 기계......
Sep 22, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
솔더 마스크란? 종류·색상·제조 공정과 PCB 설계 규칙
솔더 마스크는 PCB 동박 패턴을 오염과 산화, 우발적인 접촉으로부터 보호하고 조립 중 솔더가 필요한 영역에만 젖도록 돕는 절연 코팅입니다. 초기 PCB에서는 패드 간격이 넓고 수동 납땜이 많아 사용 범위가 제한적이었지만, SMT와 고밀도 설계가 보편화되면서 중요한 제조 공정이 되었습니다. 이 글에서는 솔더 마스크의 역할과 소재, 색상, 설계 규칙 및 PCB 제조 과정에서 마스크를 형성하고 검사하는 방법을 살펴봅니다. 핵심 요약 솔더 마스크는 동박을 보호하고 인접 패드 사이의 솔더 브리지를 줄입니다. 리지드 PCB에는 액상 감광성(LPI) 솔더 마스크가 널리 사용됩니다. 색상은 외관뿐 아니라 육안·AOI 검사 대비와 LED 반사 특성에 영향을 줄 수 있습니다. 클리어런스와 최소 마스크 댐은 제조사의 실제 공정 능력에 맞춰 설정해야 합니다. 솔더 마스크의 정의와 주요 기능 솔더 마스크 레이어란? 솔더 마스크는 PCB의 동박 위에 형성하는 얇은 폴리머 기반 절연층입니다. 납땜 패드, 테스트 포인트......
Sep 08, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
Solder Mask Expansion 설계 가이드: 패드 간격과 댐 설정
솔더 마스크는 PCB 동박 트레이스와 패드를 산화, 오염 및 조립 중 솔더 브리지로부터 보호합니다. Solder mask expansion은 패드 같은 기능부 주위에서 솔더 마스크 개구부를 얼마나 넓히거나 줄일지를 정하는 값입니다. 설정이 적절하지 않으면 패드 위로 마스크가 침범하거나 불필요한 동박이 노출될 수 있습니다. 핵심 요약 양수 expansion은 패드보다 개구부를 크게 만들고, 음수 값은 마스크가 패드 가장자리와 겹치게 합니다. 일반적인 시작값은 편측 0.05~0.1mm이지만 최종값은 제조사 능력과 패키지 랜드 패턴을 기준으로 정합니다. 미세 피치에서는 개구부 크기뿐 아니라 패드 사이 솔더 마스크 댐의 최소 폭을 확인해야 합니다. Gerber에서 상·하면 솔더 마스크 레이어를 직접 확인하고 DFM 검사를 진행합니다. PCB 신뢰성에 Solder Mask Expansion이 중요한 이유 솔더 마스크와 Expansion의 기본 개념 솔더 마스크는 납땜해야 하는 부분을 제외한 PCB 동박......
Sep 08, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 보호 방법: 환경·전기·열·기계적 손상 방지 가이드
인쇄 회로 기판(PCB)은 여러 전자 부품을 연결하는 전자 기기의 핵심 기반입니다. PCB와 부품이 안정적으로 오래 작동하려면 외부 환경, 전기적 이상, 기계적 응력 및 과도한 열로 인한 손상을 줄이는 보호 대책이 필요합니다. 이 글에서는 PCB 보호 방법을 환경, 전기, 열, 기계 및 레이아웃 설계의 다섯 영역으로 나누어 살펴봅니다. 환경으로부터 PCB 보호 PCB는 수분, 먼지, 화학 물질 및 온도 변화에 노출될 수 있습니다. 이러한 환경은 부식, 단락, 부품 고장과 성능 저하를 일으킬 수 있습니다. 컨포멀 코팅: PCB 표면에 얇은 보호층을 형성해 수분, 먼지, 화학 물질과 온도 변화의 영향을 줄입니다. 아크릴, 실리콘, 우레탄 및 에폭시가 대표적인 소재이며 스프레이, 침지 또는 브러시 방식으로 도포해 솔더 접합부, 부품 및 트레이스를 덮습니다. 봉지(Encapsulation): PCB 전체 또는 선택한 부품을 보호 소재로 완전히 감싸는 방식입니다. 보호 재료를 기판이나 부품 주위에 붓거......
Aug 17, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 비아 처리 가이드: 텐팅·플러깅·에폭시 및 동 페이스트 충진
정의 및 공통 검사 기준 고객 요청에 따라 주문 화면에서 선택할 수 있는 비아 플러깅, 에폭시 충진, 동 페이스트 충진 공정이 추가되었습니다. 비아 인 패드 충진 규정은 관련 안내를 참고하십시오. PCB 주문 시 선택할 수 있는 비아 처리 방식은 일반적으로 노출 비아(Untented/Exposed), 텐티드 비아(Tented), 잉크 플러깅 비아(Plugged), 에폭시 충진 후 동도금(Epoxy-Filled & Capped), 동 페이스트 충진 후 동도금(Copper-Paste-Filled & Capped)의 다섯 가지입니다. 처리 방식 외관 주요 장점 주요 제한 사항 노출 비아 비아 위에 솔더 마스크 잉크가 없음 조립 후 검사가 쉬우며 일부 방열 효과 제공 솔더 위킹 및 단락 위험 텐티드 비아 솔더 마스크로 덮임 기본 선택 방식이며 솔더 비산 방지 약간의 황변이 발생할 수 있음 잉크 플러깅 비아 잉크 충진 후 솔더 마스크 적용 솔더 누출을 막고 황변 문제 개선 미세 기포나 표면 불균일이 발......
Aug 13, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
컨포멀 코팅 가이드: PCB 코팅 종류, 적용 방법과 선택 기준
컨포멀 코팅(Conformal Coating)을 찾고 있다면 습기, 먼지, 화학 물질 또는 가혹한 환경으로부터 PCB를 안정적으로 보호할 방법이 필요할 가능성이 큽니다. 적절한 PCB 코팅을 선택하는 일은 제품의 신뢰성, 성능 및 수명에 직접적인 영향을 줍니다. 이 가이드에서는 컨포멀 코팅의 개념과 주요 종류, 용도에 맞는 선택 방법을 설명합니다. 수동·자동·선택적 도포 방식부터 검사, 재작업 및 자주 발생하는 문제까지 함께 다루어 실무에서 합리적인 결정을 내릴 수 있도록 돕습니다. 컨포멀 코팅 보호막이 습기, 먼지 및 부식으로 인한 손상을 방지하는 모습을 보여 주는 코팅 전후 PCB 비교 컨포멀 코팅이란? 컨포멀 코팅은 일반적으로 25~75마이크론 두께로 인쇄 회로 기판 어셈블리(PCBA)에 도포하는 특수 박막형 폴리머 코팅입니다. 전자 부품을 환경 요인으로 인한 손상으로부터 보호합니다. 일반적인 인클로저와 달리 이 얇은 보호막은 기판의 불규칙한 표면 형상을 따라 밀착되므로 무게나 부피를 크......
Aug 06, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 골드 핑거란? 종류, 표면 처리와 설계 기준
PCB 골드 핑거란? PCB 골드 핑거는 일반적으로 인쇄 회로 기판의 가장자리에 배치되는 금속 접점을 말합니다. 순금이나 금 합금 또는 금도금과 같은 금속 재료를 사용합니다. 패드 표면이 금으로 도금되어 있고 전도성 접점이 손가락처럼 나란히 배열되어 있어 "골드 핑거"라고 부릅니다. 금은 HASL과 같은 다른 PCB 표면 처리에 비해 내산화성과 전도성이 매우 우수합니다. 금도금은 외관을 위한 장식이 아니라 커넥터 성능에 중요한 실용적 기능을 담당합니다. PCB 골드 핑거 제조에서는 재료 선택이 매우 중요합니다. 안정적이고 신뢰할 수 있는 전기적 연결을 확보하기 위해 순금, 금 합금 또는 금도금과 같은 고품질 재료를 사용합니다. 반복적인 사용에도 긴 수명을 유지하려면 부식과 마모에 강한 재료를 선택해야 합니다. PCB 금도금에는 주로 다음 두 가지 표면 처리 방식이 사용됩니다. 무전해 니켈 침지 금(ENIG) ENIG는 전자 엔지니어가 널리 사용하는 PCB 표면 처리입니다. 전해 금도금보다 경제......
Aug 06, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 표면 처리 종류: HASL, ENIG, OSP, 침지 주석·은 비교
인쇄 회로 기판(PCB)은 스마트폰부터 산업용 장비에 이르기까지 다양한 전자 제품을 제조하는 데 필수적인 부품입니다. PCB는 기판 소재, 동박 트레이스, 솔더 마스크, 표면 마감으로 구성됩니다. PCB 표면 처리는 동박 트레이스에 얇은 금속층이나 유기 보호층을 형성하는 공정입니다. 동박을 보호하고 전자 부품을 원활하게 납땜할 수 있도록 돕습니다. 적절한 PCB 표면 처리를 선택하는 것은 PCB의 기능과 신뢰성을 확보하는 데 중요합니다. 표면 마감은 내식성, 납땜성, 전기적 특성 등 여러 측면에서 PCB의 성능에 영향을 줍니다. 표면 처리 방식마다 고유한 장단점이 있으므로 각 방식의 특성을 이해해야 합니다. PCB 표면 처리 종류: HASL, ENIG, OSP, 침지 주석, 침지 은 HASL(열풍 솔더 레벨링) HASL은 PCB 제조에서 가장 널리 사용되는 표면 마감 중 하나입니다. 동박 트레이스를 용융 솔더로 코팅한 다음 열풍으로 솔더층의 높이를 고르게 만드는 방식입니다. 납땜하기 쉬운 표면......
Jul 30, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
ENEPIG란 무엇이고 PCB 마감 처리에서 ENIG와 비교하면 어떻습니까?
ENEPIG(Electroless Nickel Electroless Palladium Immersion Gold)는 보관 및 작동 중에 환경 요인으로부터 보호하기 위해 인쇄 회로 기판에 적용되는 표면 도금 유형입니다. ENEPIG는 무전해 니켈(Ni 3-5μm)을 증착한 다음 무전해 팔라듐(Pd 0.05-0.1μm)과 침지 금층(Au 0.03-0.05μm)을 증착하여 제조합니다. 솔더 접합 강도, 금 와이어 본딩, 알루미늄 와이어 본딩에 적합하며 접촉 저항이 낮습니다. 거의 모든 PCB에 쉽게 증착할 수 있으므로 'Universal Finishing'이라고도 합니다. 고급 HDI(High-Density Interconnect) 설계와의 호환성으로 기능성을 손상시키지 않고도 더 세련되고 컴팩트한 전자 제품을 만들 수 있습니다. 오늘은 두 가지 주목할 만한 경쟁자 ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)와 ENEPIG(Electroless Nickel Electrol......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 키보드의 정수: 설계, 커스터마이징 및 성능에 대한 심층 가이드
기계식 키보드는 그 정교한 설계와 광범위한 커스터마이징 가능성으로 열정가들과 엔지니어들의 마음을 사로잡고 있습니다. 기계식 키보드의 성능과 매력은 PCB 레이아웃, 스위치 장착 방식, 키 매트릭스 구성과 같은 요소들에 크게 영향을 받습니다. 본 글에서는 PCB 레이아웃 최적화, 스위치 유형, 커스터마이징 기법과 같은 핵심 측면들을 상세히 다루며, 기계식 키보드를 이해하고 개선하기 위한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 데스크탑 환경의 기계식 스위치와 푸시버튼이 실장된 키보드 PCB 1.PCB 레이아웃과 설계 PCB 레이아웃은 기계식 키보드의 성능에 있어 가장 중요한 요소입니다. 잘 설계된 PCB 레이아웃은 스위치의 정밀한 배치와 전기 회로 및 패드의 효율적인 라우팅을 포함합니다. PCB 설계 소프트웨어를 활용하여 상세한 레이아웃을 생성하며, 이를 통해 스위치가 키 매트릭스를 통해 정확하게 장착되고 연결되도록 보장합니다. PCB 레이아웃과 설계를 최적화하는 것은 전기적 간섭을 최소화하고 기계식 키보......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
맞춤형 PCB
JLCPCB는 고객의 정확한 사양에 맞춘 신뢰성 높은 고품질 맞춤형 PCB를 제공합니다. 당사의 혁신적인 생산 기술은 복잡한 디자인이나 엄격한 공차가 요구되는 경우에도 모든 PCB가 뛰어난 정밀도로 제작되도록 보장합니다. 프로토타입 제작이든 대량 생산이든 관계없이, 공간과 비용을 최적화하면서 성능을 향상시키는 견고한 솔루션을 제공합니다. 가격은 2달러부터 시작하며, 당사의 우수한 품질을 직접 경험해보실 수 있도록 할인 쿠폰도 제공해 드립니다. 표준 2층 맞춤형 PCB 적층 구조 JLCPCB의 기본 2층 맞춤형 PCB 적층 구조는 다양한 상황에서 최적의 성능을 발휘하도록 세심하게 설계되었습니다. 각각 1온스(35μm) 두께의 구리층 2개와 약 4.5의 Dk를 가진 고품질 FR-4 소재의 유전체층으로 구성되어 있습니다. 이러한 설계는 효과적인 성능에 필수적인 우수한 전기 절연성과 신호 무결성을 제공합니다. 각 구리층은 강력한 에폭시 접착제로 결합되어 층간 안정성을 유지합니다. 전체 두께는 조절 가......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
다층 레이어 업데이트
다층 PCB JLCPCB는 via-in-pad 기술이 적용된 다층 PCB를 개선하여 배선 속도와 방열 성능을 향상시켰습니다. 품질 보증을 위해 모든 다층 PCB는 엄격한 4-wire 저항 테스트를 거칩니다. 48시간 내 신속 배송이 가능하며, ENIG 2u" 표면처리가 된 6층 50x50mm 기판(5장)은 2달러부터 시작하는 합리적인 가격에 제공됩니다. 6층 100x100mm 기판(5장)과 같은 더 큰 사이즈는 약 35.1달러부터 시작합니다. 일반적인 다층 PCB 적층 구조 다층 PCB는 최소 3개의 도체층과 그 사이의 절연층으로 구성됩니다. 적층 구조는 설계 요구사항에 따라 달라집니다. 각 층은 고유한 기능을 수행하며, 전원층과 접지층은 전원 분배를 제어하고 전자기 간섭(EMI)을 감소시키는 데 도움을 줍니다. 일반적인 적층 구조는 다음과 같습니다: (신호층/접지층/전원층/신호층/접지층/신호층). JLCPCB는 최대 32층까지 제작이 가능하여, 신호 무결성과 방열 성능이 향상된 복잡한 설계를......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
PCB에서의 Via-in-Pad: 장점과 과제
인쇄 회로 기판(PCB) 설계에서 via-in-pad 기술은 특히 고밀도 상호 연결(HDI) 설계에서 널리 사용되는 기술입니다. 이 기술은 패키지 피치가 0.8mm 이하인 BGA에 적합하도록 설계되었습니다. 이는 부품의 표면 실장 패드 내에 비아를 직접 배치하는 방식으로, 여러 설계 및 성능상의 이점을 제공합니다. 예를 들어, 디커플링 커패시터를 IC 핀에 더 가깝게 배치하여 바이패싱 및 노이즈 성능을 개선할 수 있습니다. 올바르게 구현된 via-in-pad는 열 관리, RF 차폐, 전력 응용 분야와의 호환성을 보장합니다. 그러나 via-in-pad는 제조 과정에서 고유한 문제를 수반하며, 설계 및 생산 시 신중한 고려가 필요합니다. 이 문서에서는 PCB 설계에서 via-in-pad 사용 시의 장점, 도전 과제, 실질적인 고려사항에 대해 다룹니다. 비아는 다층 PCB에서 서로 다른 층 간에 전기 신호를 전달하는 데 사용됩니다. 신호를 핀에서 멀리 우회하여 일반적인 비아를 배치하는 대신, 비아를......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
OSP(유기 솔더 보존제) 도금과 다른 PCB 표면 마감 방식 비교
PCB 제조 과정에서 마지막 단계 중 하나는 표면층에 노출된 구리에 표면 도금을 적용하는 것입니다. 표면 처리를 하지 않으면 구리는 시간이 지나면서 산화되므로, 이를 방지하고 납땜이 가능한 표면을 제공하기 위해 다양한 표면 마감 방식이 사용됩니다. 이 중 하나인 OSP(Organic Solderability Preservative)는 유기 화합물을 기반으로 한 유일한 구리 표면 처리 방식입니다. OSP를 PCB에 적용하려면 금속 표면 처리 방식과는 다른 적절한 저장 및 취급 방법이 필요합니다. 또한, OSP 처리가 된 PCB는 다시 작업할 때 처리된 도체의 신뢰성을 유지하기가 어려울 수 있습니다. OSP 도금은 비용 효율성과 우수한 납땜성을 바탕으로 PCB 제조에서 널리 사용되고 있는 표면 마감 방식입니다. 하지만 이러한 장점에도 불구하고 PCB의 신뢰성과 성능을 유지하기 위해 해결해야 할 여러 과제가 존재합니다. 본 문서에서는 OSP 도금과 관련된 주요 문제점과 이를 극복하기 위한 전략을 다......
Mar 31, 2026
PCB 표면처리 & 코팅
회로 기판 세정제
이미지 1 설명: 장갑을 낀 손이 보풀이 없는 천으로 회로 기판을 닦아 부품 아래에 있는 플럭스 잔여물을 제거하는 모습 출처 URL: https://www.electronicsworld.co.uk/drying-an-essential-step-to-cleaner-pcbs/34329/ 이미지 2 설명: 손이 컴퓨터 마더보드에 플럭스 제거제를 분사하는 모습 출처 URL: https://www.techspray.com/how-to-clean-flux-from-under-low-stand-off-qfn-components 회로 기판 세정제 선택을 위한 종합 가이드: 전자 제품 유지보수 분야에서 적절한 회로 기판 세정제를 선택하는 것은 최적의 성능, 수명 및 신뢰성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 숙련된 기술자이든 DIY 애호가이든, 적절한 세정제를 선택하고 사용하는 방법을 이해하는 것은 전자 부품의 건전성에 큰 차이를 만들 수 있습니다. 올바른 회로 기판 세정제 선택하기 수많은 옵션이 있어 적절한 회로......
Feb 07, 2025
PCB 표면처리 & 코팅
PCB 표면 마감 방법에 대한 종합 안내
PCB 표면 처리 공정은 PCB 제조에서 중요한 단계입니다. 이 공정의 목적은 구리 표면을 산화로부터 보호하고, 납땜 과정에서 납땜과 잘 결합할 수 있도록 보장하는 것입니다. 다음은 몇 가지 일반적인 PCB 표면 처리 공정과 그 장단점입니다 : HASL (Hot Air Solder Leveling) HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB 표면 처리를 위한 전통적인 방법입니다. 이 공정은 PCB를 용융 주석에 담근 후, 열풍을 사용하여 과도한 주석을 제거하고 평탄한 주석 층을 형성하는 방식입니다. 장점 ● 우수한 납땜성 : HASL 공정으로 형성된 패드는 뛰어난 습윤성(wettability)을 제공하여 납땜 공정의 신뢰도를 높여줍니다. ● 넓은 적용성 : HASL 공정은 다층 PCB, 경성(Rigid) PCB, 연성(flexible) PCB 등 다양한 유형의 PCB에 적용할 수 있습니다. ● 비용 효율성 : HASL 공정은 다른 복잡한 표면 처리 방법에 비해 비용이 상대적으로 저렴합니다. 단점 이......
Sep 17, 2024
PCB 표면처리 & 코팅
PCB의 HASL 및 ENIG 표면 마감 비교
인쇄 회로 기판(PCB)에 적합한 표면처리법을 선택하는 것은 성능, 신뢰성 및 수명을 보장하는 데 중요합니다. 가장 일반적으로 사용되는 두 가지 표면처리법은 HASL(Hot Air Solder Leveling)과 ENIG(Electroless Nickel Immersion Gold)입니다. 이러한 표면처리 각각은 뚜렷한 장점과 단점을 제공하므로 다양한 응용 분야에 맞게 사용해야 합니다. 이 기사에서는 HASL과 ENIG를 비교하여 PCB 프로젝트에 가장 적합한 표면처리를 결정하는 데 도움을 드리겠습니다. HASL이란 무엇입니까? HASL(열풍 솔더 레벨링)은 PCB를 용융된 솔더 욕조에 담근 다음 열풍 칼(hot air knife)을 사용하여 과도한 솔더를 제거하고 구리 패드 위에 균일한 코팅을 남기는 표면 마감 기술입니다. HASL은 납 함유 또는 무연 솔더를 사용하여 수행할 수 있으며, 후자가 더 환경 친화적이고 RoHS(유해 물질 제한) 표준을 준수합니다. HASL 표면 마감 HASL의 ......
Sep 17, 2024
PCB 표면처리 & 코팅
PCB에 적합한 표면 처리 선택 방법
인쇄 회로 기판(PCB)의 설계 및 제조 과정에서 표면 마감 선택은 매우 중요한 결정입니다. 표면 마감은 PCB의 외관에 영향을 줄 뿐만 아니라, 전자 장비의 기능, 신뢰성, 납땜 가능성 및 내구성에도 중요한 역할을 합니다. 표면 마감은 PCB의 노출된 구리 트레이스를 보호하는 보호층 역할을 합니다. 이는 산화를 방지하고, 납땜을 더 쉽게 만들며, 전도성을 향상시키고, 습기와 부식 같은 환경적 요인으로부터 보호를 제공합니다. 적절한 표면 마감을 선택하는 것은 PCB의 수명과 올바른 작동을 보장하는 데 필수적입니다. 표면 마감 선택 시 고려 사항 PCB의 표면 마감을 선택할 때, 보드의 납땜성, 산화 방지, 그리고 전반적인 신뢰성을 보장하기 위해 여러 가지 요소를 고려해야 합니다. 다음은 표면 마감 선택 시 주요 고려 사항입니다: 납땜성 표면 마감은 PCB에 부품을 조립할 때 납땜이 잘 되도록 해야 합니다. 이는 조립 과정에서 신뢰할 수 있는 납땜 접합부를 형성할 수 있어야 합니다. 산화 방지 ......
Jul 24, 2024
- 1
- 2