PCB 패널라이징 가이드: V-컷, 마우스 바이트와 패널 분리 방법
1 분
PCB 패널라이징(패널화)은 생산 효율을 높이고 비용을 줄이기 위해 여러 개의 소형 회로 기판을 하나의 어레이로 연결하는 PCB 제작 방식입니다. 패널 단위로 생산하면 여러 PCB를 조립 라인에서 한꺼번에 안정적으로 이송할 수 있습니다. PCB 제조 및 조립 시설의 CNC(컴퓨터 수치 제어) 장비는 비교적 큰 패널을 가공할 수 있지만 실제 전자 제품에는 작은 PCB가 많이 사용됩니다.
따라서 같은 PCB 설계를 여러 개 배치한 패널 데이터를 CNC 장비에 입력하면 장비의 가공 영역을 효율적으로 활용할 수 있습니다. PCB 패널라이징은 시간과 비용을 절감할 수 있어 PCB 제조에서 널리 사용됩니다. 이 가이드에서는 PCB 패널의 개념과 필요성을 살펴보고, 패널화 공정을 최적화하기 위한 주요 방법과 설계 팁을 설명합니다.
PCB 패널이란?
PCB 패널 또는 어레이는 여러 개의 소형 기판을 연결한 구조입니다. 조립 공정에서는 패널 전체를 하나의 단위로 처리하고, 이후 디패널링 공정을 통해 개별 PCB로 분리합니다. 자동 조립 과정이 단순해져 불량을 줄일 수 있고 소재 활용률과 생산 비용도 개선할 수 있습니다. 하나의 설계만 반복 배치하는 싱글업(single-up) 방식과 서로 다른 설계를 함께 배치하는 멀티업(multi-up) 방식을 사용할 수 있어 대량 생산에 적합합니다.
PCB 패널라이징 방법 선택하기
PCB 패널라이징에는 여러 방식이 있으며 각각 장단점이 다릅니다. 개별 기판과 전체 패널의 설계 조건에 따라 적합한 방법이 달라지므로 다음 요소를 확인해야 합니다.
- 설계: 기판 레이아웃은 패널화 방식을 선택하는 핵심 요소입니다. 부품과 기판 가장자리 사이의 간격이 좁거나 가장자리 밖으로 돌출된 부품이 있으면 일부 분리 방식은 적합하지 않을 수 있습니다.
- 부품: 부품의 종류와 배치도 중요합니다. 깨지기 쉬운 부품이나 커넥터의 위치에 따라 적절한 디패널링 방식을 선택해야 합니다.
- 소재: PCB 소재에 따라 사용할 수 있는 패널화 방식이 제한될 수 있습니다. 일부 소재는 분리 과정에서 쪼개지기 쉽습니다. 기판 두께도 고려해야 합니다. 얇은 기판은 조립 중 파손될 수 있고 두꺼운 기판은 분리하기 어려울 수 있습니다.
이러한 조건에 따라 패널의 구조적 안정성과 원활한 분리를 모두 확보하기 위해 두 가지 이상의 패널라이징 방식을 함께 사용하기도 합니다.
PCB 패널라이징이 중요한 이유
PCB 패널화는 제조 효율을 높이고 생산 비용과 소재 낭비를 줄이는 데 중요합니다. 여러 기판을 하나의 패널에 배치하면 조립, 취급, 테스트 공정을 단순화할 수 있습니다. 정렬 정확도가 높아지고 오류가 줄어 대량 생산의 생산성도 향상됩니다.
1. 생산 효율 향상: 여러 기판을 한 번에 제작하고 조립하므로 전체 제조 시간을 줄일 수 있습니다.
2. 비용 절감: 소재 낭비를 줄이고 취급, 셋업, 장비 사용에 드는 비용을 절감합니다.
3. 취급 간소화: 매우 작은 개별 PCB는 조립 중 취급하기 어렵고 오류가 발생하기 쉽습니다.
4. 부품 실장 정확도 향상: 더 큰 패널 위에서 장비가 부품을 정확하게 배치할 수 있어 오류를 줄이고 기판 간 균일성을 확보할 수 있습니다.
PCB 패널라이징 기법
PCB 설계 요구 사항과 제조 공정에 따라 다양한 패널화 기법을 사용합니다. 가장 일반적인 방법은 다음과 같습니다.
1. V-스코어링(V-컷)
V-스코어링은 일반적으로 30° 또는 45° 각도로 PCB 패널의 양면에 얕은 홈을 가공하는 방식입니다. 홈을 따라 소재의 두께가 얇아지므로 손이나 장비를 사용해 기판을 분리할 수 있습니다. 직선 가장자리의 기판에 적합하지만 비정형 설계에는 사용하기 어려울 수 있습니다. 자세한 기준은 V-컷 패널화 표준에서 확인할 수 있습니다.
장점:
직선형 설계에 효율적입니다.
분리 후 가장자리가 비교적 깔끔합니다.
소재 낭비가 적습니다.
제한 사항:
직선 절단만 가능합니다.
직사각형이나 정사각형 기판에 한정됩니다.
2. 탭 라우팅(마우스 바이트)
탭 라우팅은 작은 탭을 사용해 패널의 개별 PCB를 연결하는 방식입니다. 탭에 여러 개의 작은 천공을 배치한 구조를 마우스 바이트라고 하며, 이 구멍을 따라 기판을 쉽게 분리할 수 있습니다. V-스코어링보다 비정형 기판에 유연하게 적용할 수 있습니다. 자세한 내용은 마우스 바이트 패널화 가이드를 참고하세요.
장점:
비정형 기판에 적합합니다.
천공 부위를 꺾어 기판을 쉽게 분리할 수 있습니다.
설계 자유도가 높습니다.
제한 사항:
분리 후 가장자리가 거칠게 남을 수 있습니다.
가장자리를 다듬는 후처리가 필요할 수 있습니다.
3. 브레이크어웨이 레일
브레이크어웨이 레일은 조립 장비에서 패널을 안정적으로 취급할 수 있도록 가장자리에 추가하는 비기능성 공정 레일입니다. 조립 공정 동안 PCB를 지지하고 안정적으로 유지하며, 조립이 끝난 뒤 제거합니다. V-스코어링이나 탭 라우팅과 함께 사용하는 경우가 많습니다.
장점:
조립 중 기계적 안정성을 높입니다.
작거나 비정형인 PCB의 자동 이송을 단순화합니다.
제한 사항:
소재 사용량이 증가합니다.
레일을 제거하는 추가 공정이 필요합니다.
4. 맞춤형 컷아웃을 적용한 솔리드 패널
솔리드 패널에 개별 기판용 컷아웃을 가공한 뒤 밀링이나 레이저 절단과 같은 방법으로 분리하는 방식입니다. 밀링은 분진과 진동을 유발할 수 있습니다. 레이저 절단기는 매우 고가이며 두께가 1mm를 넘는 기판에서는 효율이 떨어집니다. 후크형 블레이드는 비용이 낮지만 효율이 낮고 블레이드가 회전할 수 있습니다. 이 방식은 앞의 두 가지 방식보다 사용 빈도가 낮습니다.
장점:
복잡한 설계를 정밀하게 가공할 수 있습니다.
제조 중 패널에 가해지는 응력을 줄일 수 있습니다.
제한 사항:
제조 비용이 높습니다.
분리를 위한 고급 장비가 필요합니다.
V-스코어링과 탭 라우팅은 가장 널리 사용되는 PCB 패널라이징 방식입니다. PCB 설계자는 적용 분야에 적합한 방식을 먼저 선택한 뒤 패널 강도와 분리 작업을 고려해 어레이를 설계해야 합니다.
V-그루브 패널화는 효율적이고 표면 응력을 줄일 수 있어 자주 사용됩니다. V-그루브용 디패널링 장비는 비교적 경제적이고 이동이 쉬우며 유지 관리 부담도 적습니다. 분리 후 기판 가장자리가 다소 거칠 수 있지만 V-그루브를 사용하는 대부분의 애플리케이션에서는 큰 문제가 되지 않습니다.
효과적인 PCB 패널라이징을 위한 팁
조립 제약 조건 확인: 패널 레이아웃이 장비 사양을 충족하는지 확인하고 디패널링에 필요한 기판 간격을 확보합니다.
피듀셜 마크 사용: 자동화 장비가 정확하게 부품을 실장하고 정렬할 수 있도록 피듀셜을 추가합니다.
디패널링 계획: 기판 형상과 설계 요구에 맞춰 V-스코어링 또는 탭 라우팅을 선택합니다.
툴링 홀 고려: 다른 요소와 간섭하지 않도록 중요도가 낮은 영역에 툴링 홀을 배치합니다.
기판 방향 최적화: 소재 낭비와 절단 횟수를 줄일 수 있도록 기판 방향을 정렬합니다.
열 응력 완화: 리플로우 솔더링 중 휨을 방지할 수 있도록 적절한 열 완화 구조를 적용합니다.
유연성과 강도의 균형: 리지드 플렉스 설계는 조립 중 손상을 방지할 수 있도록 충분한 지지 구조를 마련합니다.
V-스코어링 설계 시 주요 고려 사항
V-그루브 패널화는 여러 애플리케이션에서 효율적이지만 설계상 제한이 있습니다. 가장자리에 너무 가깝거나 가장자리 밖으로 돌출된 부품이 있는 설계에는 적합하지 않습니다. 다음 제조 조건도 고려해야 합니다.
- 클리어런스: 부품과 V-그루브 사이에는 최소 0.05인치의 간격을 유지합니다. 적층 세라믹 칩 커패시터처럼 높이가 큰 부품은 커터와의 간섭 및 솔더 조인트 균열을 방지하기 위해 1/8인치의 간격이 필요합니다.
- 점프 스코어링: V-그루브는 PCB 어레이를 약하게 만들어 웨이브 솔더링 장비에서 휨을 유발할 수 있습니다. 패널의 선단과 후단에 1/2인치 브레이크어웨이 구간을 둔 점프 스코어링을 추가하면 어레이를 보강하고 처짐을 방지할 수 있습니다.
이러한 조건을 반영하면 V-스코어링 패널에서 발생할 수 있는 제조 문제를 줄일 수 있습니다.
PCB 분리 작업 방법
PCB 어레이를 올바르게 설계해도 분리 과정에서 쪼개짐, 찢어짐, 부품 손상이 발생할 수 있습니다. 불필요한 비용을 줄이고 깔끔하게 분리하려면 다음 방법을 참고하세요.
https://rs.jlcpcb.com/static/kr/image/jlcpcb-pcb-ideas-ko.webp수작업으로 탭 분리: 탭 라우팅이 올바르게 설계된 패널은 수공구로 분리할 수 있습니다. 폭이 넓은 플라이어로 각 탭을 절단선 방향으로 구부린 뒤 반대 방향으로 한 번 더 구부리면 비교적 깔끔하게 분리됩니다.
장비로 탭 분리: 기판이 두꺼워 수공구로 분리하기 어렵다면 후크 블레이드나 디패널링 라우터를 사용할 수 있습니다. 특히 솔리드 탭 패널에 적합합니다.
수작업으로 V-그루브 분리: V-스코어링 패널도 탭 분리와 유사한 방식으로 손으로 분리할 수 있습니다.
V-그루브 절단: 원형 블레이드가 장착된 디패널링 장비를 사용합니다. 장비 비용과 유지 관리 부담은 비교적 낮지만 분리 후 가장자리가 다소 거칠 수 있습니다.
결론
PCB 패널라이징은 비용, 시간, 생산 품질을 개선하는 효율적인 제조 방식입니다. 여러 패널화 기법의 특성을 이해하고 설계 기준을 따르면 생산 공정을 최적화하고 오류를 줄이면서 고품질 PCB를 제작할 수 있습니다.

적절한 패널화는 조립 공정을 단순화할 뿐 아니라 최종 제품의 안정성과 내구성 향상에도 도움이 됩니다. V-스코어링, 탭 라우팅, 브레이크어웨이 레일을 설계 조건에 맞춰 사용하면 생산 효율을 높이고 후처리 공정을 줄일 수 있습니다. 시제품부터 대량 생산까지 신뢰성과 경제성을 갖춘 전자 제품을 제작하려면 PCB 패널라이징을 정확히 이해해야 합니다.

지속적인 성장
PCB 참조 지정자 배치 가이드: 실크 인쇄 가독성과 조립 오류 줄이기
핵심 요약 참조 지정자(Reference Designator)는 PCB 조립, 디버깅과 유지보수에서 각 부품을 정확히 식별하는 기준입니다. 실크 인쇄의 일반적인 시작 기준은 글자 높이 0.8 mm 이상, 선폭 0.15 mm 이상입니다. 패드와 비아를 피해 솔더 마스크 위에 배치하고, 글꼴·크기·방향을 통일합니다. 고밀도 보드에서 모든 지정자를 실크에 넣기 어렵다면 별도의 조립도를 제공합니다. 출력 전 DFM으로 겹침, 누락, 중복을 검사합니다. PCB에 인쇄된 R47, C12 같은 작은 문자는 참조 지정자입니다. 이 표기는 조립자가 부품 위치를 찾고, 엔지니어가 고장 부품을 확인하며, 수리 담당자가 교체 부품을 지정하는 데 쓰입니다. 참조 지정자는 회로도, BOM, 픽앤플레이스 파일과 실제 PCB를 연결합니다. 표기가 일치하고 읽기 쉬우면 조립과 검사 과정에서 혼동이 줄어듭니다. 이 글에서는 표기 체계, 배치 기준, 고밀도 보드의 처리 방법과 제조 전 확인 사항을 살펴봅니다. PCB 참조 지정......
PCB 애뉼러 링(Annular Ring) 설계: 계산과 공차 분석
PCB 비아와 도금 스루홀(PTH)을 설계할 때 애뉼러 링까지 공차를 포함해 계산하고 있나요? EDA의 기본 패드 크기나 이전 설계를 그대로 사용하면 드릴 위치 편차, 레이어 정합 오차와 에칭 보정으로 실제 남는 구리 폭이 예상보다 좁아질 수 있습니다. 애뉼러 링(annular ring)은 드릴 홀 주위를 둘러싼 고리 모양의 구리 영역입니다. 도금된 홀 배럴과 각 레이어의 패드를 전기적·기계적으로 연결하므로, 크기가 부족하면 브레이크아웃이나 간헐적인 단선으로 이어질 수 있습니다. 핵심 요약 공칭 애뉼러 링 폭은 (패드 직경 - 드릴 직경) ÷ 2로 계산합니다. 실제 잔여 폭은 드릴 위치, 레이어 정합, 적층과 에칭 공차의 영향을 받습니다. IPC 합격 기준과 제조를 안정적으로 만드는 설계 목표값은 같은 개념이 아닙니다. 제조사의 최신 홀·패드 능력과 DFM 결과를 기준으로 최종 치수를 정해야 합니다. 애뉼러 링 폭을 결정하는 기본 계산 공칭 애뉼러 링 폭은 다음과 같이 계산합니다. 애뉼러 링 ......
PCB 동박 패턴의 역할과 표면처리 선택 가이드
PCB 동박 패턴과 트레이스는 기판 위에서 전류와 신호가 흐르는 경로입니다. 외부로 노출되는 패드와 접점의 표면처리는 납땜성, 접촉 특성, 보관성과 내식성에 영향을 줍니다. ENIG, HASL, 침지은, OSP, 침지주석은 각각 장점과 제한이 있으므로 조립 방식과 패드 피치, 사용 환경에 맞춰 선택해야 합니다. 이 글에서는 PCB 동박 패턴의 전기적 역할, 대표적인 표면처리 방식과 전송선로·안테나·방열 구조 등 설계 활용 사례를 살펴봅니다. 핵심 요약 표면처리는 주로 솔더 마스크로 덮이지 않은 패드와 접점의 노출 동박을 보호합니다. 표면처리 선택은 비용뿐 아니라 평탄도, 납땜 공정, 보관 조건과 최종 용도를 기준으로 해야 합니다. 트레이스 폭·두께·간격과 기준면은 저항, 인덕턴스, 커패시턴스와 임피던스를 결정합니다. RF·고속 신호와 안테나 설계에서는 표면처리의 도체 손실 영향도 함께 검토합니다. PCB 동박 패턴에 맞는 표면처리 선택 PCB 표면 실장 패드와 노출 동박의 표면처리는 조립성과 ......
STM32 CAN 통신 예제: CubeMX와 HAL로 송수신 구현하기
핵심 요약 Classic CAN과 CAN FD의 프레임 및 비트 타이밍 차이를 설명합니다. NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 CAN 트랜시버로 연결합니다. CubeMX 필터·인터럽트 설정과 HAL 기반 송수신 코드를 구현합니다. 종단저항, CANH·CANL, candump와 오류 응답을 이용한 점검 방법을 다룹니다. Nucleo-G491RE 보드와 Jetson 보드를 이용한 CAN 버스 통신 이 글에서는 STM32 CAN 통신 예제로 NUCLEO-G491RE와 Jetson TX2를 연결하고, Classic CAN과 CAN FD의 비트 타이밍·필터·수신 인터럽트·응답 송신을 단계별로 구현합니다. 브레드보드에서 트랜시버와 종단저항, CANH·CANL 연결을 검증한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 CAN 인터페이스 PCB로 정리하면 반복 시험과 배선 점검이 쉬워집니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확......
STM32 PWM 제어 가이드: 주파수·듀티비 설정과 모터 제어 예제
핵심 요약 타이머 Prescaler와 ARR을 이용한 PWM 주파수·듀티비 계산 방법을 정리합니다. NUCLEO-G491RE에서 서보모터와 DC 모터를 PWM으로 제어합니다. 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽어 회전 방향과 RPM을 계산합니다. CubeMX 설정, HAL 코드와 VCP 출력 결과를 실제 실습 이미지로 확인합니다. Nucleo-G491RE 보드와 DC 모터/인코더를 이용한 실습 이 글에서는 STM32 PWM의 주파수·듀티비 계산 원리를 익히고, NUCLEO-G491RE의 타이머와 카운터를 이용해 서보모터·DC 모터를 구동하며 단일 채널 및 A/B상 인코더를 읽습니다. 브레드보드에서 모터 드라이버와 인코더 동작을 확인한 뒤 전원·신호 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 재현성을 높일 수 있습니다. PCB 제작시Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다. 타이머/......
STM32 ADC 사용법: 전압 측정, 인터럽트·DMA와 DAC 피드백
핵심 요약 STM32 ADC의 해상도, 샘플링과 디지털 값을 전압으로 환산하는 원리를 설명합니다. NUCLEO-F446RE에서 Polling, Interrupt, DMA 방식으로 ADC 데이터를 수집합니다. TEMT6000 조도 센서와 다중 채널 ADC 설정 및 Circular DMA 처리를 구현합니다. DAC 출력과 LED 조명 피드백을 연결해 간단한 실시간 제어를 확인합니다. 이 글에서는 STM32 ADC의 기본 원리와 전압 계산 방법을 살펴보고, NUCLEO-F446RE에서 TEMT6000의 밝기 값을 Polling·인터럽트·DMA로 읽어 DAC 기반 LED 조명 피드백까지 구현합니다. 브레드보드에서 센서와 LED 드라이버의 동작을 확인한 뒤 커넥터와 테스트 포인트를 작은 인터페이스 PCB로 정리하면 배선 오류를 줄이고 같은 실험 환경을 반복하기 쉽습니다. PCB 제작시에Gerber 파일은 JLCPCB PCB 서비스에 업로드하고 온라인 견적에서 제작 가능 여부와 비용을 확인할 수 있습니다......