PCB 제작 사례 연구
실제 PCB 제조 사례를 통해 공정상의 난제, 엔지니어링 통찰력, 그리고 제조 솔루션을 살펴보며 다양한 PCB 기술이 실제로 어떻게 구현되는지 확인해 보세요.
추천 게시물
PCB 제작 사례
JLCPCB 투명 FPC로 구현한 빛나는 LED 나비
빛을 따라 나비가 날갯짓 한다면 어떨까요? 번잡한 전선, 투박한 디자인, 복잡한 제어 장치는 없이, 오직 우아한 움직임과 빛만이 존재합니다. 바로 이 FPC 기반의 작품이 구현해 낸 세계입니다! JLCPCB의 2층 투명 FPC로 제작된 이 우아한 LED 나비는 가볍고 저전력이며 시각적으로도 매력적이어서, 진보된 전자 기술이 창의적인 미학과 얼마나 완벽하게 융합될 수 있는지 보여줍니다. 이 아이디어가 어떻게 구체화되었는지, JLCPCB의 서비스가 어떻게 이를 가능하게 했는지 자세히 살펴보겠습니다. 프로젝트 소개 이 예술적인 전자 장식품은 회로 공학과 시각적 디자인을 결합했습니다. 나비의 날개는 초저전력 LED 회로가 내장된 2층 투명 FPC로 만들어졌으며, 마이크로컨트롤러나 프로그래밍 없이도 동작하는 자체 발진 설계를 채용했습니다. 나비 날갯짓을 연상시키는 리드미컬한 발광 효과를 만들기 위해, 두 개의 대칭 회로 블록이 좌우 LED 그룹을 교대로 점멸시킵니다. 각 회로 블록은 저항 R1, 저항 ......
Jan 02, 2026
최신 게시물
PCB 제작 사례
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
Oct 30, 2026
PCB 제작 사례
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Oct 07, 2026
PCB 제작 사례
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
Sep 29, 2026
PCB 제작 사례
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
Sep 22, 2026
PCB 제작 사례
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
Jul 14, 2026
PCB 제작 사례
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......
Jul 14, 2026
PCB 제작 사례
현실적인 RC 모델 자동화를 위한 ESP32 스마트 컨트롤 보드
핵심 요점 이 프로젝트는 JLCPCB를 통해 제조 및 조립된 잘 설계된 맞춤형 PCB가 어떻게 취미생활자를 위한 고급 전자 제품을 대중화할 수 있는지 보여줍니다. 주요 교훈은 다음과 같습니다: DFM 규칙을 존중하면서 컴팩트하고 고밀도 레이아웃을 우선시합니다. 복잡한 보드에 대한 전문 SMT 조립을 활용합니다. 사용자 친화성을 위해 명확한 라벨링 및 모듈성으로 설계합니다. 일관된 결과를 위해 프로젝트 요구 사항과 일치하는 기능을 갖춘 제조 파트너를 선택합니다. 프로젝트 개요: 취미용 RC 모델에 전문적인 자동화 도입 활기찬 원격 제어 모델링 세계에서 애호가들은 단순한 장난감급 차량을 몰입감 있고 현실적인 경험으로 끌어올리는 방법을 끊임없이 찾고 있습니다. 인기 있는 YouTube 채널 Arduino Para Modelismo의 제작자인 Aldeir Moreira는 ESP32 스마트 컨트롤 보드를 개발했습니다. 이는 정밀한 움직임 제어, 동적 조명 효과 및 동기화된 현실적인 사운드로 RC 트럭,......
May 19, 2026
PCB 제작 사례
프리미엄 포터블 스피커: 8레이어 PCB + DSP & 스마트 앰프
프로젝트 배경 및 소개 풍부하고 공간을 가득 채우는 사운드, 선명한 고음, 깊은 저음, 지능형 오디오 처리를 갖춘 아름다운 포터블 스피커를 박스에서 꺼낼 때, 대형 공장에서 만들어진 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 이 우아한 Harman/Kardon 스타일의 디자인 뒤에는 개인적인 취미 프로젝트를 완전한 기능의 고성능 오디오 시스템으로 탄생시킨 한 혁신적인 메이커의 이야기가 있습니다. 전체 프로토타입 제작과 생산이 JLCPCB의 PCB 및 PCBA 서비스로 이루어졌습니다. 이 고급 오디오 앰프 시스템은 강력한 DSP(디지털 신호 처리기), 다수의 스마트 앰프, 배터리 구동을 위한 효율적인 부스트 컨버터, 그리고 정밀하게 설계된 8레이어 PCB 세트 위의 모든 서포트 회로를 통합하고 있습니다. 결과물은 음질과 제작 완성도 모두에서 상용 제품에 버금가는 소형 하이파이 포터블 스피커입니다. 고객의 말을 빌리면: "JLCPCB와의 경험은 항상 좋았습니다. 품질을 개선하기 위한 노력에 감사드립니다.......
Apr 22, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB로 프로급 8×8 RGB LED 매트릭스 만들기
DIY 전자 제작의 세계에서, 깔끔하고 신뢰할 수 있는 8×8 RGB LED 매트릭스를 만들려면 WS2812B LED 64개와 디커플링 커패시터 64개를 수시간에 걸쳐 수작업으로 솔더링해야 했습니다. 메이커 Lucas Fernando가 완전한 맞춤형 PCB를 처음부터 설계<하고 JLCPCB에 전문 어셈블리를 의뢰한 첫 번째 시도에서 모든 것이 바뀌었습니다. 결과는? 완벽하게 완성된 8×8 어드레서블 LED 매트릭스 5개로, 상용 제품과 다름없는 외관을 갖추었습니다. 더 좋은 점은, 이 프로젝트가 100% 오픈소스라는 것입니다. GitHub에서 거버 파일, BOM, CPL, 회로도, 테스트 코드를 다운로드하고 JLCPCB에서 몇 분 만에 직접 보드를 주문할 수 있습니다. 프로젝트 파일 (JLCPCB 직접 업로드용): GitHub 저장소 – Gerber zip, BOM.csv, CPL.csv, 회로도 PDF 및 코드 프로젝트 개요 이 모듈형 8×8 RGB LED 매트릭스는 완벽한 그리드 형태로 배......
Mar 30, 2026
PCB 제작 사례
PIC16F877A 마스터 트레이닝 보드: JLCPCB가 지원하는 올인원 학습 도구
임베디드 시스템 교육과 빠른 프로토타이핑 영역에서, 탄탄한 트레이너 보드는 마이크로컨트롤러 기술과 하드웨어 통합을 마스터하는 데 핵심입니다. 이 글은 Microchip의 유명한 8비트 마이크로컨트롤러를 중심으로 설계된 다기능 보드인 PIC16F877A Master Trainer Project의 제작을 소개합니다. PIC16F877A는 Microchip의 미드레인지 제품군에 속하며, 1990년대 후반 출시 이후 전자 교육의 주축으로 자리 잡아 성능, 비용, 사용 용이성의 균형을 제공하여 초보자와 전문가 모두에게 이상적입니다. JLCPCB의 최신 PCB 생산 및 조립 역량을 활용함으로써, 이니셔티브는 빠른 생산 주기로 최고 수준의 결과를 제공하여 교육 및 취미용 목적을 위한 원활한 반복과 배포를 가능하게 했습니다. 설계 소개 PIC16F877A Master Trainer Board는 PIC16F877A 마이크로컨트롤러를 특징으로 하는 완전한 개발 환경으로, RISC 설계, 프로그램 메모리용 8KB......
Mar 30, 2026
PCB 제작 사례
DirtyJTAG & JLCPCB로 만드는 Pico JTAG 프로그래머
FPGA 개발의 세계에서 신뢰할 수 있는 저비용 JTAG 프로그래머를 구한다는 것은 고가의 벤더 케이블을 구매하거나 모든 보드에 비싼 FTDI 칩을 추가하는 것을 의미했습니다. 메이커 Khaled Magdy는 $4짜리 Raspberry Pi Pico를 DirtyJTAG 펌웨어와 OpenFPGALoader를 사용하여 완전히 기능하는 JTAG 어댑터로 전환함으로써 이 문제를 해결했으며, 이후 자신의 맞춤형 FPGA 보드를 JLCPCB에서 전문적으로 어셈블리했습니다. 전체 솔루션은 100% 오픈소스입니다. 펌웨어를 다운로드하고, Windows 설치 단계를 따라 JLCPCB PCBA에서 몇 분 만에 나만의 맞춤형 FPGA PCB를 주문할 수 있습니다. 프로젝트 개요 이 설정을 통해 단 하나의 $4짜리 Pi Pico를 JTAG 케이블로 사용하여 거의 모든 FPGA(Lattice ECP5, iCE40, Artix-7, Gowin, Efinix 등)를 프로그래밍할 수 있습니다. 더 이상 여러 벤더 프로그래......
Mar 24, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB가 언어장애 소녀에게 자신의 필요를 전달하는 데 도움을 준 방법
말을 하지 못하는 아이가 돌봐 제공자에게 자신의 필요를 어떻게 표현할 수 있을까요? 이는 부모들이 결코 직면하고 싶어 하지 않는 질문입니다. 오픈소스 보조 기술에 집중한 미국 개발자 그룹은 특별한 필요를 가진 3세 소녀를 위해 맞춤형 의사소통 기기를 만들었습니다. JLCPCB의 지원으로 팀은 저비용으로 업그레이드 가능한 도구를 제작하여 간단한 버튼 누름만으로 소통할 수 있도록 했습니다. 니즈 커뮤니케이션 시스템 프로젝트 개요: 이 프로젝트는 태국에서 개발자 그룹의 창립자가 이 특별한 필요를 가진 아이를 만나면서 시작되었습니다. 미국으로 돌아온 후, 그는 개발자들을 이끌어 기존 작업을 업데이트하고 충족되지 않은 필요를 가진 사람들을 위한 오픈소스 도구 구축에 대한 헌신을 이어갔습니다. JLCPCB 팀의 도움으로 팀은 아이가 버튼을 눌러 녹음된 음성을 재생하여 배고픔이나 불편함 같은 필요를 표현할 수 있는 맞춤형 기기를 제작했습니다. 사용된 주요 구성 요소: 다층 PCB, rp2350 프로세서, ......
Jan 09, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB는 로켓 시뮬레이션을 도와 정밀한 비행 제어를 실현합니다!
Beepy는 모델 로켓을 위해 특별히 설계된 비행 컴퓨터입니다. 모델 로켓은 매우 작지만, 비행을 위해 필요한 연산량은 상당합니다. Beepy는 기존 비행 컴퓨터와 달리 여러 개의 원형 PCB를 적층·연결하는 구조를 채택하고, 각 모듈은 리본 케이블로 연결됩니다. 이러한 설계로 비행 컴퓨터가 차지하는 공간을 크게 줄여, 강력한 기능을 유지하면서도 소형 크기를 실현했습니다. 이런 세심하고 독특한 설계와 믿을 수 있는 PCB 제조 공급업체 JLCPCB의 선택으로 Beepy는 모델 로켓의 정밀 비행 제어를 성공적으로 달성했습니다. 비행 컴퓨터의 PCB 설계도 응용 기능 Beepy는 반지름 25 mm의 원형 4층 PCB 4장으로 구성되며, 마우스바이트로 연결됩니다. 전체 크기는 100×100 mm이며, 3D 프린팅된 연결 부품/구조체로 고정됩니다. Beepy의 주요 기능은 모델 로켓의 비행을 유도하고 비행 중 능동 안정화를 제공하는 것입니다. 또한 모터 드라이버를 내장해 플라이휠로 로켓의 롤을 제어할......
Jan 09, 2026
PCB 제작 사례
혁신을 강화하는 JLCPCB: 자율 탐사 차량의 여정
Nomad 프로젝트는 복잡한 지형을 해결하고 과학적 임무를 수행하도록 특별히 설계된 모듈형 자율 탐사 차량입니다. 이번 혁신적인 프로젝트에서 JLCPCB는 빠른 PCB 제조와 효율적인 조립 서비스부터 정밀한 PCBA 제조에 이르기까지 종합적인 지원을 제공했습니다. 이를 통해 프로젝트 팀은 높은 품질을 유지하면서도 비용 효율성을 최적화하고 납기를 보장할 수 있었습니다. JLCPCB의 24시간 긴급 생산과 글로벌 배송 서비스 덕분에 Nomad 프로젝트는 전 세계 배송 목표와 프로젝트 목표를 빠르게 달성할 수 있었으며, JLCPCB의 높은 신뢰성과 정밀 제조는 차량이 복잡한 환경에서도 안정적으로 작동하도록 했고, 각 설계가 엄격한 품질 기준을 준수하도록 보장했습니다. 모듈형 자율 탐사 차량: The Nomad Nomad의 혁신과 도전 Nomad 탐사 차량은 AI 가속기와 ROS2 시스템을 탑재하여 실시간 의사결정을 내리고 환경 변화에 따라 동적으로 행동을 조정해 효율적인 임무 수행을 보장합니다. 핵......
Jan 09, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB 제조로 제공되는 고품질 소량 기타 이펙트 페달 PCB
Fuzz Fields는 세 가지 변조 사운드를 결합하여 역동적으로 제어되는 퍼즈 사운드 효과를 제공하는 혁신적인 기타 이펙트 페달입니다. 기존의 정적 페달과 달리, Fuzz Fields는 연주자의 다이나믹 입력에 따라 실시간으로 음색을 조절할 수 있어 “비명”, “스웰”, “포화”, “떨림” 등 다양한 효과를 구현합니다. 핵심 기능은 외부 제어를 통해 변조 가능한 내장 오실레이터로, 기타 톤 탐색, 신디사이저 음악, 라이브 퍼포먼스 등에 적합합니다. JLCPCB 고품질 4층 PCB가 내장된 Fuzz Fields 설계 과제 제한된 공간에서 최고의 음향 효과를 실현하기 위해 Fuzz Fields 설계는 다음과 같은 과제에 직면했습니다: 1. 소형 PCB 설계: 모든 전자 부품을 제한된 공간에 집적해 표준 이펙트 페달 케이스에 맞는 기판 크기를 확보해야 합니다. 2. 고밀도 조립: 복잡한 기능 탓에 PCB에 다수 부품을 배치해야 하며, 고밀도 납땜과 정밀 부품 위치 결정이 필요합니다. 3. 다층 회......
Jan 09, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB 투명 FPC로 구현한 빛나는 LED 나비
빛을 따라 나비가 날갯짓 한다면 어떨까요? 번잡한 전선, 투박한 디자인, 복잡한 제어 장치는 없이, 오직 우아한 움직임과 빛만이 존재합니다. 바로 이 FPC 기반의 작품이 구현해 낸 세계입니다! JLCPCB의 2층 투명 FPC로 제작된 이 우아한 LED 나비는 가볍고 저전력이며 시각적으로도 매력적이어서, 진보된 전자 기술이 창의적인 미학과 얼마나 완벽하게 융합될 수 있는지 보여줍니다. 이 아이디어가 어떻게 구체화되었는지, JLCPCB의 서비스가 어떻게 이를 가능하게 했는지 자세히 살펴보겠습니다. 프로젝트 소개 이 예술적인 전자 장식품은 회로 공학과 시각적 디자인을 결합했습니다. 나비의 날개는 초저전력 LED 회로가 내장된 2층 투명 FPC로 만들어졌으며, 마이크로컨트롤러나 프로그래밍 없이도 동작하는 자체 발진 설계를 채용했습니다. 나비 날갯짓을 연상시키는 리드미컬한 발광 효과를 만들기 위해, 두 개의 대칭 회로 블록이 좌우 LED 그룹을 교대로 점멸시킵니다. 각 회로 블록은 저항 R1, 저항 ......
Jan 02, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB 플렉시블 PCB가 더 스마트한 GPS 트래킹 장치를 가능하게 하는 방법
스마트 트래킹 기술은 효과적으로 기능하기 위해 신뢰할 수 있고 고성능의 하드웨어를 요구합니다. IoT 기업인 QIYUE TECH는 JLCPCB의 플렉시블 PCB(Flex PCB)를 활용하여 TR-DOG® 시리즈 및 변조 방지 GPS 스마트워치와 같은 자사의 스마트 트래킹 장치 성능과 컴팩트한 설계를 향상시켰습니다. 이러한 플렉시블 PCB는 변화무쌍한 실제 환경에서도 일관된 성능을 내기 위해 필요한 내구성과 적응성을 제공합니다. 제품 소개 TR-DOG® 시리즈를 소개합니다 TR-DOG® 시스템은 핸드헬드 디스플레이, 스마트 목걸이, 모바일 앱을 결합하여 포괄적인 개 트래킹 솔루션을 제공합니다. ● 최대 20마리의 개를 동시에 추적 가능합니다. ● 듀얼 모드 통신(RF 및 4G)을 사용하여 최대 15km의 트래킹 범위와 4G를 통한 무제한 접근성을 제공합니다. ● 2.5초마다 빠르게 업데이트되는 정밀한 실시간 위치 추적을 제공합니다. ● 기능: 목걸이 공유, 분실 방지 알림, 진동 및 약한 전기 ......
Jan 02, 2026
PCB 제작 사례
JLCPCB의 종합 서비스로 나만의 커스텀 노트북 만들기
표준 부품을 조립하는 것을 넘어, 회로 설계부터 본체 케이스, 냉각 시스템까지 직접 제작하는 노트북을 상상해 보세요. "이 프로젝트는 JLCPCB의 우수한 서비스를 활용해 주요 구성 요소들을 직접 설계 및 제작한 완전한 커스텀 노트북입니다. 메인 메인보드 자체는 외부에서 조달했지만, 주변 서브시스템과 기계적 요소들은 직접 개발하고 통합했습니다." 이 프로젝트는 한 메이커가 JLCPCB의 PCB, FPC(Flexible PCB), CNC, 3D 프린팅 등 종합 제조 서비스를 활용하여 어떻게 고도로 통합된 커스텀 노트북을 현실로 만들었는지 보여줍니다. 메인보드를 제외한 모든 서브시스템과 기계적 구성 요소는 처음부터 만들어졌습니다. 어떻게 완성되었는지 궁금하시다면, 이 놀라운 제작 과정의 세부 사항과 JLCPCB가 어떻게 그것을 가능하게 했는지 함께 살펴보겠습니다. JLCPCB가 커스텀 노트북 프로젝트를 가능하게 한 방법 JLCPCB는 다양한 제조 서비스를 원스톱으로 제공함으로써 이 야심 찬 DIY......
Dec 30, 2025
- 1
- 2