PCB DFM 가이드
PCB 제조 공정을 고려한 DFM 규칙을 통해 생산성을 향상시키고 불량을 줄이며, 안정적이고 고품질의 PCB 제작을 실현하는 방법을 알아보세요.
추천 게시물
제조를 위한 설계
리플로우 솔더링 결함 예방 방법
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다. 리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형 납땜 브릿지(Solder Bridging) 냉납 조인트(Cold Solder Joints) 공극 형성(Void Formation) 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation) 톰스톤 현상(Tombstoning) 아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다. 납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함 납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다. 브릿지 발생 원인: 패드 간격이 지나치게 좁음 P......
Apr 07, 2025
최신 게시물
제조를 위한 설계
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
Oct 28, 2026
제조를 위한 설계
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
Oct 28, 2026
제조를 위한 설계
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
Oct 23, 2026
제조를 위한 설계
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
Oct 17, 2026
제조를 위한 설계
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
Oct 14, 2026
제조를 위한 설계
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......
Sep 08, 2026
제조를 위한 설계
PCB 비아 텐팅 설정 방법: Altium Designer와 Protel 99
비아 텐팅이란? 비아 텐팅(Via Tenting)은 비아 패드와 홀을 솔더 마스크 잉크, 즉 솔더 레지스트로 덮어 솔더가 패드에 달라붙지 않도록 하는 처리입니다. 많은 PCB에서 사용하는 일반적인 비아 마감 방식입니다. 비아 텐팅은 비아의 솔더 유입과 오염 가능성을 줄이는 PCB 설계 항목입니다. 이 가이드에서는 Altium Designer(AD)와 Protel 99 같은 PCB 레이아웃 소프트웨어에서 텐팅을 설정하고 제조용 Gerber 파일에 올바르게 반영하는 방법을 설명합니다. 검사 기준: 리플로우 또는 수동 납땜 후 텐팅하도록 지정한 비아 패드에는 솔더가 부착되지 않아야 합니다. 단, 텐팅은 비아를 수지로 충진하거나 밀폐하는 공정과 다릅니다. 핵심 요약 최종 비아 노출 여부는 Gerber 솔더 마스크 데이터로 확인합니다. 상면과 하면의 텐팅은 각각 별도로 설정할 수 있습니다. 홀 크기가 커질수록 솔더 마스크만으로 완전히 덮기 어려울 수 있습니다. 출력 후 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔......
Sep 07, 2026
제조를 위한 설계
PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀: 차이와 설계 방법
PCB에 부품이나 커넥터를 고정하려면 다양한 기계 가공 홀이 필요합니다. 대표적인 형태가 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)과 카운터보어 홀(Counterbore Hole)입니다. 카운터싱크는 원뿔형 가공부를, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 가공부를 만듭니다. 두 방식은 CNC 가공에서도 널리 쓰이지만 형상과 적용 나사가 서로 다릅니다. 카운터싱크 각도에는 60°, 82°, 90° 등이 있으며, 카운터보어의 측면은 테이퍼 없이 서로 평행합니다. 이 글에서는 두 홀의 차이, 가공 방법과 PCB 설계 시 확인할 사항을 설명합니다. 카운터싱크 홀이란? 카운터싱크 홀은 접시머리 나사의 머리 형상에 맞춘 원뿔형 자리 파기입니다. 나사 머리를 PCB 표면과 같은 높이로 맞추거나 표면 아래로 넣을 수 있습니다. 깊이와 각도는 사용할 나사의 머리 치수에 따라 결정해야 합니다. 카운터싱크라는 용어는 해당 형상을 만드는 공구를 가리키기도 하며 도면에서는 ⌵ 기호를 사용합니다. 가능한 대표 각......
Aug 19, 2026
제조를 위한 설계
PCB 주문 파일 가이드: Gerber·BOM·CPL 준비 방법
인쇄회로기판(PCB)을 주문하려면 기판의 설계와 사양을 제조업체가 정확히 해석할 수 있는 데이터로 제공해야 합니다. 회로도, PCB 레이아웃, 레이어 스택업, 자재 명세서와 부품 배치 정보가 올바르게 준비되어야 설계 의도에 맞게 PCB와 PCBA를 제작할 수 있습니다. Allegro, Altium Designer, KiCad, Eagle 등 서로 다른 EDA 소프트웨어 사이에서 제조 데이터를 전달하기 위해 Gerber와 같은 표준 형식이 사용됩니다. Gerber 파일을 이용하면 제조업체가 특정 설계 프로그램의 원본 파일에 의존하지 않고 PCB 형상을 해석할 수 있습니다. PCB 주문에 표준 파일 형식이 필요한 이유 표준화: 설계 데이터를 일관되고 제조업체가 공통으로 이해할 수 있는 방식으로 전달합니다. 상세 정보: 동박 패턴, 솔더 마스크, 실크스크린, 외곽선, 드릴 홀, 레이어 스택업과 부품 배치 등 제조에 필요한 정보를 포함합니다. 호환성: 서로 다른 PCB 설계 도구에서 생성한 데이터를 ......
Aug 19, 2026
제조를 위한 설계
PCB 밀링 슬롯 설계: 동박과 가공 가장자리의 안전거리
PCB 설계 팁 모든 기계 가공에는 일정한 오차가 있으며 PCB 생산의 밀링 공정도 예외가 아닙니다. 원문에 따르면 JLCPCB의 일반 밀링 공차는 ±0.2 mm이며, 정밀 가공 옵션은 ±0.1 mm입니다. 이러한 가공 오차를 고려해 동박과 밀링 가장자리 사이에 최소 0.3 mm의 안전거리를 확보해야 합니다. 간격이 부족하면 트레이스와 패드가 손상되어 기판 불량으로 이어질 수 있습니다. 문제와 해결 방법 아래 예시에서는 기판의 밀링 슬롯(보라색)이 인접 트레이스와 너무 가까워 가공 과정에서 트레이스와 패드가 절단됩니다. 슬롯, 내부 컷아웃 및 외곽선 주변의 동박 간격을 설계 단계에서 확인하고 최소 안전거리를 반영해야 합니다. PCB 제조 가능 사양 페이지 자세한 그림과 설계 기준은 PCB 제조 가능 사양 페이지의 ‘Board Outlines’ 항목에서 확인할 수 있습니다. 지금 PCB 견적 받기 >>
Aug 17, 2026
제조를 위한 설계
PCB 설계 규칙 검사(DRC) 가이드: 주요 검사 항목과 실행 방법
PCB를 설계해 실제 제품으로 제작하려면 표준 PCB 제조 공정의 모든 제약 조건을 충족해야 합니다. PCB 설계에서 이러한 제약을 설계 규칙이라고 하며, CAD 소프트웨어에서는 DRC(Design Rule Check, 설계 규칙 검사)를 실행해 규칙 준수 여부를 확인합니다. 기판 구조가 계속 복잡해지면서 설계 규칙을 수동으로 모두 검증하기는 사실상 어려워졌습니다. 따라서 설계자는 PCB 설계 작업을 원활하게 진행할 수 있도록 CAD 소프트웨어에 정확한 규칙을 설정해야 합니다. DRC는 PCB 설계를 미리 정한 규칙과 비교해 제조 가능성과 기능 요구 사항을 충족하는지 확인하는 절차입니다. 설계 초기부터 정기적으로 DRC를 실행하면 오류를 줄이고 시간과 비용이 드는 재작업을 최소화할 수 있습니다. 다음은 PCB DRC를 효과적으로 실행하는 방법을 단계별로 정리한 가이드입니다. PCB 설계 워크플로우의 규칙 검사 DRC는 PCB 설계의 여러 단계에 포함해야 하지만 생산성을 유지하려면 검사 실행 방......
Aug 06, 2026
제조를 위한 설계
비정형 PCB 패널화 가이드: V-Cut 불량 사례와 개선 방법
실제 생산 현장에서 JLCPCB는 V-Cut 가공 조건이 충분히 고려되지 않은 PCB 패널 설계를 처리해야 하는 경우가 많습니다. 크기가 같고 외형이 규칙적인 직사각형 기판은 여러 장을 단순히 배열하는 방식으로 패널화할 수 있습니다. 그러나 크기가 서로 다르거나 외형이 불규칙한 비정형 PCB에는 이러한 단순 패널 설계를 적용하기 어렵습니다. 생산에 사용되는 장비의 가공 능력과 요구 조건까지 함께 고려해야 합니다. 아래에서는 실제 사례를 통해 잘못된 패널 설계의 문제점을 구체적으로 살펴보겠습니다. 사례 1 아래 사례에서는 비정형 PCB 주위에 더미 채움 영역을 추가했지만, 왼쪽 위와 왼쪽 아래 모서리 등에 기계적 지지 구조가 없습니다. 이 부분을 밀링하면 한쪽 끝만 지지된 상태가 되며, V-Cut 장비를 통과하는 동안 변형될 수 있습니다. 그 결과 외형 가공 과정에서 하중이 고르게 분산되지 않아 V-Cut 선이 직선으로 가공되지 않고, 기판이 불량으로 폐기될 수 있습니다. 아래와 같이 패널화하면......
Aug 03, 2026
제조를 위한 설계
PCB 패널화 설계 가이드: V-컷, 마우스 바이트와 패널 제작 기준
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품을 구성하는 핵심 요소입니다. PCB 제조에서 중요한 공정 중 하나가 패널화입니다. 패널화는 여러 개의 PCB를 하나의 큰 패널에 배치하여 제조와 조립을 효율적으로 진행하는 방식입니다. 여러 기판을 동시에 처리할 수 있어 비용을 크게 줄이고 생산 효율을 높일 수 있습니다. 이 글에서는 성공적인 PCB 패널화에 필요한 도구와 기법을 비롯해 설계 시 고려 사항과 일반적인 문제를 종합적으로 설명합니다. PCB 패널화에 사용되는 도구, 기법 및 모범 사례를 자세히 살펴보겠습니다. PCB 패널화란? 패널화는 제조와 조립 효율을 높이기 위해 여러 개의 PCB를 하나의 패널에 배치하는 공정입니다. 각 PCB를 개별적으로 처리하는 대신 전체 패널을 하나의 유닛으로 처리합니다. 패널화를 적용하면 PCB 제조 및 조립 효율을 크게 높이고 비용을 줄일 수 있습니다. 패널화 방식 패널화는 PCB 제조와 조립의 효율성과 경제성을 높이는 핵심 공정입니다. 업계에서는 여러 가지 ......
Jul 28, 2026
제조를 위한 설계
PCB의 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍의 차이점은 무엇입니까?
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때 엔지니어는 종종 보드에 구멍을 뚫어 부품을 장착하거나 커넥터를 부착해야 합니다. 두 가지 일반적인 구멍 유형은 카운터싱크와 카운터보어입니다. 언뜻 보기에 비슷해 보일 수 있지만 카운터싱크와 카운터보어 구멍 사이에는 PCB에서의 사용에 영향을 미치는 중요한 차이점이 있습니다. 두 용어 모두 CNC 가공에서 일반적으로 사용됩니다. 일반적으로 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍이고 카운터보어는 원통형 평평한 바닥 구멍입니다. 이 글에서는 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점을 살펴보고 PCB 설계에서 각각에 대한 최적의 용도를 논의합니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90°와 같이 각도가 다릅니다. 카운터보어는 테이퍼링 없이 서로 평행한 측면이 있습니다. 카운터보어 대 카운터싱크로 시작해 보겠습니다. 카운터싱크와 카운터보어 홀의 차이점: 카운터싱크 홀이란? 카운터싱크 홀은 지루한 드릴링 과정 때문에 카운터싱크 홀보다 더 복잡합니다. 카운터싱크 홀은 나사 모양과......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
제조를 위한 설계(DFM): 생산 최적화를 위한 종합 가이드
전자 및 산업의 경쟁 분야에서 제조 공정을 개선하는 동시에 품질을 유지하는 것은 매우 중요합니다. 여기서 제조를 위한 설계(DFM)가 유용합니다. DFM은 제품 개발 단계에서 제조의 단순성을 강조하는 설계 도구입니다. 초기 제조 제한은 DFM이 상품이 유용할 뿐만 아니라 합리적인 가격, 신뢰성, 대량 생산에서 쉽게 생산되도록 보장하는 데 도움이 됩니다. 이 기사에서는 DFM의 중요성, 핵심 아이디어, 제조 효율성을 위한 최상의 접근 방식에 대해 다룹니다. 제조를 위한 설계(DFM)란 무엇인가? 제조를 위한 설계(DFM)는 제조 환경을 고려하여 장치를 만드는 분야입니다. 복잡성을 줄이고, 비용을 통제하고, 설계를 일관되게 생산할 수 있도록 보장하면 제조상의 어려움을 조기에 식별하는 데 도움이 됩니다. DFM 개념을 결합하면 엔지니어가 생산을 시작하기 전에 필요한 변경을 할 수 있으므로 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. DFM은 재료 선택, 구성 요소 표준화, 프로세스 단순화, 허용 오차 최적화......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
표면 실장 PCB의 설계 과정
표면실장기술(SMT)은 전자부품을 인쇄회로기판(PCB) 표면에 직접 부착하는 평면 기술입니다. 부품 리드를 PCB의 구멍에 삽입해야 하는 기존의 관통홀 기술과 달리, SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착합니다. SMT는 더 작은 부품 크기, 향상된 제조 효율성, 자동화된 조립 공정과의 더 나은 호환성과 같은 이점을 제공합니다. 또한 기판의 주어진 면적에 더 많은 부품을 장착할 수 있게 합니다. 두 기술 모두 동일한 기판에서 사용할 수 있으며, 스루홀(Through-hole) 기술은 대형 변압기나 방열판이 있는 전력 반도체와 같이 표면 실장에 적합하지 않은 부품에 주로 사용됩니다. 표면실장기술(SMT)은 스루홀 기술과 어떻게 다른가? 표면실장기술(SMT)과 스루홀기술(TH)은 PCB에 부품을 부착하는 두 가지 방식입니다. SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착하여 소형화와 고밀도 설계가 가능하며, 일반적으로 자동화된 조립과 리플로우 솔더링을 사용합니다. TH는 부품의 리드를 PCB의 구멍을 통......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
PCB 열 관리용 서멀 비아(Thermal Via)
서멀(열) 비아는 PCB의 한 층에서 다른 층으로 열을 전달하도록 설계된 특수한 비아입니다. 이러한 비아는 열을 생성하는 부품 근처에 배치되어 열 경로를 형성하며, 이를 통해 열을 방출하고 과열 위험을 줄이는 데 기여합니다. 서멀 비아는 열 싱크, 열 패드 또는 구리 플레인과 함께 사용되어 효과를 극대화할 수 있습니다. 이는 단순히 표면 실장된 열원 부품 아래에 위치한 도금된 관통 구멍(PTH)으로, 열 전달을 가능하게 합니다. 서멀 비아는 PCB의 상단 구리 층에서 하단 면으로 낮은 열 저항 경로를 제공합니다. 단일 비아만으로는 열을 효과적으로 방출하기 어려우며, 일반적으로 다수의 비아 배열이 필요합니다. 전자공학 및 PCB 설계에서는 적절한 열 관리가 필수적이며, 효과적인 PCB 열 관리는 기판의 과열을 방지하고 설계 팀의 부담을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다. 열 관리의 필요성 PCB 설계에서 효과적인 열 관리는 전자 시스템 고장의 50% 이상을 차지하는 과도한 열로 인한 문제를 예방......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
리플로우 솔더링 결함 예방 방법
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다. 리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형 납땜 브릿지(Solder Bridging) 냉납 조인트(Cold Solder Joints) 공극 형성(Void Formation) 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation) 톰스톤 현상(Tombstoning) 아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다. 납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함 납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다. 브릿지 발생 원인: 패드 간격이 지나치게 좁음 P......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
마우스 바이트로 향상된 PCB 설계 효율성
PCB 설는 전자 제품 제조의 중요한 부분으로, 설계를 최적화하면 제조 효율성을 크게 높이고 비용과 낭비를 줄일 수 있습니다. 효율성을 높일 수 있는 설계 요소 중 하나는 마우스 바이트를 적용하는 것입니다. 마우스 바이트(Mouse bites)란 제조 과정에서 PCB를 개별 조각으로 쉽게 분리할 수 있도록 PCB에 작은 절단 또는 홈을 만드는 것을 말합니다. 이 글에서는 PCB 설계에서 마우스 바이트의 역할, 장단점, 설계 안내 및 실제 사례 연구를 알아보겠습니다. 또한, 제조와 조립의 효율성을 위해 효율적인 PCB 설계가 왜 중요한지, 그리고 마우스 바이트가 이 효율성을 어떻게 향상시킬 수 있는지 논의할 것입니다. 마우스 바이트의 종류 마우스 바이트는 주로 두 가지 유형이 있습니다 - V-스코어(V-score)와 탭 라우팅(tab-routing). V-스코어 마우스 바이트(V-score mouse bites)는 PCB의 한쪽 면에서 미리 정해진 깊이만큼 절단하여 생성됩니다. 일반적으로 PCB......
Mar 31, 2026
제조를 위한 설계
대량 생산에서의 PCB 테스트 픽스처의 작용
전자기기에 들어가는 PCB(인쇄회로기판)는 대량 생산 과정에서 품질, 신뢰성, 효율성을 반드시 확보해야 합니다. 이 세 가지 요소를 제대로 관리하지 못하면, 제품 불량이나 고객 불만으로 이어질 수 있습니다. 그중에서도 PCB 테스트 픽스처(Test Fixture)는 생산된 보드가 정상적으로 작동하는지를 확인하는 데 꼭 필요한 핵심 장비입니다. 이번 포스팅에서는 PCB 테스트 픽스처가 어떤 역할을 하는지, 어떤 종류가 있는지, 그리고 대량 생산 공정에서 어떻게 활용되는지 알아보겠습니다. 특수 설계되거나 맞춤 제작된 PCB 테스트 지그와 테스트 픽스처는 PCB 및 PCBA를 테스트하는 데 사용됩니다. 테스트 포인트를 식별하고, 입력값과 측정해야 할 출력값을 확인하기 위해 프로빙이 이루어집니다. 테스트 지그는 일반적으로 작업물을 고정하고, 그 위에서 도구가 정확히 작동하도록 유도하는 장치 또는 기계로 정의할 수 있으며, 요즘은 다양한 전자 기능이 포함되어 있는 경우가 많습니다. 테스트 픽스처는 단순......
Jun 23, 2025
제조를 위한 설계
Castellated PCB : 소개 및 설계 요구 사항
전자 기술의 급속한 발전으로 전자 제품은 소형화, 휴대성, 다기능성, 고집적화, 고신뢰성으로 나아가고 있습니다. 이에 따라 인쇄 회로 기판(Printed Circuit Board, PCB)은 기성 모듈을 재사용하도록 설계되는 경우가 많습니다. 예를 들어, IoT 블루투스 모듈이나 NB-IoT 모듈 같은 필수 통신 모듈은 칩처럼 PCB에 납땜(Soldering)될 수 있습니다. 이러한 캐리어 보드는 소형 크기와 일부 가장자리에 Castellated Holes이 있어, 이를 통해 메인 PCB에 쉽게 납땜 가능합니다. 이 PCB 조립 과정은 업계에서 Castellated Hole 공정으로 불립니다. Castellated Holes 설명 다음은 PCB(인쇄 회로 기판)의 캐슬레이트 가장자리 확대한 사진입니다. 이런 유형의 PCB는 가장자리를 따라 금속 도금이 된 반구멍 (캐슬레이티드 홀)이 배치되어 있습니다. 이러한 구멍들은 비교적 작으며, 주로 캐리어 보드에서 사용됩니다. 해당 보드들은 메인 PCB......
Sep 27, 2024
제조를 위한 설계
불규칙한 모양 및 구조의 패널화 문제 해결 방안
생산 과정에서 JLCPCB는 V-커팅에 대한 고려가 부족한 패널 설계를 자주 처리했습니다. 여러 개의 보드를 단순히 타일처럼 배열하는 방식은 크기가 일정하고 형태가 규칙적인 직사각형 보드에는 적합합니다. 그러나 크기가 다양하고 불규칙한 형태의 보드의 경우 이러한 단순한 패널 설계는 현실적으로 적용하기 어렵습니다. 이 경우, 생산에 사용되는 기계의 능력과 요구 사항을 충분히 고려해야 합니다. 아래의 실제 예시를 통해 이러한 부적절한 패널 설계 단점을 구체적으로 분석해 보겠습니다. 사례 1 아래 예에서, 불규칙한 모양의 보드를 둘러싸기 위해 fill-in이 추가되었지만 왼쪽 위 모서리와 왼쪽 아래 모서리와 같은 위치에는 기계적 지지대가 없습니다. 이러한 부분을 밀링할 때 한쪽 끝에서 지탱되어야 하므로, V-커팅 기계를 통과할 때 변형이 발생합니다. 그 결과 형성 과정에서 불균형한 힘 배분으로 인해 V-커팅이 직선이 아니게 되어, 결과적으로 불량품이 발생하게 됩니다. 아래에 표시된 올바른 패널화 방......
Sep 17, 2024
제조를 위한 설계
FPC 패널화 설계 표준 및 요구 사항
FPC(플렉서블 인쇄 회로 기판) 패널화는 여러 개의 FPC 보드를 하나의 패널로 배열하여 효율적인 생산을 가능하게 하는 과정입니다. 적절한 패널화는 자재 활용을 최적화하고, 생산 비용을 절감하며, 제품 품질을 보장하는 데 중요합니다. 이 글은 엔지니어들이 최적의 패널 디자인을 만들 수 있도록 포괄적인 FPC 패널화 설계 기준 및 요구 사항을 제공합니다. 패널화 일반 안내 불규칙한 모양의 프레임 : 불규칙한 모양의 FPC 프레임의 경우, 자재 활용을 최대화하고 생산을 단순화하기 위해 JLC의 불규칙 패널화 서비스를 고려하십시오. 스탬프 홀 및 V컷 공정 : FPC는 스탬프 홀 및 V컷 공정을 지원하지 않습니다. 대신 보드 분리를 위해 브리지 연결 디자인을 사용하십시오. FPC 설계 요구 사항 1. 패널 간격 일반적으로 보드 간격을 2mm로 유지합니다. 강판으로 보강된 영역의 경우, 간격을 3mm로 늘려야 합니다. 2. 프로세스 엣지 설계 모든 측면의 프로세스 엣지 너비를 5mm로 지정합니다. ......
Aug 23, 2024
제조를 위한 설계
PCB 설계 혁신: 기능성 및 제조 효율성 향상을 위해 DFM 원리 활용
전자 제조 분야에서 초기 설계 단계는 프로젝트 성공의 중요한 요인입니다. PCB(인쇄 회로 기판) 설계자들에게는 DFM(제조용 설계) 원칙을 설계 과정에 통합하는 것이 필수적입니다. 이러한 원칙은 효율적이고 비용 효율적인 제조를 보장하면서도 높은 품질을 유지합니다. 부품 선택부터 테스트까지의 중요한 지침들은 설계자가 제조 효율성과 품질을 극대화할 수 있도록 안내합니다. I. 부품 선택 및 표준화 PCB 설계 분야에서 부품 선택 및 표준화 과정은 걸작의 기초를 설계하는 것과 같습니다. 부품 선택의 세부 사항에 들어가기 전에, 대부분의 전자 회로의 본질을 간추리는 것이 중요합니다. 일반적으로 전자 회로는 **입력, 회로 보드, 출력, 전원 공급원**이라는 네 가지 기본 구성 요소로 요약될 수 있습니다. 이 기초적인 이해는 설계자가 최적의 부품 선택 및 표준화 전략으로 나아갈 수 있도록 나침반 역할을 합니다. 사진 1 사진 2 예를 들어, 전자 스케일의 경우: 그림 [1], [2] - 입력 : 버튼......
Jul 26, 2024
제조를 위한 설계
PCB 설계에서 환형 링의 중요성 이해
환형 링은 인쇄 회로 기판(PCB) 설계 에서 중요한 역할을 하며 두 패드의 적절한 전기 연결을 보장합니다. 신호와 전류 흐름은 두 레이어 사이의 환형링 배치를 기반으로 특성화됩니다. 크기를 잘못 계산하고 배치를 잘못하면 전자 부품의 일시적인 동작과 깜박임 소음이 발생할 수 있습니다. 이 기사에서는 환형 링 문제, 접선 및 브레이크아웃으로부터 설계를 개선하기 위한 모든 중요한 단계를 고려할 것입니다. 인쇄 회로 기판(PCB)의 환형링은 PCB에 뚫린 구멍을 둘러싸는 구리 링을 의미합니다. 설계의 복잡성으로 인해 PCB 설계자는 다층 스택 PCB 를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 이 두 레이어의 트랙 패드를 연결하기 위해 " 비아 " 라고 알려진 패드를 통해 작은 구멍을 뚫습니다. 이 링은 비아의 일부이며 서로 다른 두 레이어의 구리 패드 사이의 양호한 전기 연결을 보장하는 데 필수적입니다. 보다 명확하게 설명하기 위해 이를 두 레이어의 연결을 위해 비아를 통해 삽입된 원통형 구리 부착으로 정......
Jul 16, 2024
- 1
- 2
- 3