EasyEDA에서 커스텀 PCB 풋프린트 만드는 방법
1 분
- PCB 패드와 풋프린트 설계
- 회로도 기호 만들기
- EasyEDA 커스텀 풋프린트 제작 순서
- 정확한 커스텀 풋프린트를 위한 팁
- 결론
필요한 PCB 풋프린트가 EasyEDA 부품 라이브러리에 없다면 직접 만들 수 있습니다. 풋프린트 라이브러리 편집기는 PCB 편집기와 유사한 도구를 사용하지만 일부 불필요한 기능은 표시되지 않을 수 있습니다.
풋프린트는 부품 본체의 크기, 패키지 형식, 패드 크기, 핀 길이와 폭, 핀 간격 등 실제 실장에 필요한 정보를 도형으로 표현한 PCB 설계 데이터입니다. 기호 라이브러리 작성과 기본 흐름이 비슷하며, 이 글에서는 EasyEDA에서 커스텀 풋프린트를 만드는 과정을 단계별로 설명합니다. 회로도에 관한 내용은 전기 회로도 설계 가이드를 참고하십시오.
PCB 패드와 풋프린트 설계
PCB 설계에서는 부품을 선택하고 보드 위에 배치한 뒤 각 부품을 전기적으로 연결합니다. 부품마다 핀 수, 핀 배열과 패키지 형식이 다릅니다. PCB 패드는 부품 리드나 단자를 납땜하는 노출 금속 영역이며, 패드를 정확한 위치에 배열하고 외곽선과 조립 정보를 더한 것이 풋프린트입니다.
부품 라이브러리 작성은 크게 두 부분으로 나눌 수 있습니다.
- 회로도 기호(Symbol) 설계
- PCB 풋프린트(Footprint) 설계

회로도 기호 만들기
EasyEDA를 실행해 회로도 편집기로 이동한 뒤 상단 메뉴에서 기호 편집기를 엽니다. 사용하는 EasyEDA 버전에 따라 메뉴 이름이나 위치가 달라질 수 있습니다.
- 왼쪽 도구 모음의 Rectangle, Line, Pin 등을 사용해 부품을 표현합니다.
- Pin 도구로 핀을 배치하고 데이터시트와 동일하게 번호를 지정합니다.
- 각 핀의 번호와 이름을 부품 사양에 맞게 입력합니다.
- 속성에서 이름, 설명, 참조 번호 접두어를 설정합니다. 예를 들어 저항은 R, 커패시터는 C를 사용합니다.
- 완성된 기호를 식별하기 쉬운 이름으로 개인 라이브러리에 저장합니다.
EasyEDA 커스텀 풋프린트 제작 순서
1단계: 부품 자료 준비
- 데이터시트: 핀 배열, 치수와 주요 사양을 확인합니다.
- 기계 도면: SOIC, QFN, TO-220 등 패키지 형식과 공차를 확인합니다.
- 핀 구성: 핀 수, 번호와 1번 핀 방향을 확인합니다.
- 권장 랜드 패턴: 데이터시트에 제조사가 권장하는 PCB 풋프린트가 있는지 확인합니다.
2단계: 새 풋프린트 열기
- EasyEDA 계정에 로그인한 뒤 Library 메뉴로 이동합니다.
- Create New Footprint를 선택해 풋프린트 편집기를 엽니다.
3단계: 기본 설정 지정
- 풋프린트 이름: Custom-TO-220처럼 부품을 구분할 수 있는 이름을 사용합니다.
- 단위: 데이터시트에 맞춰 mm 또는 inch를 선택합니다. 변환 과정에서 반올림 오차가 생기지 않도록 주의합니다.
- 그리드: 필요한 배치 정밀도에 맞게 설정합니다. 원문 예시처럼 0.1 mm를 사용할 수 있지만, 실제 값은 데이터시트 치수에 맞춰 선택합니다.
4단계: 패드 배치
- 패드 추가: Pad 도구로 편집기 캔버스에 패드를 배치합니다.
- 위치와 크기 설정: 데이터시트의 정확한 좌표와 간격을 적용하고 원형, 직사각형 또는 타원형 등 지정된 모양과 치수를 입력합니다.
- 패드 번호 지정: 각 패드를 열어 데이터시트의 핀 번호와 동일하게 지정합니다.
5단계: 실크스크린 외곽선 작성
실크스크린은 조립 작업자가 부품 위치와 방향을 확인할 수 있게 합니다.
- 실크스크린 레이어에서 Line 도구로 부품 외곽선을 그립니다.
- 1번 핀이나 부품 방향을 보여 주는 표시 또는 노치를 추가합니다.
- 필요한 식별 정보를 추가하되 패드와 겹치지 않게 배치합니다.
6단계: 코트야드와 어셈블리 레이어 추가
코트야드(Courtyard)는 부품이 차지하는 조립 공간을 나타내며 인접 부품과의 간섭을 방지하는 기준이 됩니다.
- 코트야드 레이어로 전환해 패드와 부품 외곽을 둘러싸는 선을 그립니다.
- 실제 부품의 최대 치수와 조립 공차를 반영해 적절한 여유를 둡니다.
- 지원되는 경우 어셈블리 레이어에 실제 본체 외곽과 방향 정보를 표시합니다.
7단계: 검증하고 저장하기
- 설계 규칙 검사(DRC) 또는 풋프린트 검사 기능을 이용해 패드와 간격이 PCB 설계 규칙에 맞는지 확인합니다.
- 핀 번호, 원점, 부품 방향과 1번 핀 표시를 다시 확인합니다.
- 고유하고 일관된 이름으로 개인 라이브러리에 저장합니다.
8단계: PCB 설계에서 테스트하기
- EasyEDA에서 기존 회로도를 열거나 새 회로도를 만듭니다.
- 커스텀 풋프린트를 해당 회로도 기호에 연결합니다.
- PCB 레이아웃에 배치해 핀 매핑, 크기, 방향과 주변 간격을 확인합니다.
정확한 커스텀 풋프린트를 위한 팁
- 치수 재확인: 완성 전에 모든 치수와 공차를 데이터시트와 다시 대조합니다.
- IPC 기준 참고: 적용 가능한 경우 IPC-7351의 랜드 패턴 지침을 참고하되, 부품 제조사의 권장 패턴과 실제 조립 공정을 우선 검토합니다.
- 실물 확인: 풋프린트를 1:1 비율로 인쇄해 실제 부품과 맞춰 보고, 시제품으로 납땜성과 조립성을 검증합니다.
결론
EasyEDA에서 커스텀 PCB 풋프린트를 만들 때 가장 중요한 기준은 정확한 데이터시트와 핀 매핑입니다. 패드 크기와 간격, 실크스크린, 코트야드, 원점과 방향 정보를 체계적으로 설정하면 라이브러리에 없는 부품도 PCB 설계에 적용할 수 있습니다. 최종 제작 전에는 반드시 실물 또는 시제품으로 치수와 조립성을 검증하십시오.
지속적인 성장
PCB 설계 검증 가이드: ERC·DRC·DFM 점검 순서
핵심 요약 PCB 설계 검증은 제작 전에 전기적 연결, 신호 무결성 및 제조 규칙을 확인하는 과정입니다. 회로도 전기 규칙 검사(ERC)는 연결되지 않은 입력, 핀 유형 충돌 등 논리적 오류를 찾는 데 도움이 됩니다. 설계 규칙 검사(DRC)는 배선 폭·간격·비아 치수를 설정한 제조 조건과 대조합니다. 제조성 설계(DFM) 검토는 DRC만으로 놓치기 쉬운 솔더 마스크, 가는 동박 조각 및 가공상의 문제를 살핍니다. JLCPCB의 JLCDFM 검토와 다층 PCB 제작 옵션을 활용하더라도 기능·신뢰성 검증은 별도로 필요합니다. PCB 설계 검증이 필요한 이유 PCB 설계 검증은 회로를 제작하기 전에 전기적 연결, 레이아웃의 물리적 조건, 신호 특성과 제조 가능성을 확인하는 작업입니다. 이를 건너뛰면 시제품 제작 후 오류를 발견해 보드를 다시 설계해야 할 수 있습니다. 부품이 작아지고 신호 속도가 높아질수록 패턴 하나의 연결 오류나 누락된 이격 규칙도 성능에 영향을 줄 수 있습니다. 디지털 설계 단......
고전압 PCB 공간거리·연면거리 설계 가이드
핵심 요약 공간거리(clearance)는 공기 중 최단거리이고, 연면거리(creepage)는 절연물 표면을 따라 잰 최단거리입니다. 간격은 동작 전압과 예상 과전압을 기준으로 정하고, IPC-2221과 적용 제품 규격인 IEC 60664-1 등을 함께 확인합니다. 전압, 오염도, 재료의 비교트래킹지수(CTI), 고도, 도체 위치와 절연 종류가 설계값에 영향을 줍니다. 절연 슬롯, 가드 패턴, 보호 코팅은 조건에 맞게 사용해야 하며 공기 중 최소 간격을 임의로 줄이는 근거가 되지는 않습니다. 생산 전 간격 계산, DFM 검토와 적용 규격에 따른 내전압 시험을 확인합니다. 5 V에서 문제없던 두 동박 패턴이 400 V에서는 왜 위험할까요? 전위차가 커지면 절연 파괴와 아크 가능성을 고려해 도체 사이의 거리를 다시 정해야 하기 때문입니다. 모터 드라이브, LED 드라이버, 전원 공급 장치처럼 높은 전압을 다루는 PCB에서는 이 간격이 제품 안전에 직접 관련됩니다. 간격이 부족하면 공기 중 아크나 절......
Claude Code로 PCB 설계하기: EasyEDA Pro 연동과 실제 사례
핵심 요약 Claude Code를 활용한 PCB 설계: 이 사례에서는 Claude Opus 5.5와 EasyEDA Pro 3.2.149를 사용해 PDF의 3페이지 회로도를 47개 부품으로 다시 작성하고, DRC 오류가 0건인 2층 PCB까지 라우팅했습니다. EasyEDA Pro 연동: EasyEDA API skill은 로컬 브리지 서버와 Run API Gateway 확장 프로그램을 거쳐 Claude Code가 편집기에서 JavaScript를 실행하게 합니다. API 호출당 제한 시간은 30초입니다. 설계 검증: API의 성공 응답만으로 결과를 신뢰하지 않았습니다. 넷리스트를 다시 읽어 33개 넷의 핀 연결 138개를 확인하고 누락된 GND 연결 6개를 찾아 수정했습니다. 배선: 이 사례에 사용한 EasyEDA Pro 3.2.149의 API에는 자동 배선 호출이 없어 Freerouting을 단일 스레드로 실행했습니다. 결과를 가져올 때는 비아를 먼저, 트레이스를 나중에 배치했습니다. 사람의 검토......
PCB 풋프린트 설계 가이드: 패드·솔더 마스크·DFM 기준
핵심 요약 PCB 풋프린트(랜드 패턴)는 부품 데이터시트의 치수를 동박 패드, 솔더 마스크 개구부, 솔더 페이스트 개구부, 실크스크린과 이격 영역으로 옮겨 납땜과 조립이 가능하도록 합니다. 패드 치수와 간격, 층 구성은 IPC-7351과 제조사의 DFM 설계 규칙을 참고해 브리징, 툼스토닝, 솔더 접합부 균열을 줄여야 합니다. 스루홀(THT)과 표면실장(SMT) 풋프린트는 전기적 요구, 방열, 조립 방법과 생산량을 고려해 선택합니다. 적절한 패드 크기, 공정 조건에 따라 최소 0.1 mm 솔더 마스크 브리지와 페이스트 개구부 설계는 조립 결함을 줄이고 첫 공정 수율을 높이는 데 도움이 됩니다. JLCPCB는 PCB 제작·조립, 고정밀 외형 가공 옵션의 ±0.1 mm 공차, 부품 라이브러리와 무료 DFM 분석 도구를 제공합니다. 적용 가능 범위는 주문 사양에서 확인해야 합니다. PCB 풋프린트란? 설계에서 중요한 이유 PCB 풋프린트는 랜드 패턴이라고도 하며 전자 부품을 인쇄회로기판에 연결하기 ......
Flux.ai로 PCB 설계하기: 15 × 15 mm USB 허브 제작 10단계
핵심 요약 이 Flux.ai PCB 설계 튜토리얼에서는 15 × 15 mm 크기의 USB 2.0 허브를 예로 들어 설계 흐름을 보여 줍니다. 레이아웃을 다듬고 고속 차동 신호를 배선한 뒤 JLCPCB PCB 제작 및 조립에 필요한 제조 파일을 준비합니다. 새로운 AI 모델 소식이 계속 들리는 가운데, AI가 회로도 편집기에도 들어왔습니다. Flux.ai는 브라우저에서 실행되는 PCB 설계 도구입니다. 내장 AI 에이전트에 만들고 싶은 제품을 설명하면 아키텍처 계획, 부품 선택, 회로도 연결, 전기적 검사와 부품 배치까지 진행합니다. 하지만 이렇게 만든 결과가 실제로 제조 가능한지 확인하는 과정은 여전히 필요합니다. 이를 살펴보기 위해 15 × 15 mm PCB에 다운스트림 포트 2개를 갖춘 USB 2.0 허브를 설계했습니다. 노트북 내부에 넣을 수 있을 만큼 작은 크기입니다. 첫 AI 프롬프트부터 최종 레이아웃까지 과정을 따라가며 Gerber, BOM, CPL 파일을 내보내고 JLCPCB에 주......
KiCad MCP로 Claude Code를 이용해 PCB 설계하기: XL4015 사례
핵심 요약 Claude Code와 KiCad로 PCB 설계: MCP 서버를 통해 Claude를 KiCad에 연결하면 설계 내용을 만들고 수정할 수 있습니다. 이 사례에서는 XL4015 기반 5 A 벅 컨버터 넷리스트를 63 × 33 mm 2층 PCB로 구현했습니다. 초기 문제를 수정한 뒤 ERC 위반과 DRC 오류는 각각 0건이었습니다. 안전한 연결: 기본값이 읽기 전용인 KiCad MCP 서버를 선택하고 설치 전에 코드를 검토합니다. stdio로 연결하며, Git으로 추적하는 전용 프로젝트 폴더에서만 쓰기를 허용합니다. 회로를 먼저 검증: 참고 회로와 데이터시트를 비교해 XL4015의 VC 핀 접지 연결과 최대 36 V 입력을 견디지 못하는 78L05 등 네 가지 문제를 찾았습니다. ERC만으로는 부족: ERC가 놓친 전류 검출(ISENSE)·전류 제한 설정(ISET) 네트 간 연결 오류를 내보낸 넷리스트의 핀별 비교로 찾고 16개 네트를 확인했습니다. 들어가며 Claude Code에 KiC......