PCB 패널화 설계 가이드: V-컷, 마우스 바이트와 패널 제작 기준
1 분
- PCB 패널화란?
- PCB 패널화에 필요한 도구
- PCB 패널 제작 기법
- 패널화의 문제와 해결 방법
- PCB 패널화 가이드 FAQ
- 결론
인쇄 회로 기판(PCB)은 현대 전자 제품을 구성하는 핵심 요소입니다. PCB 제조에서 중요한 공정 중 하나가 패널화입니다. 패널화는 여러 개의 PCB를 하나의 큰 패널에 배치하여 제조와 조립을 효율적으로 진행하는 방식입니다. 여러 기판을 동시에 처리할 수 있어 비용을 크게 줄이고 생산 효율을 높일 수 있습니다.
이 글에서는 성공적인 PCB 패널화에 필요한 도구와 기법을 비롯해 설계 시 고려 사항과 일반적인 문제를 종합적으로 설명합니다. PCB 패널화에 사용되는 도구, 기법 및 모범 사례를 자세히 살펴보겠습니다.
PCB 패널화란?
패널화는 제조와 조립 효율을 높이기 위해 여러 개의 PCB를 하나의 패널에 배치하는 공정입니다. 각 PCB를 개별적으로 처리하는 대신 전체 패널을 하나의 유닛으로 처리합니다. 패널화를 적용하면 PCB 제조 및 조립 효율을 크게 높이고 비용을 줄일 수 있습니다.
패널화 방식
패널화는 PCB 제조와 조립의 효율성과 경제성을 높이는 핵심 공정입니다. 업계에서는 여러 가지 패널화 방식을 사용합니다. 각 방식에는 장단점이 있으므로 프로젝트의 구체적인 요구 사항에 따라 적절한 방식을 선택해야 합니다.
V-컷 패널화
V-컷 패널화는 패널에 V자형 홈을 가공하여 개별 PCB를 쉽게 분리할 수 있도록 하는 방식입니다. V-컷 장비는 깔끔하고 정밀한 홈을 가공하도록 설계된 전용 절단 장비입니다. 홈을 가공한 후 패널을 홈을 따라 구부리면 개별 PCB를 분리할 수 있습니다. V-컷 패널화는 공정이 단순하고 비용이 낮아 널리 사용됩니다. 다만 PCB 가장자리 가까이에 부품이 있는 경우에는 구부리는 과정에서 부품이 손상될 수 있으므로 적합하지 않을 수 있습니다.
| 방식 | 적합한 기판 | JLCPCB 주요 사양 | 장점 | 단점 | 분리 후 가장자리 |
|---|---|---|---|---|---|
| V-컷(V-스코어링) | 직사각형 기판, 직선 분리선 | 각도 25°, 최소 패널 70×70 mm, 수평/수직 직선만 가능, 최소 연결 가장자리 3 mm(두께가 0.8 mm 이하인 경우 5 mm), 중심선과의 간격 ≥0.4 mm, 공차 ±0.4 mm | 비용이 가장 낮고 자재 낭비가 적으며 처리 속도가 빠름 | 직선에만 적용 가능하며 기계적 응력이 큼 | 비교적 매끄러움(미세한 섬유가 남을 수 있음) |
| 마우스 바이트(탭 라우팅) | 불규칙한 형상, 가장자리 가까이에 부품이 있는 기판 | 직경 0.60 mm 홀(세트당 5~8개), 홀 가장자리 간격 0.35~0.4 mm(최소 0.3 mm), 대칭으로 2세트 이상, 기판 간격 1.6~2 mm(최소 1.2 mm), 50~60 mm마다 세트 추가 | 적용 범위가 넓고 부품에 가해지는 응력이 낮음 | 자재 소모가 조금 더 많고 톱니 모양의 가장자리가 남을 수 있음(연마 필요 가능) | 톱니 모양(후처리 가능) |
탭 라우팅 패널화
탭 라우팅 패널화는 개별 PCB 사이에 작은 연결 탭을 남겨 패널에서 쉽게 분리할 수 있도록 하는 방식입니다. 라우팅 장비는 패널을 정밀하게 절단하도록 설계된 전용 가공 장비입니다. 탭을 만든 후 절단선을 따라 패널을 분리하면 개별 PCB를 떼어낼 수 있습니다. 탭 라우팅은 적용 범위가 넓고 PCB 가장자리 가까이에 부품이 있는 설계에도 사용할 수 있어 널리 활용됩니다. 다만 다른 방식보다 작업 시간이 길고 비용이 높을 수 있습니다.
마우스 바이트 패널화
마우스 바이트 패널화는 작은 천공을 배열하여 분리 가능한 연결부를 만드는 방식입니다. 일반적으로 직경 0.60 mm인 홀 5~8개로 한 세트를 구성하며, 홀 가장자리 사이의 간격은 0.35~0.4 mm입니다. 구조적 강도를 확보하기 위한 최소 간격은 0.3 mm입니다. 각 기판에는 대칭으로 배치된 세트를 최소 2개 적용하고, 길이가 긴 기판은 50~60 mm마다 세트를 추가해야 합니다. 이 방식은 형상이 복잡하거나 불규칙한 기판, 또는 가장자리 가까이에 부품이 배치된 설계에 적합합니다. 인접한 기판 사이의 간격은 일반적으로 1.6 mm 또는 2 mm입니다. 분리한 후에는 가장자리가 톱니 모양으로 남을 수 있으며, 더 매끄러운 마감이 필요하면 해당 부분을 정리하거나 가볍게 연마할 수 있습니다.
패널화의 장점
비용 절감
패널화는 자재, 장비 및 인력을 더 효율적으로 활용할 수 있어 PCB 제조와 조립 비용을 크게 줄일 수 있습니다. 여러 PCB를 동시에 처리하면 자재 폐기량과 장비 설정 및 해체에 필요한 시간을 줄일 수 있습니다.
효율 향상
패널화는 PCB 제조 및 조립 공정을 더 일관되고 안정적으로 운영할 수 있게 해 생산 효율도 높입니다. 여러 PCB를 동시에 처리하면 생산 편차를 줄이고 최종 제품의 전반적인 품질과 신뢰성을 향상할 수 있습니다.
조립 간소화
패널화를 적용하면 조립 공정도 더 쉽고 효율적으로 진행할 수 있습니다. 여러 PCB를 하나의 패널에 배치하면 조립 흐름을 단순화하고 작업에 필요한 시간과 노력을 줄일 수 있습니다.
PCB 패널화에 필요한 도구
패널화는 PCB 제조와 조립의 효율성과 경제성을 높이는 핵심 공정입니다. 패널화 작업에는 PCB 설계 소프트웨어, 패널화 장비, 전용 툴링 등 여러 도구를 활용할 수 있습니다.
PCB 설계 소프트웨어
PCB 설계 소프트웨어는 개별 PCB의 설계와 레이아웃을 패널화에 맞게 최적화할 수 있으므로 중요한 도구입니다. EasyEDA, Altium Designer, Eagle PCB 및 KiCad와 같은 소프트웨어는 패널화 템플릿, 배열 도구, 스텝 앤 리피트 기능 등을 제공하여 패널 PCB 설계를 작성할 수 있도록 지원합니다.
패널화 장비
패널화 장비는 제조가 완료된 패널에서 개별 PCB를 물리적으로 분리하는 데 사용합니다. V-컷 장비, 라우팅 장비, 펀칭 장비 등이 일반적으로 사용됩니다. 이러한 장비는 패널에 깔끔하고 정밀한 절단선이나 천공을 만들어 개별 PCB를 쉽게 분리할 수 있도록 설계되어 있습니다.
전용 툴링
픽앤플레이스 장비, 스텐실 프린터, 리플로우 오븐과 같은 전용 장비도 패널화 공정에 활용됩니다. 이러한 장비는 제조 및 조립 공정을 자동화하고 간소화하여 수작업 조립에 필요한 시간과 노력을 줄여 줍니다.
품질 관리 장비
검사 카메라, X선 장비 및 테스트 장비와 같은 품질 관리 도구는 최종 제품의 품질과 신뢰성을 확인하는 데 사용합니다. 패널화 과정에서 발생할 수 있는 결함이나 문제를 검출하여 최종 제품을 출하하기 전에 시정 조치를 취할 수 있습니다.
패널화를 위한 고급 소프트웨어 기능
최신 PCB 설계 도구는 강력한 패널화 기능을 제공합니다. 자동 배열 생성, 스텝 앤 리피트, 패널 테두리 생성, 피듀셜 배치 및 3D 패널 미리보기 기능을 사용하면 최적화된 레이아웃을 빠르게 만들 수 있습니다. KiCad, EasyEDA, Altium Designer와 같은 주요 소프트웨어는 전용 패널화 플러그인 또는 내장 도구를 제공합니다. 이러한 기능은 설계 규칙 검사를 수행하면서 간격, 탭 배치 및 V-컷 라인을 자동으로 처리합니다.
PCB 패널 제작 기법
PCB 패널 제작 과정에는 패널 레이아웃 설계, 적절한 패널화 방식 선택 및 패널 제조 등의 단계가 포함됩니다. 다음은 PCB 패널을 제작할 때 사용하는 주요 기법입니다.
패널 레이아웃 설계
필요한 간격을 유지하면서 패널 활용률을 극대화할 수 있도록 개별 기판의 최적 배열을 먼저 결정합니다. 자동 조립 장비에서 사용할 피듀셜 마크와 함께 패널 가장자리에 일반적으로 폭 5~10 mm의 공정 레일을 배치합니다. 기판을 배치할 때는 열팽창, 부품 방향 및 분리 방식을 고려해야 합니다. 최신 PCB 설계 소프트웨어의 배열 및 스텝 앤 리피트 기능을 사용하면 이 작업을 간소화할 수 있습니다. 레이아웃을 확정하기 전에 전체 패널을 3D로 시뮬레이션하고 설계 규칙 검사(DRC)를 수행하는 것이 좋습니다.
패널화 방식 선택
패널 레이아웃을 설계한 후에는 적합한 패널화 방식을 선택해야 합니다. PCB의 밀도와 복잡성, 부품 배치 위치, 목표 비용 및 생산 효율 등 프로젝트의 구체적인 요구 사항을 기준으로 결정합니다.
패널 제작
패널화 방식을 선택한 후 패널을 제작합니다. 제작 공정은 선택한 방식에 따라 달라집니다. V-컷 패널화는 전용 절단 장비로 패널에 V자형 홈을 가공합니다. 탭 라우팅 패널화는 라우팅 장비로 개별 PCB 사이에 작은 탭을 남깁니다. 마우스 바이트 패널화는 펀칭 장비를 사용해 패널에 마우스 바이트라고 하는 작은 천공을 만듭니다.
개별 PCB 분리
패널 제작이 완료되면 개별 PCB를 분리할 수 있습니다. 분리 방법은 패널화 방식에 따라 달라집니다. V-컷 방식은 V자형 홈을 따라 패널을 구부려 개별 PCB를 분리합니다. 탭 라우팅 방식은 PCB 사이의 절단선을 따라 패널을 떼어냅니다. 마우스 바이트 방식은 천공선을 따라 패널을 분리합니다.
테스트 및 검증
생산을 시작하기 전에 시뮬레이션 및 테스트 도구를 사용해 패널화 설계를 시험하고 검증해야 합니다. 이를 통해 설계가 요구 사양과 표준을 충족하는지 확인하고, 최종 제품의 품질과 신뢰성에 영향을 줄 수 있는 문제나 결함을 미리 찾을 수 있습니다.
성공적인 패널화를 위한 모범 사례
최적의 결과를 얻으려면 가능한 한 기판 방향을 일관되게 유지하고, 부품이나 중요 트레이스를 분리선에서 3~5 mm 이내에 배치하지 않아야 합니다. 패널 레일에는 충분한 툴링 홀과 피듀셜을 배치하고, 다층 기판은 패널 평탄도를 확인해야 합니다. 대량 생산을 진행하는 경우 선택한 패널화 방식으로 먼저 시제품을 제작하는 방안을 고려합니다. 제조 파트너와 원활하게 소통하려면 패널 도면과 분리 지침도 명확하게 작성해야 합니다.
패널화의 문제와 해결 방법
패널화는 PCB 제조에서 일반적으로 사용하는 공정이지만 여러 문제가 발생할 수 있습니다. 다음은 패널화 과정에서 자주 발생하는 문제와 해결 방법입니다.
부품 배치
패널화에서 발생하는 문제 중 하나는 개별 PCB를 분리할 때 부품이 손상되지 않도록 부품을 배치하는 것입니다. 이 문제를 해결하려면 전용 패널화 소프트웨어를 사용하여 개별 PCB의 부품 위치를 조정하고 기판 가장자리에서 충분히 떨어지도록 배치할 수 있습니다.
트레이스 배선
개별 PCB를 패널에서 분리할 때 트레이스가 손상되지 않도록 배선하는 것도 중요한 과제입니다. 전용 라우팅 소프트웨어를 사용하면 개별 PCB의 트레이스 경로를 조정하여 기판 가장자리에서 충분히 떨어지도록 배치할 수 있습니다.
열 관리
열을 발생시키는 부품은 충분히 방열할 수 있도록 배치하고 배선해야 하므로 열 관리도 패널화에서 중요한 과제입니다. 전용 열 관리 소프트웨어로 패널화 설계의 열 성능을 시뮬레이션하면 잠재적인 문제나 핫스폿을 확인할 수 있습니다.
제조 공차
제조 공정에서는 패널과 개별 PCB의 치수에 편차가 발생할 수 있으므로 제조 공차도 패널화 설계에서 고려해야 합니다. 전용 패널화 소프트웨어를 사용하면 패널 치수의 편차를 수용할 수 있도록 개별 PCB의 레이아웃을 조정할 수 있습니다.
조립 및 테스트
패널에서 분리한 후 개별 PCB를 원활하게 조립하고 테스트할 수 있도록 설계하는 것도 패널화의 과제입니다. 전용 소프트웨어를 사용하면 개별 PCB의 조립과 테스트가 쉽도록 패널 구조를 설계할 수 있습니다.
패널 활용률과 비용 최적화
패널을 올바르게 설계하지 않으면 자재가 지나치게 낭비되거나 제조 공정이 복잡해질 수 있으므로 비용 관리가 패널화의 주요 과제 중 하나입니다. 비용 절감 효과를 극대화하려면 패널 활용률을 이상적으로 70~85% 수준으로 확보하는 것이 중요합니다. 설계자는 패널당 기판 수, 간격 요구 사항 및 조립 제약 조건의 균형을 신중하게 맞춰야 합니다. 불규칙한 형상의 기판은 중첩하거나 회전하여 배치하고 간격을 최적화하면 자재 효율을 크게 높일 수 있습니다. 적절한 패널화 방식(V-컷 또는 마우스 바이트)을 선택하고 설계 단계에서 제조팀과 원활하게 소통하면 예상하지 못한 비용을 줄이는 데 도움이 됩니다.
PCB 패널화 가이드 FAQ
Q: PCB 패널화란 무엇이며 왜 중요한가요?
PCB 패널화는 제조와 조립을 위해 여러 개의 개별 회로 기판을 하나의 큰 패널에 배치하는 공정입니다. 생산 비용과 자재 낭비를 줄이고 제조 효율을 높이며, 자동 조립을 더 쉽고 안정적으로 진행할 수 있게 해 줍니다.
Q: V-컷과 마우스 바이트 패널화의 주요 차이는 무엇인가요?
V-컷(V-스코어링)은 V자형 홈을 이용해 직선으로 기판을 분리하는 방식으로, 직사각형 기판에 가장 경제적으로 적용할 수 있습니다. 마우스 바이트는 작은 드릴 홀로 분리 가능한 탭을 만드는 방식이며, 불규칙한 기판 형상이나 가장자리 가까이에 부품이 있는 경우에 더 유연하게 적용할 수 있습니다. V-컷은 가장자리가 더 깔끔하지만 레이아웃 제약이 있고, 마우스 바이트는 적용 범위가 넓은 대신 가장자리가 약간 톱니 모양으로 남을 수 있습니다.
Q: 부품과 패널 분리선 사이에는 어느 정도의 간격이 필요한가요?
V-컷은 홈 중심선으로부터 최소 3~4 mm의 간격을 유지합니다. 마우스 바이트는 부품과 천공선 사이에 최소 3~5 mm의 간격을 둡니다. 이러한 간격은 디패널링 과정에서 부품, 트레이스 및 패드가 손상되는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
Q: 프로젝트에는 어떤 패널화 방식을 선택해야 하나요?
직선 가장자리로 구성된 직사각형 기판을 대량 생산하며 비용이 가장 중요한 경우에는 V-컷을 선택합니다. 불규칙한 형상이나 둥근 모서리가 있거나 기판 가장자리 가까이에 부품이 있다면 마우스 바이트를 사용합니다. 기판 외형, 부품 배치 및 분리 요구 사항을 종합적으로 고려해 결정해야 합니다.
Q: 패널 활용률을 높이고 제조 비용을 줄이려면 어떻게 해야 하나요?
패널 활용률은 70~85%를 목표로 합니다. 불규칙한 형상은 중첩하거나 회전하여 배치를 최적화하고 불필요한 간격을 줄입니다. 폭 5~10 mm의 효율적인 공정 레일을 추가하고 철저한 설계 규칙 검사(DRC)를 수행해야 합니다. 적절한 패널화 방식을 선택하고 레이아웃을 사전에 시험하는 것도 비용 최적화에 중요합니다.
Q: PCB 패널화에서 가장 흔한 실수는 무엇이며 어떻게 방지하나요?
분리선 가까이에 있는 부품의 간격 부족, 부적절한 탭 또는 V-컷 배치, 레일의 피듀셜 누락, 낮은 패널 활용률 등이 일반적인 실수입니다. 제조업체의 설계 지침을 따르고 KiCad 또는 Altium과 같은 소프트웨어의 패널화 도구를 사용해야 합니다. 전체 패널 레이아웃을 시뮬레이션하고 양산 전에 시제품으로 설계를 검증하면 이러한 문제를 줄일 수 있습니다.
결론
패널화는 PCB 제조를 최적화하고 비용을 줄이며 생산 효율을 높이는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다. 적절한 패널화 방식을 선택하고 설계 모범 사례를 따르며 간격과 공차를 세심하게 관리하면 일반적인 문제를 해결하고 고품질 제품을 생산할 수 있습니다. PCB 설계가 복잡해질수록 패널화 기법을 정확히 이해하는 것은 시제품 제작과 대량 생산 모두에서 더욱 중요해집니다.
지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......