리플로우 솔더링 결함 예방 방법
1 분
리플로우 납땜은 표면 실장 기술(SMT) 조립에서 핵심 단계로, 납땜 페이스트를 녹여 부품과 PCB 사이에 강하고 신뢰할 수 있는 접합을 형성하는 과정입니다. 하지만 이 과정에서 결함이 발생하면 조립 실패, 재작업, 신뢰성 저하와 같은 문제가 생길 수 있습니다. 납땜 결함의 원인을 이해하고 예방 조치를 적용하면 생산 수율과 품질을 크게 개선할 수 있습니다.
리플로우 납땜에서 흔히 발생하는 결함 유형
- 납땜 브릿지(Solder Bridging)
- 냉납 조인트(Cold Solder Joints)
- 공극 형성(Void Formation)
- 납땜 볼 형성(Solder Ball Formation)
- 톰스톤 현상(Tombstoning)
아래에서 각 결함 유형을 자세히 살펴보겠습니다.
납땜 브릿지(Solder Bridging) 결함
납땜 브릿지는 인접한 두 개 이상의 트레이스, 패드 또는 핀 사이에 비정상적인 연결이 형성되어 전도 경로가 생기는 대표적인 결함입니다.
브릿지 발생 원인:
- 패드 간격이 지나치게 좁음
- PCB 표면이나 패드에 잔여물이 남아 있음
- 스텐실 하단에 납땜 페이스트가 묻어 더러워짐
- 납땜 페이스트 인쇄 과정에서의 정렬 불량
냉납 조인트(Cold Joints) 및 공극(Void) 발생
냉납 조인트와 공극은 SMT 리플로우 과정에서 흔히 발생하는 문제입니다. 공극은 납땜 조인트 내부에 빈 공간이 생기는 현상으로, 주로 BGA(Ball Grid Array)나 대형 패드에서 발생합니다. 공극은 플럭스가 조인트 내부에 갇히거나 납땜 페이스트가 산화되어 발생하며, 많은 공극은 조인트의 신뢰성을 저하시킵니다.
발생 원인:
- 납땜 페이스트에 플럭스 함량이 과다
- 납이 고체화되기 전에 플럭스가 충분히 배출되지 못함
- 예열 온도가 낮아 플럭스 용매가 완전히 증발하지 못함
- 리플로우 과정에서 소크(Soak) 단계 시간이 부족함
- 리드프리(Lead-free) 납땜의 경우, 고체화 시 약 4%의 부피 수축이 발생하며, 큰 패드가 균일하게 냉각되지 않을 경우 공극이 발생
공극 해결 방법:
- 리플로우 프로파일 최적화: 온도 프로파일을 세심하게 설계하고 조정하여 공극 발생을 최소화합니다. 적절한 예열과 제어된 냉각 단계가 필요합니다.
- 진공 리플로우: 일부 경우에는 리플로우 중 갇힌 가스를 제거하기 위해 진공 리플로우 납땜을 활용할 수 있습니다.
납땜 볼(Solder Ball) 결함
납땜 볼은 SMT 조립 과정에서 가장 흔히 발생하는 결함 중 하나로, PCB 표면에 작은 납땜 볼이 형성되는 현상을 말합니다. 이러한 납땜 볼은 부품이나 패드에 부착되지 않고, PCB 위 또는 금속 부위 근처에 남아있을 수 있습니다. 심각한 경우, 납땜 볼이 커져 두 패드나 부품 리드를 단락시킬 위험이 있습니다. 일반적으로 납땜 볼은 PCB 표면에 남아 있거나 플럭스 잔여물에 붙어 있을 수 있습니다.
납땜 볼이 문제를 일으킬 수 있는 상황:
- 납땜 볼이 트레이스와 0.13mm 이내에 위치하면 최소 전기 간격 규정을 위반하게 됩니다.
- IPC A-610 표준에 따르면, 600mm² 면적 내에 크기 0.13mm 이하의 납땜 볼이 5개 이상 있을 경우 PCB는 불량으로 간주됩니다.
발생 원인:
- 납땜 페이스트 내부의 공기나 수분이 증발하면서 페이스트가 액체 상태로 변함.
- 페이스트 내부의 증기가 너무 빠르게 방출되면 납땜 조인트에서 일부 액체 납이 분리되어 냉각되며 납땜 볼이 형성됩니다.
톰스톤(Tombstoning) 결함
톰스톤 현상은 납땜 페이스트가 녹기 시작할 때, 양 단자의 젖음 특성(예: 젖는 속도)이 불균일하여 발생하는 비대칭 토크에 의해 생깁니다. 이는 아래와 같은 요인과 관련이 있습니다.
발생 원인:
- 패드 설계 부적합: 패드 간격이 너무 넓어 부품 단자가 PCB 패드의 50% 이상을 덮지 못하면 젖음이 불균일해집니다.
- 납땜 페이스트 도포 불균형: 납땜 페이스트의 양이나 분포가 고르지 않으면 각 납땜 조인트의 녹는 동작이 달라질 수 있습니다.
- 부품 배치 불량: 부품이 부정확하게 배치되면 납땜 조인트 간 가열이 균일하지 않을 수 있습니다.
- 리플로우 온도 프로파일 부적절: 리드프리 납땜 페이스트의 경우, 녹는 점에 도달하기 전에 가열 속도가 너무 빠르면 열 응력이 증가해 톰스톤 결함이 심화될 수 있습니다.
기타 드물게 발생하는 납땜 결함
1.Graping
예열 및 소크 단계에서 열이 과도하게 가해질 경우, 플럭스가 소진되어 리플로우 전에 납땜 페이스트가 굳는 현상입니다.
해결 방법: 예열 및 소크 단계의 온도와 시간을 조정하여 과열을 방지합니다.
2.Head-in-Pillow(HIP)
예열과 소크 단계에서 과도한 열로 인해 플럭스가 소진되고, 산화된 납땜 접합이 형성되는 결함입니다.
해결 방법: 예열 및 소크 단계의 온도와 시간을 줄이며, 질소 환경을 활용하거나 더 활성도가 높은 납땜 페이스트를 사용하는 것을 고려하십시오.
3.납땜 조인트 균열
부품의 납땜 가능성이 낮거나, 납땜 페이스트의 품질이 낮으며, 리플로우 프로파일이 부적절해 냉각 속도가 잘못될 경우 발생합니다.
해결 방법: 부품의 납땜 가능성을 확인하고, 납땜 페이스트 품질을 점검하며, 리플로우 프로파일을 데이터시트에 맞게 최적화하십시오.
4.부분적인 납땜 조인트
부품 패드 위의 실크스크린이 납땜 조인트 형성을 방해할 때 발생합니다.
해결 방법: PCB 공급업체에 요청하여 부품 패드의 실크스크린을 제거하도록 하십시오.
납땜 결함의 6가지 주요 원인
1.산화
납땜 표면의 산화는 젖음을 방해하며, 납땜과 기판 사이에 산화물이 끼어 적절한 접합을 막습니다.
2.부족한 납땜 페이스트
납땜 페이스트의 양이 부족하면 충분히 확산되지 않아 안정적인 납땜 조인트를 형성할 수 없습니다.
3.부적절한 납땜 페이스트 선택
특정 페이스트는 젖음 방지 성능이 더 뛰어납니다. 일반적으로 고활성 페이스트가 납땜 성능을 높이고 결함 위험을 줄입니다.
4.유효기간이 지난 납땜 페이스트 사용
유효기간이 지난 페이스트는 플럭스의 성능이 떨어져 산화를 제거하지 못하며, 이는 적절한 젖음과 접합을 방해합니다.
5.불균일한 납땜 온도
납땜 온도가 일정하지 않으면 플럭스가 활성화되지 않아 일부 영역에서 젖음이 제대로 이루어지지 않습니다.
납땜 결함 예방을 위한 대책
1.PCB 설계 최적화
적절한 패드 크기와 간격을 유지하여 납땜 브릿지와 톰스톤 결함을 방지합니다. 열 분산을 위해 열 릴리프(Thermal Relief)와 비아(Via)를 설계에 포함하십시오.
2.정확한 스텐실 설계
부품 및 패드 크기에 적합한 스텐실 두께와 개구부 디자인을 사용합니다. 정밀한 작업을 위해 레이저 커팅된 스텐실을 사용하는 것이 좋습니다.
3.PCB 및 부품 청결 유지
먼지, 기름, 산화물을 제거하여 PCB와 부품을 청결하게 유지하십시오. 또한, 리플로우 과정에서 질소 환경을 활용하는 등의 산화 방지 조치를 고려하십시오.
4.모니터링 및 검사
X-레이 검사를 통해 납땜 조인트의 공극을 감지하고, AOI(자동 광학 검사)를 활용해 납땜 페이스트 도포와 조인트 품질을 확인하십시오.
5.웨이브 납땜과의 비교
리플로우 납땜은 웨이브 납땜보다 정밀도가 높아 고밀도 및 미세 피치 부품에 적합합니다. 반면, 웨이브 납땜은 공정이 단순해 톰스톤 현상과 같은 특정 결함이 적게 발생하는 장점이 있습니다.
결론
리플로우 납땜 중 결함을 방지하려면 설계, 재료 선택, 공정 관리에 세심한 주의가 필요합니다. PCB 설계, 스텐실 정확성, 납땜 페이스트 선택, 그리고 리플로우 프로파일을 최적화하면 결함을 최소화하고 조립의 신뢰성을 높일 수 있습니다.
추천 기술:
- 납땜 페이스트 검사(SPI): 납땜 페이스트 도포 상태를 모니터링하고 결함을 조기에 식별할 수 있는 SPI 장비를 도입하십시오.
- X-레이 검사: 리플로우 납땜 후 납땜 조인트 내부의 공극 존재와 분포를 확인하기 위해 X-레이 검사를 사용하십시오. 이는 비파괴 방식으로 납땜 품질을 평가할 수 있는 효과적인 방법입니다.
이러한 예방 전략을 실행하고 엄격한 공정 관리를 유지하면 SMT 부품 아래에서 발생할 수 있는 납땜 공극을 줄이고, 전자 제품 조립의 품질과 신뢰성을 높일 수 있습니다. 효과적인 검사 및 모니터링 도구는 문제를 신속히 식별하고 수정할 수 있도록 하여 비용 절감과 높은 품질 유지에 기여합니다.

지속적인 성장
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......
PCB 비아 텐팅 설정 방법: Altium Designer와 Protel 99
비아 텐팅이란? 비아 텐팅(Via Tenting)은 비아 패드와 홀을 솔더 마스크 잉크, 즉 솔더 레지스트로 덮어 솔더가 패드에 달라붙지 않도록 하는 처리입니다. 많은 PCB에서 사용하는 일반적인 비아 마감 방식입니다. 비아 텐팅은 비아의 솔더 유입과 오염 가능성을 줄이는 PCB 설계 항목입니다. 이 가이드에서는 Altium Designer(AD)와 Protel 99 같은 PCB 레이아웃 소프트웨어에서 텐팅을 설정하고 제조용 Gerber 파일에 올바르게 반영하는 방법을 설명합니다. 검사 기준: 리플로우 또는 수동 납땜 후 텐팅하도록 지정한 비아 패드에는 솔더가 부착되지 않아야 합니다. 단, 텐팅은 비아를 수지로 충진하거나 밀폐하는 공정과 다릅니다. 핵심 요약 최종 비아 노출 여부는 Gerber 솔더 마스크 데이터로 확인합니다. 상면과 하면의 텐팅은 각각 별도로 설정할 수 있습니다. 홀 크기가 커질수록 솔더 마스크만으로 완전히 덮기 어려울 수 있습니다. 출력 후 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔......
PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀: 차이와 설계 방법
PCB에 부품이나 커넥터를 고정하려면 다양한 기계 가공 홀이 필요합니다. 대표적인 형태가 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)과 카운터보어 홀(Counterbore Hole)입니다. 카운터싱크는 원뿔형 가공부를, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 가공부를 만듭니다. 두 방식은 CNC 가공에서도 널리 쓰이지만 형상과 적용 나사가 서로 다릅니다. 카운터싱크 각도에는 60°, 82°, 90° 등이 있으며, 카운터보어의 측면은 테이퍼 없이 서로 평행합니다. 이 글에서는 두 홀의 차이, 가공 방법과 PCB 설계 시 확인할 사항을 설명합니다. 카운터싱크 홀이란? 카운터싱크 홀은 접시머리 나사의 머리 형상에 맞춘 원뿔형 자리 파기입니다. 나사 머리를 PCB 표면과 같은 높이로 맞추거나 표면 아래로 넣을 수 있습니다. 깊이와 각도는 사용할 나사의 머리 치수에 따라 결정해야 합니다. 카운터싱크라는 용어는 해당 형상을 만드는 공구를 가리키기도 하며 도면에서는 ⌵ 기호를 사용합니다. 가능한 대표 각......
PCB 주문 파일 가이드: Gerber·BOM·CPL 준비 방법
인쇄회로기판(PCB)을 주문하려면 기판의 설계와 사양을 제조업체가 정확히 해석할 수 있는 데이터로 제공해야 합니다. 회로도, PCB 레이아웃, 레이어 스택업, 자재 명세서와 부품 배치 정보가 올바르게 준비되어야 설계 의도에 맞게 PCB와 PCBA를 제작할 수 있습니다. Allegro, Altium Designer, KiCad, Eagle 등 서로 다른 EDA 소프트웨어 사이에서 제조 데이터를 전달하기 위해 Gerber와 같은 표준 형식이 사용됩니다. Gerber 파일을 이용하면 제조업체가 특정 설계 프로그램의 원본 파일에 의존하지 않고 PCB 형상을 해석할 수 있습니다. PCB 주문에 표준 파일 형식이 필요한 이유 표준화: 설계 데이터를 일관되고 제조업체가 공통으로 이해할 수 있는 방식으로 전달합니다. 상세 정보: 동박 패턴, 솔더 마스크, 실크스크린, 외곽선, 드릴 홀, 레이어 스택업과 부품 배치 등 제조에 필요한 정보를 포함합니다. 호환성: 서로 다른 PCB 설계 도구에서 생성한 데이터를 ......