PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀: 차이와 설계 방법
1 분
- 카운터싱크 홀이란?
- PCB에서 카운터싱크 홀을 사용하는 이유
- 카운터싱크 홀 가공 방법
- 카운터싱크 홀 설계 시 고려 사항
- 카운터싱크 홀의 적용 예
- 카운터싱크와 카운터보어 중 어떤 방식이 적합할까요?
- 결론
PCB에 부품이나 커넥터를 고정하려면 다양한 기계 가공 홀이 필요합니다. 대표적인 형태가 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)과 카운터보어 홀(Counterbore Hole)입니다. 카운터싱크는 원뿔형 가공부를, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 가공부를 만듭니다. 두 방식은 CNC 가공에서도 널리 쓰이지만 형상과 적용 나사가 서로 다릅니다.
카운터싱크 각도에는 60°, 82°, 90° 등이 있으며, 카운터보어의 측면은 테이퍼 없이 서로 평행합니다. 이 글에서는 두 홀의 차이, 가공 방법과 PCB 설계 시 확인할 사항을 설명합니다.
카운터싱크 홀이란?
카운터싱크 홀은 접시머리 나사의 머리 형상에 맞춘 원뿔형 자리 파기입니다. 나사 머리를 PCB 표면과 같은 높이로 맞추거나 표면 아래로 넣을 수 있습니다. 깊이와 각도는 사용할 나사의 머리 치수에 따라 결정해야 합니다.
카운터싱크라는 용어는 해당 형상을 만드는 공구를 가리키기도 하며 도면에서는 ⌵ 기호를 사용합니다. 가능한 대표 각도는 60°, 82°, 90°, 100°, 110°, 120°이고, 82°와 90°가 일반적으로 많이 사용됩니다. 실제 설계에서는 나사 머리 각도와 반드시 일치시켜야 합니다.
PCB에서 카운터싱크 홀을 사용하는 이유
- 평평한 체결면: 나사 머리가 PCB 표면 위로 돌출되지 않아 외함이나 인접 구조물과의 간섭을 줄일 수 있습니다.
- 깔끔한 외관: 노출되는 조립면에서 단정한 마감을 구현할 수 있습니다.
- 공간 활용: 체결부 돌출을 줄여 제한된 기구 공간을 활용할 수 있습니다.
- 특수 기능: 설계와 재료 조건이 뒷받침되는 경우 체결부를 접지 또는 열 전달 경로로 활용할 수 있습니다. 다만 이를 일반적인 전기·열 성능 향상으로 간주해서는 안 됩니다.
카운터싱크 홀 가공 방법
PCB 생산에서는 일반적으로 자동 가공 장비를 사용합니다. 수동 가공이 필요한 별도 작업물에서는 다음 순서를 참고할 수 있습니다.
- 공구 선택: 드릴, 카운터싱크 비트와 보호 장비를 준비하고 홀 중심을 표시합니다. 사용할 나사의 크기와 각도에 맞는 비트를 선택합니다.
- 깊이 설정: 드릴 프레스의 깊이 스토퍼 등을 사용해 나사 머리가 표면과 평행하게 놓일 정도로 가공 깊이를 제한합니다.
- 가공과 검사: 중심을 맞춰 천천히 가공한 뒤 깊이와 각도를 확인합니다. 나사 머리가 돌출되지 않고 안정적으로 닿는지 검사하고 버를 제거합니다.
PCB는 얇고 복합 재료로 구성되므로 수동 가공 시 동박 박리, 크랙과 절연 거리 손상이 발생할 수 있습니다. 제조용 데이터에는 완성 치수와 허용오차를 명확하게 기재하고 제조 가능 여부를 먼저 확인해야 합니다.
카운터싱크 홀 설계 시 고려 사항
- 나사 선택: 나사 머리의 직경과 각도가 카운터싱크 깊이 및 각도를 결정합니다.
- PCB 두께: 가공 후 남는 기판 두께가 기계적 강도와 홀 구조에 충분한지 확인합니다.
- 부품 간격: 홀과 주변 부품, 패턴, 패드 및 내부 동박 사이에 필요한 여유를 확보합니다.
- 제조 공차: PCB 가공 공차와 나사 및 외함의 조립 공차를 함께 반영합니다.
- 가공 각도: 원문은 90~100°를 일반 범위로 제시하지만, 올바른 값은 사용하는 나사 규격에 따라 달라집니다. 100°보다 큰 각도는 머리 여유가 커지는 대신 가장자리 지지 면적이 줄 수 있고, 90°보다 작은 각도는 가공 난도가 높아질 수 있습니다.
카운터싱크 홀의 적용 예
- PCB 외부 표면에 접시머리 나사를 평평하게 장착할 때
- 보드 표면과 같은 높이가 필요한 저상형 볼트 머리를 사용할 때
- 노출된 조립면의 돌출을 줄여야 할 때
- 얇은 알루미늄 패널이나 커버에 PCB를 고정할 때
카운터싱크와 카운터보어 중 어떤 방식이 적합할까요?
카운터싱크는 접시머리 나사를 사용해 표면 돌출을 줄일 때 적합합니다. 카운터보어는 육각 소켓 머리처럼 평평한 밑면을 가진 나사 머리를 원통형 홈 안에 넣어야 할 때 적합합니다. PCB는 목재나 금속보다 얇고 손상에 민감하므로, 깊이와 각도가 필요한 카운터싱크 가공은 추가 장비와 공정 관리가 필요합니다. 특정 방식이 항상 우수한 것은 아니며 기판 두께, 체결 하중, 나사 규격과 제조사의 가공 능력을 기준으로 선택해야 합니다.
결론
카운터싱크 홀은 원뿔형이고 카운터보어 홀은 평평한 바닥을 가진 원통형입니다. PCB 설계에서는 나사 머리 형상, 기판 두께, 주변 동박과 부품 간격, 가공 공차를 함께 확인해야 합니다. 더 자세한 비교는 PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀 비교 가이드를 참고하십시오.
지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......