대량 생산에서의 PCB 테스트 픽스처의 작용
1 분
- 테스트 픽스처의 주요 구성 요소
- PCB 테스트 픽스처란?
- 대량 생산에서 PCB 테스트 픽스처가 중요한 이유
- PCB 테스트 픽스처의 종류
- PCB 테스트 픽스처가 대량 생산을 향상시키는 방법
- PCB 테스트 픽스처 사용 시 고려해야 할 과제
- PCB 테스트 픽스처 구현 시 베스트 프랙티스
- 다양한 테스트 픽스처 종류
- 테스트 장비와 PCB 테스트 픽스처의 인터페이스
- 표준형 및 맞춤형 PCB 테스트 픽스처
- 결론
전자기기에 들어가는 PCB(인쇄회로기판)는 대량 생산 과정에서 품질, 신뢰성, 효율성을 반드시 확보해야 합니다. 이 세 가지 요소를 제대로 관리하지 못하면, 제품 불량이나 고객 불만으로 이어질 수 있습니다.
그중에서도 PCB 테스트 픽스처(Test Fixture)는 생산된 보드가 정상적으로 작동하는지를 확인하는 데 꼭 필요한 핵심 장비입니다. 이번 포스팅에서는 PCB 테스트 픽스처가 어떤 역할을 하는지, 어떤 종류가 있는지, 그리고 대량 생산 공정에서 어떻게 활용되는지 알아보겠습니다.
특수 설계되거나 맞춤 제작된 PCB 테스트 지그와 테스트 픽스처는 PCB 및 PCBA를 테스트하는 데 사용됩니다.
테스트 포인트를 식별하고, 입력값과 측정해야 할 출력값을 확인하기 위해 프로빙이 이루어집니다.
테스트 지그는 일반적으로 작업물을 고정하고, 그 위에서 도구가 정확히 작동하도록 유도하는 장치 또는 기계로 정의할 수 있으며, 요즘은 다양한 전자 기능이 포함되어 있는 경우가 많습니다.
테스트 픽스처는 단순히 테스트 대상 보드를 단단히 고정하기 위한 장치로, 테스트 지그와는 구분됩니다.
그러나 PCB 테스트에서는 두 용어가 전기-기계적 방식의 테스트 솔루션이라는 점에서 혼용되어 사용되기도 합니다.
맞춤 제작된 PCBA 테스트 지그와 픽스처는 보드의 용도와 테스트 포인트에 맞춰 설계됩니다.
PCB 테스트 픽스처는 제조된 보드가 설계 사양을 충족하는지를 확인하기 위해 사용되는 핵심 장비이며, 테스트 장비와 테스트 대상(UUT) 사이의 인터페이스 역할을 통해 빠르고 정확한 테스트를 가능하게 합니다.
이 글에서는 PCB 테스트 픽스처의 개요, 주요 구성 요소, 다양한 종류, 테스트 시스템과의 연동 방식, 그리고 PCB 테스트 과정에서의 역할에 대해 살펴보겠습니다.
테스트 픽스처의 주요 구성 요소
PCB 테스트 픽스처는 UUT(테스트 대상 장치)와의 인터페이스를 지원하는 다양한 구성 요소로 이루어져 있습니다.
테스트 헤드
테스트 헤드는 흔히 베드 오브 네일즈(Bed-of-Nails)라고 불리며, UUT와의 전기적 연결을 제공합니다. 이 장치는 스프링 방식의 테스트 프로브 또는 ‘포고핀’으로 구성되어 있으며, PCB의 테스트 포인트에 접촉합니다.
테스트 헤드는 UUT 설계의 넷리스트와 테스트 포인트 위치에 따라 맞춤 제작됩니다. 이는 테스트에 필요한 모든 노드에 접근할 수 있도록 보장합니다.
인터페이스 보드
인터페이스 보드는 테스트 헤드의 프로브와 테스트 장비에 연결되는 인터페이스 커넥터를 연결해주는 역할을 합니다. 테스트 프로브의 좁은 간격에서 장비 커넥터의 넓은 간격으로 신호를 전달해주는 경로를 제공합니다.
인터페이스 보드에는 신호 컨디셔닝, 픽스처 제어, 테스트 디버깅 기능을 위한 회로가 포함되는 경우가 많습니다.
장착 하드웨어
브래킷, 가이드, 토글, 클램프 등과 같은 하드웨어는 테스트 중 UUT를 테스트 프로브에 단단히 밀착되도록 고정합니다. 이들은 정확한 정렬을 제공하고, 안정적인 전기 접촉을 위해 필요한 접촉력을 가합니다.
픽스처 프레임 및 인클로저
프레임 또는 인클로저는 픽스처의 테스트 전자 부품과 움직이는 부품들을 보호하고 고정하는 구조물입니다. 이는 테스트 헤드, 인터페이스 보드 및 UUT 고정 하드웨어를 장착할 수 있는 지지 구조를 제공합니다.
PCB 테스트 픽스처란?
PCB 테스트 픽스처는 PCB가 제조 과정 중 또는 제조 후에 제대로 작동하는지 확인하기 위해 사용하는 특수한 장비입니다. 이 픽스처는 테스트 장비와 테스트 대상 PCB(PUT: PCB Under Test) 사이에 신뢰할 수 있는 인터페이스를 제공하여, 자동 또는 반자동 테스트를 가능하게 합니다.
PCB 테스트 픽스처는 다음과 같은 기능을 갖춘 특별히 설계된 플랫폼입니다:
테스트할 PCB를 물리적으로 고정하고 연결
외부 테스트 장비와 UUT(UUT: Unit Under Test) 사이에 전기적 인터페이스 제공
UUT에 자극 신호를 전달하고 측정을 수행할 수 있도록 지원
UUT를 픽스처에 장착하고 제거하기 쉽게 설계
안전하고 반복 가능하며 일관된 테스트 수행 가능
테스트 픽스처는 각각의 PCB 설계와 테스트 계획에 맞춰 맞춤 제작되며, 테스트 커버리지를 최대화하면서도 비용은 최소화하는 것이 목표입니다.
품질 좋은 픽스처는 다량 생산되는 PCB의 효율적인 생산 테스트와 품질 검증을 가능하게 해주며, 제품 신뢰성과 생산성 향상에 중요한 역할을 합니다.
대량 생산에서 PCB 테스트 픽스처가 중요한 이유
1. 테스트 효율 향상
대량 생산에서는 빠르고 일관된 테스트가 필수입니다. PCB 테스트 픽스처는 PCB에 대한 자동화된 연결을 통해 테스트 과정을 단순화하고, 수동 작업을 줄이며 전체 테스트 시간을 크게 단축시킵니다.
2. 제품 품질 확보
테스트 픽스처는 전기 연결, 부품 기능, 전체 회로 성능에 대한 철저한 검증을 가능하게 합니다. 생산 초기 단계에서 불량을 조기에 발견할 수 있어, 불량 제품이 시장에 나가지 않도록 방지할 수 있으며, 이는 고객 만족도와 브랜드 신뢰성 향상으로 이어집니다.
3. 비용 절감
초기에 결함을 발견하면 재작업, 폐기, 품질 보증 처리 비용을 줄일 수 있습니다. 대량 생산에서 아주 적은 불량률도 큰 손실로 이어질 수 있기 때문에, 효과적인 테스트는 곧 비용 절감으로 연결됩니다.
4. 확장성
PCB 테스트 픽스처는 반복적인 테스트에 적합하도록 설계되어 있어, 대량 생산에 매우 적합합니다.여러 개의 PCB를 동시에 테스트할 수 있도록 확장하거나 조정하기 쉬워, 전체 처리량을 높이는 데 도움이 됩니다.
PCB 테스트 픽스처의 종류
PCB 테스트 픽스처는 테스트 목적과 생산 규모에 따라 다양한 형태로 제작됩니다. 각각의 픽스처는 특정 환경에 최적화되어 있어, 용도에 맞는 선택이 중요합니다. 대표적인 네 가지 종류를 소개합니다.
1. 베드 오브 네일즈 테스트 픽스처
가장 널리 사용되는 방식 중 하나로, 특히 대량 생산에 최적화된 픽스처입니다. 스프링 방식의 핀(일명 “네일”)이 배열되어 있어, PCB의 테스트 포인트에 동시에 접촉합니다.
주요 특징:
● 고속 테스트 가능
● 여러 테스트 포인트에 동시에 안정적으로 접촉
● 인서킷 테스트(ICT) 및 기능 테스트 모두에 적합
2. 진공 테스트 픽스처
진공을 이용해 PCB를 테스트 중에 정확하게 고정하는 방식입니다. 복잡한 회로나 고밀도 부품이 장착된 PCB에서 특히 유용하며, 정밀한 정렬이 중요한 경우에 사용됩니다.
주요 특징:
● PCB 오정렬 가능성 감소
● 고밀도 회로에서도 안정적인 접촉 품질 확보
3. 범용 테스트 픽스처
이 픽스처는 다양한 PCB 설계에 맞게 유연하게 구성할 수 있는 구조입니다. 특히 시제품 개발이나 소량 생산에 유용하며, 설계 변경이 잦은 대량 생산 환경에서도 효과적으로 활용될 수 있습니다.
4. 기능 테스트 픽스처
이 픽스처는 PCB의 실제 동작 환경을 시뮬레이션하여, 실사용 성능을 테스트할 수 있도록 설계되었습니다. 기능 테스트 픽스처는 PCB가 설계된 사양대로 동작하는지를 검증하는 데 필수적입니다.
PCB 테스트 픽스처가 대량 생산을 향상시키는 방법
1. 자동화 시스템과의 통합
최신 PCB 테스트 픽스처는 자동 테스트 시스템과 호환되도록 설계되어 있어, 생산 라인에 쉽게 통합할 수 있습니다. 자동화는 인적 오류를 줄이고, 테스트 일관성과 효율성을 높이는 데 큰 도움이 됩니다.
2. 설계 맞춤형 구성
픽스처는 특정 PCB 레이아웃과 테스트 요구사항에 맞게 맞춤 제작이 가능합니다. 이러한 커스터마이징은 복잡하거나 독특한 설계의 PCB도 정확하고 신뢰성 있게 테스트할 수 있도록 해줍니다.
3. 실시간 데이터 분석
고급 테스트 픽스처는 센서와 소프트웨어가 통합되어 있어, 실시간 테스트 결과 피드백을 제공합니다. 이 데이터를 통해 생산 품질을 모니터링하고, 잠재적인 이상 징후나 트렌드를 조기에 파악할 수 있습니다.
4. 다운타임 최소화
잘 설계된 테스트 픽스처는 내구성이 뛰어나 장비 고장으로 인한 생산 중단을 최소화합니다. 또한 유지보수와 수리가 간편해, 생산 흐름을 지속적으로 유지할 수 있습니다.
PCB 테스트 픽스처 사용 시 고려해야 할 과제
1. 초기 구축 비용
복잡한 PCB에 맞춘 맞춤형 픽스처 설계와 제작에는 상당한 비용이 들 수 있습니다. 그러나 장기적으로 보면, 효율성과 품질 향상 측면에서 초기 투자를 상쇄할 수 있는 경우가 많습니다.
2. 설계 변경 대응력
대량 생산 중에도 PCB 설계가 변경되는 경우가 있습니다. 이때 기존 픽스처를 변경된 설계에 맞게 수정하거나 재제작해야 하므로, 시간과 리소스가 추가로 필요할 수 있습니다.
3. 정기적인 보정 및 유지관리
정확한 테스트 결과를 유지하려면 정기적인 보정(calibration)과 유지보수가 필수입니다. 이를 소홀히 하면 오탐지(false positive/negative)가 발생해, 생산 품질에 악영향을 줄 수 있습니다.
PCB 테스트 픽스처 구현 시 베스트 프랙티스
1. 테스트 전문가의 초기 참여:PCB 설계 단계부터 테스트 엔지니어와 협업하여, 테스트 가능성(testability)을 고려한 설계를 진행하는 것이 중요합니다.
2. 모듈형 디자인 활용: 설계 변경에 유연하게 대응할 수 있도록, 재구성이 가능한 모듈형 픽스처를 사용하는 것이 좋습니다.
3. 고품질 픽스처에 투자: 초기 비용이 다소 높을 수 있지만, 내구성과 신뢰성이 높은 픽스처는 장기적으로 유지비용과 다운타임을 줄여줍니다.
4. 테스트 절차 정기 업데이트: 업계 표준과 최신 기술에 맞춰 테스트 절차를 주기적으로 점검하고 갱신하는 것이 필요합니다.
5. 파일럿 테스트 수행: 새로운 픽스처는 본격 양산 전에 파일럿 테스트를 통해 문제를 사전에 파악하고 수정하는 것이 안전합니다.
다양한 테스트 픽스처 종류
PCB 테스트에는 용도와 구조에 따라 다양한 형태의 픽스처가 사용됩니다. 대표적인 유형은 다음과 같습니다.
베드 오브 네일즈 픽스처
가장 널리 사용되는 유형으로, 스프링 방식의 핀 배열을 통해 PCB 하단의 테스트 포인트와 접촉합니다. 상단에 고밀도 SMD 부품이 있는 경우에 특히 적합합니다.
엣지 커넥터 픽스처
PCB를 슬롯 커넥터에 꽂는 형태로 고정하는 방식입니다. PCB 가장자리(edge)의 테스트 포인트에 접근하기에 적합합니다.
클램쉘 픽스처
상단과 하단이 힌지로 연결된 구조로, 양쪽 모두에 테스트 핀이 장착되어 있습니다. PCB의 상하단 테스트 패드에 동시에 접촉할 수 있습니다.
진공 픽스처
기계적 클램핑 대신 진공 압력으로 PCB를 테스트 핀에 고정하는 방식입니다. 보다 균일하고 안정적인 접촉을 제공합니다.
커스텀 픽스처
기본적인 전기 테스트를 넘어, RF 테스트, 진동 테스트, 플렉싱 테스트 등 특수 목적을 위한 맞춤형 픽스처입니다.
적절한 테스트 픽스처를 선택하려면 PCB의 구조, 필요한 테스트 범위, 테스트 유형을 종합적으로 고려해야 합니다. 올바른 선택은 테스트 신뢰성과 생산 효율성 모두를 높이는 관건입니다.
테스트 장비와 PCB 테스트 픽스처의 인터페이스
PCB 테스트 픽스처는 테스트 장비와 테스트 대상 PCB(UUT)를 연결하는 핵심 매개체입니다. 정확하고 안전한 테스트를 위해 다양한 인터페이스가 픽스처 내에서 유기적으로 작동해야 합니다.
주요 인터페이스 구성 요소:
테스트 시스템 인터페이스 – 픽스처와 메인 테스트 시스템(메인프레임, 프로브 스테이션 등) 간의 연결. 일반적으로 멀티핀 커넥터를 사용하며, 테스트 처리량 향상을 위해 병렬 연결도 가능합니다.
UUT 인터페이스 – 테스트 핀과 PCB 테스트 노드 간의 접촉 지점입니다. 전기적으로 안정적인 연결을 제공하면서도, PCB 손상을 방지해야 합니다.
제어 및 모니터링 – UUT 핸들러나 자동화 장비와의 연동을 위한 제어 회로. 이더넷(Ethernet)이나 디스크리트 와이어 방식으로 신호를 주고받습니다.
전원 공급 – 픽스처 내부 회로나 테스트 핀 구동을 위한 전원 전압을 공급합니다.
안전 인터록 – 테스트 수행 전 안전 상태를 확인하는 하드웨어 기반 신호입니다. 작업자나 장비를 보호하기 위한 필수 조건입니다.
이러한 인터페이스는 각각의 PCB 설계에 요구되는 신호 주파수, 전압, 전류 사양을 안정적으로 지원할 수 있어야 합니다.
표준형 및 맞춤형 PCB 테스트 픽스처
RTI의 벤치탑 PCB 테스트 픽스처는 고객님의 독특한 PCB 테스트 요구사항을 충족시키기 위해 맞춤 설계됩니다. 단일 보드 PCB 어셈블리, 여러 개의 PCB가 연결된 스택, 또는 모듈 패널 형태의 작업 여부에 상관없이, 저희 픽스처는 PCB 레이아웃에 완벽하게 통합될 수 있도록 정교하게 제작됩니다. 보드의 어느 쪽 면에 위치한 테스트 포인트라도 미세한 정렬 기능을 통해 정확하고 신뢰성 있으며 반복 가능한 테스트를 보장합니다. 이 픽스처들은 인서킷 테스트(in-circuit), 기능 테스트(functional), 그리고 엔지니어링 테스트 등 다양한 용도에 맞춰 규모와 기능이 조절됩니다. 설계 초기 단계부터 최종 제품 생산에 이르기까지, 고객과 긴밀히 협력하여 테스트 공정을 최적화하는 솔루션을 함께 만들어 갑니다.
▪ 최적화된 신호 라우팅
픽스처 내부에는 신호 라우팅 보드가 포함되어 있어, DUT에서 원하는 인터페이스 포트까지 신호를 정확하게 전달할 수 있습니다.
▪ 정밀도 및 신뢰성
베드 오브 네일즈 스타일의 모듈형 핀 블록, 정렬 키(Alignment Key) 등을 통해 상하단 테스트 포인트 모두에 정밀하고 수직 압축이 가능한 구조를 제공합니다.
▪ 통합 기능 구현
내장형 SBC(Single Board Computer), 디바이스 프로그래머, RF 실드, 특수 접촉 방식 등 다양한 고급 기능을 하나의 통합 테스트 픽스처로 구현할 수 있습니다.
▪ 사용자 친화적 작동 방식
수동 레버 또는 공압 피스톤 방식의 작동 구조를 통해, 작업자가 쉽게 작동하면서도 일관되고 재현 가능한 테스트 결과를 얻을 수 있습니다.
결론
PCB 테스트 픽스처는 대량 생산 환경에서 효율성, 품질, 신뢰성을 보장하는 필수 도구입니다. 테스트 과정을 자동화하고 간소화함으로써, 제조업체가 생산 목표를 달성하는 동시에 높은 품질 기준을 유지할 수 있도록 돕습니다. 구현 과정에서 여러 도전 과제가 존재하지만, PCB 테스트 픽스처가 제공하는 이점은 단점을 훨씬 능가합니다. 경쟁이 치열한 전자제품 시장에서 성공을 목표로 하는 제조업체라면, 견고하고 효율적인 PCB 테스트 픽스처에 대한 투자는 전략적 필수 요소입니다.
요약하여 말하면, PCB 테스트 픽스처는 개발 단계는 물론 대량 생산에서 전자 보드의 효율적이고 고품질 테스트를 가능하게 하는 필수 액세서리입니다. 특정 UUT 설계와 테스트 계획에 맞춰 최적화된 전기기계적 인터페이스와 취급 방식을 제공합니다. 테스트 접근성, 신호 무결성, 열 관리, 자동화 등 다양한 요소를 고려한 세심한 픽스처 설계는 그 효과를 극대화합니다. 테스트 픽스처는 PCB 테스트와 품질 관리를 위해 투자할 가치가 충분한 핵심 자본 설비임을 분명히 합니다.
지속적인 성장
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......
PCB 비아 텐팅 설정 방법: Altium Designer와 Protel 99
비아 텐팅이란? 비아 텐팅(Via Tenting)은 비아 패드와 홀을 솔더 마스크 잉크, 즉 솔더 레지스트로 덮어 솔더가 패드에 달라붙지 않도록 하는 처리입니다. 많은 PCB에서 사용하는 일반적인 비아 마감 방식입니다. 비아 텐팅은 비아의 솔더 유입과 오염 가능성을 줄이는 PCB 설계 항목입니다. 이 가이드에서는 Altium Designer(AD)와 Protel 99 같은 PCB 레이아웃 소프트웨어에서 텐팅을 설정하고 제조용 Gerber 파일에 올바르게 반영하는 방법을 설명합니다. 검사 기준: 리플로우 또는 수동 납땜 후 텐팅하도록 지정한 비아 패드에는 솔더가 부착되지 않아야 합니다. 단, 텐팅은 비아를 수지로 충진하거나 밀폐하는 공정과 다릅니다. 핵심 요약 최종 비아 노출 여부는 Gerber 솔더 마스크 데이터로 확인합니다. 상면과 하면의 텐팅은 각각 별도로 설정할 수 있습니다. 홀 크기가 커질수록 솔더 마스크만으로 완전히 덮기 어려울 수 있습니다. 출력 후 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔......
PCB 카운터싱크 홀과 카운터보어 홀: 차이와 설계 방법
PCB에 부품이나 커넥터를 고정하려면 다양한 기계 가공 홀이 필요합니다. 대표적인 형태가 카운터싱크 홀(Countersunk Hole)과 카운터보어 홀(Counterbore Hole)입니다. 카운터싱크는 원뿔형 가공부를, 카운터보어는 평평한 바닥을 가진 원통형 가공부를 만듭니다. 두 방식은 CNC 가공에서도 널리 쓰이지만 형상과 적용 나사가 서로 다릅니다. 카운터싱크 각도에는 60°, 82°, 90° 등이 있으며, 카운터보어의 측면은 테이퍼 없이 서로 평행합니다. 이 글에서는 두 홀의 차이, 가공 방법과 PCB 설계 시 확인할 사항을 설명합니다. 카운터싱크 홀이란? 카운터싱크 홀은 접시머리 나사의 머리 형상에 맞춘 원뿔형 자리 파기입니다. 나사 머리를 PCB 표면과 같은 높이로 맞추거나 표면 아래로 넣을 수 있습니다. 깊이와 각도는 사용할 나사의 머리 치수에 따라 결정해야 합니다. 카운터싱크라는 용어는 해당 형상을 만드는 공구를 가리키기도 하며 도면에서는 ⌵ 기호를 사용합니다. 가능한 대표 각......