PCB의 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍의 차이점은 무엇입니까?
1 분
- 카운터보어 구멍을 뚫는 방법?
- 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점:
- 응용 프로그램 및 사용 사례 시나리오:
- 결론
- 자주 묻는 질문
인쇄 회로 기판(PCB)을 설계할 때 엔지니어는 종종 보드에 구멍을 뚫어 부품을 장착하거나 커넥터를 부착해야 합니다. 두 가지 일반적인 구멍 유형은 카운터싱크와 카운터보어입니다. 언뜻 보기에 비슷해 보일 수 있지만 카운터싱크와 카운터보어 구멍 사이에는 PCB에서의 사용에 영향을 미치는 중요한 차이점이 있습니다. 두 용어 모두 CNC 가공에서 일반적으로 사용됩니다. 일반적으로 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍이고 카운터보어는 원통형 평평한 바닥 구멍입니다.
이 글에서는 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점을 살펴보고 PCB 설계에서 각각에 대한 최적의 용도를 논의합니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90°와 같이 각도가 다릅니다. 카운터보어는 테이퍼링 없이 서로 평행한 측면이 있습니다. 카운터보어 대 카운터싱크로 시작해 보겠습니다.
카운터싱크와 카운터보어 홀의 차이점:
카운터싱크 홀이란?
카운터싱크 홀은 지루한 드릴링 과정 때문에 카운터싱크 홀보다 더 복잡합니다. 카운터싱크 홀은 나사 모양과 일치하는 표준 모양을 가지고 있어 부착된 나사 캡이 보드 표면보다 약간 아래에 위치합니다. 구멍의 깊이는 나사가 보드 상단에 보이거나 상단을 덮고 모양을 숨기기 위해 더 깊이 박아야 하는지에 따라 다를 수 있습니다.
카운터싱크라는 용어는 보드에 구멍을 뚫는 커터를 설명하는 데에도 사용할 수 있으며, 이를 통해 카운터싱크 나사가 보드 표면 아래에 놓일 수 있습니다. ⌵로 표시됩니다. 카운터싱크는 60°, 82°, 90°, 100°, 110° 또는 120°의 6가지 각도로 만들 수 있으며, 일반적으로 사용되는 각도는 82°와 90°입니다.
카운터보어 구멍이란?
카운터보어 구멍은 PCB 보드에 뚫어야 할 첫 번째 나사일 가능성이 높습니다. 카운터보어 구멍은 원통형의 평평한 바닥 구멍입니다. 이 구멍은 주로 보드 표면에 뚫어서 나사 캡을 고정하거나 보드 표면 아래에 평평하게 놓이도록 합니다. 또한 패스너를 숨길 수 있으므로 깔끔한 마감 처리가 가능합니다. ⌴로 표시됩니다.
제조 관점에서 볼 때, 카운터보어 구멍은 드릴링하기 전에 알아야 할 사항과 고려해야 할 사항이 비교적 적기 때문에 매우 간단합니다. 드릴 깊이와 나사 상단 및 본체의 치수만 알면 됩니다. 그러나 이는 카운터보어 구멍이 표준 나사 캡에만 적합하고 크기나 변형에 유연성이 거의 없다는 것을 의미합니다.
구멍 유형을 선택할 때의 설계 고려 사항
PCB 레이아웃을 계획할 때 엔지니어는 카운터싱크 구멍과 카운터보어 구멍을 선택할 때 다음 요소를 고려해야 합니다.
1) 사용 가능한 보드 공간: 카운터싱크는 테이퍼 모양 때문에 더 많은 면적이 필요합니다.
2) PCB 레이어 위치: 카운터싱크는 외부 레이어를 최적화하는 반면, 카운터보어는 내부 레이어에 더 적합합니다.
3) 필요한 전단 강도: 카운터보어 구멍은 카운터싱크 구멍보다 더 강한 나사 접합을 제공합니다.
4) 환경 노출: 침몰 구멍은 외부 PCB의 방수 기능을 향상시킵니다.
5) 미적 우선순위: 침몰 구멍은 더 매끄러운 표면 마감을 제공합니다.
설계 프로세스 초기에 이러한 기준을 고려하면 선택한 구멍 유형이 애플리케이션에 적합한 기능을 제공하는지 확인하는 데 도움이 됩니다. 구멍 유형을 선택한 후에는 기능적이고 신뢰할 수 있는 PCB를 얻기 위해 적절한 드릴링 및 마무리 단계가 필요합니다.
드릴링 및 마무리 카운터싱크 대 카운터보어 구멍:
카운터싱크 구멍을 뚫는 방법?
일반적으로 이러한 유형의 구멍은 당사 제조 공장의 자동 드릴링 머신으로 만들어집니다. 그러나 구멍을 수동으로 드릴링하려면 다음과 같은 몇 가지 단계를 따라야 합니다.
1) 도구 선택:
드릴, 카운터싱크 비트, 안전 기어 등 필요한 모든 도구와 재료를 준비합니다. 연필로 카운터싱크가 만들어지는 구멍의 중앙에 표시를 합니다. 각도와 크기에 따라 카운터싱크 비트를 선택합니다. 일반적으로 사용되는 각도는 82°와 90°입니다. 카운터싱크 비트 드릴 척을 드릴 또는 드릴 프레스에 놓습니다.
2) 드릴 깊이:
드릴 깊이를 설정하거나 드릴 프레스의 깊이 스톱을 사용하여 카운터싱크를 제어합니다. 목적은 나사 머리가 작업 지점의 표면과 평평하게 놓이도록 돕는 구멍을 만드는 것입니다.
3) 드릴링 프로세스:
드릴 프레스를 표시된 중간 지점에 놓고 드릴링을 시작합니다. 작업물에 카운터싱크 비트를 낮춥니다. 압력을 가하여 매끄럽고 카운터싱크 구멍을 뚫습니다. 카운터싱크 구멍이 만들어지면 스트립 드릴링을 하고 카운터싱크의 깊이와 각도를 확인합니다. 나사 열이 작업물 표면 위로 튀어나오지 않고 카운터싱크에 완전히 맞는지 확인합니다. 카운터싱크 구멍에 거친 모서리나 버가 있는 경우 사포를 사용하여 표면을 청소할 수 있습니다.
카운터보어 구멍을 뚫는 방법?
1) 도구 선택:
드릴 프레스 또는 핸드헬드 드릴, 카운터보어 비트, 고글 및 귀 보호구와 같은 일부 안전 장비가 필요합니다. 카운터보어 비트의 크기는 볼트 또는 나사 머리보다 커야 합니다. 카운터보어는 나사 또는 패스너를 취급하기 위한 더 큰 마운트가 있는 평평한 바닥 구멍을 만듭니다.
2) 크기 조정 및 드릴 비트:
드릴 척에 작은 드릴 비트를 넣은 다음 척을 조여 드릴 비트를 제자리에 고정합니다. 드릴 프레스를 설정하여 구멍의 깊이를 제어합니다. 구멍이 너무 깊지 않고 정확한 깊이에 있도록 합니다.
3) 드릴링 프로세스:
표시된 중간 지점에 드릴 비트를 놓고 천천히 드릴을 시작합니다. 드릴 비트는 작업 구성 요소에 파일럿 홀을 만듭니다. 이 홀은 카운터보어 비트의 지시입니다. 파일럿 홀에서 카운터보어 비트를 줄이고 천천히 드릴링을 시작합니다. 드릴에 적당한 압력을 가하여 카운터보어가 매끈한지 확인합니다.
카운터싱크와 카운터보어 구멍의 주요 차이점:
두 구멍 유형 모두 하드웨어를 보드 표면에 꼭 맞게 놓을 수 있지만 사용에 영향을 미치는 몇 가지 중요한 차이점이 있습니다.
1) 구멍 모양:
주요 차이점은 구멍 모양입니다. 카운터싱크는 원뿔 모양인 반면 카운터보어는 직선 원통형 벽을 가지고 있습니다. 이는 패스너가 보드에 얼마나 평평하게 놓이는지에 영향을 미칩니다.
2) 상단 개구부 크기:
관련하여, 상단 개구부의 크기는 두 구멍 사이에서 다릅니다. 카운터싱크의 상단은 전체 구멍 너비에서 부드럽게 가늘어집니다. 카운터보어는 패스너 직경과 일치하는 상단에 더 넓은 동심원 컷이 있습니다.
3) 수직 벽:
카운터싱크는 각진 측면 벽을 가지고 있는 반면 카운터보어는 수직 벽을 가지고 있습니다. 수직 벽은 패스너에 더 많은 전단 강도를 제공합니다.
4) 바닥 개구부 폭:
카운터보어의 바닥 구멍 개구부는 비슷한 크기의 카운터싱크보다 넓습니다. 이는 패스너 크기를 선택할 때 더 많은 설계 유연성을 제공합니다.
5) 재료 제거:
카운터싱크를 만들기 위해 PCB에서 더 많은 재료가 제거됩니다. 카운터보어는 PCB 재료와 강도를 보존합니다.
카운터싱크는 카운터보링보다 간단한 공정이며 덜 복잡한 도구가 필요합니다. 카운터보링보다 단계가 적기 때문에 공정이 빠릅니다. 반면에 카운터싱크 패스너는 하중이 작은 영역에 분산되기 때문에 카운터보링만큼 강하지 않습니다. 공정으로 인해 재료가 균열될 수 있으므로 단단한 재료에는 적합하지 않습니다.
응용 프로그램 및 사용 사례 시나리오:
카운터싱크 구멍의 일반적인 용도:
● PCB 외부 표면에 플러시 나사를 장착합니다.
● 보드 표면과 평평하게 맞아야 하는 로우 프로파일 볼트 헤드를 수용합니다.
● 노출된 외부 PCB 층에 매끄러운 공기역학적 표면을 제공합니다.
● 얇은 알루미늄 패널이나 커버에 PCB 장착.
카운터보어 구멍의 일반적인 용도:
● 높은 전단강도가 필요한 기계나사 및 볼트 장착.
● 와셔 또는 스페이서를 PCB 표면과 평평하게 놓을 수 있습니다.
● 최소한의 재료 제거로 더 큰 패스너 헤드 수용 가능.
● 무거운 하중을 받는 나사 연결에 최대 강도를 제공합니다.
● 표면 결함을 최소화하면서 내부 PCB 층을 안전하게 결합합니다.
PCB 설계에 어떤 구멍 유형이 더 적합합니까?
PCB에서의 사용법을 살펴보겠습니다. 그러나 두 가지 유형의 구멍은 모두 주로 나무와 금속 표면에 사용됩니다. 카운터보어와 카운터싱크 구멍의 주요 차이점과 사용 사례를 이해하면 가장 적합한 결정을 내릴 수 있습니다. PCB 조립 공정에서 대부분의 제조업체는 카운터싱크 대신 카운터보어 방법을 사용하여 PCB에 불필요한 손상을 방지합니다. 카운터싱크는 사용할 각도와 드릴의 추가 깊이가 필요하기 때문입니다. 카운터싱크는 또한 더 많은 장비와 리소스가 필요하여 제조 공정에 시간이 더 걸릴 수 있으며 보드가 손상될 위험이 있습니다.
결론
카운터싱크와 카운터보어 구멍은 모두 서로 다른 유형의 나사를 사용하여 서로 다른 유형의 재료를 사용합니다. 그러나 둘 다 PCB에서 비슷한 방식으로 작동합니다. 카운터싱크는 원뿔 모양의 구멍을 만드는 반면 카운터보어는 원통 모양의 구멍을 만듭니다. 이 문서에서는 카운터싱크와 카운터보어 구멍의 정의, 유사점, 차이점 및 드릴링 프로세스를 간략하게 설명합니다. 또한 이 문서에서는 이러한 드릴 비트를 용도와 응용 분야에 따라 PCB에서 사용하는 방법과 시기를 보여줍니다.
카운터싱크는 플러시 외부 표면을 제공하는 반면 카운터보어는 특히 내부 층에서 전단 강도를 극대화합니다. 적절한 드릴링 및 마무리 공정을 통해 두 가지 구멍 유형 모두 인쇄 회로 기판에 성공적으로 구현할 수 있습니다. 이 기사에 설명된 주요 차이점을 고려하면 견고하고 신뢰할 수 있는 PCB 구멍 설계로 이어질 것입니다.
자주 묻는 질문
질문: 언제 카운터보어 구멍 대신 카운터싱크 구멍을 선택해야 합니까?
미적 이유, 공기 역학적 효율성 또는 날씨 보호를 위해 매끄럽고 평평한 표면이 필요한 경우 카운터싱크 구멍을 선택합니다. 높은 전단 강도가 필수적이거나 내부 층에 더 큰 패스너 헤드를 수용할 때는 카운터보어 구멍을 사용합니다.
질문: 카운터싱크 구멍이 카운터보어 구멍보다 PCB를 더 약화시키나요?
네, 카운터싱크 구멍은 각진 테이퍼로 더 많은 재료를 제거하기 때문에 강도가 더 낮아지는 경향이 있는 반면, 카운터보어 구멍은 더 많은 재료를 보존합니다.
질문: 같은 구멍에 카운터싱크와 카운터보어를 모두 뚫는 것이 가능합니까?
조합 구멍을 만드는 것은 가능하지만, 추가 드릴링 단계와 정밀한 측정이 필요합니다. 일반적으로 한 가지 유형의 구멍에 고수하는 것이 더 쉽습니다.
질문: 카운터싱크 구멍을 마무리하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?
드릴링 후 구멍 크기에 맞는 카운터싱크 연마 콘을 사용합니다. 가볍게 압력을 가해 버를 제거하고 패스너의 핏을 개선합니다. 너무 과도하게 마무리하지 않도록 주의하세요. 구멍이 커질 수 있습니다.
질문: 카운터보어와 카운터싱크의 치수는 어떻게 지정됩니까?
카운터보어의 경우, 마이너 홀 직경과 더 큰 카운터보어 직경이 모두 지정됩니다. 카운터싱크의 경우, 주요 직경과 마이너 직경이 나열되고, 때로는 테이퍼 각도도 포함됩니다.

지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......