PCB 설계 규칙 검사(DRC) 가이드: 주요 검사 항목과 실행 방법
1 분
PCB를 설계해 실제 제품으로 제작하려면 표준 PCB 제조 공정의 모든 제약 조건을 충족해야 합니다. PCB 설계에서 이러한 제약을 설계 규칙이라고 하며, CAD 소프트웨어에서는 DRC(Design Rule Check, 설계 규칙 검사)를 실행해 규칙 준수 여부를 확인합니다. 기판 구조가 계속 복잡해지면서 설계 규칙을 수동으로 모두 검증하기는 사실상 어려워졌습니다. 따라서 설계자는 PCB 설계 작업을 원활하게 진행할 수 있도록 CAD 소프트웨어에 정확한 규칙을 설정해야 합니다.
DRC는 PCB 설계를 미리 정한 규칙과 비교해 제조 가능성과 기능 요구 사항을 충족하는지 확인하는 절차입니다. 설계 초기부터 정기적으로 DRC를 실행하면 오류를 줄이고 시간과 비용이 드는 재작업을 최소화할 수 있습니다. 다음은 PCB DRC를 효과적으로 실행하는 방법을 단계별로 정리한 가이드입니다.
PCB 설계 워크플로우의 규칙 검사
DRC는 PCB 설계의 여러 단계에 포함해야 하지만 생산성을 유지하려면 검사 실행 방식을 적절히 설정해야 합니다. ECAD 소프트웨어는 전체 또는 일부를 자동화할 수 있는 규칙 검사 기능을 제공합니다. 설계자는 프로젝트를 시작할 때부터 이 기능을 구성하는 것이 좋습니다. PCB 레이아웃을 시작하기 전에 다음 범주의 규칙을 설정합니다.
1. 모든 동박 요소와 부품 사이의 최소 클리어런스
2. 전체 길이, 폭 및 라우팅과 같은 트레이스 제약 조건
3. 차동 페어와 임피던스 제어 등 특정 네트에 적용되는 규칙
4. 솔더 마스크, 패드 간 클리어런스 및 부품 간격과 관련된 DFA 규칙
5. 기판, 비아 및 기계적 외곽과의 클리어런스
이러한 PCB 설계 규칙은 대부분의 DFM 요구 사항을 충족하는 데 도움이 되지만 모든 항목을 수동으로 관리하면 작업이 복잡해지고 오류가 발생하기 쉽습니다. 수동 설계 검토와 함께 자동 규칙 검사를 설계 전반에 적용하면 오류를 초기 단계에서 확인하고 수정할 수 있습니다. 다음에서는 주요 DRC 규칙을 간단히 살펴봅니다.
PCB 설계에서 확인하는 7가지 주요 DRC 항목
1. 간격 제약 조건
- 비아 간 간격: 비아 사이에 허용되는 최소 간격을 지정합니다.
- 네트 간격 유형: 서로 다른 네트 유형에 적용할 간격 규칙을 정의합니다.
- 동박 간격 제약: 동박 패턴 사이의 간격 규칙을 정의합니다.
- 에칭 텍스트와 동박 형상 간격: 에칭 텍스트와 동박 형상 사이의 간격을 검사합니다.
- 패키지 간 간격: 서로 다른 패키지 사이에 필요한 최소 간격을 정의합니다.
2. 선폭 제약 조건
- 선폭 제약: 설계에 사용되는 선의 폭과 관련된 제약 조건입니다.
- 최소 선폭: 트레이스에 허용되는 최소 폭을 지정합니다.
- 최대 선폭: 트레이스에 허용되는 최대 폭을 지정합니다.
3. 비아 제약 조건
- 스택 비아: 설계에서 스택 비아를 생성하고 관리하기 위한 규칙입니다.
- 비아 목록 제약: 사용할 수 있는 비아 유형과 적용 방식에 관한 제약 조건입니다.
- 부품 아래 비아: 지정된 부품 아래에 비아를 배치하지 못하도록 제한하는 규칙입니다.
비아 제약 조건과 PCB 설계에 사용되는 비아 유형은 PCB 비아 종합 가이드에서 자세히 확인할 수 있습니다.
4. 네트 제약 조건
- 네트 물리적 유형: 서로 다른 네트의 물리적 특성과 제약 조건을 정의합니다.
- 차동 페어 제약: 설계에서 차동 페어를 처리하기 위한 규칙입니다.
5. 애뉼러 링
- 애뉼러 링 제약: 애뉼러 링 치수와 관련된 제약 조건입니다.
- SMD 부품 아래의 스루홀 핀: SMD 부품 아래에 스루홀 핀이 잘못 배치되었는지 검사합니다.
- 부품 리드 검사: 부품 리드와 관련된 항목을 확인합니다.
자세한 내용은 PCB 설계의 애뉼러 링 가이드에서 확인할 수 있습니다.
6. 피듀셜과 외곽선 제약 조건
- 피듀셜 검사: 피듀셜 마크가 올바른 위치에 배치되었는지 확인합니다.
- 외곽선 제약: PCB 설계 외곽선과 관련된 제약 조건입니다.
7. 컷아웃 제약 조건
컷아웃 제약: 설계 컷아웃의 형상과 배치에 적용되는 규칙입니다.
제조 적합성 설계 제약 조건
DRC 프로세스 자동화
일반적인 PCB 설계 워크플로우에서 규칙 검사를 효율화하는 방법은 다음 세 가지로 구분할 수 있습니다.
1. 수동 설계 검토: 설계자가 PCB를 직접 검토해 물리적·기능적 요구 사항을 충족하는지 확인합니다. 일반적으로 팀 단위로 기계적·전기적 제약 조건과 같은 특정 항목을 논의하고 검증합니다.
2. 온라인 DRC: 레이아웃과 라우팅 작업 중에는 이 기능을 계속 활성화하는 것이 좋습니다. 작업 과정에서 규칙 위반을 실시간으로 찾고 문제 위치를 시각적으로 표시하므로 즉시 수정할 수 있습니다.
3. 종합 DRC: 설계가 끝나고 출력 파일을 생성할 준비가 되면 종합 DRC를 실행합니다. 모든 규칙을 검사하고 레이아웃 단계에서 놓쳤을 수 있는 위반 사항을 상세 보고서로 생성합니다. 표시된 오류는 설계자가 직접 검토해 수정할 수 있습니다.
커스텀 PCB 설계 규칙 검사(DRC) 실행 방법
1단계: 설계 규칙 설정
앞에서 설명한 것처럼 DRC를 실행하기 전에 설계 규칙을 정의해야 합니다. EasyEDA, KiCad 및 Eagle과 같은 대부분의 PCB 설계 프로그램에서는 프로젝트 요구 사항과 제조사의 권장 기준에 맞춰 규칙을 설정할 수 있습니다. PCB 제조사마다 적용 가능한 공정 기준이 다를 수 있으므로 제조사의 설계 규칙 파라미터를 확인해야 합니다. 일반적으로 관련 규칙은 제조사의 PCB 제조 능력 페이지에서 확인할 수 있습니다.
필요한 클리어런스, 트레이스 형상과 라우팅 한계, 조립 제약 및 프로젝트별 설계 조건을 확인한 뒤 PCB 레이아웃을 시작하기 전에 PCB Rules and Constraints Editor 창에 값을 입력합니다.
2단계: PCB 설계 프로그램에서 DRC 실행
규칙 설정이 끝나면 PCB 설계 프로그램에서 DRC를 실행합니다. 대부분의 도구에는 전체 설계를 자동 분석해 규칙 위반을 찾는 DRC 기능이 내장되어 있습니다. 일반적인 실행 방법은 다음과 같습니다.
소프트웨어의 "Tools" 또는 "Validation" 메뉴에서 DRC 기능을 엽니다. 검사를 시작하면 잠재적인 위반 사항 목록이 생성됩니다. 각 오류에 대한 자세한 설명은 EasyEDA의 DRC 오류 안내에서 확인할 수 있습니다.
3단계: 위반 사항 검토와 수정
DRC가 완료되면 소프트웨어에서 생성한 위반 목록을 검토합니다. 각 위반 항목은 PCB 레이아웃에 표시되며 문제 위치와 유형을 확인할 수 있습니다.
표시된 문제에 따라 레이아웃을 수정합니다. 필요한 경우 트레이스 폭과 간격을 조절하거나 부품 위치를 변경해 각 위반 사항을 해결합니다.
4단계: DRC 다시 실행
설계를 수정한 뒤 DRC를 다시 실행해 모든 위반 사항이 해결되었는지 확인합니다. 오류가 전혀 없는 상태가 될 때까지 여러 차례 수정과 검사를 반복하는 것은 일반적인 과정입니다.
PCB DRC 실행 모범 사례
- DRC를 자주 실행하기: 설계가 끝날 때까지 기다리지 말고 작업 중에도 정기적으로 검사해 오류를 조기에 발견합니다.
- 제조 능력 이해하기: 재설계를 방지하려면 설계 규칙을 제조사가 지원하는 공정 능력에 맞춰야 합니다.
- 중요 오류 우선 처리하기: 일부 DRC 오류는 영향이 크지 않을 수 있지만, 다른 오류는 기능 장애로 이어질 수 있습니다. 제품 기능에 영향을 줄 수 있는 중요 오류부터 해결합니다.
결론

설계 규칙 검사(DRC)는 PCB 설계 과정의 핵심 단계입니다. 레이아웃이 제조 기준을 충족하는지 확인하고 이후 공정에서 비용이 많이 드는 실수를 방지합니다. 설계 규칙을 정확히 이해하고 PCB 설계 프로그램을 적절히 활용하며 제조사와 협력하면 신뢰할 수 있고 제조 가능한 PCB를 설계할 수 있습니다.
지속적인 성장
PCB 제조 공차 분석: 홀·배선·적층 오차를 검토하는 방법
핵심 요약 공차 분석은 CAD 설계값과 실제 제조 편차 사이의 차이를 검토해 PCB 조립 가능성을 확인하는 과정입니다. 환형 링, 홀 공차, 배선 폭과 간격, 층간 정렬, 솔더 마스크 정렬을 우선 확인해야 합니다. 최악 조건 분석, RSS, 몬테카를로 시뮬레이션을 이용해 공차 누적을 평가할 수 있습니다. 설계 단계의 공차 검토와 JLCPCB의 DFM 검토는 불량과 재제작 위험을 줄이는 데 도움이 됩니다. CAD 화면에서는 문제가 없어 보였던 PCB를 제작한 뒤 부품이 맞지 않는 경우가 있습니다. 압입식 커넥터가 홀에 들어가지 않거나 미세 피치 QFN의 위치가 패드와 어긋날 수도 있습니다. 이런 문제를 검토할 때 빠뜨리기 쉬운 것이 공차 분석입니다. 설계 파일의 치수는 정확한 값으로 표시되지만, 제조 공정에는 편차가 있습니다. 홀 크기와 동박 두께가 조금씩 달라지고 적층 과정에서 층의 위치도 미세하게 움직입니다. 각각의 편차는 작아도 합쳐지면 조립에 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 개별 치수가 ......
방열 기판과 LED 및 전원 회로의 방열 기초
전자 공작이나 기판 설계에서는 전류가 흐르는 경로와 함께 열이 빠져나가는 경로도 고려해야 합니다. 특히 LED나 전원 회로는 부품에서 열이 나기 쉬워, 열을 제대로 방출하지 못하면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있습니다. 이 때문에 기판을 설계할 때 방열을 고려하는 것이 중요합니다. 방열 기판은 부품에서 발생한 열이 기판 전체로 퍼지거나 외부로 빠져나가기 쉽게 만든 기판입니다. 고휘도 LED, 파워 LED, 전원 회로, 모터 구동 회로처럼 열이 나기 쉬운 회로에서 중요합니다. 기판 설계에서 방열이 중요한 이유 전자 부품은 작동할 때 어느 정도 열을 냅니다. 작은 LED 하나를 켜는 정도라면 큰 문제가 없을 수 있지만, LED를 여러 개 배치하거나 전원 IC 또는 파워 트랜지스터를 사용한다면 발열을 중요한 설계 요소로 고려해야 합니다. LED에 열이 쌓이면 밝기가 불안정해지거나 발광 효율이 떨어지고 수명이 짧아질 수 있습니다. 전원 회로에서는 전원 IC나 트랜지스터가 과열되면 보호 기능이 작동......
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......