PCB 주문 파일 가이드: Gerber·BOM·CPL 준비 방법
1 분
- PCB 주문에 표준 파일 형식이 필요한 이유
- 온라인 PCB 주문에 필요한 주요 파일
- PCB Gerber 파일이란?
- 표준 Gerber 형식의 종류
- BOM(Bill of Materials)이란?
- Centroid/CPL 파일이란?
- 기타 PCB 제조 데이터 형식
- PCB 파일을 Gerber로 직접 출력해야 하는 이유
인쇄회로기판(PCB)을 주문하려면 기판의 설계와 사양을 제조업체가 정확히 해석할 수 있는 데이터로 제공해야 합니다. 회로도, PCB 레이아웃, 레이어 스택업, 자재 명세서와 부품 배치 정보가 올바르게 준비되어야 설계 의도에 맞게 PCB와 PCBA를 제작할 수 있습니다.
Allegro, Altium Designer, KiCad, Eagle 등 서로 다른 EDA 소프트웨어 사이에서 제조 데이터를 전달하기 위해 Gerber와 같은 표준 형식이 사용됩니다. Gerber 파일을 이용하면 제조업체가 특정 설계 프로그램의 원본 파일에 의존하지 않고 PCB 형상을 해석할 수 있습니다.
PCB 주문에 표준 파일 형식이 필요한 이유
- 표준화: 설계 데이터를 일관되고 제조업체가 공통으로 이해할 수 있는 방식으로 전달합니다.
- 상세 정보: 동박 패턴, 솔더 마스크, 실크스크린, 외곽선, 드릴 홀, 레이어 스택업과 부품 배치 등 제조에 필요한 정보를 포함합니다.
- 호환성: 서로 다른 PCB 설계 도구에서 생성한 데이터를 제조 시스템으로 전달할 때 발생할 수 있는 해석 오류를 줄입니다.
온라인 PCB 주문에 필요한 주요 파일
PCB 제작에는 일반적으로 RS-274X Gerber 파일과 Excellon 드릴 파일이 필요합니다. PCB 조립까지 주문한다면 BOM과 CPL도 함께 준비해야 합니다. 현재 JLCPCB가 권장하는 BOM 및 CPL 형식은 .csv, .xls, .xlsx입니다.
- Gerber/제조 데이터: RS-274X, Gerber X2 등이 대표적이며 IPC-2581과 ODB++도 제조 데이터 교환 형식으로 사용됩니다. 실제 접수 가능 형식은 주문할 제조업체에서 확인해야 합니다.
- BOM(Bill of Materials): PCB 조립에 필요한 부품 목록입니다.
- CPL(Component Placement List): 부품의 좌표와 회전 방향을 담은 배치 데이터로 Centroid, Pick-and-Place, PNP 또는 XY 데이터라고도 합니다.
PCB Gerber 파일이란?
PCB Gerber 파일은 PCB 레이아웃의 제조 정보를 전달하는 표준 벡터 데이터 형식입니다. 일반적으로 상·하단 및 내부 동박층, 솔더 마스크, 실크스크린, 솔더 페이스트와 보드 외곽선 등 각 레이어의 형상을 개별 파일로 표현합니다.
Gerber 데이터는 CAM 검토와 PCB 제조에 사용됩니다. 드릴 홀의 위치와 크기는 보통 별도의 Excellon NC Drill 파일로 제공합니다. 이 데이터가 실제 생산 과정에서 어떻게 사용되는지는 PCB 제조 공정 단계별 가이드에서 확인할 수 있습니다.
표준 Gerber 형식의 종류
- RS-274D: 오래된 기본 형식으로, 형상과 크기를 정의하는 별도의 애퍼처 파일이 필요합니다. 파일 누락과 해석 오류 가능성이 있어 현재 PCB 제작용으로는 일반적으로 권장되지 않습니다.
- RS-274X: 애퍼처 정의를 파일 내부에 포함하는 확장 Gerber 형식입니다. 대부분의 PCB CAD 도구에서 지원하며 제조 데이터 전달에 널리 사용됩니다.
드릴 파일은 일반적으로 Gerber 파일이 아닙니다. Excellon NC Drill 형식으로 생성되며 홀의 위치와 크기 등 가공 정보를 제조업체에 전달합니다. 드릴 파일 누락은 주문 검토에서 자주 발견되는 문제이므로 Gerber를 출력할 때 함께 생성해야 합니다.
Gerber와 드릴 파일은 하나의 압축 파일로 묶어 업로드하는 것이 좋습니다. JLCPCB는 .zip 또는 .rar 압축 파일을 지원하며, EasyEDA와 같은 설계 도구에서는 Gerber와 드릴 파일을 함께 출력할 수 있습니다.
BOM(Bill of Materials)이란?
BOM은 제품이나 조립품에 사용되는 부품 목록입니다. JLCPCB의 턴키 PCB 조립 서비스를 이용할 경우 BOM에는 JLCPCB가 조달하여 기판에 실장할 부품 정보가 포함됩니다. 설계 단계부터 BOM을 작성하고 관리하면 주문 시 부품 누락과 지정자 불일치를 줄일 수 있습니다.
자동 부품 매칭을 원활하게 하려면 JLCPCB의 표준 BOM 형식과 필드명을 사용하는 것이 좋습니다. 일반적인 BOM은 .csv, .xls 또는 .xlsx 형식으로 준비하며 다음 정보를 포함합니다.
- 부품 번호: 각 부품을 식별하는 제조업체 부품 번호(MPN)입니다.
- 설명 또는 값: 저항, 커패시터, IC 등 부품의 종류와 사양입니다.
- 수량: 필요한 부품 개수입니다.
- 참조 지정자: R1, C2, U3처럼 PCB에서 부품 위치를 식별하는 레퍼런스입니다.
- 제조업체 정보: 정확한 부품을 확인하고 조달하는 데 필요한 제조사 정보입니다.
JLCPCB에서 실장하지 않을 부품은 BOM과 CPL 양쪽에서 일관되게 제외하거나 업로드 과정에서 미실장으로 지정해야 합니다. 두 파일의 참조 지정자와 부품 정보가 서로 일치하는지도 확인하십시오.
Centroid/CPL 파일이란?
Centroid 파일은 조립 장비에 부품의 위치와 방향을 전달하는 데이터입니다. Pick-and-Place, PNP, XY Data 또는 CPL이라고도 합니다. 이 파일에는 일반적으로 참조 지정자, X·Y 좌표, 회전값과 기판 면(Top/Bottom)이 포함됩니다.
- Designator: 각 부품을 식별하는 참조 지정자입니다. 개별 지정자는 각각 별도의 행과 좌표를 가져야 합니다.
- X·Y 좌표: 부품 중심의 위치를 나타냅니다. X와 Y는 별도 열로 작성합니다.
- Rotation: PCB에 실장되는 부품의 회전 방향을 0~360° 값으로 나타냅니다. CAD 도구별 기준이 다를 수 있으므로 업로드 후 미리보기에서 방향을 확인해야 합니다.
- Layer/Side: 부품이 기판의 상단 또는 하단에 실장되는지 표시합니다.
일부 CAD 프로그램은 픽앤플레이스 장비로 배치하지 않는 스루홀 부품을 CPL에서 제외할 수 있습니다.
기타 PCB 제조 데이터 형식
IPC-2581
IPC-2581은 공급업체에 종속되지 않는 개방형 XML 기반 PCB 데이터 교환 형식입니다. PCB 레이아웃, 부품, 넷리스트, 드릴과 스택업 정보를 하나의 표준 데이터 구조로 전달할 수 있습니다.
- 통합 데이터: 트레이스, 패드, 비아, 스택업, 부품 번호, 배치 좌표, 넷리스트 및 드릴 정보를 포함할 수 있습니다.
- XML 기반: 기계에서 구조적으로 해석하기 쉽고 데이터 교환에 유연합니다.
- 양방향 데이터 교환: 설계자와 제조업체 사이의 데이터 전달과 피드백에 활용할 수 있습니다.
ODB++
ODB++는 Valor에서 개발했으며 현재 Siemens EDA 생태계에서 사용되는 계층형 PCB 제조 데이터 형식입니다. 설계, 넷리스트, 부품, 드릴, 조립, 제작 및 테스트 데이터를 하나의 패키지로 통합할 수 있습니다.
- 포괄적인 데이터 통합: 제조와 조립에 필요한 여러 종류의 정보를 함께 전달합니다.
- 단일 패키지: 여러 개별 파일을 관리하면서 발생할 수 있는 누락과 버전 혼선을 줄일 수 있습니다.
PCB 파일을 Gerber로 직접 출력해야 하는 이유
PCB 제조용 데이터를 설계자가 직접 Gerber와 드릴 파일로 출력하면 제조업체가 원본 CAD 파일을 변환하는 과정에서 생길 수 있는 해석 차이를 줄일 수 있습니다. 부품명, 배치 번호, 실크스크린 및 제조 레이어가 설계 의도대로 출력되었는지 Gerber 뷰어로 확인한 뒤 전달하십시오.

PCB 주문 파일을 표준 형식으로 준비하면 설계 데이터의 호환성을 높이고 제조 오류 가능성을 줄일 수 있습니다. PCB 제작에는 Gerber와 드릴 파일을, PCB 조립에는 BOM과 CPL을 추가로 준비하고 업로드 후 미리보기와 DFM 결과를 반드시 확인하십시오.

지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......