비정형 PCB 패널화 가이드: V-Cut 불량 사례와 개선 방법
1 분
- 사례 1
- 사례 2
실제 생산 현장에서 JLCPCB는 V-Cut 가공 조건이 충분히 고려되지 않은 PCB 패널 설계를 처리해야 하는 경우가 많습니다. 크기가 같고 외형이 규칙적인 직사각형 기판은 여러 장을 단순히 배열하는 방식으로 패널화할 수 있습니다. 그러나 크기가 서로 다르거나 외형이 불규칙한 비정형 PCB에는 이러한 단순 패널 설계를 적용하기 어렵습니다. 생산에 사용되는 장비의 가공 능력과 요구 조건까지 함께 고려해야 합니다. 아래에서는 실제 사례를 통해 잘못된 패널 설계의 문제점을 구체적으로 살펴보겠습니다.
사례 1
아래 사례에서는 비정형 PCB 주위에 더미 채움 영역을 추가했지만, 왼쪽 위와 왼쪽 아래 모서리 등에 기계적 지지 구조가 없습니다. 이 부분을 밀링하면 한쪽 끝만 지지된 상태가 되며, V-Cut 장비를 통과하는 동안 변형될 수 있습니다. 그 결과 외형 가공 과정에서 하중이 고르게 분산되지 않아 V-Cut 선이 직선으로 가공되지 않고, 기판이 불량으로 폐기될 수 있습니다.
아래와 같이 패널화하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.
다음 이미지도 같은 원리를 보여 줍니다. 지지점의 하중 지지 면적이 작기 때문에 형상은 달라도 앞선 사례와 마찬가지로 V-Cut 가공에 적합하지 않습니다.
사례 2
아래 이미지는 문제점을 바로 알아보기 어려울 수 있지만, 이 패널화 방식에도 문제가 있습니다. 사례 1에서 확인한 내용을 바탕으로 세부 구조를 살펴보면 원인을 파악할 수 있습니다.
올바른 패널화에서는 왼쪽과 오른쪽에 연결 탭을 추가해 가장 왼쪽 가장자리에 수평 방향 장력을 제공합니다.
이번에는 수평 방향의 균형이 부족해 V-Cut 위치가 어긋나는 또 다른 패널화 사례를 살펴보겠습니다.
아래 이미지는 지지력을 확보하기 위해 공정 가장자리를 추가한 올바른 패널화 방법을 보여 줍니다.
다음 이미지는 왼쪽과 오른쪽에 V-Cut을 적용하지 않고, 라우팅(CNC 밀링) 방식으로 외형을 가공한 올바른 패널화 방법을 보여 줍니다.
지속적인 성장
방열 기판과 LED 및 전원 회로의 방열 기초
전자 공작이나 기판 설계에서는 전류가 흐르는 경로와 함께 열이 빠져나가는 경로도 고려해야 합니다. 특히 LED나 전원 회로는 부품에서 열이 나기 쉬워, 열을 제대로 방출하지 못하면 고장이 나거나 수명이 짧아질 수 있습니다. 이 때문에 기판을 설계할 때 방열을 고려하는 것이 중요합니다. 방열 기판은 부품에서 발생한 열이 기판 전체로 퍼지거나 외부로 빠져나가기 쉽게 만든 기판입니다. 고휘도 LED, 파워 LED, 전원 회로, 모터 구동 회로처럼 열이 나기 쉬운 회로에서 중요합니다. 기판 설계에서 방열이 중요한 이유 전자 부품은 작동할 때 어느 정도 열을 냅니다. 작은 LED 하나를 켜는 정도라면 큰 문제가 없을 수 있지만, LED를 여러 개 배치하거나 전원 IC 또는 파워 트랜지스터를 사용한다면 발열을 중요한 설계 요소로 고려해야 합니다. LED에 열이 쌓이면 밝기가 불안정해지거나 발광 효율이 떨어지고 수명이 짧아질 수 있습니다. 전원 회로에서는 전원 IC나 트랜지스터가 과열되면 보호 기능이 작동......
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......