표면 실장 PCB의 설계 과정
1 분
- 표면실장기술(SMT)은 스루홀 기술과 어떻게 다른가?
- 표면실장 PCB의 설계 과정
- PCB 조립 서비스를 3단계로 간단하게 이용하세요:
표면실장기술(SMT)은 전자부품을 인쇄회로기판(PCB) 표면에 직접 부착하는 평면 기술입니다. 부품 리드를 PCB의 구멍에 삽입해야 하는 기존의 관통홀 기술과 달리, SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착합니다. SMT는 더 작은 부품 크기, 향상된 제조 효율성, 자동화된 조립 공정과의 더 나은 호환성과 같은 이점을 제공합니다.
또한 기판의 주어진 면적에 더 많은 부품을 장착할 수 있게 합니다. 두 기술 모두 동일한 기판에서 사용할 수 있으며, 스루홀(Through-hole) 기술은 대형 변압기나 방열판이 있는 전력 반도체와 같이 표면 실장에 적합하지 않은 부품에 주로 사용됩니다.
표면실장기술(SMT)은 스루홀 기술과 어떻게 다른가?
표면실장기술(SMT)과 스루홀기술(TH)은 PCB에 부품을 부착하는 두 가지 방식입니다. SMT는 부품을 기판 표면에 직접 장착하여 소형화와 고밀도 설계가 가능하며, 일반적으로 자동화된 조립과 리플로우 솔더링을 사용합니다. TH는 부품의 리드를 PCB의 구멍을 통해 삽입하고 반대쪽에서 납땜하는 방식으로, 더 강한 기계적 결합을 제공하여 스트레스를 받기 쉬운 부품에 이상적입니다. SMT는 효율성과 소형화로 현대의 대량 생산 전자제품에서 선호되며, TH는 항공우주 및 시제품 제작과 같이 견고성과 쉬운 수리가 필요한 응용 분야에서 사용됩니다.
SMD는 플러그인 브레드보드(빠른 스냅앤플레이 프로토타이핑 도구)와 직접 사용할 수 없어서, 모든 프로토타입마다 맞춤형 PCB가 필요하거나 SMD를 핀 리드가 있는 캐리어에 장착해야 합니다. 특정 SMD 부품 주변의 프로토타이핑을 위해서는 더 저렴한 브레이크아웃 보드를 사용할 수 있습니다.
표면실장 PCB의 설계 과정
1. 기본설계
SMT PCB를 설계하는 첫 번째 단계는 회로도를 만드는 것입니다. 이 회로도는 회로의 청사진 역할을 하며 각 부품이 어떻게 연결되는지 정의합니다. 최근에 저는 EasyEDA 소프트웨어 프로젝트를 다뤘고 여기 몇 가지 중요한 세부사항이 있습니다. 더 자세히 알아보려면, 전자 회로도 캡처링에 대한 포괄적인 가이드를 참조하세요.
- 사용 가능한 라이브러리에서 적절한 표면실장 부품을 선택하십시오.
- 구성 요소 간의 모든 연결("네트")이 올바르게 매핑되어 있는지 확인하십시오.
- 쉬운 참조를 위해 주요 신호와 전원 분배에 라벨 부여하세요.
회로도는 전체 설계의 기초를 형성하고 모든 부품이 의도한 대로 상호작용할 것을 보장하기 때문에 매우 중요합니다.
2. 부품 라이브러리 선택하기
표면실장 부품은 일반적으로 스루홀 부품보다 작아서 소형 디자인에 적합합니다.
SMT PCB용 부품을 선택할 때:
- SMT에 적합한 패키지 크기를 가진 부품 선택하세요.
- 부품이 쉽게 구할 수 있고 조립 공정에 적합한지 확인하세요.
대부분의 PCB 설계 소프트웨어는 설계 과정에서 시간을 절약할 수 있는 표준 표면실장 부품의 내장 라이브러리를 제공합니다.
3. PCB 레이아웃 및 부품 배치
회로도가 완성되면 다음 단계는 PCB 레이아웃으로 옮기는 것입니다. 이 단계는 부품을 배치하고 전기적 연결(Traces)을 만드는 작업을 포함합니다.
SMT PCB 레이아웃에서 고려해야 할 주요 사항은 다음과 같습니다:
- 부품 배치 최적화: 기능별로 컴포넌트를 그룹화하고, 마이크로컨트롤러와 전원 공급장치와 같은 중요 부품를 우선적으로 배치하세요.
- 열 관리: 특히 전력 소비가 많은 부품의 경우 열 방출이 매우 중요합니다.
- 크로스토크와 EMI 방지: 고주파 신호는 전자기 간섭(EMI)에 취약합니다. 민감한 신호선을 짧게 유지하고 아날로그와 디지털 신호를 분리하세요.
4. PCB 라우팅
라우팅은 PCB의 부품들을 연결하는 전기적 경로(Traces)를 그리는 과정을 의미합니다. PCB 라우팅 시 주의해야 할 주요 사항은 트레이스 폭과 간격, 전원 및 접지면, 비아 배치입니다.
5. 설계 규칙 검사 (DRC) 및 전기 규칙 검사 (ERC)
설계를 최종 확정하기 전에 설계 규칙 검사(DRC)와 전기 규칙 검사(ERC)를 실행하여 PCB가 전기적 및 제조 지침을 모두 준수하는지 확인합니다. DRC는 적절한 간격, 트레이스 폭 및 부품 배치를 보장하고, ERC는 연결되지 않은 네트 또는 기타 잠재적 문제를 확인합니다.
6. 거버 파일 생성하기
설계가 완료되고 검증되면 다음 단계는 거버 파일을 생성하는 것입니다. 이 파일들은 PCB 제조업체가 기판을 제작하는 데 필요한 상세 정보를 포함합니다. 거버 파일에는 구리 배선, 솔더 마스크, 실크스크린, 드릴링 데이터와 같은 각 PCB 레이어에 대한 데이터가 포함됩니다.
PCB 조립 서비스를 3단계로 간단하게 이용하세요:
업로드: 거버, BOM, CPL 파일을 업로드하여 즉시 견적을 받아보세요.
선택: 조립할 부품과 구성품을 선택하세요. 조립 가격은 기본 설정비 $8.00부터 시작하며, 접합부당 최소 조립비는 $0.0017입니다.
수령: 주문, 부품 조달 및 PCB 시제품 제작까지 간소화된 프로세스로 반복, 개선하여 정시에 납품할 수 있습니다.
결론:
표면 실장 PCB 설계는 세심한 계획, 정확한 부품 배치, 제조 세부사항에 대한 주의가 필요한 다면적입니다. 회로도 작성부터 거버 파일 생성 및 프로토타입 제작에 이르기까지 각 단계는 설계의 성공을 보장하는 데 중요한 역할을 합니다. SMT가 어떻게 그리고 왜 더 나은 가격 대비 성능비를 제공하는지 확인해보세요.
이러한 단계를 따르고 모범 사례를 염두에 두면 다양한 전자 응용 분야에 사용할 수 있는 신뢰성 높고 성능이 우수한 SMT PCB를 제작할 수 있습니다. 소비자 가전제품, 자동차 시스템 또는 산업용 기계를 위한 설계를 하든, SMT PCB 설계를 마스터하면 더욱 효율적이고 혁신적인 제품을 만들 수 있습니다.
지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......