PCB 비아 텐팅 설정 방법: Altium Designer와 Protel 99
1 분
- 비아 텐팅이란?
- Gerber 출력과 비아 텐팅
- 비아 텐팅이 중요한 이유
- Altium Designer에서 비아 텐팅 설정하기
- Protel 99에서 비아 텐팅 설정하기
- 마무리
- 비아 텐팅 FAQ
비아 텐팅이란?
비아 텐팅(Via Tenting)은 비아 패드와 홀을 솔더 마스크 잉크, 즉 솔더 레지스트로 덮어 솔더가 패드에 달라붙지 않도록 하는 처리입니다. 많은 PCB에서 사용하는 일반적인 비아 마감 방식입니다.
비아 텐팅은 비아의 솔더 유입과 오염 가능성을 줄이는 PCB 설계 항목입니다. 이 가이드에서는 Altium Designer(AD)와 Protel 99 같은 PCB 레이아웃 소프트웨어에서 텐팅을 설정하고 제조용 Gerber 파일에 올바르게 반영하는 방법을 설명합니다.
검사 기준: 리플로우 또는 수동 납땜 후 텐팅하도록 지정한 비아 패드에는 솔더가 부착되지 않아야 합니다. 단, 텐팅은 비아를 수지로 충진하거나 밀폐하는 공정과 다릅니다.
핵심 요약
- 최종 비아 노출 여부는 Gerber 솔더 마스크 데이터로 확인합니다.
- 상면과 하면의 텐팅은 각각 별도로 설정할 수 있습니다.
- 홀 크기가 커질수록 솔더 마스크만으로 완전히 덮기 어려울 수 있습니다.
- 출력 후 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔더 마스크 개구부가 없는지 확인합니다.
Gerber 출력과 비아 텐팅
JLCPCB 주문 화면에는 비아 처리 방식(Via Covering)을 선택하는 항목이 있으며 텐티드(Tented)가 일반적으로 사용됩니다. 하지만 Gerber로 주문할 때 실제 비아의 노출 상태는 제출한 솔더 마스크 레이어의 개구 데이터가 기준이 됩니다. 주문 화면의 옵션만으로 잘못 출력된 Gerber 설정을 대신할 수 없으므로 제출 전에 파일을 확인해야 합니다.
비아 텐팅이 중요한 이유
텐티드 비아는 리플로우나 웨이브 솔더링 과정에서 솔더가 비아 홀로 흘러 들어가는 현상을 줄입니다. 솔더 마스크로 안정적으로 덮을 수 있는 크기는 홀 직경과 마스크 공정 조건에 따라 달라집니다. 원문은 홀 직경 0.4mm 이하를 권장하고 0.5mm까지를 상한으로 제시하지만, 큰 비아는 완전한 피복이 보장되지 않을 수 있습니다. 전류 용량과 라우팅 조건을 우선 검토하고 주문 시점의 제조 역량을 확인하세요.
비아 인 패드처럼 패드 평탄도와 납땜성이 중요한 구조에는 단순 텐팅이 아니라 플러깅, 충진과 캡핑 공정이 필요할 수 있습니다. AD와 Protel 99의 기본 출력 결과는 설계 규칙과 템플릿에 따라 달라질 수 있으므로, 기본값을 가정하지 말고 솔더 마스크 레이어를 직접 검토해야 합니다.
Altium Designer에서 비아 텐팅 설정하기
1. Altium Designer에서 PCB 설계를 엽니다. 비아를 두 번 클릭해 Properties를 연 뒤 Force complete tenting on top과 Force complete tenting on bottom을 선택합니다.
- Force complete tenting on top: 비아를 상면 솔더 마스크로 덮습니다.
- Force complete tenting on bottom: 비아를 하면 솔더 마스크로 덮습니다.
2. 방금 수정한 비아를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 Find Similar Objects를 선택합니다. 대화 상자에서 Solder Mask Tenting - Top/Bottom 관련 조건을 지정한 뒤 OK를 눌러 대상 비아에 적용합니다. Altium Designer 버전에 따라 속성 창의 명칭과 일괄 편집 방식은 조금 다를 수 있습니다.
설정을 마친 뒤 Gerber를 출력하면 지정한 비아가 상면 또는 하면 솔더 마스크로 덮이도록 데이터가 생성됩니다.
Protel 99에서 비아 텐팅 설정하기
1. Protel 99에서 PCB 설계를 열고 Design → Rules로 이동합니다. 규칙 메뉴에서 Solder Mask Expansion을 선택한 뒤 두 번 클릭해 설정을 엽니다.
텐팅 규칙 설정 화면
2. Solder Mask Expansion Rule에서 확장 방식을 Manual로 지정하고 비아에 음수 확장값을 입력합니다. 원문의 예시는 -0.1mm이며, 개구부가 완전히 닫히도록 하려면 설정값의 절댓값이 비아 패드의 마스크 개구 반경을 덮을 수 있어야 합니다. 실제 결과는 패드 크기와 해당 버전의 규칙 계산 방식을 기준으로 Gerber에서 확인하세요.
OK를 눌러 규칙을 저장한 뒤 Gerber 파일을 출력합니다. 이렇게 하면 지정한 비아에 텐팅용 솔더 마스크 데이터가 적용됩니다.
마무리
비아 텐팅은 Gerber 출력 전에 반드시 확인해야 하는 솔더 마스크 설정입니다. Altium Designer나 Protel 99에서 상면과 하면의 텐팅 규칙을 지정하면 제조 데이터에 의도한 비아 피복 상태를 반영할 수 있습니다. 다만 큰 비아나 비아 인 패드는 단순 텐팅만으로 원하는 평탄도와 밀폐 효과를 얻지 못할 수 있으므로 용도에 맞는 비아 처리 공정을 선택해야 합니다.
JLCPCB에 파일을 제출하기 전 온라인 Gerber 뷰어에서 비아 위 솔더 마스크 개구부가 의도대로 생성되었는지 확인하는 것이 좋습니다.

비아 텐팅 FAQ
JLCPCB 주문 화면에서 Via Covering을 선택해도 설계 소프트웨어에서 텐팅을 설정해야 하나요?
네. Gerber 주문에서는 솔더 마스크 레이어가 최종 비아 노출 상태를 결정하므로 설계 파일과 출력 데이터를 먼저 올바르게 설정해야 합니다.
비아를 완전히 텐팅하기에 적합한 홀 직경은 얼마인가요?
원문은 0.4mm 이하를 권장하고 0.5mm까지를 제시합니다. 다만 완전 피복 가능 여부는 마스크 공정과 보드 사양에 따라 달라지므로 최신 제조 역량을 확인해야 합니다.
PCB 한쪽 면에만 비아 텐팅을 적용할 수 있나요?
가능합니다. Altium Designer에서 상면 또는 하면의 Force complete tenting 옵션만 선택해 한쪽 면에 적용할 수 있습니다.
Gerber 출력 후 텐팅을 어떻게 확인하나요?
Gerber 뷰어에서 상면·하면 솔더 마스크 레이어를 열고 대상 비아 위에 마스크 개구부가 생성되지 않았는지 확인합니다.
지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......