PCB 열 관리용 서멀 비아(Thermal Via)
1 분
서멀(열) 비아는 PCB의 한 층에서 다른 층으로 열을 전달하도록 설계된 특수한 비아입니다. 이러한 비아는 열을 생성하는 부품 근처에 배치되어 열 경로를 형성하며, 이를 통해 열을 방출하고 과열 위험을 줄이는 데 기여합니다. 서멀 비아는 열 싱크, 열 패드 또는 구리 플레인과 함께 사용되어 효과를 극대화할 수 있습니다. 이는 단순히 표면 실장된 열원 부품 아래에 위치한 도금된 관통 구멍(PTH)으로, 열 전달을 가능하게 합니다.
서멀 비아는 PCB의 상단 구리 층에서 하단 면으로 낮은 열 저항 경로를 제공합니다. 단일 비아만으로는 열을 효과적으로 방출하기 어려우며, 일반적으로 다수의 비아 배열이 필요합니다. 전자공학 및 PCB 설계에서는 적절한 열 관리가 필수적이며, 효과적인 PCB 열 관리는 기판의 과열을 방지하고 설계 팀의 부담을 줄이는 데 핵심적인 역할을 합니다.
열 관리의 필요성
PCB 설계에서 효과적인 열 관리는 전자 시스템 고장의 50% 이상을 차지하는 과도한 열로 인한 문제를 예방할 수 있습니다. PCB에서 열은 주로 프로세서, LED, 전력 조절기와 같은 고출력 부품에서 발생합니다. 주요 고려 사항으로는 구리 면적, PCB 두께, 소재 등 열 저항에 영향을 미치는 요인을 최소화하는 것이 포함됩니다. 설계 초기 단계에서 전력 부품을 분석하고 제조업체 데이터를 활용하는 등의 전략은 효과적인 열 방출을 보장합니다. 또한 대류, 복사, 열 싱크와 같은 기술을 통해 PCB에서 열을 효율적으로 방출할 수 있습니다. 고성능 전자기기에서 기능을 유지하고 비용을 절감하며 고장을 방지하려면 열 관리를 위한 선제적 계획이 필수적입니다.
서멀(열) 비아의 열 관리 지원 방법
서멀 비아는 부품에서 발생한 열이 접지 플레인이나 외부 열 싱크와 같은 열 방출이 용이한 영역으로 이동할 수 있는 경로를 제공합니다. 이러한 메커니즘은 국부적인 과열을 방지하고 안정적인 동작을 보장합니다. 그러나 서멀 비아는 추가 시 보드 공간을 차지하며, 경우에 따라 실질적인 이점이 제한될 수 있습니다.
서멀 비아는 PCB의 두 층 사이에서 전류를 운반하지 않고, 열 전달만을 목적으로 설계된 비아입니다. 이러한 비아의 주요 목표는 가열된 표면에서 더 차가운 표면으로 열을 효과적으로 전달함으로써, 과열을 방지하는 것입니다. 일반적으로 가열된 표면은 부품 아래의 패드이며, 더 차가운 표면은 PCB 내부의 구리 플레인이 될 수 있습니다. 반대편 구리 표면과 연결되지 않은 서멀 비아는 비효율적이며, 적절한 열 전달을 위해서는 가열된 표면에서 더 차가운 표면으로 열이 원활히 흐를 수 있는 상호 연결된 구조가 필수적입니다.
서멀(열) 비아의 효과
서멀 비아가 "효과적"이라는 것은 무엇을 의미할까요? 한 가지 해석은 서멀 비아가 추가됨에 따라 서멀 비아를 통해 전달되는 온도 강하가 감소한다는 것입니다. 즉, 가열된 표면에서 더 많은 열이 효율적으로 전달된다는 의미입니다. 우리는 서멀 비아의 효과를 패드의 절대 온도가 주변 환경(또는 주변 온도) 대비 얼마나 감소했는지로 판단합니다.
그러나 이 개념은 추가적인 문제를 야기할 수 있습니다. 강조하듯이, 온도는 "지점(point)" 개념입니다. 즉, 온도는 패드나 트레이스의 특정 지점마다 다르게 나타날 수 있으며, 이는 온도에 영향을 미치는 모든 요소가 지점별로 달라지기 때문입니다. 열 프로파일 이미지를 참고하면, 하나의 서멀 비아 상단 온도는 50.32°C이고, 가까운 다른 비아의 온도는 46.99°C입니다. 패드 중심부의 온도는 약 50.57°C이며, 몇 밀리미터 떨어진 지점의 온도는 48.91°C입니다. 이러한 이유로 패드의 최대 온도를 기준 온도로 삼는 것이 적합하다고 판단됩니다.
서멀(열) 비아의 서멀(열) 프로파일
서멀 비아는 PCB의 열 저항을 효율적으로 낮추어 열이 기판 전체로 더 균등하게 확산되도록 합니다. 그러나 그 성능은 비아 직경, 수량, 도금 두께와 같은 요소에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어, 열원 아래에 배치된 여러 개의 작은 서멀 비아는 적은 수의 큰 서멀 비아보다 더 나은 성능을 발휘하는 경우가 많습니다.
서멀(열) 비아 설계 고려 사항
- 크기와 수량: 작고 밀집된 비아 배열은 열 방출에 더욱 효과적입니다.
- 비아 도금: 두꺼운 구리 층으로 도금된 비아는 열 전달 성능을 향상시킵니다.
- 서멀 패드: 서멀 비아를 열 방출 패드나 플레인과 함께 사용하면 효율이 극대화됩니다.
- 재료 채우기: 조립 중 납땜 흡수가 발생하지 않도록 필링 비 또는 플러그 비아를 사용하는 것이 중요합니다.
- 배치: 서멀 비아는 열원 바로 아래에 배치하여 최대한의 열 방출 효율을 확보해야 합니다.
- 비용 고려: 비아 밀도와 제조 제약 조건을 균형 있게 조정하여 비용 효율성을 유지해야 합니다.
서멀(열) 비아를 언제 사용해야 할까
서멀 비아는 다음과 같은 상황에서 필수적입니다:
- 고출력 장치(예: LED, MOSFET)를 사용하는 경우
- PCB 설계에 고밀도 부품 배치가 포함된 경우
- 설계에 열 싱크나 열 패드가 통합된 경우
- 고온 환경에서 사용되며 고급 열 방출 전략이 필요한 경우
서멀 비아의 수와 위치는 열 저항에 직접적인 영향을 미칩니다. 열원 근처에 비아를 가깝게 배치하면 열 방출 속도가 증가하여 열 저항이 낮아집니다. 서멀 비아는 양면 보드에서 상단과 하단 구리 층을 연결하거나 PCB의 여러 층을 연결하여 사용할 수 있습니다.
서멀(열) 비아 배열 배치 방법
서멀 비아의 직경은 다양하게 설정할 수 있지만, 최적의 열 전도성을 위해 권장되는 최종 직경은 0.30mm입니다. 비아 간격의 최적 거리는 0.80mm로 설정하는 것이 가장 효과적입니다. 비아 배열을 배치하기 전에 비아 간 거리를 먼저 확인하는 것이 좋으며, 간격은 열원 부품의 특성에 따라 조정될 수 있습니다. 이후에는 비아를 열 방출 플레이트의 하단 표면 바로 아래에 배치하는 것이 이상적입니다.
열 방출 플레이트 바로 아래에 위치한 비아만으로는 열 방출이 충분하지 않을 경우, IC 주변부에도 추가 비아를 배치할 수 있습니다. 이러한 비아는 IC와 최대한 가까운 위치에 배치하는 것이 중요합니다. 서멀 비아의 직경, 개수, 형태 및 관련 설계 파라미터는 기업별 설계 규칙에 따라 다를 수 있습니다. 이러한 요소를 고려하여 설계를 최적화하고, 열 방출 효과를 극대화하기 위한 연구 및 구현 단계에서 이를 반드시 반영해야 합니다.
또한, 시뮬레이션 도구를 활용하여 열 패드의 크기와 형태를 정의하고, 더 큰 열 부하를 처리할 수 있는 최적의 기판 소재를 선택할 수 있습니다. 시뮬레이션 도구는 부품 성능을 분석하고, PCB 내의 잠재적인 열집점(hotspot)을 파악하는 데 유용합니다. 시뮬레이션을 통해 PCB 상단 표면과 하단 구리 플레인 간의 열 흐름을 시각화하고, 열 저항과 비아 수 간의 관계를 명확히 확인할 수 있습니다.
다른 열 관리 방법과의 비교
서멀(열) 비아는 매우 효율적이지만, 다음과 같은 다른 열 관리 전략과 함께 사용하는 경우가 많습니다:
- 열 싱크: 외부에서 열을 방출하는 구조로, 추가적인 조립 과정이 필요합니다.
- 서멀 패드: 매우 효과적이지만 제조 비용이 증가할 수 있습니다.
- 구리 플레인: 열 확산에 유용하지만, 고출력 응용 분야에서는 단독으로 충분하지 않을 수 있습니다.
결론
서멀 비아는 고출력 응용 분야에서 열을 방출하기 위한 비용 효율적이고 효과적인 수단으로, PCB의 신뢰성을 높이고 성능을 향상시키며 컴팩트한 설계를 가능하게 합니다. 설계 과정에서 비아의 배치, 크기, 수량을 신중하게 고려하면 최적의 열 성능을 확보할 수 있습니다. 또한, 서멀 비아는 다른 열 관리 기술과 결합하여 오늘날의 고성능 전자 기기에 적합한 견고한 PCB 설계를 구현하는 데 필수적인 요소입니다.
PCB 설계 시 서멀 비아를 활용하려면 다음과 같은 기본 규칙을 따르는 것이 중요합니다. 열 방출을 개선하려면 관통 구멍 접촉부의 구리 층 두께를 늘리는 것이 효과적입니다. 서멀 비아의 직경은 다양하게 설정할 수 있지만, 최적의 열 전도성을 위해 권장되는 직경은 0.30mm입니다. 비아 간 최적 간격은 0.80mm로 설정해야 합니다.

지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......