PCB 설계에서 환형 링의 중요성 이해
1 분
- 환형 링의 구조
- 환형링의 크기가 중요한 매개변수인 이유
- 환형 링의 크기 조정 매개변수
- 환형 링의 크기 계산
- 디자인 고려 사항
- 눈물방울 환형 링이란 무엇입니까?
- PCB 설계에 사용되는 환형 링 유형
- 내부 환형 링
- 외부 환형 링
- 마이크로비아 환형 링
- 텐트 환형 링
- PCB 환형 링의 일반적인 문제
- 접선
- 브레이크아웃
- 파열
- 패드 리프팅
- 마지막 생각들
환형 링은 인쇄 회로 기판(PCB) 설계 에서 중요한 역할을 하며 두 패드의 적절한 전기 연결을 보장합니다. 신호와 전류 흐름은 두 레이어 사이의 환형링 배치를 기반으로 특성화됩니다. 크기를 잘못 계산하고 배치를 잘못하면 전자 부품의 일시적인 동작과 깜박임 소음이 발생할 수 있습니다. 이 기사에서는 환형 링 문제, 접선 및 브레이크아웃으로부터 설계를 개선하기 위한 모든 중요한 단계를 고려할 것입니다.
인쇄 회로 기판(PCB)의 환형링은 PCB에 뚫린 구멍을 둘러싸는 구리 링을 의미합니다. 설계의 복잡성으로 인해 PCB 설계자는 다층 스택 PCB 를 사용해야 하는 경우가 많습니다. 이 두 레이어의 트랙 패드를 연결하기 위해 " 비아 " 라고 알려진 패드를 통해 작은 구멍을 뚫습니다. 이 링은 비아의 일부이며 서로 다른 두 레이어의 구리 패드 사이의 양호한 전기 연결을 보장하는 데 필수적입니다. 보다 명확하게 설명하기 위해 이를 두 레이어의 연결을 위해 비아를 통해 삽입된 원통형 구리 부착으로 정의할 수 있습니다. 크기와 전기적 특성은 PCB 제조업체의 역량에 따라 결정됩니다.
환형 링의 구조
PCB의 환형 링 구조는 이를 주요 구성 요소로 분류하고 이것이 PCB의 나머지 부분과 상호 작용하는 방식을 통해 이해할 수 있습니다. 3D로 자세히 보면 다음과 같습니다.
- 패드(Pad): 패드는 환형 링이 형성되는 PCB의 구리 영역입니다. 이는 구성 요소 리드 또는 경유의 랜딩 영역 역할을 합니다.
- 구멍(통로 또는 관통 구멍) : 구멍은 패드와 PCB를 관통하여 뚫습니다. 이는 비아(층 간 연결용) 또는 스루홀(스루홀 구성요소용)일 수 있습니다. 구멍은 일반적으로 구리로 도금되어 전도성 경로를 생성합니다.
- 환형 링 : 환형 링은 천공된 구멍을 둘러싸는 링 모양의 구리 영역입니다. 이는 패드의 일부이며 양호한 전기 연결을 보장합니다.
환형링의 크기가 중요한 매개변수인 이유
PCB의 환형 링 크기는 안정적인 전기 연결과 기계적 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 견고한 솔더 조인트를 생성하고, 드릴링 중 파손을 방지하고, 패드 들림 위험을 줄이려면 적절한 환형 링 너비가 필수적입니다. 이는 특히 스루홀 비아에서 솔더 접합 신뢰성, 전도성 및 기계적 강도에 직접적인 영향을 미칩니다.
적절한 크기의 환형 링은 제조 공차를 수용하여 균일한 도금 범위를 보장하고 보이드 또는 얇은 구리 층과 같은 문제를 방지합니다. IPC 지침과 같은 산업 표준을 준수하면 고품질 PCB 제조를 유지하고 전반적인 신뢰성을 향상시키는 데 도움이 됩니다. 요약하면, 환형 링의 크기는 인쇄 회로 기판의 성능, 제조 가능성 및 장기 신뢰성에 중요한 역할을 합니다. 적절한 계산 없이 링을 배치하면 바람직하지 않은 회로 작동이 발생할 수 있습니다.
환형 링의 크기 조정 매개변수
환형 링의 크기 조정 매개변수에는 외부 직경(OD), 드릴 구멍 직경(D) 및 환형 링 폭(W)이 포함됩니다. 외경은 환형 링과 구멍을 포함한 패드의 전체 직경입니다. 드릴 구멍 직경은 PCB를 통해 드릴로 뚫은 구멍의 직경입니다. 이 구멍은 나중에 구리로 도금되어 전도성 경로를 형성합니다. 환형 링 폭은 드릴 구멍 가장자리와 패드 외부 가장자리 사이의 반경 방향 거리입니다. 이 세 가지 매개변수는 환형 링의 크기를 계산하는 방정식을 구성합니다.
환형 링의 크기 계산
외경(OD), 드릴 구멍 직경(D) 및 환형 링 폭(W)을 포함하는 환형 링을 계산하는 데 일반 공식이 사용되며 다음과 같이 제공됩니다.
환형 링 폭(W)=(외경(OD) - 드릴 구멍 직경(D)) / 2
패드와 드릴 구멍의 크기는 PCB 회로의 최대 전류 소비에 따라 이미 최적화되어 있으므로 이 공식을 사용하는 것이 좋습니다. 여기에 제공된 디자인 예를 참조하십시오.
디자인 고려 사항
- 너비 : 환형 링의 너비는 드릴 구멍 가장자리와 구리 패드 가장자리 사이의 거리입니다. 좋은 연결을 보장하려면 충분히 넓어야 하지만 PCB 설계 제약 조건에 맞을 만큼 작아야 합니다. 가능한 최선의 해결책은 최소 환형 링 폭을 지정하는 IPC-2221과 같은 산업 표준을 따르는 것입니다. 설계 및 제조 프로세스가 필요한 공차를 수용하는지 확인하십시오.
- 공차 : PCB 제조 과정에서 구멍 위치 지정 및 드릴링에 대한 공차가 있습니다. 따라서 작은 위치 오류가 있어도 연결을 유지하기에 충분한 구리가 구멍 주변에 있도록 이러한 공차를 염두에 두고 환형 링을 설계해야 합니다. 설계 고려 사항은 제조업체의 기능 섹션에 나열되어 있으며 이를 통해 공차의 최대 및 최소 비율에 대한 직관을 얻을 수 있습니다.
눈물방울 환형 링이란 무엇입니까?
눈물방울 환형 링은 드릴링된 구멍이나 비아에 접근할 때 트레이스가 넓어져 눈물방울 모양과 유사한 PCB의 매우 인기 있고 전문화된 설계 기능입니다. 완벽한 원을 디자인하는 대신 추가 구리 다각형 평면을 추가하여 링의 외부 가장자리를 연결합니다. 추가 구리는 링에 강도와 견고성을 더해 주고, 얇은 구리에 균열이 생길 위험을 줄이며, 열 응력으로부터 보호해 줍니다.
눈물방울 환형 링을 사용하는 주된 이유는 드릴링 중에 드릴 비트가 경로에서 약간 벗어나는 경우입니다. 이 문제는 구리를 너무 많이 제거하여 연결을 위험하게 만들 수 있습니다. 이러한 유형의 모양은 얇은 구리 레이어 트레이스와 플렉스 PCB 에 사용됩니다 . 이 제품은 항공우주, 자동차, 의료 전자 장치 등 신호 무결성과 기계적 안정성을 유지하는 것이 중요한 고신뢰성 애플리케이션에 일반적으로 사용됩니다. 그러나 이 접근 방식은 전력 플레인 작업 시 그다지 효과적이지 않습니다.
PCB 설계에 사용되는 환형 링 유형
다양한 제조 공정, 설계 요구 사항 및 기능적 요구 사항을 수용하기 위해 다양한 유형의 환형 링이 PCB 설계에 사용됩니다. 주요 유형에 대한 개요는 다음과 같습니다.
내부 환형 링
이는 다층 PCB의 내부 레이어에서 발견됩니다. 이는 비아를 통해 다양한 레이어를 연결하는 데 중요합니다. 내부 환형 링은 안정적인 층간 연결을 보장하기 위해 정밀하게 정렬되고 제조되어야 합니다.
외부 환형 링
이는 PCB의 외부 레이어에 있으며 일반적으로 눈에 보입니다. 이는 구성 요소를 장착하고 구성 요소의 리드를 PCB 트레이스에 연결하는 데 사용됩니다. 이러한 링은 납땜 공정을 견뎌야 하며 견고한 기계적 및 전기적 연결을 제공해야 합니다.
마이크로비아 환형 링
마이크로비아는 HDI(고밀도 상호 연결) PCB 에 사용됩니다 . 이는 기존 비아보다 작으며 일반적으로 레이저로 드릴링됩니다. 조밀하게 포장된 PCB 레이아웃에서 연결성을 유지하려면 마이크로비아 주변의 환형 링이 매우 정확해야 합니다.
텐트 환형 링
텐팅에서는 비아 홀이 솔더 마스크로 덮여 있어 환형 링이 노출됩니다. 이 방법은 환경 요인으로부터 비아를 보호하고 우발적인 단락을 방지합니다. 텐트는 납땜할 필요는 없지만 전기 연결이 필요한 비아에 자주 사용됩니다.
PCB 환형 링의 일반적인 문제
처음에 언급했듯이 환형 링은 올바르게 만드는 것이 까다로울 수 있습니다. PCB 설계자는 환형 링과 관련하여 다음과 같은 문제에 직면할 수 있습니다. PCB 환형 링은 인쇄 회로 기판의 전반적인 신뢰성과 기능에 영향을 미치는 몇 가지 일반적인 문제에 직면할 수 있습니다. 견고한 PCB를 설계하고 제조하려면 이러한 문제를 이해하는 것이 중요합니다. 환형 링과 관련된 몇 가지 일반적인 문제는 다음과 같습니다.
접선
실수로 구멍을 중심에서 벗어나게 드릴하면 접선이 발생합니다. 구멍이 패드 가장자리에 닿을 정도로 중심에서 벗어나면 접선이 있는 것입니다. 접선의 또 다른 원인은 구멍에 비해 너비가 충분하지 않은 환형 링입니다. 접선은 연결을 방해하고 심지어 위험해질 수도 있습니다.
브레이크아웃
브레이크아웃은 접선의 다음 단계와 같으며 구멍이 환형 링과 구리 패드의 가장자리 밖으로 밀려날 때 발생합니다. 말 그대로 패드에서 튀어나옵니다. 브레이크아웃은 보드의 레이어가 잘 일치하지 않아 구멍이 모든 레이어에 정렬되지 않을 때 가장 자주 발생합니다. 이로 인해 연결이 불안정해지거나 전기 연결이 완전히 끊어질 수 있습니다. 파손을 방지하는 가장 좋은 방법은 환형 링이 구멍을 수용할 수 있을 만큼 충분히 넓은지 확인하는 것입니다.
파열
환형 링은 다른 것과는 달리 시간이 지남에 따라 스트레스를 받고 성능이 저하될 수 있습니다. 환형 링이 부러지거나 갈라지면 이를 파열이라고 부릅니다. 파열은 시간 경과에 따른 약화, 기계적 스트레스, 환경적 스트레스로 인해 발생할 수 있습니다. 파열을 처리하는 가장 좋은 방법은 고품질 재료를 사용하고 시간이 지남에 따라 PCB가 노후화됨에 따라 교체하는 것입니다. 이 문제는 전적으로 PCB 제조업체에 따라 다릅니다.
패드 리프팅
패드 리프팅은 패드가 환형 링과 함께 PCB 기판에서 분리될 때 발생합니다. 이는 기계적 응력, 열 순환 또는 불량한 접착 특성으로 인해 발생할 수 있습니다. 솔루션에는 접착력을 향상시키는 재료 및 공정 사용, 제조 및 재작업 공정 중 과도한 열 방지, 응력을 보다 균등하게 분산시키기 위한 패드 및 환형 링 설계 등이 포함됩니다.
이러한 일반적인 문제를 해결함으로써 PCB 설계자와 제조업체는 PCB의 환형 링의 신뢰성과 성능을 향상시켜 전반적인 제품 품질을 향상시킬 수 있습니다.
마지막 생각들
요약하면, 환형 링은 부품과 PCB 자체 사이의 안정적인 전기적, 기계적 연결을 보장하는 PCB 설계의 핵심 기능입니다. 적절한 디자인은 기능성에 매우 중요하며, 디자인은 PCB 무결성을 유지하기 위해 제조 공차를 수용하고 산업 표준을 준수해야 합니다. PCB 설계의 특정 요구 사항을 이해하면 최적의 성능과 신뢰성을 위해 적절한 유형의 환형 링을 선택하는 데 도움이 됩니다.
지속적인 성장
무료 PCB DFM 도구 사용법: DRC·Gerber 검사와 제조 오류 체크
PCB를 주문하기 전에 무료 DFM 도구로 무엇을 확인할 수 있을까요? DFM(Design for Manufacturability)은 회로가 전기적으로 연결돼 있는지뿐 아니라 실제 제조·조립 공정에서 문제가 없는지 검토하는 과정입니다. 무료 도구를 쓸 때는 ERC, DRC, Gerber 미리보기, 제조사 DFM 검사의 역할을 구분해야 빠뜨리는 항목이 줄어듭니다. 무료 PCB DFM 도구란? PCB 제조 데이터와 설계 규칙을 비교해 선폭·간격·드릴·마스크·실크·조립 문제의 후보를 찾아주는 도구입니다. 예를 들어 JLCDFM은 웹 기반 레이어 확인과 제조·조립 항목 분석을 제공하고, JLCPCB Gerber Viewer는 출력된 Gerber의 층별 시각적 확인에 쓸 수 있습니다. 도구마다 입력 파일과 검사 범위가 다르므로 “무료 DFM”이라는 이름만으로 모든 검사를 기대해서는 안 됩니다. ERC·DRC·Gerber Viewer·DFM은 어떻게 다른가? 검사 주요 입력 대표 확인 항목 ERC 회로도......
PCB 방열 설계 가이드: 구리 면·써멀 비아·방열판 선택
PCB에서 부품이 과열되면 성능 저하나 수명 단축이 생길 수 있습니다. 방열판을 추가하기 전에 먼저 어디에서 몇 W가 발생하고, 열이 어떤 경로로 빠져나가는지 확인해야 합니다. 이 글은 PCB 발열 원인, 구리 면·써멀 비아·부품 배치·방열판을 함께 검토하는 순서를 정리합니다. PCB 발열은 어디서 생길까? 대표적인 열원은 전력 반도체의 도통·스위칭 손실, 저항의 I²R 손실, 레귤레이터의 변환 손실, 커넥터·배선 접촉 저항입니다. 주위 온도가 높거나 밀폐된 케이스 안에서는 같은 소비전력이라도 접합부 온도가 더 올라갈 수 있습니다. 데이터시트의 TJ(max)와 실제 동작 환경을 함께 확인하세요. 발열 부품과 공기 흐름, 기구물을 함께 고려해야 실제 방열 경로가 보입니다. PCB 방열 설계 5단계 손실 계산: 각 부품의 최악 동작점에서 소비전력을 계산합니다. 레귤레이터라면 입력·출력 전압과 전류, 효율을 반영합니다. 열 경로 확인: 칩 → 패키지 방열 패드 → PCB 구리 → 비아·내층 → 공기......
PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지
PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다. DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다. 바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트 DFM·DFA·DFMA의 차이 PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다. 구분 핵심 질문 PCB에서 확인할 예 DFM 공정 범위 안에서......
PCB 제작 오류 15가지와 해결법: 거버·NPTH·비아 점검
PCB 제작 오류를 줄이려면 CAD 원본뿐 아니라 실제로 내보낸 거버·드릴 파일과 주문 옵션을 함께 확인해야 합니다. 슬롯 누락, PTH·NPTH 혼동, 비아 마스크와 스텐실 데이터 불일치는 화면에서 놓치기 쉬운 문제입니다. 아래 15가지 항목을 증상과 해결 방법으로 나눠 점검해 보세요. 거버 파일의 기본 구성부터 확인하려면 Gerber 파일 체크리스트를 먼저 참고하세요. 이 글은 파일을 만든 뒤 자주 발생하는 제작 문제를 찾는 데 초점을 맞춥니다. 발주 직전 먼저 볼 5가지 외형이 닫혀 있고 내부 컷아웃·슬롯의 가공 데이터가 포함돼 있는가? 드릴 위치·직경·단위와 PTH·NPTH 구분이 맞는가? 솔더 마스크, 비아 처리와 페이스트 레이어가 의도한 대로 나오는가? 거버의 층수·외형·특수 가공과 주문 옵션이 일치하는가? 최종 ZIP에 최신 제작 버전만 들어 있는가? 외형·홀·패널에서 생기는 오류 1. 슬롯·컷아웃·V컷이 제작 데이터에 없음 증상: CAD 3D 화면에서는 구멍이 보이지만 완성 기판......
PCB RoHS 준수 가이드: 제한 물질 10종과 부품·공정 확인 방법
EU 시장용 전기·전자제품을 설계한다면 PCB 기판만이 아니라 실장 부품, 표면 처리, 솔더 등 제품 구성 재료의 RoHS 적합성을 검토해야 합니다. RoHS는 완제품 무게 기준의 ‘무연’ 표시가 아니라 적용 대상 전기·전자제품의 균질 재료(homogeneous material)별 제한 물질에 관한 규정입니다. 적용 범위와 면제는 제품·시점에 따라 달라지므로 법적 판정은 최신 공식 문서를 기준으로 하세요. 기판, 솔더, 표면 처리와 부품을 함께 검토해야 합니다. PCB에서 RoHS 준수란? EU RoHS의 기본 법령은 Directive 2011/65/EU이며, 4종 프탈레이트 추가 등은 Delegated Directive (EU) 2015/863에 반영돼 있습니다. 부품 공급업체의 적합성 문서는 전체 제품의 적합성 판단에 필요한 근거이지만, 완제품 제조자의 의무를 대신하지 않습니다. 특정 bare PCB나 부품 자체의 법적 적용 범위는 공급·판매 형태와 제품 용도에 따라 판단해야 합니다. 현재......
PCB 납땜 가이드: SMD 패드 종류와 불량 예방법
PCB 패드 납땜이란? PCB 납땜은 부품 단자와 기판 패드 사이에 솔더 조인트를 형성해 전기적 연결과 기계적 고정을 확보하는 공정입니다. 전자 제품이 소형화되고 부품 밀도가 높아지면서 SMD 납땜의 정밀도와 반복성이 더욱 중요해졌습니다. 이 글에서는 PCB 패드의 종류와 역할, 안정적인 솔더 조인트를 위한 설계·공정 방법, 대표적인 납땜 불량과 적용 분야를 설명합니다. 핵심 요약 패드 치수는 부품 제조사의 권장 랜드 패턴과 조립 공정을 기준으로 정합니다. 솔더 페이스트량, 부품 정렬과 리플로우 온도 프로파일을 함께 관리해야 합니다. 솔더 브리지, 냉땜과 툼스토닝은 패드 설계뿐 아니라 인쇄·실장·가열 조건의 영향을 받습니다. 서멀 패드는 전기 연결과 방열 경로를 함께 담당할 수 있습니다. 솔더 패드의 종류 스루홀 패드 스루홀 패드는 부품 리드가 통과하는 도금 홀과 주변 동박 링으로 구성됩니다. 납땜은 일반적으로 보드 반대면에서 형성되며 홀 벽 도금을 통해 양면 또는 여러 레이어와 연결됩니다. ......