This website requires JavaScript.
쿠폰
배송지
블로그

PCB DFMA 체크리스트: DFM·DFA 차이부터 BOM·CPL까지

최초 게시일 Oct 23, 2026, 업데이트 되였습니다. Oct 23, 2026

1 분

표목(TOC)
  • DFM·DFA·DFMA의 차이
  • DFMA 검토는 언제 하나요? 단계별 체크포인트
  • DFM: 최소 제작 수치보다 공정 여유를 먼저 보세요
  • DFA: 부품 선택·간격·풋프린트 점검
  • 패널·스텐실·리플로도 DFMA에 포함됩니다
  • BOM·CPL: 회로가 맞아도 조립을 멈추게 하는 데이터 오류
  • PCB DFMA 최종 체크리스트
  • 자주 묻는 질문

PCB DFMA(Design for Manufacturing and Assembly)는 기판을 만들기 쉬운 설계와 부품을 조립하기 쉬운 설계를 함께 검토하는 접근입니다. 전기적으로 맞는 회로라도 풋프린트, 부품 간격, 패널이나 BOM·실장 좌표가 잘못되면 제작·조립이 지연될 수 있습니다.

DFMA는 Gerber를 내보내기 직전의 검사에만 해당하지 않습니다. 패키지 선택부터 적층·배치·배선·제조 데이터까지, 변경하기 쉬운 단계에서 생산 조건을 반영하는 것이 핵심입니다.

바로 보기: DFM·DFA 차이 · 단계별 검토 · 제작 · 조립 · BOM·CPL · 최종 체크리스트

DFM·DFA·DFMA의 차이

PCB 실무에서는 DFM을 베어보드 제작 관점, DFA를 부품 조립 관점으로 구분해 설명할 수 있습니다. 다만 업체·도구에 따라 DFM이라는 이름에 조립성 검사까지 포함하기도 하므로, 명칭보다 실제 검사 범위를 확인하는 것이 중요합니다.

구분핵심 질문PCB에서 확인할 예
DFM공정 범위 안에서 보드를 반복 제작할 수 있는가?선폭·간격, 홀·애뉴러 링, 적층, 외형·동박 간격
DFA부품을 실장·납땜·검사하고 재작업할 수 있는가?풋프린트, 부품 간격·방향, 인쇄·접근성
DFMA두 관점을 함께 고려해 목표 수량·품질로 만들 수 있는가?패키지와 비아 선택, 패널·공정·비용의 절충

테스트성(DFT)도 함께 검토하면 좋습니다. 전기 검사·프로그래밍 접근은 풋프린트·부품 배치와 연결되지만, 광학 검사만으로 제품의 전기적 기능을 보증할 수는 없습니다.

DFMA 검토는 언제 하나요? 단계별 체크포인트

설계 단계검토 항목늦게 바꾸면 생기는 영향
회로도·BOMMPN·공급성, 패키지, 실장·검사 방식풋프린트 변경과 재배선·부품 재선정
적층·외형층수·비아·임피던스, 기구·고정 홀기준면·팬아웃과 기구 구조 재검토
부품 배치간격·방향, 높이, 리워크·시험 접근주변 부품 이동과 배선 수정
배선·동박공정 여유, 리턴 경로, 가장자리 간격신호·전원·제작 조건 재검증
출도 전패드·마스크·페이스트, 패널, 데이터 일치질의·재출도·생산 일정 변경
개념 설계에서 생산으로 진행할수록 변경 부담이 커지는 PCB 설계 타임라인 개념도
뒤 단계의 변경은 이미 결정된 항목에 영향을 주기 쉽습니다. 곡선은 경향을 설명하는 개념도이며 실제 비용 배율을 나타내지는 않습니다.

예를 들어 BGA를 선택하면 볼 배열·피치에 맞는 팬아웃과 검사 방법을 함께 검토해야 합니다. 필요한 층수는 핀 수뿐 아니라 실제 연결·전원·보드 크기·비아 공정에 따라 달라지므로 패키지 이름만으로 정하지 않습니다.

DFM: 최소 제작 수치보다 공정 여유를 먼저 보세요

제작 능력표의 최솟값은 모든 배선에 적용할 최적 설계값과 같지 않습니다. 공간이 허용하면 일반 배선은 여유 있게 설계하고 필요한 미세 피치 구간에만 세밀한 공정을 적용하는 편이 검토·생산에 유리할 수 있습니다.

  • 선폭·간격: 에칭과 층 정렬 공차, 전류·신호 요구를 함께 확인합니다.
  • 홀·애뉴러 링: 가공 직경·완성 홀, 위치 공차와 도금 조건을 구분합니다.
  • 외형 주변 동박: 라우팅·V-cut·분리 공차와 가공 방식에 맞는 여유를 둡니다.
  • 마스크·실크: 미세한 마스크 댐과 패드 위 실크를 검토합니다.
  • 동박 분포·적층: 휨·비틀림과 전기적 기준면을 함께 고려합니다. 임의의 동박 추가로 RF 킵아웃을 침범하지 않습니다.
  • 특수 비아: 블라인드·매립·충진·마이크로비아를 필요한 곳에 적용하고 적층·검사·비용을 확인합니다.

보드 면적만 줄였다고 비용이 낮아지는 것은 아닙니다. 특수 소재·비아와 추가 적층, 타이트한 공차가 필요해질 수 있습니다. 반대로 층수를 줄이면 배선·임피던스·EMI가 불리해질 수 있으므로 전체 생산 조건으로 판단합니다.

DFA: 부품 선택·간격·풋프린트 점검

패키지와 실장 공정 함께 선택하기

필요한 성능·면적·공급 조건을 만족하는 범위에서 조립·검사하기 쉬운 패키지를 검토합니다. 작은 부품은 면적에 유리하지만 인쇄·실장·재작업 난도가 달라집니다. 예를 들어 인치 코드 0201은 약 0.6 × 0.3 mm, 0402는 약 1.0 × 0.5 mm이며, 같은 숫자가 미터법 코드와 혼동되지 않게 표기합니다.

스루홀 부품이 있으면 일반적으로 별도 납땜 단계를 검토하지만, 핀인페이스트·선택 납땜 등 실제 공정은 부품과 생산 라인에 따라 달라집니다. 한 방식만 모든 제품에 필수라고 가정하지 마세요.

간격은 노즐만이 아니라 검사·재작업까지

높은 커넥터나 실드가 근처 접합부를 가리거나 재작업 노즐을 막을 수 있습니다. 부품 외형의 최대 공차와 조립 여유를 반영하고, JLCPCB SMD 부품 간격 지침처럼 실제 업체의 측정 기준·패키지 조합별 권장사항을 확인합니다.

주변 부품이 밀집된 배치와 검사 재작업 여유를 둔 PCB 배치를 비교한 개념도
부품 간격의 역할을 설명하는 그림입니다. 표시된 여유를 실제 치수로 읽지 말고 최대 외형·높이와 공정 요구를 기준으로 검토하세요.

DRC 통과와 올바른 풋프린트는 다릅니다

DRC는 설정된 규칙을 검사합니다. 일부 도구는 부품 외곽 여유나 라이브러리 검사 기능도 제공하지만, 규칙을 통과했다는 사실만으로 실제 MPN의 패키지·핀 번호와 일치한다고 보장할 수는 없습니다.

  1. 정확한 MPN과 패키지 도면 리비전을 확인합니다.
  2. 핀 번호·피치·리드와 본체 치수를 대조합니다.
  3. 1번 핀·극성과 데이터시트의 시점을 확인합니다.
  4. 노출 패드의 전기 연결과 솔더 페이스트 개구를 검토합니다.
  5. 홀·패드·커넥터의 기구 적합성과 실장 방향을 확인합니다.

검사·테스트·재작업 공간 확보하기

AOI는 보이는 접합부·부품 상태를 광학적으로 평가합니다. BGA 바닥이나 QFN 중앙 패드처럼 숨은 부분은 목적에 따라 X-ray 등의 검사를 검토합니다. 프로그래밍·전기 시험용 패드는 테스트 핀의 접근 방향, GND 기준, 지그와 함께 설계하고 실장 부품·케이스에 가리지 않도록 합니다.

패널·스텐실·리플로도 DFMA에 포함됩니다

생산 패널의 레일, 지그용 홀, 피듀셜과 분리 방식은 장비·보드 크기·부품 배치에 맞춰 정합니다. 모든 개별 PCB에 같은 레일과 홀을 무조건 추가하는 것은 아닙니다. 레일을 추가하면 안테나 주변 동박·형상이 바뀌는 등 다른 설계 조건에 영향을 줄 수도 있습니다.

개별 PCB를 배열하고 레일 위치결정 홀 피듀셜을 포함한 생산 패널로 만드는 예시
생산 패널의 구성 예시입니다. 레일·홀·피듀셜과 분리 방식은 실제 생산 라인의 조건을 확인해 결정합니다.

V-cut은 통상 직선 분리선에 적합하고 탭 라우팅은 복잡한 외형에 활용할 수 있습니다. 분리 응력이 세라믹 커패시터나 보드 가장자리 부품에 미치는 영향도 검토합니다.

큰 열 패드의 페이스트 분할은 솔더 양·부품 부상·보이드에 영향을 줍니다. 부품 제조사와 조립 업체의 권장사항을 따르고, 단순히 모든 접지 패드에 써멀 릴리프를 추가하지 않습니다. 열·전류 요구와 인쇄·리플로의 균형을 함께 검토해야 합니다.

BOM·CPL: 회로가 맞아도 조립을 멈추게 하는 데이터 오류

BOM 지침에 맞춰 부품을 식별하고 Pick & Place·CPL 지침에 맞춰 위치·방향을 전달합니다. 동일한 최종 설계 리비전에서 데이터를 내보내는 것이 중요합니다.

항목자주 생기는 문제확인 방법
부품 번호·DesignatorBOM의 C12와 CPL의 C102가 불일치Gerber·BOM·CPL·조립도를 대조
MPN·주문 코드같은 설명의 다른 패키지 선택정확한 제조사·패키지·정격 확인
Mid X·Mid Y단위·원점·중심점 오류mm 단위와 부품 중심을 미리보기로 확인
LayerTop·Bottom 혼동양면 실장도·뷰어와 대조
RotationEDA와 부품 라이브러리의 0° 기준 차이1번 핀·극성을 기준으로 최종 방향 확인
DNP·미실장의도하지 않은 부품 구매·실장실장 대상과 제외 기준을 명확히 전달

JLCPCB CPL 안내에서 좌표는 mm, 양의 회전은 반시계 방향입니다. 그러나 이 규칙만 맞춰도 모든 부품의 0° 기준이 일치하는 것은 아닙니다. 특히 다이오드·전해·IC·커넥터는 업로드 후 조립 미리보기에서 방향을 다시 확인하세요.

PCB DFMA 최종 체크리스트

  1. MPN·패키지·공급성과 제작·조립 공정을 확정했는가?
  2. 층수·비아·임피던스·기구 요구가 일치하는가?
  3. 풋프린트와 실제 데이터시트를 대조했는가?
  4. 부품 간격·높이·검사·테스트·재작업 접근성이 확보됐는가?
  5. 마스크·실크·페이스트와 비아 처리를 확인했는가?
  6. 패널과 분리 방식이 실제 장비·부품 배치에 맞는가?
  7. Gerber·BOM·CPL이 동일한 리비전인가?
  8. 미실장·극성·회전·레이어를 최종 미리보기로 확인했는가?
  9. 자동 검사 결과뿐 아니라 남은 공정 질의도 해결했는가?

출도 자료를 정리했다면 실제 파일로 제작·조립 옵션과 견적을 확인해 보세요. 자동 검사 통과가 모든 신뢰성·기능 검증을 대신하지는 않습니다.

PCB DFMA 검토 후 제작 견적 확인하기

자주 묻는 질문

DFM과 DFMA의 차이는 무엇인가요?

이 글의 구분에서 DFM은 보드 제작, DFMA는 제작과 조립을 함께 다룹니다. 실제 서비스의 DFM 범위는 조립성까지 포함할 수 있으므로 검사 항목을 확인해야 합니다.

DRC를 통과했는데도 DFMA가 필요한가요?

네. 규칙 검사만으로 MPN·풋프린트 일치, 조립 장비 접근성이나 BOM·CPL의 모든 오류를 보증할 수 없기 때문입니다.

소량 시제품에도 DFMA가 도움이 되나요?

네. 풋프린트·방향·데이터 오류는 수량과 관계없이 조립을 막을 수 있습니다. 다만 목표 수량과 공정에 맞는 검토 범위를 정하면 됩니다.

비용을 줄이려면 층수와 보드 크기를 무조건 줄여야 하나요?

아닙니다. 특수 공정, 배선·전원·열·신호 요구와 생산 수율을 함께 비교해야 합니다. 재작업·일정 지연을 포함한 전체 비용이 기준입니다.

지속적인 성장