系統單晶片(SoC)與系統模組(SoM):哪一種更適合你的產品?
3 分鐘
- SoM 與 SoC:核心差異快速總覽
- SoC 與 SoM:並列比較
- 什麼是系統單晶片(SoC)?
- 什麼是系統模組(SoM)?
- 實際產品中的 SoC 與 SoM
- 成本比較:系統模組與系統單晶片
- 何時選擇 SoM
- 何時選擇晶片直接上板的 SoC 設計
- 混合策略:先從 SoM 開始,再遷移到 SoC
- 什麼是載板?
- SoC、SoM、SBC、CoM 與 SiP 有何不同?
- Compute Module 是否等同於 System on Module?
- SoM 與 SoC 常見問題
- 結論
系統單晶片(System on a Chip,SoC)會將處理單元、記憶體控制器與周邊介面整合到單一積體電路(IC)中;而系統模組(System on Module,SoM)則是在一塊小型且已預先驗證的電路板上,將 SoC、RAM、儲存裝置、電源管理與支援電路整合在一起。
在嵌入式硬體工程中,選擇這兩種整合路徑之一,是最關鍵的結構性決策之一。最佳選擇取決於生產量、成本目標、內部 PCB 佈局能力,以及產品上市時程的限制。
本指南將全面解析這兩項技術,說明其內部架構、比較一次性工程成本(NRE),並提供一套實用的判斷框架,幫助你為下一個設計選擇合適的方案。
SoM 與 SoC:核心差異快速總覽
對大多數商業與工業產品來說,這個決策其實比想像中更簡單。SoM 能讓產品更快上市,並將工程風險降到最低,因為高速走線、電源分配網路與核心硬體除錯都已由模組製造商完成並驗證。
另一方面,晶片直接上板的 SoC 設計可將單位生產成本降到最低,但前提是你的出貨量足夠高,能夠攤提大量前期工程與認證成本。
這筆前期成本正是關鍵轉折點。直接使用 SoC 設計客製化電路板,代表你必須自行處理高速 DDR 記憶體走線、嚴格的電源時序、散熱,以及電磁相容性(EMC)認證。
SoM 會將這些挑戰封裝在已預先測試的模組內,讓工程團隊能完全專注在應用專屬的周邊設計上。代價是單位物料成本較高,只有當產量擴大到高規模時,這項成本劣勢才會變得較不划算。
重點摘要
- 多數新創公司與原型開發:SoM
- 工業與 IoT 產品:SoM
- 大量生產的消費性電子產品:SoC
- 穿戴裝置與超小型裝置:SoC
- 最快上市路徑:SoM

圖:展示 SoC 作為單一晶粒,而 SoM 則是一塊承載 SoC、RAM、儲存裝置與電源晶片的 PCB。
SoC 與 SoM:並列比較
選擇正確的平台,需要評估工程資源、產品生命週期預期與產品需求。下表從關鍵指標比較這兩種方法。
| 設計指標 | 晶片直接上板的 SoC 設計 | 模組化 SoM 設計 |
|---|---|---|
| 硬體整合 | 僅為矽晶片層級 | 預先建構的模組層級 |
| 板載 RAM 與儲存裝置 | 必須設計在基板上 | 已整合在模組上 |
| PCB 佈局複雜度 | 極高(HDI、微孔、高層數) | 低至中等(基板通常為標準 2 至 4 層) |
| 開發週期 | 通常 12 至 24 個月 | 通常 3 至 6 個月 |
| 前期 NRE 成本 | 高(佈局、驗證、RF/EMC 工具與測試) | 低(僅聚焦於載板驗證) |
| 單位物料清單成本(BOM) | 在高產量時較低 | 較高(包含模組供應商利潤) |
| 硬體升級能力 | 困難(需要完整重新設計 PCB) | 容易(可替換腳位相容的模組) |
| 法規認證 | 需自行負全責(FCC、CE、RoHS、RED) | 較簡化(使用已預先認證的 RF/運算核心) |
| 產品生命週期管理 | 由內部管理(追蹤零件停產風險) | 由模組供應商管理(7 至 15 年生命週期保障) |
| 最佳產量範圍 | 每年超過 5 萬台 | 每年低於 5 萬台 |
| 主要產業焦點 | 大量消費性產品、汽車、行動裝置 | 工業控制、醫療、IoT、邊緣 AI |
使用 SoM 能大幅加速開發。典型的晶片直接上板 SoC 專案,在設計穩定前可能需要 12 至 24 個月的硬體工程時間。由於每一個高速介面都必須從零開始設計與驗證,一個走線錯誤就可能讓時程延誤數個月。
相反地,SoM 通常已具備經驗證的記憶體走線、已驗證的電源分配網路、完整的板級支援套件(BSP),以及已移植的作業系統(例如 Linux 或 Android)。這讓軟體團隊能立即開始應用程式開發,降低整體硬體開發風險。
什麼是系統單晶片(SoC)?
系統單晶片是一種單一積體電路,會將完整的運算核心封裝在一片矽晶片中。它將處理器核心與必要的系統邏輯放在同一個晶粒上,這代表除了系統記憶體、非揮發性儲存裝置與實體電源調節之外,它幾乎包含裝置運算所需的一切。
SoC 會整合哪些元件?
現代 SoC 整合了大量功能,以降低系統內部延遲並縮小佔用空間:
- 多核心處理器(CPU):通用處理單元,例如 ARM Cortex-A 或 RISC-V。
- 圖形處理器(GPU):用於顯示與渲染的專用硬體加速。
- 數位訊號處理器(DSP):為音訊、影像與感測器資料流提供加速數學運算。
- 神經網路處理器(NPU):專為裝置端機器學習設計的硬體加速器。
- 記憶體控制器:用於 DDR3、DDR4 或 LPDDR5 RAM 的實體層(PHY)與邏輯控制器。
- 整合介面:內建 PCIe、USB、乙太網路與 SDIO 控制器。
- 無線收發器:部分以 IoT 為主的 SoC 會將 Wi-Fi、藍牙或 Zigbee 無線電路直接整合到晶粒上。
晶片直接上板 SoC 設計的挑戰
直接圍繞裸 SoC 設計電路板,通常稱為 「chip-down」硬體設計。這種方法會將所有工程與法規責任都放在你的團隊身上。你必須處理高速 DDR 走線,包含精準等長與阻抗控制;還要實作多電源軌電源管理 IC(PMIC)的時序控制、解決散熱瓶頸,並管理電磁相容性(EMC)。
這些任務需要進階佈局工具與經驗豐富的硬體工程師。特別是在處理高腳位數的 BGA 封裝類型時,通常需要高密度互連(HDI)PCB、微孔,以及盲孔/埋孔堆疊結構,這會同時提高工程與製造複雜度。
常見 SoC 範例
| SoC | 製造商 | 架構 | 典型用途 |
|---|---|---|---|
| Qualcomm Snapdragon | Qualcomm | ARM64(Kryo) | 高階行動裝置與高階 IoT 裝置 |
| NXP i.MX 8M Plus | NXP Semiconductors | ARM Cortex-A53 + M7 | 工業 HMI 與機器視覺系統 |
| Rockchip RK3588 | Rockchip | ARM Cortex-A76 + A55 | 邊緣 AI、NVR 與高效能媒體應用 |
| TI AM62x | Texas Instruments | ARM Cortex-A53 + M4F | 工業控制與車用顯示器 |
什麼是系統模組(SoM)?
系統模組是一塊小型、專用的印刷電路板,內含 SoC 以及 SoC 無法單獨整合到自身矽晶片中的支援積體電路。它會將運算核心、高速 RAM、非揮發性儲存裝置,以及關鍵時脈與電源電路整合成一個預先工程化的統一模組。它是一個可直接使用的運算引擎,而不是完整的終端產品。
SoM 包含哪些元件?
- 主 SoC:模組的主要處理單元。
- 系統 RAM:以次毫米級精度完成走線的 DDR3L、DDR4 或 LPDDR4 記憶體晶片。
- 非揮發性儲存裝置:包含開機載入程式與作業系統的 eMMC、NAND 快閃記憶體或 SPI NOR 快閃記憶體。
- 電源管理 IC(PMIC):處理電源轉換、降壓/升壓調節與精準電壓時序控制。
- 系統時脈:提供穩定時序參考的振盪器與晶體。
- RF 模組(選配):具屏蔽的 Wi-Fi 與藍牙電路,通常已預先通過認證(FCC/CE)。
- 板對板連接器:用於連接外部電路的高密度、高速連接器,或半孔/郵票孔結構。
SoM 如何搭配載板運作?
SoM 設計用於直接插接到客製化、應用專屬的載板(或基板)上。這種模組化系統會將硬體開發分成兩個不同部分:
- 運算核心(SoM):一個標準化且複雜的子系統,可在不同專案中保持一致。
- 載板:一塊客製化 PCB,只包含特定應用所需的輸入/輸出(I/O),例如實體連接埠、感測器介面與電源輸入。
了解 PCBA 與 PCB 設計之間的結構性差異,有助於釐清這種方法。透過使用已預先組裝的 SoM,載板走線會大幅簡化,通常需要更少板層,也能避免高密度互連(HDI)製造結構。
常見系統模組範例
| SoM | 主處理器 | 主要應用目標 |
|---|---|---|
| Toradex Verdin | NXP i.MX 8M Plus | 強固型工業自動化與醫療裝置 |
| Variscite DART-MX8M | NXP i.MX 8M Family | 可擴充嵌入式系統與 IoT 閘道器 |
| NVIDIA Jetson Orin Nano | NVIDIA Orin | 機器人、自主機器與邊緣 AI |
| Raspberry Pi CM4 / CM5 | Broadcom BCM2711 / BCM2712 | 成本敏感型智慧顯示器、自助服務機與原型開發 |
| Digi ConnectCore 8M | NXP i.MX 8M Nano | 安全 IoT 網路與工業控制 |
| AMD Kria K26 | Xilinx Zynq UltraScale+ | 即時視覺處理與工廠自動化 |

圖:一個 SoM 透過板對板連接器堆疊在較大型載板上,應用 I/O 位於載板上。
實際產品中的 SoC 與 SoM
為了更好理解這項設計取捨,以下從產量、尺寸與應用限制來看商業產品如何做出選擇:
- 智慧型手機(SoC):現代智慧型手機採用 Apple A18 或 Snapdragon 8 系列等高效能 SoC。極端的空間限制、高散熱需求,以及數百萬台等級的大規模製造,使客製化晶片直接上板設計成為唯一合理選擇。
- 工業 HMI 面板(SoM):工廠控制面板與人機介面(HMI)通常屬於低至中等產量,每年出貨數千台。這類設計常使用 Toradex Verdin 或 Variscite DART 等模組,以略高的物料清單(BOM)成本換取可靠的長期供貨與更快的開發速度。
- 邊緣 AI 智慧相機(SoM):高速光學檢測系統常使用 NVIDIA Jetson Orin Nano 模組。這能讓相機製造商避開現代 AI 處理器所需的複雜高速 DDR 與電源供應佈局,轉而專注於光學感測器與軟體開發。
- 穿戴式健身手環(SoC):智慧手錶與健身追蹤器需要極小的佔用空間,因此通常圍繞高度整合、超低功耗 SoC 進行設計,例如 Nordic nRF54 系列。在這個領域,透過專用的穿戴式 PCB 組裝滿足嚴格的實體尺寸限制非常重要,因為標準 SoM 通常太大,無法放入裝置內。
這個趨勢相當一致:重視小型化與高產量的消費性產品傾向選擇 SoC;而工業、醫療與利基型商業系統則優先選擇 SoM,以降低開發風險並縮短上市時程。
成本比較:系統模組與系統單晶片
雖然單位成本是主要決策因素,但完整分析必須同時衡量單位生產成本與前期一次性工程(NRE)費用。
系統模組的單位成本較高,因為你支付的不只是元件本身,還包含供應商完成的佈局與測試。裸 SoC 的單位成本較低,但需要投入大量前期開發成本,包括:
- 資深硬體工程師的 PCB 佈局時間。
- 複雜多層 PCB 設計迭代,例如 8 至 12 層並搭配微孔。
- 完整 RF、EMI 與安全認證,例如 FCC、CE。
- 生產測試治具開發。
當年產量低於 5 萬台時,SoM 通常是更具經濟效益的選擇。節省下來的工程時數、加速的認證流程與簡化的載板設計,足以抵消模組較高的單位成本。
當年產量超過 5 萬至 10 萬台時,裸 SoC 帶來的單位成本節省,才足以合理化前期設計與認證成本;不過要回收這筆投資,通常仍需要一至兩年的穩定生產。
| 年產量 | 前期 NRE 影響 | 建議設計路徑 |
|---|---|---|
| 低於 10,000 台 | NRE 主導整體專案成本 | 系統模組(SoM) |
| 10,000 至 50,000 台 | SoM 通常更具成本效益 | 系統模組(SoM) |
| 50,000 至 100,000 台 | 轉換區間;需評估內部設計資源 | 進行詳細成本/效益分析 |
| 超過 100,000 台 | 前期 NRE 可快速攤提 | 客製化晶片直接上板 SoC |
為了做出明智決策,設計團隊應在規劃初期就仔細評估低量 PCB 組裝選項。實際的轉換臨界點取決於多項變數,包括開發人員薪資、法規複雜度、載板層數,以及產品預期市場生命週期。
何時選擇 SoM
當上市時程、風險降低與開發速度是主要目標時,應選擇系統模組:
- 快速上市:透過使用已預先驗證的模組,你可以避開耗時的硬體除錯與開機載入程式開發,讓團隊從第一天起就直接專注於軟體應用開發。
- 高速硬體設計資源有限:如果工程團隊缺乏超細間距 BGA 走線、阻抗匹配或高速記憶體調校經驗,使用 SoM 能將這部分技術風險轉移給模組供應商。
- 工業與醫療合規需求:許多商用 SoM 是專為嚴苛環境打造,具備強固設計、寬溫運作範圍,通常為 -40 至 +85 攝氏度,並提供完整品質文件。
- 長期產品生命週期:可靠的模組製造商通常會保證元件供應 10 至 15 年,也會提供腳位相容的升級選項,避免系統受零件停產影響。
- 簡化法規認證:選擇搭載已預先認證無線收發器的 SoM,例如 FCC、CE 或 IC,可簡化法規流程,降低意外合規延誤的風險。
何時選擇晶片直接上板的 SoC 設計
當生產量、空間最佳化與物料成本是主要優先事項時,應選擇晶片直接上板的 SoC 設計:
- 高年產量:當每年製造超過 5 萬至 10 萬台時,即使每台只節省幾美元的物料成本,也能快速合理化龐大的前期工程投資。
- 嚴格尺寸與重量限制:穿戴裝置、醫療植入物與微型無人機等空間受限設計,無法容納可插拔模組的實體高度與佔用面積。
- 激進的單位成本目標:省去模組供應商加價,並避免 SoM 上未使用的周邊控制器,有助於將單位生產成本壓到最低。
- 高度客製化硬體配置:自行設計電路板能讓你只放置應用真正需要的元件、最佳化電源分配網路,並依照精確的實體規格調整佈局。
- 已具備高速硬體專業能力:如果工程團隊已具備高速走線、高密度互連(HDI)設計與電磁相容性(EMC)問題排查所需的佈局工具與經驗,晶片直接上板設計就會成為非常可行的路徑。

圖:流程圖依照產量、內部專業能力與上市時程問題,引導選擇 SoM 或晶片直接上板的 SoC。
混合策略:先從 SoM 開始,再遷移到 SoC
選擇一種架構並不代表永遠被鎖定。許多成功的產品團隊會採用混合策略:先使用 SoM 推出產品,接著在銷售量提升後轉換為晶片直接上板的 SoC 設計。
這種方法有幾項主要優勢:
- 加速產品上市:使用 SoM 可讓你在市場中驗證產品、取得早期客戶,並在不經歷漫長開發週期的情況下完善軟體應用。
- 降低重新開發風險:一旦產品獲得驗證且產量成長,就可以圍繞裸 SoC 重新設計系統。由於軟體與載板介面已經驗證完成,遷移到客製化佈局的風險會低得多。
- 可控的轉換過程:仔細規劃這項遷移,可在將 PCBA 原型擴展到低量生產時順利放大規模,並確保每個成長階段都有可靠供應鏈。
什麼是載板?
載板(或基板)是讓 SoM 插接其上的應用專屬主板。它承載產品所需的介面與實體連接器,例如 USB、HDMI、乙太網路與序列連接,以及電源調節與保護電路。
由於複雜的高速走線已包含在預先工程化的 SoM 內,載板設計會簡單許多。載板通常可使用標準 2 至 4 層 PCB 完成走線,避免直接 SoC 設計所需的昂貴 8 至 12 層 HDI 製程。這大幅簡化了佈局、原型製作與測試。
為了簡化製造並確保可靠的零件採購,你可以直接從 JLCPCB Parts Library 搜尋並選擇相容的連接器、電源元件與介面。
SoC、SoM、SBC、CoM 與 SiP 有何不同?
嵌入式運算領域使用許多縮寫,經常讓人混淆。主要差異在於它們的整合程度,以及是否需要外部載板。
| 技術 | 全名 | 硬體說明 | 是否需要載板? |
|---|---|---|---|
| SoC | System on a Chip | 單一積體電路,內含處理核心與系統控制器。 | 是,需要客製化 PCB 佈局。 |
| SiP | System in Package | 多個獨立矽晶粒,例如 CPU + RAM,整合在單一封裝內。 | 是,需要客製化 PCB 佈局。 |
| SoM | System on Module | 位於小型可插拔 PCB 上的完整運算引擎,包含 SoC、RAM、儲存與電源。 | 是,需要載板提供外部 I/O。 |
| CoM | Computer on Module | SoM 的另一種說法;兩個術語通常可互換使用。 | 是,需要載板提供外部 I/O。 |
| SBC | Single Board Computer | 完整的獨立電腦,具備標準實體連接埠,例如 Raspberry Pi,可直接使用。 | 否,可開箱即用。 |
SBC 是完整的現成電腦,可開箱即用,因此非常適合早期原型開發或極低量專案。
系統級封裝(System in Package,SiP)會將多個矽晶粒封裝到單一類晶片封裝中,在 SoC 與 SoM 之間提供一種折衷方案,但仍需要客製化 PCB 佈局。
Compute Module 是否等同於 System on Module?
是的。「Compute Module」只是供應商針對 System on Module 使用的特定名稱。最知名的例子是 Raspberry Pi Compute Module(CM4/CM5),它是標準 Raspberry Pi 單板電腦的模組化工業版本,專為整合到客製化商業產品中而設計。

圖:從 IC 到 SoC、SiP、SoM/CoM 再到 SBC,展示整合度與可用成熟度逐步提升。
SoM 與 SoC 常見問題
Q:選擇 SoM 如何簡化工業 IoT 產品的 FCC 與 CE 合規?
使用搭載板載無線功能(Wi-Fi/藍牙)的預認證 SoM,可讓你避開昂貴的有意輻射裝置測試。終端產品認證通常可簡化為非有意輻射測試,進而降低測試成本並縮短合規時程。
Q:設計晶片直接上板 SoC 載板時,主要的訊號完整性挑戰是什麼?
最具挑戰性的部分是 DDR 記憶體匯流排的高速訊號完整性。這需要精準的走線長度匹配以避免時序偏斜、受控阻抗線路,通常為 50 歐姆單端與 100 歐姆差分,以降低反射,並且要謹慎處理層間轉換,以維持連續的接地參考平面。
Q:為什麼高效能 SoC 需要微孔與 HDI PCB 製造堆疊?
高效能 SoC 通常採用細間距球柵陣列(BGA)封裝,間距可能為 0.8 mm、0.5 mm 或更小。標準機械鑽孔無法製作足夠小的導通孔來引出內排腳位。因此,設計人員必須使用雷射鑽孔微孔、盲孔與埋孔,將這些連線路由到內層走線層。
Q:客製化載板可以使用標準 4 層 PCB,而不是昂貴的高密度板嗎?
可以,這是模組化方法的主要優勢之一。由於複雜的高速連接與細間距 BGA 扇出都已在多層 SoM 內處理完成,載板只需要路由較低速的周邊與電源線。因此,載板可設計在標準、低成本的 4 層 PCB 上。
Q:投入特定 SoM 供應商時,處理器停產風險是什麼?
如果 SoC 設計中的某個元件進入生命週期終止(EOL),你必須重新設計整塊電路板。採用 SoM 設計時,可靠供應商通常會保證 10 年以上的產品供應。即使特定模組逐步停產,供應商通常也會提供腳位相容的替代模組,讓你不必重新設計載板就能升級系統。
結論
對大多數低至中等產量產品而言,從系統模組(SoM)開始設計,是最有效率的路徑。它能縮短開發時間、降低工程風險,並簡化法規合規流程。
客製化晶片直接上板 SoC 設計,最適合保留給高產量消費性產品,或是尺寸受限且實體大小與單位物料成本足以合理化龐大前期工程投資的裝置。
一個實用且經過驗證的方法是:先使用 SoM 推出產品以建立市場基礎,然後隨著生產量擴大,再遷移到晶片直接上板的 SoC 佈局。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......