什麼是系統單晶片(SoC)?PCB 設計師完整指南
4 分鐘
- 什麼是系統單晶片?
- 常見的系統單晶片範例
- 系統單晶片如何運作
- SoC 的主要組成元件
- 了解 SoC 架構
- SoC vs. 微控制器(MCU)
- SoC vs. 微處理器(MPU)
- SoC vs. FPGA
- 系統單晶片:優點與缺點
- 系統單晶片的常見應用
- AI 系統單晶片的崛起
- 如何為設計選擇正確的系統單晶片
- 系統單晶片 vs. 系統模組 vs. 系統級封裝
- 系統單晶片常見問題
- 結論
從智慧型手機、IoT 感測器,到工業控制器與 AI 邊緣系統,您今天接觸到的幾乎每一種電子裝置,都是由系統單晶片(System on a Chip,SoC)驅動。透過將處理器、記憶體控制器、通訊介面與專用加速器整合到單一矽晶片上,SoC 能提供現代電子產品所需的性能、功耗效率與緊湊外形。
無論您是在為嵌入式 Linux 設計選擇處理器、評估具備 AI 能力的平台,還是比較 SoC、MCU 與 FPGA 的差異,理解 SoC 架構都是專業硬體開發中的必要基礎。
在這篇深度指南中,您將了解:
- 什麼是系統單晶片
- SoC 如何在內部傳輸資料
- 現代 SoC 內部常見的主要元件
- SoC、MCU、MPU 與 FPGA 的差異
- AI 加速器如何融入現代 SoC 設計
- 如何為專案選擇合適的 SoC
什麼是系統單晶片?
系統單晶片(System on a Chip,SoC)是一種積體電路,會將完整電子系統的關鍵元件整合到單一半導體晶粒上。傳統電腦系統會將處理、記憶體、圖形與 I/O 分散在多顆晶片上,並透過 PCB 連接;而 SoC 則將這些功能整合到同一封裝中,共享矽晶面積、電源軌與高頻寬晶片內互連。
關鍵差異在於整合程度。SoC 不只是速度很快的處理器,而是一個完整的系統,在單一晶粒上整合運算、記憶體控制、通訊與控制邏輯。
為什麼 SoC 對現代電子產品如此重要
從離散多晶片設計轉向 SoC,主要是由兩項持續疊加的壓力所推動:
- 微型化:行動裝置、穿戴式裝置與 IoT 節點需要極小的 PCB 面積,使離散晶片佈局變得不可行。單一 BGA 封裝即可取代 CPU、GPU、記憶體控制器、無線 IC 與電源管理晶片。
- 功耗效率:晶片內互連比 PCB 走線短上數個數量級。更短的導線代表更低電容、更低切換能量,以及更精細的電源域控制,可搭配各區塊時脈閘控與 DVFS(動態電壓與頻率調整)。
常見的系統單晶片範例
SoC 涵蓋非常廣泛的性能與整合範圍:
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite 是旗艦行動 SoC,整合客製 Oryon CPU 核心、Adreno GPU、新一代 NPU、5G 數據機、ISP 與 Wi-Fi 7,並採用先進 TSMC 3 nm 製程節點。
- Apple M 系列(M5) 是 PC 等級 SoC,採用先進 3 nm 製程節點製造,使用龐大的電晶體預算與超高速統一記憶體架構。
- Espressif ESP32-S3 是建置於 TSMC 40 nm 製程的無線 IoT SoC,具備雙核心 Xtensa LX7,以及晶片內建 Wi-Fi + BLE。
- STM32MP1 是具備雙 Cortex-A7 與 Cortex-M4 核心的工業 SoC,面向即時控制與 Linux 協同處理。
為了在實體電路板上容納這些高度整合封裝,硬體工程師必須設計複雜的扇出走線。這通常會使用高密度互連(HDI)佈線技術,以及專用的 BGA 封裝類型,以確保結構與電氣完整性。

圖:系統單晶片架構,展示主要功能區塊:處理單元(CPU、GPU、NPU)、統一記憶體控制器,以及包含 USB、SPI、I2C、Ethernet 與 Wi-Fi 的周邊匯流排。
系統單晶片如何運作
將完整系統整合到單一晶粒上
在離散多晶片設計中,處理器會透過 PCIe 通道與 GPU 通訊,透過獨立記憶體控制器 IC 存取 DRAM,並經由晶片組連接周邊;所有訊號都必須穿越 PCB 走線,而每個介面都會受到有限頻寬、可測量的傳播延遲與功耗損失影響。
SoC 則消除了這些外部路徑。每個功能區塊,包括 CPU 核心、GPU、記憶體控制器、無線電與周邊控制器,都共享同一片矽基板,並透過晶片內互連通訊。結果就是大幅提高頻寬、降低延遲,並降低每次操作的功耗。
內部資料流與晶片內互連
晶片內互連結構是 SoC 中對性能至關重要的結構層。它負責協調所有內部資料路徑:
- CPU 核心從 L1 指令快取擷取指令。
- L1/L2/L3 快取層級吸收大部分記憶體請求,避免昂貴的 DRAM 存取。
- 記憶體控制器仲裁快取未命中的 DRAM 請求,並透過晶片內 PHY 介面驅動外部 LPDDR 或 DDR 記憶體。
- DMA(Direct Memory Access,直接記憶體存取)控制器可在不佔用 CPU 的情況下,在周邊與記憶體之間搬移大量資料,例如相機影格、音訊緩衝與網路封包。
- 周邊子系統(USB、PCIe、MIPI、UART、SPI、I2C)透過外圍 I/O 環與外部世界通訊。
現代 SoC 不再依賴過時的共享平行匯流排,以免在並行資料請求下產生瓶頸,而是使用封包交換式路由與專用點對點互連通道,讓各個 IP 區塊之間維持每秒數 GB 的吞吐量。

圖:SoC 內部資料流,展示高速處理核心如何透過 AXI 互連通訊,並橋接到 AHB 與 APB 匯流排協定。
SoC 的主要組成元件
多數應用處理器級系統單晶片,都依賴一組內建於實體矽晶中的基礎硬體區塊:
- CPU 核心:處理器子系統是 SoC 的可程式化核心。多數應用級 SoC 使用 Arm Cortex-A 核心處理通用工作負載,Cortex-M 核心負責低功耗管理,Cortex-R 核心則提供即時反應能力。RISC-V 處理器在無線與微控制器級 SoC 中也越來越常見,例如 Raspberry Pi RP2350 上的雙 RISC-V Hazard3 核心。
- GPU:處理圖形渲染與平行運算工作負載(GPGPU)。現代晶片利用 Adreno 系列或 Mali-400 MP2 等架構處理顯示資產,並加速機器學習數學運算。
- NPU 與 AI 加速器:高度專用化的協處理器,專門針對神經網路推論中占主導地位的矩陣乘加運算最佳化。透過專用矩陣運算陣列,NPU(例如先進 Apple M5 Neural Engine)能以一般 CPU 所需功耗的一小部分,執行複雜模型運算。
- 記憶體子系統:整合式層級架構,結合晶片內 SRAM(L1、L2 與共享 L3 快取)與晶片內 DDR 控制器/PHY 介面,用於仲裁與外部 DRAM 之間的高速記憶體交易。
- 通訊介面:將資料路由到外部介面的實體控制器。這些介面可分為高速匯流排(PCIe、USB 3.x、MIPI CSI/DSI、GbE)與低速周邊介面(UART、SPI、I2C、GPIO)。
- 電源管理單元(PMU):管理內部時脈閘控、規劃電源域,並與外部 PMIC 通訊,以控制動態頻率調整(DVFS)。
- 安全引擎:負責執行加密隔離的硬體區塊,包括安全啟動 ROM、Arm TrustZone 邊界、硬體加速加密引擎(AES、SHA、ECC),以及用於儲存不可變裝置加密金鑰的 OTP eFuse。
了解 SoC 架構
異質處理
現代 SoC 通常採用異質處理:多種處理器類型在單一晶粒上同時運作,且每個核心都針對特定工作負載類型最佳化。典型應用 SoC 會整合 CPU 叢集(負責序列邏輯與作業系統協調)、GPU(負責平行圖形與顯示渲染)、NPU(負責神經網路加速),以及即時控制器核心(例如 Cortex-M 或 RISC-V 協處理器),用於電源管理與低延遲硬體互動。
透過將專用數學與控制任務卸載到硬體加速專用區塊,而不是全部交由主 CPU 處理,系統能達到最高運算效率,並顯著降低整體功耗。
記憶體與互連架構
由於子系統之間搬移資料會消耗大量功耗並引入延遲,因此記憶體與匯流排架構是 SoC 性能的關鍵:
- 快取層級:工作資料會分階段存放在晶片內多層快取中,包括單週期私有 L1 快取、叢集級 L2 快取,以及大型共享 L3 或最後層級快取(LLC),避免從外部 DRAM 擷取資料時產生高成本與高延遲。
- 晶片內互連(AMBA 標準):功能區塊會使用業界標準 Arm AMBA(Advanced Microcontroller Bus Architecture)協定通訊。系統不是透過四條獨立子匯流排,而是動態路由資料:APB 管理低速周邊,AHB 協調中等頻寬傳輸,AXI 處理高性能記憶體流量,而 Network-on-Chip(NoC)則可擴展至大型多核心佈局。
- 電源島與時脈閘控:現代架構會動態將晶粒劃分為彼此隔離的電源域。系統硬體可逐週期關閉閒置區塊的電壓軌(電源島)或停止時脈(時脈閘控),將主動功耗與靜態漏電降至最低。
SoC vs. 微控制器(MCU)
微控制器會在單一晶粒上整合 CPU、小容量 SRAM、Flash 與基本周邊(UART、SPI、I2C、ADC、計時器),並針對成本敏感、以控制為主的任務最佳化,通常執行裸機韌體或輕量 RTOS。
SoC 則進一步大幅提升整合程度,加入 GPU、NPU、DSP、GHz 等級多核心 CPU、透過整合控制器連接數 GB DRAM,以及 PCIe、USB 3、MIPI 等高速介面。應用級 SoC 可執行完整 Linux 或 Android。
SoC vs. 微處理器(MPU)
微處理器(MPU)是僅包含 CPU 的晶片,需要外部記憶體控制器、GPU 與周邊 IC,才能形成完整系統。現代 x86 處理器已將記憶體控制器與整合 GPU 吸收到同一晶粒中,使其越來越接近 SoC,但仍需要外部晶片組與平台控制器,因此兩者仍有區別。
SoC vs. FPGA
FPGA(Field-Programmable Gate Array,現場可程式化邏輯閘陣列)包含由可配置邏輯單元構成的結構,可在製造後被程式化為任何數位電路。FPGA 提供最高彈性與確定性時序,但每次操作功耗較高,且需要使用硬體描述設計來程式化。
FPGA SoC(例如 AMD Zynq UltraScale+ MPSoC)則在同一晶粒上結合硬式 ARM 處理系統與可程式化邏輯(PL)結構。這可支援在處理器核心上執行 Linux 等作業系統,同時在 FPGA 結構中實作自訂即時邏輯。
| 屬性 | MCU | MPU | SoC | FPGA | FPGA SoC |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定邏輯 | 是 | 是 | 是 | 否 | 部分 |
| 晶片製成後可程式化程度 | 僅韌體 | 僅韌體 | 僅韌體 | 完整硬體 | 韌體 + 邏輯 |
| 典型作業系統 | 裸機/RTOS | Linux(需外部晶片) | Linux/Android | 無/裸機 | Linux + 自訂 RTL |
| 周邊整合度 | 高 | 低 | 非常高 | 無(在邏輯中加入) | 高 + 自訂 |
| 單位成本(量產) | $1–$15 | $5–$50 | $5–$200+ | $5–$500+ | $20–$500+ |
| 最適合應用 | 控制、低成本 IoT | 舊有佈局 | Linux、AI 邊緣 | DSP、自訂邏輯 | 混合 RTOS + RTL |

圖:實體架構差異:MCU(一體化低速)、MPU(僅 CPU)、SoC(高度整合高速)與 FPGA(自訂可程式化邏輯陣列)。
系統單晶片:優點與缺點
理解 SoC 的結構優勢與限制,可幫助硬體工程師在性能目標與量產複雜度之間取得平衡:
SoC 的優點
- 更小的 PCB 佔用面積:將處理、記憶體與周邊域整合到單一封裝中,可減少整體板面面積,支援緊湊的行動、IoT 與穿戴式設計。
- 更低功耗:較短的晶片內互連,相較於板級走線具備更低電容與切換損耗。
- 更高記憶體頻寬:共封裝 DRAM 可提供每秒數 GB 的記憶體傳輸速率,這是傳統板級佈線難以在低功耗下支援的。
- 降低 BOM 與製造成本:將多顆實體 IC 整合為一顆 SoC,可降低材料數量、減少所需 PCB 層數,並降低組裝失效點。
SoC 的缺點
- 高熱密度:將多個高頻子系統(CPU、GPU、NPU)集中在一個小型矽封裝中,會產生大量熱量,因此需要謹慎熱設計與 PCB 佈局規劃。
- 無法升級硬體:子系統已固定在矽晶中。若某個周邊區塊失效,或通訊模組過時,就必須更換整顆晶片。
- 高設計與 bring-up 複雜度:應用級 SoC 設計需要豐富的高速佈線、複雜電源時序與 BSP 編譯經驗。
系統單晶片的常見應用
SoC 裝置是多種現代硬體平台中的主要運算引擎:
- 智慧型手機與平板:行動平台依賴 Snapdragon 8 Elite 等高度整合 SoC,在最小實體面積中運行多 GHz 客製處理叢集、高頻數據機與圖形引擎。
- IoT 裝置:低功耗無線 SoC 整合 RF 前端、硬體加密區域與最佳化睡眠狀態,可延長小型電池部署壽命。
- 工業自動化:工業邊緣控制器重視可靠且具確定性的實體通訊匯流排,例如 CAN-FD,以及具備時間敏感網路(TSN)的 Gigabit Ethernet。
- 車用電子:資訊娛樂系統、車身控制中心與 ADAS 硬體,使用通過功能安全認證的 SoC,以滿足嚴格 ASIL 標準。
- AI 邊緣運算:智慧相機與機器人系統利用專用 NPU 在本機執行複雜神經網路推論,不必將私人資料上傳到雲端。
- 網路設備:企業交換器與資安設備依賴封包路由 SoC,整合 Gigabit MAC 引擎與硬體加速深度封包檢查。
AI 系統單晶片的崛起
為什麼 AI 工作負載需要專用硬體
神經網路推論主要由一種操作主導:大型矩陣中的乘加運算(MAC)。不同處理區塊在執行這些操作時,性能與效率差異極大:
- CPU(Central Processing Unit,中央處理器):平行度低、操作彈性最高,但用於矩陣運算時功耗效率較低。最適合序列控制邏輯與一般作業系統任務協調。
- GPU(Graphics Processing Unit,圖形處理器):平行度高、程式彈性高、功耗效率中等。最適合平行圖形工作負載與模型訓練。
- NPU(Neural Processing Unit,神經處理器):固定平行度極高、程式彈性較低,但功耗效率最佳。它專為在邊緣端執行高吞吐、低功耗模型推論而最佳化。
SoC 中的邊緣 AI 處理
邊緣 AI 是指在裝置本機執行推論,而不是在雲端執行。它的實際好處非常明確:亞毫秒級延遲(無需網路往返)、資料不離開裝置(符合隱私要求)、無網路連線時仍可運作,以及消除每次查詢的雲端 API 成本。這些因素正在推動幾乎所有新款應用級 SoC 整合 NPU。
AI SoC 範例
- Apple M5:具備新一代 Neural Engine,可提供業界領先的 TOPS(每秒兆次運算),用於加速裝置端 Apple Intelligence 與本地化機器學習模型。
- Qualcomm Snapdragon 8 Elite:整合高度先進 NPU,專為即時多模態生成式 AI、即時翻譯與進階裝置端 LLM 打造。
- NXP i.MX 8M Plus:具備 2.3 TOPS NPU,面向工業視覺與邊緣語音 UI(Electronic Design/NXP)。
- Intel Meteor Lake/Lunar Lake:整合 NPU,用於 Windows AI PC 工作負載(Microsoft Copilot+ 等級)。

圖:AI SoC 系統,展示 CPU、GPU 與專用 NPU 硬體區塊,以及從相機輸入到 NPU 矩陣加速器的視覺化資料路徑。
設計者觀點:自訂 SoC 設計的現實
現代 SoC 很少完全從零開始設計。多數半導體供應商會結合授權 IP 區塊,例如 Arm、Synopsys 或 Cadence 的 CPU、GPU 與記憶體控制器,加上自訂加速器與大量驗證,來建立特定應用平台。
如何為設計選擇正確的系統單晶片
選擇正確 SoC,會決定專案整體功耗範圍、硬體佈局難度與長期可行性。評估晶片時,工程師必須仔細權衡多個關鍵架構面向:
- 處理需求:分析您的工作負載特性。如果需要執行 Linux,請選擇具備專用記憶體管理單元(MMU)的應用級 SoC。如果計畫部署本地邊緣 AI 或電腦視覺模型,請確認晶片包含 NPU 或 GPU。
- 記憶體與儲存介面:評估 SoC 是否需要外部 LPDDR4/5 記憶體,這會要求具備等長走線的高速 PCB 佈線,或是否支援共封裝 DRAM。請確認儲存匯流排(例如 eMMC 或 PCIe)是否符合開機時間與讀寫頻寬需求。
- 連線能力與 I/O 周邊:列出所需介面。工業設計通常需要 CAN-FD 與支援 TSN 的 Ethernet。穿戴式與行動 IoT 裝置則需要晶片內建無線收發器,以避免外部 RF 晶片的額外成本。設計者也可以直接在已驗證零件資料庫中確認實體元件封裝。
- 功耗與熱限制:計算系統熱設計功耗(TDP)。低功耗 IoT 節點必須優先考量微安等級深度睡眠狀態,而多 GHz 應用級 SoC 則需要進階 PCB 散熱、熱導孔陣列或主動式散熱器。在最終確定電路板佈局前,可將需求提交至PCB 報價工具,以預估製造餘裕。
- 軟體生態系與 BSP 支援:優先選擇提供活躍板級支援套件(BSP)、主線 Linux kernel 驅動與穩健 SDK 的晶片供應商。避開驅動程式開發障礙,可大幅加快電路板 bring-up 時程。
- 產品生命週期與長期供貨:確認所選 SoC 供應商是否提供正式長期供貨承諾,工業或車用元件通常為 10 至 15 年,以避免產品過早停產。
設計者觀點:SoC 的軟體生態系
選擇 SoC 時,硬體規格只是決策的一部分。軟體支援、BSP 品質、Linux kernel 維護與長期元件供貨,通常比原始 CPU 性能更能影響專案成功。
系統單晶片 vs. 系統模組 vs. 系統級封裝
對自訂晶片設計遙不可及的專案而言,硬體設計者必須在不同封裝與整合型態之間做選擇:
- 系統模組(System on Module,SoM):完整運算子板,將 SoC、DRAM、非揮發性儲存與電源管理整合到預先驗證的 PCB 上。此模組可安裝到包含應用專屬 I/O 連接器的自訂載板上,簡化高速 BGA 扇出與 DDR 記憶體佈線。
- 系統級封裝(System in Package,SiP):將多個獨立矽晶粒,例如 SoC 晶粒與離散 LPDDR 晶粒,共封裝到單一統一積體電路封裝中,並使用微凸塊或矽中介層來最大化密度。
| 屬性 | SoC | SiP | SoM |
|---|---|---|---|
| 整合層級 | 單一晶粒 | 多晶粒,單一封裝 | SoC + 支援元件位於子板上 |
| 可客製化程度 | 流片時固定 | 封裝時固定 | 載板可完全客製 |
| PCB 佈局複雜度 | 高(BGA 扇出、DDR) | 高(與 SoC 類似) | 低(僅需載板佈線) |
| 上市時間 | 最長 | 長 | 最快 |
| 成本模型 | 高 NRE/低單位成本 | 中等 NRE | 低 NRE/較高單位成本 |
| 實際範例 | Snapdragon 8 Elite | Apple M5 封裝 | Variscite VAR-SOM-MX8M-Plus |
透過將設計複雜度從矽晶佈局階段轉移出去,工程團隊可以專注於更容易透過最佳化組裝流程製造的自訂載板。

圖:結構比較,展示晶粒級(SoC)、封裝級(SiP)與板級(SoM)系統整合方式。
系統單晶片常見問題
Q:微控制器算是 SoC 嗎?
嚴格來說,多數微控制器都可視為簡單 SoC,因為它們在單一晶粒上整合 CPU、記憶體與周邊。不過在產業用語中,「SoC」通常意味著更高整合度:多 GHz 應用處理器、GPU、NPU 與 Linux 執行能力。兩者邊界是一個光譜;Espressif 在其資料表中也明確將 ESP32-S3 稱為「低功耗 MCU-based system-on-chip(SoC)」。
Q:SoC 可以執行 Linux 嗎?
可以。具備 Cortex-A 或同等核心、MMU 與足夠 DRAM 的應用級 SoC,通常可以執行 Linux。Broadcom BCM2711(Raspberry Pi 4)、NXP i.MX 8M Plus、TI Sitara AM625 與 Qualcomm Snapdragon 都能執行 Linux。不具備 MMU 的微控制器級 SoC,例如 ESP32、RP2350,則無法執行標準 Linux。
Q:SoC 與 CPU 有什麼差異?
CPU(Central Processing Unit,中央處理器)是單一處理元件,負責執行指令。SoC 則在同一晶粒上整合 CPU(或多個 CPU 核心)、GPU、NPU、記憶體控制器、周邊,且通常還包含無線連線能力。CPU 只是 SoC 內部的一個區塊。
Q:為什麼智慧型手機會使用 SoC?
智慧型手機需要在所有大量生產產品中達到最高運算密度、最低功耗與最小 PCB 佔用面積。只有將 CPU、GPU、NPU、ISP、5G 數據機、Wi-Fi 與 Bluetooth 整合到單一約 100 平方毫米封裝中的 SoC,才能同時滿足這些限制。
Q:ESP32 是 SoC 還是 MCU?
依定義來說,它兩者都是。Espressif 自家資料表將 ESP32-S3 描述為「低功耗 MCU-based system-on-chip(SoC)」。它整合 CPU 核心、Wi-Fi + BLE 無線電、加密加速器與 ULP 協處理器,能以 MCU 等級的開發流程與價格,提供 SoC 等級的整合度。
Q:SoC 與 SiP 有什麼差異?
SoC 會將所有功能區塊放在單一半導體晶粒上。SiP(System in Package,系統級封裝)則將多個離散晶粒整合到單一封裝中,這些晶粒可以來自不同製程或供應商,並透過打線、倒裝晶片或 TSV 互連。當 DRAM 被共封裝時(例如 Apple M5),SoC 幾乎也可視為 SiP;但不是所有 SiP 都包含單一晶粒 SoC。
結論
系統單晶片技術透過將處理器、記憶體子系統、通訊介面與專用加速器整合到單一裝置中,已徹底改變現代電子產品。從 IoT 感測器與工業控制器,到智慧型手機與 AI 邊緣系統,SoC 提供了當今嵌入式應用所需的性能與效率。
理解 SoC 架構、記憶體層級、互連與整合取捨,可幫助工程師做出更好的硬體決策,降低開發風險,並選擇符合長期產品目標的平台。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......