多層 PCB 設計:完整指南
1 分鐘
- 什麼是多層 PCB?
- 為何多層 PCB 如此廣泛使用?
- 單層、雙層與多層 PCB 的層疊結構有何不同?
- 如何區分單層與多層 PCB?
- JLCPCB 多層 PCB:高精度與專業 PCB
什麼是多層 PCB?
多層 PCB 是一種具有兩層以上、由三層或更多導電銅箔層組成的印刷電路板。多層 PCB 是標準的電子電路板;其頂層與底層類似雙面板,但在核心兩側還有額外層。多層雙面電路板經過層壓,並以耐熱絕緣層黏合在一起。主動與被動元件放置在多層 PCB 的頂層與底層,而內部堆疊層則用於走線。內層包含導通孔,如電鍍通孔、盲孔與埋孔,以及所有層間的電氣連接。
這些內部堆疊層的排列方式,使得通孔(THT)電子元件與表面黏著元件(SMD)均可焊接於此類 PCB 的任一側。此技術的應用可產生各種複雜度與尺寸的 PCB。多層 PCB 最多可達 40 層。
為何多層 PCB 如此廣泛使用?
多層印刷電路板的需求持續上升。電子產品朝向更小、更快、更強大的趨勢,使多層 PCB 更受歡迎。多層板的能力開啟了無限可能,讓工程師能夠打造更高密度的電路板,實現微型化。由於多層 PCB 可容納更多電子元件,因此廣泛應用於現代電子設備,層數從 4 層到 40 層不等。
典型的四層疊構中,為提升電磁相容(EMI)效能,信號層應緊鄰接地平面。信號走線與接地平面之間的緊密耦合可降低平面阻抗、共模輻射與走線間串擾。隨著層數增加,PCB 板需要更薄的介電層,使層間自動緊密耦合。此類疊構常用於高速電子產品,以提供更佳的 EMI 效能與信號完整性。
更多內層有助於實現緊湊設計、輕量化、耐用性與靈活性,適用於消費電子、電信等廣泛產業。智慧裝置等應用通常需要 4 到 8 層,而智慧型手機則可能多達 12 層。
多層 PCB 的優點
儘管多層 PCB 的設計流程複雜且需要領域專業知識,但它們具備多項優勢,使其廣泛應用於現代先進電子設備與電器。以下為多層印刷電路板的優點:
縮小尺寸:由於其分層設計,多層 PCB 比其他功能相同的 PCB 更為緊湊。多層 PCB 在現代電子產品中提供顯著優勢,因為更小、更緊湊卻更強大的裝置(如智慧型手機、筆電、平板與穿戴裝置)正引領新趨勢。
輕量化結構:較小的 PCB 重量更輕,多層壓合與有序排列的電子元件為複雜電子應用創造更多空間。多層 PCB 專為減輕重量而設計,可用於穿戴式智慧裝置。
高品質:由於技術進步、研發投入,多層 PCB 在品質上通常優於單層與雙層 PCB。設計與製造流程投入大量心力,以在印刷電路板的緊湊尺寸中實現多功能。
更耐用:此印刷電路板設計可承受更大重量,並能承受壓合各層的壓力。多層 PCB 提供依應用調整的靈活性,無需完全重新設計。
更低雜訊:射頻(RF)設計(包括天線、高速與高頻信號走線)需要良好的接地屏蔽。多層 PCB 允許使用者放置獨立的接地與電源平面,使 RF 元件獲得更佳的接地屏蔽,降低電路阻抗並增強屏蔽效果。
更佳散熱:由於電子設備對有效散熱的高需求,多層 PCB 可設計金屬核心散熱層,以滿足屏蔽、散熱與其他特殊需求。
單一連接點:多層 PCB 設計為獨立運作,而非與其他 PCB 元件搭配使用。因此,它們僅有一個連接點,而非使用多個單層 PCB 所需的多個連接點。
多層 PCB 的缺點
儘管多層 PCB 有諸多優點,您也應了解製造與設計流程的缺點。以下為多層 PCB 的缺點:
成本更高:由於設計與製造流程複雜,多層電路板比單層電路板更昂貴。需要更多勞力、先進設計與昂貴的組裝設備。
設計流程複雜:多層 PCB 生產難度更高,需要更多設計時間。設計師必須遵循眾多設計規則,製造技術也比其他 PCB 類型更精細。
交期較長:每片板需要大量生產時間,導致更高的人力成本。此外,多層板的生產流程極為繁複。
需要領域專業知識:由於設計流程中的諸多挑戰,多層 PCB 需要 CAD 工具專業知識與設計規則檢查的理解。
維修可能具挑戰性。若多層印刷電路板出現缺陷,維修將較為困難。某些內層可能從外部無法看見,使判斷元件或電路板損壞原因更加困難。
供應有限:多層 PCB 生產設備成本高昂,是一大挑戰。並非所有 PCB 製造商都有財力或需求投資此設備,導致供應有限。
多層 PCB 的應用
由於多層 PCB 相較於單層與雙層 PCB 的優勢,它們廣泛應用於需要高密度、高速與高效能的高階電子設備。以下為多層 PCB 應用的不同領域:
現代消費電子產品(如智慧型手機、穿戴裝置與智慧設備)利用多層 PCB 的小尺寸與多功能特性,使其輕量化且易於安裝於狹小空間。
電信產業:網路設備與傳輸裝置因其耐用性與適應室內外環境的靈活性而採用多層 PCB。常見應用包括 GPS、手機中繼器與信號發射器。
醫療設備與醫療保健產業:醫療設備需要精確運作以進行治療與診斷。多層 PCB 因其強大功能而用於醫療領域,提升 CAT 掃描、X 光、心臟監測設備與醫療測試裝置等電子應用的效能。
汽車與航太系統需在極端條件下保持精度。多層 PCB 可在惡劣操作條件下維持品質與功能,例如車用電腦、GPS 系統與引擎感測器,這些應用需要 PCB 板具備高效能、空間最佳化、緊湊尺寸與耐熱性。因此,多層 PCB 成為這些產業設計師的首選。
多層 PCB 亦用於對空間與速度有特定需求的各種產業,如證券、物聯網(IoT)與家電。應用範圍從氣象分析設備到原子加速器、光纖感測器與警報系統。
單層、雙層與多層 PCB 的層疊結構有何不同?
單層 PCB 的所有元件安裝於板子單側。雙層 PCB 的元件安裝於板子兩側。多層 PCB 則將多層導電材料夾於絕緣層之間,可實現更複雜的電路與更高的元件密度。
一般 PCB 分為單面與雙面佈線,俗稱單面板與雙面板,設計上通常有一或兩層銅導電層。然而,高階電子產品因空間設計限制,可能在核心中堆疊多層銅線。每層線路依序透過光學設備製作、定位與壓合,使單一板子上可堆疊大量電路層,形成多層電路板。凡具有兩層以上的電路板即定義為多層電路板。多層 PCB 分為硬質 PCB、軟性 PCB 與軟硬結合 PCB。
如何區分單層與多層 PCB?
識別 PCB 類型可遵循以下兩個基本步驟:
1. 將 PCB 置於光源下並以橫截面觀察;若內部核心不透明或完全黑色,即為多層板。若核心透明,則為單面或雙面板。單面板易於識別,因其孔內無銅。
2. 單層 PCB 僅有一層線路(銅層),孔內無金屬化,亦無電鍍流程。相較之下,雙層 PCB 具有兩層線路(銅層),包含金屬化與非金屬化孔,並有電鍍流程。
多層 PCB 層壓技術
多層 PCB(印刷電路板)層壓技術是電子電路設計的關鍵進展,可實現更複雜且緊湊的裝置。多層 PCB 中,多層導電銅與絕緣材料(稱為層壓板)堆疊並黏合。此結構透過提供多條電氣連接路徑,減少對外部佈線的依賴並提升信號完整性,實現複雜電路與高元件密度。層壓板由預浸料(預先含浸樹脂)與核心材料組成,精心挑選其電氣、熱與機械特性。
這些材料必須精確對位並黏合,形成凝聚且可靠的多層堆疊。先進製程包括鑽孔、電鍍與蝕刻,以創建層間導通孔與互連。此技術滿足對更小、更快、更高效電子設備日益增長的需求,應用於電信、汽車、航太與消費電子等各產業。隨著技術進步,多層 PCB 持續演進,結合創新材料與技術以提升性能與功能。
JLCPCB 多層 PCB:高精度與專業 PCB
JLCPCB:多層 PCB 僅需 $2
透過 JLCPCB 的高品質多層 PCB 製造服務,釋放您電子設計的全部潛力。我們為最複雜的專案提供精度、可靠性與創新。先進的製造技術確保卓越性能與耐用性,滿足從消費電子到工業系統的各種應用。憑藉具競爭力的價格、快速交期與卓越的客戶支援,JLCPCB 是您實現複雜 PCB 設計的可靠夥伴。
JLCPCB 是客製化 PCB 解決方案的一站式商店,為全球工程師提供 PCB 製造與組裝服務。我們的團隊將指導您完成多層 PCB 的生產流程。憑藉經驗豐富的團隊已製作數千款多層 PCB,從簡單的 2 層到複雜的 20 層,我們提供頂級 A 級材料、最先進設備、即時線上報價、24 小時快速交期、快速交付與市場上最具競爭力的價格。
持續學習
使用 GPT-6 與 Codex 進行 AI PCB 設計【逐步指南】
Altium MCP 透過模型上下文協定(Model Context Protocol,MCP)伺服器,將 Altium Designer 連接至 AI 助理,讓 AI 直接呼叫 Altium 本身的腳本功能,而不必透過截圖辨識後再點擊操作。我們使用 GPT-6 in Codex 與開源 eda-agent 伺服器,實際設計一塊 230 VAC、10 A 的 BL0942 電能計量板,從資料表一路完成至通過 DRC 檢查的製造檔案。 AI 負責選擇元件、繪製原理圖,以及擺放、佈線和檢查電路板;電路設計決策、元件擺放參考及各項修正,仍由工程師掌控。 本指南將介紹: Altium MCP 與 eda-agent 伺服器的運作方式 如何將 Codex 中的 GPT-6 連接至 Altium,並確認連線 AI 如何選擇元件、繪製原理圖,以及擺放和佈線電路板 AI 匯出了哪些檔案,以及哪些部分仍需要工程師修正 注意事項 這些伺服器均為獨立的第三方開源專案。JLCPCB 與 Altium 並未開發、擁有、審查、認可或支援這些工具,也不對設計、檔案、電腦或共享資訊的遺失或損壞承擔責任。本文僅供教育用途。 安裝前......
使用 Claude Code 與 Altium MCP:從環境設定到 PCB 設計
前言 Claude Code 能否直接在 Altium Designer 中協助設計 PCB?透過 Altium MCP 伺服器,它可以存取正在開啟的專案、建立及修改設計元素,並透過工具呼叫執行任務。但它實際上能處理 PCB 設計流程中的多少工作? 為了找出答案,我使用了eda-agent,一個由第三方開發的開源 MCP 伺服器,將我的 CH32V005 元件測試器重新製作成雙層 PCB。專案涵蓋元件選型、原理圖繪製、封裝擺放、佈線及設計檢查等完整流程。本文將實際示範整個工作流程,包括 Claude Code 能夠自動化處理的工作,以及仍須由我掌控的工程決策。 本指南將介紹: Altium MCP 伺服器的用途,以及 eda-agent 的運作方式 如何將 eda-agent 連接至 Claude Code,並確認設定是否正確 如何從元件選型開始,完成一塊已佈線的雙層 PCB Claude Code 在哪些環節需要修正及人工介入 整個工作流程消耗多少 Token,以及實際應用上的限制 圖:透過 Altium MCP 伺服器在 Altium Designer 中完成佈線的 CH32V005 元件測試......
GPT-6 Astra 在 KiCad 中的 PCB 設計:從簡述到已驗證原生專案
重點摘要 OpenAI 發布的內容:發佈頁面展示 GPT-6 Astra 在 KiCad 中進行 PCB 佈局的 15 秒濃縮片段。 模型完成的工作:它將四行設計簡述轉化為 44 × 34 mm 的雙層 PCB,涵蓋電路、封裝、元件放置、佈線,以及原生雙頁原理圖。 工作重點:元件放置及佈線只是其中一部分。兩個互相連結的原理圖頁面、專案本地元件庫,以及 45 個元件與其封裝之間以 UUID 建立的連結,對保持專案一致性至關重要。 實用發現:KiCad 回報 46 項原理圖一致性問題。這些問題透過修正元件欄位及未連接標記解決,而不是加入規則排除。 零違規的含意:KiCad 10.0.4 在已啟用的規則下回報 0 項 ERC 及 0 項 DRC 違規。另有五個 DRC 類別及四個 ERC 類別被忽略。 GPT-6 Astra 生成的 PCB 初看可能很簡單,但要建立整潔的原生 KiCad 專案,遠不只是產生一塊完成佈線的電路板。原理圖、元件庫、封裝及元件連結都必須保持一致。 在本專案中,GPT-6 Astra 在 KiCad 中建立並檢查 TPA3116D2 立體聲放大器,重點是保持原生專案一致,而不是......
GPT-6 Astra 在 EasyEDA Pro 中設計 PCB:成功之處、失敗環節與經驗總結
重點摘要 測試內容:讓 GPT-6 Astra 存取本機安裝的原生 EasyEDA Pro 3.2.149,並根據四行書面需求,設計一個 TPA3116D2 立體聲擴大機。 產出成果:完成一片 44 × 34 mm、包含 40 個表面黏著元件(SMD)的雙層 PCB,以及內嵌元件庫、可編輯的原生 EasyEDA Pro 專案。 出現問題的環節:第一次完整匯入後,專案正常開啟,外觀看起來也合理,但初次原生驗證仍回報了涉及 120 個 PCB 焊墊的 50 項關聯不符。 修正方式:為每個匯入的封裝指定唯一名稱與識別碼後,全部 50 項訊息均已清除。問題源於 EasyEDA Pro 在匯入時,將元件庫名稱相同、但原本應保持獨立的封裝,視為同一個封裝。 尚未證實的事項:電路板僅通過軟體檢查,尚未製造、組裝或量測,因此不能據此對輸出功率、熱性能或電磁相容性(EMC)提出結論。 多數關於 GPT-6 Astra PCB 設計能力的討論,都集中在一項使用 KiCad 的示範。相同工作流程能否在另一款電子設計自動化(EDA)工具中重現,此前尚未有公開示範。 本次測試於 2026 年 9 月 10~11 日進行,使......
AI PCB 設計:透過 EasyEDA Pro 將提示詞轉化為 PCB
重點摘要 AI PCB 設計:透過 AI 代理,在實際的電子設計自動化(EDA)編輯器中,自動完成原理圖建立、元件選型、佈局與驗證,而不只是生成圖片。 工作流程:透過 EasyEDA API 閘道器、開源 API 技能套件與本機橋接伺服器,將 EasyEDA Pro 連接至 AI 程式開發代理,例如 Claude Code 或 Codex。 設定與本機運作:設定約需十分鐘,並完全採用本機優先架構:設計資料、API 呼叫與中間產生的程式碼,都不會離開您的電腦。 製造銜接:由於代理放置的是真實元件庫中的元件,匯出的物料清單(BOM)能對應至 JLCPCB 可採購並組裝的實際料號。 硬體設計一直存在一個與物理原理無關的瓶頸:花費大量時間拖曳符號、重新命名網路,以及微調走線位置。如果這些重複性的操作能交由 AI 代理處理,情況會如何?這個代理不只是畫出一張電路圖片,而是操作實際的 EDA 編輯器,放置真實的符號、導線與封裝,讓您可以將設計直接送交製造。 AI PCB 設計是在 EDA 環境中,透過 AI 代理自動處理部分原理圖建立、元件選型、PCB 佈局與設計驗證工作。這套工作流程已不再停留於構想。透過 ......
PCB 製造用 ODB 檔案實務指南
重點摘要 整合式資料:ODB++ 將製造圖形、網表、疊構與鑽孔跨層範圍整合在同一個資料包中。 減少錯誤:內嵌網表讓 CAM 軟體能在生產之前找出資料錯誤。 匯出前檢查:排除所有設計規則檢查問題、確保電路板外形封閉,並使用檢視器確認鑽孔跨層範圍。 建議做法:使用 Gerber 取得快速報價,同時備妥 ODB++ 資料,以便回覆工程詢問。 一個 Gerber 圖層可能只會表示:「在這裡畫一個 0.5 mm(20 mil)的圓。」ODB++ 則能將相同的圖形描述為 VCC 網路上的焊墊,並指出它連接至一個從第 1 層延伸至第 4 層的金屬化孔。換句話說,製造商收到的是電路板的完整描述,而不只是一組圖稿。 圖 1:CAM 工程師檢查匯入的 ODB++ 製造資料 這一點十分重要,因為製造商每次需要從不同檔案中重新推斷資料關係,都會增加一次出錯的機會。若資料中包含原始設計物件及其關係,可製造性設計(DFM)工具就能根據電路板本身的網表、疊構、鑽孔定義與元件資料進行檢查。本指南將說明 ODB++ 檔案包含哪些內容、資料夾結構如何組織,以及它與現代 Gerber 和 IPC-2581 的差異。同時也會介紹匯出前值......