二極體電壓降:數值、公式與測量方法
2 分鐘
- 什麼是二極體電壓降?
- 依二極體類型整理的電壓降表
- 關於二極體電壓降的常見錯誤
- 為什麼二極體會有電壓降?
- 影響二極體電壓降的因素
- 如何計算二極體電壓降
- 如何使用萬用表測量二極體電壓降
- 為什麼二極體電壓降在電路設計中很重要?
- 二極體電壓降常見問題
- 結論
每顆二極體在導通時都會損失一部分電壓。這個損失就是二極體電壓降,它會決定有多少電壓真正到達負載、元件會產生多少熱,以及你的低電壓電源軌是否仍能正常工作。
本指南將說明不同類型二極體的典型正向電壓、背後公式、影響因素、如何使用萬用表測量,以及它在實際電路中為什麼重要。
什麼是二極體電壓降?
二極體電壓降是指當電流從陽極流向陰極時,出現在二極體兩端的正向電壓(Vf)。它也稱為正向電壓降或正向電壓(Vf)。
正向電壓(Vf)是二極體在正向偏壓導通時,量測到的兩端電壓。電流從陽極進入,並從陰極流出。當二極體導通時,接面兩端會產生正向電壓。實際數值取決於電流、溫度與二極體結構。
理想二極體電壓降為 0V,像完美開關一樣運作。實際二極體則一定會損失一部分電壓,因為其半導體接面需要最低電位才能導通。這部分損失的電壓會轉化為熱,無法到達負載。在設計電路板時,確認標準二極體符號與方向,可確保正向偏壓條件正確建立。

圖:正向偏壓二極體連接到電池與電阻,顯示二極體兩端有 0.7V 電壓降,其餘電壓落在負載電阻上。
依二極體類型整理的電壓降表
正向電壓取決於半導體材料;對 LED 來說,也取決於發光顏色。可將下表作為快速參考,之後仍應依照元件資料表確認。
| 二極體類型 | 典型正向電壓 |
|---|---|
| 鍺二極體 | 0.25 - 0.3V |
| 蕭特基二極體 | 0.15 - 0.45V |
| 矽 PN 二極體 | 0.6 - 0.8V |
| 功率整流二極體 | 0.8 - 1.2V |
| 紅光 LED | 1.8 - 2.2V |
| 綠光 LED | 2.0 - 3.2V |
| 藍光 LED | 2.8 - 3.8V |
| 白光 LED | 3.0 - 3.6V |
關於二極體電壓降的常見錯誤
- 以為每顆二極體都會下降 0.7V
- 忽略溫度影響
- 把 LED 正向電壓當成固定值
- 只依典型值設計,而不是依資料表數值設計
#1 矽二極體的電壓降
矽是最常見的預設材料。多數矽二極體工作在約 0.6–0.8V。工程師通常會將其四捨五入為 0.7V 電壓降,而功率整流二極體在額定電流下會更高。
- 1N4148(訊號):約 0.7V
- 1N4007(整流):在 1A 時最高約 1.1V
#2 蕭特基二極體電壓降
蕭特基二極體使用金屬-半導體接面,而不是 PN 接面。結果是正向電壓更低、效率更高、切換速度更快。取捨則是反向漏電流較高。
範例元件:1N5817、1N5819、SS14,皆可透過 JLCPCB 的 Parts Product Page 輕鬆採購。其正向電壓通常為 0.15-0.45V。
#3 鍺二極體電壓降
鍺二極體的電壓降約為 0.3V。常用於訊號檢波與經典礦石收音機電路。範例:1N34A。
#4 LED 的電壓降
LED 是一種二極體,但其電壓降遠高於矽二極體,且數值會隨顏色變化。典型 LED 正向電壓可參考上方表格,從接近 2V 的紅光 LED,到接近 3.3V 的白光 LED。
#5 齊納二極體的電壓降
在正向模式下,齊納二極體的行為與一般矽二極體相同,約為 0.7V。它的主要用途是在反向模式下,於固定崩潰電壓(Vz)導通。不要把正向 Vf 與反向 Vz 額定值混淆。就像在 BJT 與 MOSFET 之間選擇一樣,正確的工作模式取決於你的功率與開關需求。
#6 快速恢復二極體的電壓降
這類二極體的正向電壓與標準矽二極體相近,但針對切換速度最佳化,因此常見於開關模式電源供應器與高頻整流器。

圖:比較鍺二極體、蕭特基二極體、矽二極體、整流二極體與 LED 的正向電壓降。
為什麼二極體會有電壓降?
PN 接面勢壘
在 P 型與 N 型矽材料接觸的位置,電荷會擴散並形成帶有內建電場的空乏區。這個電場就是一個位能障壁。只有當外加電壓克服它時,電流才會流動。
為什麼矽二極體常被稱為 0.7V 二極體?
0.7V 是在典型條件下克服矽接面勢壘所需的電壓。這是工程上的簡化估算,不是固定常數。實際 Vf 會隨電流與溫度變化。
為什麼二極體正向電壓(Vf)不是固定值?
二極體 I-V 曲線是指數型,而不是突然導通的開關。即使低於 0.7V,也會有小電流流動,並不存在絕對的開/關門檻。Vf 也會隨電流變化,下一節會進一步說明。
影響二極體電壓降的因素
#1 二極體電流
正向電流越大,Vf 越高。由於兩者關係是對數型,因此上升是逐步的,但確實存在:同一顆二極體在 5A 時的電壓降,會高於 5mA 時的電壓降。
![]()
圖:矽二極體 I-V 曲線,顯示正向電壓會隨電流增加而上升。
#2 二極體溫度
矽二極體 Vf 約以 -2mV/°C 下降。二極體越熱,電壓降越低。這對熱穩定性很重要:當二極體升溫時,其 Vf 下降,允許更多電流通過,進一步升高溫度。在高電流電路中,如果沒有正確限制電流,這種效應可能導致熱失控。
在回流焊過程中確保適當的熱曲線,對保護敏感 PN 接面免受過熱損傷非常重要。
#3 半導體材料
- 矽:約 0.7V
- 鍺:約 0.3V
- 蕭特基:0.15–0.45V
#4 元件結構
- 訊號二極體:接面較小,電流適中
- 功率整流二極體:接面較大,在高電流下運作
- 高電流元件:在滿載時 Vf 會上升
較大型的功率整流二極體在額定電流下,通常會因較高工作電流與元件結構而表現出較高的正向電壓。
如何計算二極體電壓降
方法 1:快速工程估算
進行快速手算時,可假設固定電壓降,並將其從供應電壓中扣除。
| 類型 | 估算值 |
|---|---|
| 矽二極體 | 0.7V |
| 蕭特基二極體 | 0.3V |
| 鍺二極體 | 0.3V |
| LED | 資料表數值 |
範例:5V 電源軌經過一顆矽二極體後,留給負載的電壓為 5V - 0.7V = 4.3V。
方法 2:使用 Shockley 二極體方程式
若要描述精確行為,可使用 Shockley 二極體方程式:

- Is:反向飽和電流
- n:理想因子,實際二極體通常為 1 到 2
- VT:熱電壓,在 25°C 時約為 25.85mV
- VD:二極體兩端電壓
此方程式顯示電流會隨電壓呈指數上升。對大多數設計工作而言,固定估算值或資料表曲線已經足夠。
方法 3:使用二極體資料表曲線
最準確的數值來自元件資料表。
- 確認二極體型號
- 找到其資料表
- 找到 Vf 與 If 關係圖
- 讀取工作電流下的 Vf
- 依溫度進行修正

圖:二極體資料表中的正向電流與正向電壓關係圖,顯示如何判定工作 Vf。
案例研究:1N4007 與 1N5819 的資料表數值
實際元件會提供具體數字,而不是簡化估算:
- 1N4007:Vf = 1.1V,If = 1A
- 1N5819:Vf ≈ 0.45V,If = 1A
在 1A 條件下,1N4007 資料表中常見約 1.1V 的正向電壓規格。同樣電流下,電壓降差異很大,因為 1N5819 是蕭特基二極體。
如何使用萬用表測量二極體電壓降
警告
測試前請關閉電路電源並將電容放電。若要取得準確的電路內量測結果,請隔離二極體其中一端引腳。
- 關閉電源
- 將電容放電
- 將萬用表設定為二極體模式
- 將紅色表筆接到陽極
- 將黑色表筆接到陰極
- 讀取顯示的 Vf
- 反接表筆,確認顯示 OL(open line,開路)
二極體測試模式會施加一個小測試電流,通常依萬用表不同,落在微安到毫安範圍,因此讀值會低於標稱 0.7V。健康的二極體在一個方向會讀到正向值,反向時則顯示 OL。若兩個方向讀值相同,代表可能是短路二極體。
| 二極體類型 | 典型讀值 |
|---|---|
| 矽二極體 | 0.5–0.8V |
| 蕭特基二極體 | 0.15–0.45V |
| 鍺二極體 | 0.2–0.4V |
| LED | 1.5–3.5V |

圖:數位萬用表在二極體測試模式下量測矽二極體,表筆以正向偏壓方式連接。
為什麼二極體電壓降在電路設計中很重要?
二極體功率耗散
每顆導通中的二極體都會將功率轉為熱:
P = Vf * If
| 電流 | 0.7V 二極體損耗 |
|---|---|
| 100mA | 70mW |
| 1A | 0.7W |
| 5A | 3.5W |
在較高電流下,熱量會迫使設計者使用散熱片或選擇較低 Vf 的元件。
整流二極體效率
- 半波:一個二極體電壓降
- 全波(中心抽頭):電流路徑中有一個電壓降
- 橋式:導通路徑中有兩個電壓降
橋式整流器在導通路徑中通常會引入兩個二極體電壓降,這會降低低電壓電源供應器的效率。

圖:橋式整流電路,顯示電流流經兩顆導通二極體,並產生正向電壓損失。
反接保護中的二極體電壓降
電壓降越低,保護路徑中浪費的電壓與熱就越少。
| 方法 | 電壓損失 |
|---|---|
| 矽二極體 | 高 |
| 蕭特基二極體 | 較低 |
| 理想二極體 MOSFET | 極低 |
注意
從經驗證的組裝元件庫中選擇低 Vf 蕭特基二極體,例如 JLCPCB Parts Library,可以讓保護路徑中的損耗保持在較低水準。
低電壓電子產品中的二極體
供應電壓越小,二極體壓降造成的影響越明顯:
- 3.3V 系統
- 電池供電裝置
- IoT 節點
- USB 供電電路
在 3.3V 電源軌上,0.7V 的矽二極體壓降會浪費超過五分之一的供應電壓。使用蕭特基二極體或理想二極體 MOSFET,可回收大部分電壓。在早期 PCBA vs PCB 設計考量階段就完成這些選型,可避免後續出現電壓下陷與佈局問題。
二極體電壓降常見問題
Q:二極體兩端的電壓降是多少?
正向電壓降(Vf)是電流從陽極流向陰極時損失的電位差。對矽 PN 二極體來說,通常約為 0.6V 至 0.8V;對蕭特基元件來說則低得多,約為 0.15V 至 0.45V。
Q:為什麼矽二極體電壓降約為 0.7V?
0.7V 門檻是標準工程估算值,代表 PN 接面空乏區的位能障壁。在實際工作中,這個值會依工作電流與溫度動態變化。
Q:蕭特基二極體的電壓降是多少?
蕭特基二極體通常會下降 0.15V 至 0.45V。由於它們使用金屬-半導體接面,而不是傳統 PN 接面,因此可達成更高功率效率與更快切換速度。
Q:LED 的電壓降是多少?
發光二極體的電壓降與其顏色直接相關:紅光 LED 約在 1.8V 至 2.2V,而綠光、藍光與白光 LED 可能需要高達 3.0V 至 3.8V 才能完全導通。
Q:如何計算二極體兩端的電壓降?
快速估算時,可使用標準值,例如矽二極體 0.7V 或蕭特基二極體 0.3V。若要進行精確工程計算,請查閱資料表中的正向電流與正向電壓曲線,或使用 Shockley 二極體方程式。
Q:二極體電壓降會隨電流增加嗎?
會。Vf 會隨電流增加而逐漸上升。這種非線性關係是對數型,也就是較高電流會在半導體接面上產生更大的正向電壓損失。
Q:溫度會影響二極體正向電壓嗎?
會。矽材料具有約 -2mV/°C 的負溫度係數。當接面升溫時,位能障壁會下降,導致正向電壓降降低。
Q:如何用萬用表測量二極體電壓降?
先關閉電路電源、將電容放電,將萬用表設定到二極體檔位,並將紅色表筆接在陽極、黑色表筆接在陰極,即可讀取有效 Vf。反接表筆後,應確認顯示 OL(open line,開路)。
Q:橋式整流器的電壓降是多少?
全波橋式整流器在有效電流路徑中會串聯兩個二極體電壓降。對標準矽二極體而言,累計電壓損失約為 1.4V。
結論
二極體電壓降是二極體導通時損失的正向電壓,且會依技術而異:矽二極體約 0.7V,蕭特基二極體低得多,LED 則高得多。電流、溫度與元件結構都會改變此數值,因此資料表曲線能提供最準確的參考。使用萬用表的二極體模式測量 Vf,是故障排查與元件選型時快速且可靠的檢查方式。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......