了解導熱墊在電子設備散熱中的作用
1 分鐘
- 介紹
- 什麼是導熱墊?
- 導熱墊的種類
- 導熱墊在電子產品冷卻中的重要性
- 導熱墊與導熱膏的比較
- 導熱墊的 PCB 佈局技巧
- 導熱墊的應用
- 選擇合適的導熱墊
- 結論
介紹
在各種電子系統中維持理想溫度,關鍵取決於導熱墊,它們也是有效冷卻電子設備的基本組成部分。 作為一種導熱介面材料 (TIM),這些導熱墊能確保熱量在散熱器或其他冷卻系統與電子元件之間有效傳遞。鑑於當代電子產品日益增長的功率密度和精巧設計,導熱墊在維持設備可靠性和效能方面的重要性,再怎麼強調也不為過。本文將探討導熱墊的價值、其種類、用途以及放置和選擇的最佳實務。
什麼是導熱墊?
導熱墊
導熱墊是一種柔軟、可順應的聚合物,旨在填補電子元件與散熱元件(如散熱器或金屬外殼)之間的空隙。它們能確保 CPU、GPU 和功率電晶體產生的熱量有效傳輸至冷卻系統,從而防止過熱。與導熱膏不同,導熱墊是固態的,這使得處理和應用更加簡便。它們在整個接觸面上提供均勻的導熱性,因此在需要填補較大或不規則間隙的情況下特別有用。
導熱墊的種類
市面上有幾種導熱墊,每種都因其材料構成和預期用途而具有特定的優點:
矽膠基導熱墊:
最常使用的導熱墊類型,矽膠基導熱墊的特點是其靈活性、易於應用和良好的導熱性。它們在效能和成本效益之間取得平衡,因此在消費性電子產品中相當受歡迎。
石墨導熱墊:
石墨導熱墊具有優異的導熱性,非常適合高效熱傳遞至關重要的高效能應用場合。其輕巧的重量和纖薄的外形使其適用於小型電子設備。
相變導熱墊:
相變導熱墊在受熱時會改變狀態,從而逐漸提高其導熱性。它們通常用於需要穩定導熱效能和長期可靠性的應用場合。
導熱墊在電子產品冷卻中的重要性
導熱墊在電子設備的熱管理中至關重要,因為它們能確保熱量有效地從精密零件上傳遞出去。 隨著電子裝置體積持續縮小但功率不斷增加,對導熱墊這類有效冷卻解決方案的需求也顯著增長。若沒有適當的溫度控制,元件可能會過熱,導致效能降低、系統不穩定,甚至可能造成永久性損壞。透過在發熱元件和冷卻系統之間建立一致的導熱介面,導熱墊有助於維持電子設備的運作完整性。
導熱墊與導熱膏的比較
在比較導熱墊和導熱膏時,需要考慮多個因素。導熱膏通常是液態或半液態,具有很高的導熱性,但可能難以均勻塗抹,且可能需要隨著時間推移重新塗抹。另一方面,導熱墊更易於處理,能提供一致的覆蓋,且無需固化或重新塗抹。此外,導熱墊較不髒亂,更適合用來填補元件之間較大的間隙。然而,在需要盡可能達到最佳導熱性的應用中,導熱膏可能仍會是首選。
導熱墊的 PCB 佈局技巧
優化電子設備的冷卻效能,關鍵取決於導熱墊的位置和選擇。以下是一些需要考慮的基本技巧:
靠近熱源:
導熱墊應精確放置在發熱元件(如 CPU、GPU 或功率電晶體)上方。這能確保熱量有效傳遞到冷卻解決方案。
元件分組:
將散熱器或金屬外殼對齊,以形成從導熱墊開始的直接熱傳遞路徑。此外,將具有相似散熱特性的元件分組,也能簡化冷卻設計。
熱管理:
確保導熱墊具有正確的厚度,以填補元件和冷卻解決方案之間的空隙,而不會過度壓縮。正確的厚度能保證最佳的熱傳遞和接觸。
導熱墊的應用
導熱墊應用於許多不同的領域,在以下方面提供必要的冷卻解決方案:
消費性電子產品:
遊戲主機、個人電腦和手機中內含的導熱墊,有助於調節高效能 CPU 和顯示卡所產生的熱量。
汽車電子:
在車輛的引擎、資訊娛樂系統和電池管理系統中,導熱墊確保在極高溫度下也能可靠運作。
工業設備:
導熱墊對於冷卻電力電子設備、馬達驅動器和工業自動化系統至關重要——在這些領域中,有效的熱管理對於維持運作效率必不可少。
醫療設備:
在醫療領域,導熱墊用於穿戴式裝置、成像系統和診斷工具中,以控制熱量並確保精確運作。
電信設備:
基地台、路由器和交換器等電信設備依賴導熱墊。透過幫助控制高速 CPU 和發射器產生的熱量,它們確保了可靠性和穩定的網路效能。
資料中心:
在資料中心裡,導熱墊用於伺服器、儲存系統和網路設備,以有效散熱。在高密度環境中,防止過熱對於維持正常運作時間和降低硬體故障風險至關重要。
航太電子:
在航空應用中,導熱墊用於冷卻航空電子設備、感測器和控制系統。對於必須在惡劣天氣條件和相當大的溫度範圍內運作的電子元件,它們對於確保其可靠性絕對至關重要。
LED 照明:
導熱墊在 LED 照明系統中,有助於將 LED 晶片的熱量散發出去。在LED中進行良好的熱管理,有助於延長燈具的使用壽命,並維持穩定的亮度,尤其是在高強度使用情況下。
再生能源系統:
在再生能源應用中,導熱墊用於太陽能逆變器、風力渦輪機控制器和電池儲存系統。它們控制電力電子設備產生的熱量,從而確保有效的能量轉換和系統的長期可靠性。
遊戲主機:
在高度投入的遊戲過程中,遊戲主機會產生大量熱量。導熱墊有助於將這些熱量從 CPU 和 GPU 上帶走,最大限度地減少熱節流,並在長時間使用中提供穩定的效能。
穿戴式科技:
在智慧手錶和健身追蹤器等穿戴式裝置中,導熱墊控制 CPU 和感測器產生的熱量。這確保了長時間使用時的舒適度,並有助於維持裝置效能。
選擇合適的導熱墊
為您的需求選擇合適的導熱墊,需要考慮多個重要因素:
導熱性:
選擇導熱性符合您元件散熱要求的導熱墊。通常,高效能或高功率應用需要導熱性更高的導熱墊。
壓縮率:
確保導熱墊能夠充分壓縮以填補元件和散熱器之間的空隙,同時不損害其導熱特性。維持良好的導熱接觸取決於適當的壓縮。
工作溫度範圍:
選擇能夠承受您應用場合工作溫度範圍的導熱墊。在溫度極高的地方,如汽車或工業作業中,這一點尤其重要。
介電強度:
如果導熱墊會接觸到電氣敏感元件,請考慮其介電強度。高介電強度的導熱墊在提供熱量控制的同時,也能提供電氣隔離。
厚度與尺寸:
選擇能夠符合您應用所需特定表面積和間隙的導熱墊。正確的厚度可確保在不過度壓縮的情況下,實現最佳的導熱效能。
結論
現代電子設備的設計和運作絕對依賴導熱墊,因為它們提供了一種可靠的方法將熱量從重要零件上轉移出去。隨著電子系統的發展,有效的溫度管理變得越來越重要,因此導熱墊是維持裝置壽命和效能的基礎部分。了解不同種類的導熱墊、它們的應用以及放置和選擇的最佳實務,可以幫助設計人員提高其電子設備的可靠性和效率。在一個對熱敏感度日益增長的世界中,正確使用導熱墊不僅能確保最佳冷卻,也有助於電子設計在整體上取得成功。
持續學習
為什麼 PCB 排針對可靠電路板設計至關重要
重點摘要 雙重功能:同時作為電氣引腳及機械固定件;準確的孔徑可防止焊點承受過大應力。 間距與電流:2.54 mm 引腳約可承載 3 A,而 1.27 mm 引腳約可承載 1 A。 焊盤尺寸:應根據引腳對角尺寸設計鍍通孔;對於 0.64 mm 方形引腳,孔徑通常為 1.05–1.15 mm。 智能佈局:將接地引腳放在訊號旁邊以降低噪聲,並配合線纜引腳編號。 組裝規則:回流焊應使用 LCP 材料,並達到至少 75% 的垂直焊料填充率。 PCB 排針通常是電路板上最便宜的連接器,但卻承受最多的操作。線纜會插入其中,電路板也可能堆疊在其上。即使組裝完成很久之後,使用者仍可能以斜角拉扯線纜。所有這些負載最終都會集中到幾個焊點上,因為排針同時承擔兩項工作。從電氣角度看,它是一排傳輸電源及訊號的裸露短導體;從機械角度看,它是一個固定件。每根引腳都穿過鍍銅通孔,可防止拉扯線纜時將焊盤從層壓板上撕下。 圖 1:電路板上的直式、直角及堆疊式 PCB 排針 許多排針故障其實是機械問題,卻表現得像電氣問題,例如只有在線纜移動時才會斷開的焊點。將排針同時視為結構件及連接器,間距、孔徑及方向的選擇便不再是隨意決定。本指南涵蓋......
深入了解具高熱穩定性的聚酰亞胺 PCB 材料
重點摘要 兩種形態:可製成柔性薄膜(彎曲時不會開裂)或硬質玻璃纖維層壓板(提供結構穩定性)。 極高耐熱性:可承受超過 200°C 的工作溫度,Tg 可達 250°C–410°C。 高過孔可靠性:在 50°C 至 260°C 之間,Z 軸方向只膨脹 1.2%,可防止鍍孔裂紋。 必須烘焙:可吸收相當於自身重量 2.8% 的水分,因此回焊前必須烘焙,以避免分層。 JLCPCB 柔性電路支援:適合高可靠性應用;JLCPCB 支援 1 至 4 層柔性聚酰亞胺 FPC。 聚酰亞胺 PCB 可以在 FR-4 已經軟化的溫度下繼續運作,因此會被用於引擎艙、衛星及深井鑽探工具。代價是成本:聚酰亞胺層壓板的價格可能是傳統 FR-4 的數倍,所以只有在應用真正需要其熱性能及機械性能時,才值得選用。 本指南將介紹: 聚酰亞胺是甚麼,以及它為何有兩種不同形態 Tg、CTE 及分解溫度與 FR-4 有何差異 在哪些情況下吸濕特性有幫助,哪些情況下會造成問題 哪些行業願意為其付費,以及能獲得甚麼回報 JLCPCB 目前實際可以製造哪些聚酰亞胺產品 圖 1:聚酰亞胺柔性電路 了解聚酰亞胺這種先進 PCB 材料 聚酰亞胺之所以被列......
掌握高良率製造中的 PCB 電鍍類型及製程控制
重點摘要 兩步電鍍:先建立化學種子層,再以電解銅增加結構強度。 工藝選擇:圖形電鍍適合細線路;整板電鍍適合厚銅。 導通孔完整性:將縱橫比保持在 10:1 或以下,避免孔壁最薄處開裂。 表面處理:BGA 平面焊盤使用 ENIG,高磨損接點使用硬金。 IPC 標準:Class 2 要求 20 µm 銅孔壁厚度;Class 3 要求 25 µm 且不得有空洞。 PCB 電鍍會將一疊已鑽孔的覆銅板變成可運作的電路。這也是唯一無法從外部直接檢查的製程。電路板上的每個過孔,都是一個內部生長出銅管的孔。阻焊層完成後,你便再也看不到這條銅管。理解以下概念,便能掌握整個主題:銅不會黏附在已固化的環氧樹脂上,而環氧樹脂也不導電,因此製造商必須先在裸露樹脂上形成化學種子層。 圖 1:板件通過垂直連續銅電鍍線 只有完成這一步,電流才可以建立真正關鍵的銅厚。這種先化學處理、再通電增厚的兩步方法,解釋了你會遇到的大部分電鍍類型、缺陷及檢查規則。本指南將說明這兩種機制的差異,以及圖形電鍍與整板電鍍的不同;同時也會介紹 ENIG 及硬金 等表面處理的沉積方式。最後才會討論電鍍液化學成分及電流密度,因為它們決定深孔過孔能否通過回流......
了解 IPC-6012 標準:高可靠性剛性 PCB 製造指南
重點摘要 IPC-6012 與 IPC-A-600:IPC-6012 是具約束力的性能規範,而 IPC-A-600 僅作為外觀驗收參考文件。 Class 2 與 Class 3:Class 3 要求更厚的孔壁銅厚(25 μm,而 Class 2 為 20 μm),並且不允許鍍層空洞。 測試驗證:品質透過對拼板上的測試 coupon 進行熱應力測試後,再進行微切片分析確認。 提前指定等級:必須在製造圖紙中提前標註所需等級,電路板製造完成後無法再升級為更高等級。 IPC-6012 是決定 PCB 製造商可以交付什麼品質電路板的重要規範。許多設計者會在製造圖紙中標註「依 IPC-6012 Class 2 製造」後便繼續下一步,但製造商會仔細閱讀這項要求,因為它將成為檢驗人員判定是否合格的依據。 裸 PCB 並不是僅靠外觀即可判定是否合格。為確認鍍通孔品質,製造商會從樣品板中切取通孔截面,研磨拋光後,使用顯微鏡測量孔壁銅厚。 圖 1:金相顯微鏡下的鍍通孔微切片 PCB 等級並不會改變您的設計,因此 Class 3 電路板並不是「更聰明」或設計更好的電路板。它只是同一份設計圖稿,在更嚴格的驗收標準下進行評估......
電容 ESR 完整指南:定義、合適數值與量測方法
重點摘要 定義:電容 ESR(等效串聯電阻)以單一電阻值表示實際電容內部的損耗,包括來自電極、端接結構、電解質與介電材料的損耗。 重要性:漣波電流流經 ESR 時,會在電源軌上產生漣波電壓跳變,並在電容內部造成 I²R 發熱,進而限制電容的額定漣波電流與使用壽命。 測試條件:ESR 會隨頻率、溫度、電容量、封裝尺寸與技術類型而變化,因此只有同時註明測試頻率與溫度,ESR 數值才具有意義。 量測方式:ESR 電表適合快速檢查;搭配四線式 Kelvin(克爾文)接線的 LCR 電表,則可用於依規格書核對元件。一般萬用電表無法量測 ESR。 並非越低越好:部分線性穩壓器依賴輸出電容的 ESR 維持迴路穩定性,並規定最低 ESR,因此替換成低 ESR 元件之前,請先查看穩壓器規格書。 電容 ESR(等效串聯電阻)是實際電容阻抗中的電阻性成分,會將漣波電流轉化為漣波電壓與熱量。即使每顆電容量測出的電容量都正確,ESR 仍可能是電源供應器過熱,或輸出漣波高於設計預期的常見原因。 本指南將帶您了解: 什麼是電容 ESR,以及它的來源。 ESR 為何會影響漣波電壓、自發熱與穩壓器穩定性。 不同電容技術應具備什麼樣......
掌握 PCB 走線寬度設計,預防熱失效與訊號失效
重點摘要 預防焊接缺陷:熱隔離輻條可保留焊接熱量,避免冷焊點,並防止小型元件出現立碑現象。 電源焊墊避免使用熱隔離:散熱焊墊與承載超過 3 A 電流的走線應採用實心連接,以最大限度散熱並降低壓降。 選擇合適的輻條尺寸:被動元件使用較細的輻條(0.10–0.20 mm),一般 SMD 元件則使用較寬的輻條(0.20–0.30 mm)。 預留蝕刻餘裕:輻條寬度應比板廠的最小製造能力增加 30%,以承受生產過程中的過度蝕刻。 談到尺寸,電路板上有一項尺寸直接關係到實際電流、發熱與失效風險,那就是 PCB 走線寬度。您只需幾秒鐘就能在佈線時設定線寬,但它究竟能否承受負載,結果截然不同。如果設定錯誤,銅線路可能過熱、防焊層變成褐色、邏輯電源軌的電壓降至臨界值以下,最後讓電路板不是在您的工作台上,而是在客戶手中失效! 本指南將說明走線寬度如何影響電氣性能,透過一個完整計算範例介紹標準線寬公式,解釋計算器何時有幫助、何時可能誤導您,以及為什麼內層與外層需要不同線寬,並介紹板廠實際能夠蝕刻出的線路尺寸。 PCB 走線寬度選擇錯誤的隱藏風險 您可以將銅走線想像成延長線。較細的延長線可以整天為桌燈供電而沒有問題;但如......