晶圓級封裝 (WLP) 終極指南:製程、類型、優勢與應用
2 分鐘
- 什麼是晶圓級封裝(WLP)?
- 晶圓級封裝:電氣性能特性
- 晶圓級封裝 vs 傳統封裝:主要差異
- 晶圓級封裝製程流程
- 晶圓級封裝類型
- 晶圓級封裝使用的材料與技術
- 晶圓級封裝的主要優點
- 晶圓級封裝的挑戰與限制
- 成本分析:晶圓級封裝是否更便宜?
- 晶圓級封裝的可靠度與測試
- 晶圓級封裝的應用
- 晶圓級封裝的實際應用案例
- 晶圓級封裝 vs 其他先進封裝
- 從晶圓級封裝到 PCB 組裝:銜接晶片設計與製造
- 工程師使用晶圓級封裝時的設計考量
- 晶圓級封裝(WLP)的 PCB 設計規則
- 晶圓級封裝的未來趨勢
- 晶圓級封裝常見問題
- 結論
現代電子產品正碰上一個硬性限制:如果不重新思考晶片封裝方式,就無法持續縮小裝置尺寸。隨著 PCB 空間越來越緊湊、訊號速度越來越高,傳統封裝方式會帶來過大的尺寸、寄生損耗與效率問題。
晶圓級封裝(WLP)透過在晶圓切割前,直接在晶圓上形成互連結構來解決這個問題,省去基板並縮短訊號路徑。其結果是形成一種晶片尺寸級封裝,具備更高整合密度、更低寄生效應,以及更好的高頻性能,並廣泛用於智慧型手機、IoT 與車用系統。
在本指南中,你將了解 WLP 製程流程、主要類型(扇入型、扇出型、WLCSP)、優點與限制、實際工程應用案例,以及實用的 PCB 設計考量。

圖:晶圓切割前進行晶圓級封裝,與切割後才進行傳統封裝的比較
什麼是晶圓級封裝(WLP)?
晶圓級封裝(WLP)是一種半導體封裝製程,會在晶圓切割前的晶圓階段完成積體電路封裝,進而實現更小尺寸、更佳性能與更低成本。
不同於傳統方法會先切割晶圓,再封裝單顆晶粒,WLP 封裝省去傳統封裝材料與流程,並簡化製造流程。這種直接方式促成了晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)的誕生,也就是最終封裝尺寸幾乎與裸晶本身相同。

圖:WLP 橫截面,顯示 RDL、UBM 與焊錫凸塊
晶圓級封裝:電氣性能特性
除了尺寸縮小之外,WLP 真正的價值在於其電氣行為。由於晶粒可不經中間打線或厚基板,直接連接到 PCB,因此具備獨特的 WLP 電氣性能特性,包括:
- 較低寄生電感(L):改善高頻行為
- 較低電阻(R):降低導通損耗
- 縮小迴路面積:降低 EMI 與振鈴
較短互連可降低迴路電感,改善阻抗控制並減少訊號振鈴。這使 WLP 對高頻 RF 前端、5G 毫米波元件與高速數位收發器而言非常重要。
晶圓級封裝 vs 傳統封裝:主要差異
比較晶圓級封裝與傳統封裝時,最根本的差異在於作業順序。傳統封裝依賴打線接合或導線架,會大幅增加體積佔用。
相較之下,WLP 省去這些中間結構,使互連長度相較打線接合縮短約 30–60%,這會直接轉化為更快的訊號傳播。
| 製程階段 | 封裝尺寸 | 電氣性能 | 成本 | 良率敏感度 | 熱性能 | 組裝複雜度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶圓級封裝 | 等同晶粒尺寸(WLCSP) | 優異(低電感) | 大量生產時較低 | 高度敏感 | 較短散熱路徑 | 高(精密 SMT) |
| 傳統封裝 | 遠大於晶粒 | 中等(打線寄生效應) | 低量生產時較低 | 較不敏感 | 絕緣塑膠模封 | 低(標準 SMT) |
晶圓級封裝製程流程
晶圓級封裝製程流程是一套複雜的光刻、沉積與蝕刻序列。以下拆解關鍵步驟。

圖:從凸塊製作到晶圓切割的晶圓級封裝逐步製程流程
晶圓製造(FEOL/BEOL 背景)
這是基礎步驟,會在空白矽晶圓上完成主動電晶體(FEOL)與內部金屬佈線(BEOL)。
重佈線層(RDL)形成
重佈線層(RDL)會將晶粒周邊 I/O 焊墊重新導向為面陣列。這涉及精密光刻遮罩與銅電鍍,以形成微小導電線路。先進 RDL 製程會使用半加成銅電鍍,可達 sub-5 µm 線寬/線距解析度,並需要嚴格的光刻對位公差。
鈍化與保護
為保護精細銅線路,會在晶圓上旋塗一層聚醯亞胺介電層。這可提供必要的電氣隔離,並緩衝機械應力。聚醯亞胺厚度與固化條件會直接影響應力分布與長期可靠度。
凸塊下金屬層(UBM)
在施加焊錫之前,會先沉積 UBM 層,常見方式包括濺鍍與電鍍。這些附著層與阻障層可防止焊錫擴散到銅 RDL 中。若 UBM 設計不當,可能導致金屬間化合物成長,並使焊點過早失效。
焊錫凸塊製作
接著,通常會將 SnAgCu(SAC)焊錫合金微凸塊沉積到 UBM 上。這些凸塊會形成最終 PCB 組裝所需的實體與電氣連接。凸塊製作可依 pitch 與產量需求,採用電鍍或鋼網印刷方式完成。
晶圓薄化
會透過背面研磨降低晶圓整體 Z 軸高度。晶圓薄化是超薄行動電子產品中的關鍵步驟。過度薄化會增加晶圓脆弱度,並提高後續製程中的搬運風險。
晶圓切割
在最後階段,晶圓會進行單顆化,以產出個別晶片尺寸封裝。若在此階段前導入任何 RDL 缺陷,都會直接影響總良率,因此必須使用高等級無塵室環境,才能維持嚴格製造條件。機械或雷射切割必須盡量降低邊緣崩角,避免裂紋擴展到主動晶粒區域。
晶圓級封裝類型
隨著裝置複雜度提升,不同幾何架構也逐漸發展出來,以因應不同輸入/輸出(I/O)密度需求。
扇入型晶圓級封裝(FI-WLP/Fan-In WLCSP)
在扇入型晶圓級封裝中,所有 RDL 線路與焊錫凸塊都被限制在矽晶粒本身的佔位範圍內。由於凸塊不能超出晶粒面積,因此 fan-in WLCSP 通常僅適用於 I/O 需求有限的晶片。
晶圓級晶片尺寸封裝(WLCSP)
標準 WLCSP 封裝是最純粹的扇入型技術。其尺寸等同晶粒,使其成為行動 IC 與電源管理晶片的主流選擇。
扇出型晶圓級封裝(FO-WLP/FOWLP)
當晶片所需連接數量超過其表面面積可容納範圍時,工程師會轉向扇出型晶圓級封裝(FOWLP)。在此架構中,已切割的晶粒會被嵌入人工環氧模封材料中。RDL 會延伸超出原本晶粒,進入這個模封區域,進而形成更大的凸塊陣列。TSMC 與 ASE Group 等產業大廠已率先發展高密度 FOWLP,以支援現代智慧型手機處理器。
3D 晶圓級封裝
3D 晶圓級封裝會使用矽穿孔(TSV)垂直堆疊多個主動矽晶粒。這項技術可大幅縮短記憶體與處理器之間的距離,以實現極高頻寬。
晶圓級封裝比較
| 類型 | I/O 數量 | 使用情境 | 限制 |
|---|---|---|---|
| 扇入型(WLCSP) | <200 | 行動 IC | I/O 有限 |
| 扇出型(FOWLP) | 200–1000+ | 高密度 SoC | 製程複雜 |
| 3D WLP | 1000+ | HPC/AI | 成本高 |

圖:扇入型、扇出型與 3D 晶圓級封裝架構的差異
晶圓級封裝使用的材料與技術
WLP 的可靠度完全仰賴晶圓級封裝材料的精準選擇。
主要材料之一是感光型聚醯亞胺,由於其理想介電常數(約 3.0–3.5)與熱穩定性,常用於鈍化層。導電路徑則使用 RDL 銅,典型厚度範圍為 5 至 20 µm。
UBM 層通常由堅固的多金屬堆疊組成,例如 TiW/Cu/Ni/Au(鈦鎢阻障層、銅種子層、鎳阻障層、金抗氧化保護層)。此處的一項關鍵工程限制,是管理矽晶粒、焊錫合金與最終 PCB 之間的熱膨脹係數(CTE)不匹配。
晶圓級封裝的主要優點
晶圓級封裝的核心優勢,直接對應現代硬體設計中最迫切的限制。
| 優點 | 技術原因 | 影響 |
|---|---|---|
| 極致小型化 | 省去傳統導線架與打線接合 | 相較標準 BGA,體積最多可減少 40%。 |
| 更佳訊號完整性 | 直接凸塊連接降低寄生電感(L) | 更乾淨的高頻 RF 傳輸與更快的訊號上升時間。 |
| 規模化成本效益 | 在 300mm 晶圓上平行處理數千顆晶片 | 對大量市場與高產量生產而言,單位成本明顯降低。 |
晶圓級封裝的挑戰與限制
- 翹曲(CTE 不匹配):由嚴重熱膨脹差異造成,例如矽約 2.6 ppm/°C,而標準 PCB FR4 約 15 ppm/°C。
- 角落焊點疲勞:由於距離中性點(DNP)最遠,焊點會承受最高機械應變。
- 良率敏感度:由於封裝本身直接作為互連結構,如果貼裝時單一焊錫凸塊失效,整個元件通常就會被報廢。
何時不建議使用晶圓級封裝
工程設計中很重要的一點,是知道各種取捨。一般不建議在以下情況使用 WLP:
- 高功率應用:散熱能力有限
- 大型晶粒:DNP 應力增加
- 低量生產:成本效益不佳
成本分析:晶圓級封裝是否更便宜?
評估晶圓級封裝成本時,需要區分初始資本支出與大量生產的單位價格。先進 RDL 光刻與晶圓凸塊製作所需設備資本密集度高。
標準 WLP 成本拆解包括:
- 光罩成本(NRE):精密光刻光罩的前期成本極高。
- RDL 成本:會隨層數與更嚴格線寬/線距解析度需求而線性增加。
- 良率損失影響:封裝缺陷會直接降低可用已知良好晶粒(KGD)的最終產出。
然而,由於封裝會在整片晶圓上同時進行,這種規模經濟通常會在產量超過 100 萬至 200 萬顆時,跨越相較標準 BGA 的成本效益門檻,實際門檻取決於製程節點,使 WLP 對大量市場硬體而言大幅更便宜。

圖:顯示 WLP 成本效益隨生產量提升而改善的圖表
晶圓級封裝的可靠度與測試
為確保 WLP 可靠度,晶片上市前必須進行嚴格的機械與熱驗證。晶圓廠會使用嚴格的 JEDEC 測試標準來測試這些元件。常見評估包括:
- 溫度循環:在 -40°C 至 +125°C 之間快速切換,以誘發並量測關鍵角落錫球上與 CTE 相關的應力裂紋。
- 跌落測試:進行機械評估,確保脆弱微凸塊能承受消費性環境中的跌落。
- 濕氣敏感等級(MSL):測試以確保內部聚合物層在迴焊前不會吸收環境濕氣。
晶圓級封裝的應用
晶圓級封裝廣泛用於小型化、高頻性能與整合密度至關重要的場景。
智慧型手機與穿戴式裝置
為什麼使用 WLP:超小佔位面積、低寄生效應、薄型外形
影響:高密度 PCB 佈局、高效率電源傳輸、改善 RF 性能
常用於 PMIC、RF 前端模組與感測器介面。
MEMS 感測器
為什麼使用 WLP:晶圓級,常見為近似氣密密封,並可批次封裝
影響:一致的腔體條件、更佳感測器精度、更低成本
常見於加速度計與陀螺儀。
車用電子
為什麼使用 WLP:尺寸精巧、高頻訊號完整性
影響:改善雷達性能、縮小模組尺寸
注意:需要底部填充與強健的 PCB 設計以確保可靠度
IoT 裝置
為什麼使用 WLP:最小佔位面積、低寄生損耗、成本效益
影響:實現小型、低功耗無線模組與感測節點

圖:WLP 在智慧型手機、車用感測器、IoT 裝置與 MEMS 中的應用
晶圓級封裝的實際應用案例
在真實硬體設計中,選擇晶圓級封裝不是只看應用類別,而是取決於特定電氣、機械與製造限制。
超細間距 PCB 整合(WLCSP)
在小型設計中,工程師處理 sub-0.4 mm pitch 元件時,常會面臨走線限制。
問題:高密度 I/O 陣列下方的 PCB 走線通道有限
WLP 角色:直接晶粒尺寸封裝可將佔位面積最小化,但會迫使採用 HDI 走線
工程影響:
- 需要微導通孔與焊墊內導通孔結構
- 增加 PCB 層數與製造複雜度
- 要求嚴格的防焊與鋼網控制
Apple Inc. 等公司在精巧行動設計中,已廣泛將其用於 PMIC 與 RF 模組。
電源傳輸網路(PDN)與 RF 最佳化
現代晶片在高速切換時,需要穩定且低阻抗的電源傳輸。
問題:寄生電感造成電壓下陷與雜訊
WLP 角色:短互連路徑降低感性迴路
工程影響:
- 改善暫態響應
- 降低 IR drop
- 提升晶粒附近的去耦效果
Qualcomm 等公司已在行動 SoC 生態系中廣泛採用,尤其是在 5G RF 前端模組中。
板級可靠度(BLR)挑戰
在實際部署中,機械應力會成為主導失效因素。
問題:矽與 PCB 之間的 CTE 不匹配,在溫度循環中造成應力
WLP 角色:直接焊錫連接會提高對應力的敏感度
工程影響:
- 角落錫球疲勞(高 DNP 效應)
- 嚴苛環境中需要底部填充
- 需要嚴格選擇 PCB 材料
WLP 可改善性能,但也會收緊可靠度裕度。
無基板異質整合(FOWLP)
先進設計越來越常將多個晶粒整合到單一封裝中。
問題:傳統基板會增加厚度、成本與寄生效應
WLP 角色:扇出型架構可在沒有有機基板的情況下完成重佈線
工程影響:
- 封裝更薄
- 互連密度更高
- 支援 chiplet 風格整合
常見於 TSMC 等公司的先進封裝流程。
晶圓級封裝 vs 其他先進封裝
| 特性 | WLP | BGA | 覆晶 | SiP |
|---|---|---|---|---|
| 封裝尺寸 | 最小(約等於晶粒尺寸) | 中等 | 中等 | 依設計而定 |
| I/O 能力 | 低至中等 | 中等 | 高 | 非常高 |
| PCB 走線難度 | 非常高 | 低 | 中等 | 高 |
| 熱性能 | 有限 (取決於 PCB) | 良好 | 非常好 | 取決於設計 |
| 成本效益 | 大量生產時高 | 中等 | 成本高 | 成本高 |
| 整合程度 | 低 | 低 | 中等 | 高 |
WLP vs BGA
在檢視各種 BGA 封裝類型時,球柵陣列(BGA)會使用層壓基板將 I/O 扇出到更寬的 pitch,通常為 0.8–1.2 mm。雖然這可放寬 PCB 走線限制並降低對複雜微導通孔的需求,但也會顯著增加體積佔用,並透過基板線路引入寄生電感;這與 WLP 的超低高度、直接貼裝特性不同。
WLP vs 覆晶
比較晶圓級封裝與覆晶(FCBGA)時,可以看到兩者在結構上的根本差異。雖然兩者都使用微焊錫凸塊,但覆晶會將晶粒安裝到有機中介層或基板上,再將其連接到 PCB。WLP 則完全省去這個基板,直接將裸晶安裝到主 PCB 上。
WLP 沒有基板,因此可大幅縮短訊號路徑,取得更好的高頻性能;但也需要嚴格的板級底部填充,以緩解矽與 FR4 板之間極大的 CTE 不匹配。
WLP vs 系統級封裝(SiP)
系統級封裝(SiP)會將多個不同的主動與被動元件,例如邏輯、記憶體與 RF 前端,整合到一個使用複雜內部基板的模封模組中。相反地,標準 WLCSP 通常僅限於單一單晶粒封裝。
雖然先進扇出型 WLP(FOWLP)正透過異質 chiplet 整合逐漸模糊這些界線,但目前 SiP 在混合不同矽製程節點方面,仍提供更成熟且熱設計容忍度更高的生態系。

圖:比較 WLCSP 與標準 BGA、覆晶和系統級封裝(SiP)架構
從晶圓級封裝到 PCB 組裝:銜接晶片設計與製造
PCB 設計影響與 SMT 挑戰
導入 WLCSP PCB 設計技術會大幅影響你的疊構。若要從緊密凸塊陣列中引出走線,幾乎一定需要具有微導通孔的高密度互連(HDI)PCB。
在 SMT 組裝期間,要形成完美焊點相當困難,需要嚴格控制迴焊曲線,以避免脆弱矽晶片裂開。
使用 JLCPCB PCB 製造與組裝服務擴展 WLP 設計
無論你是為原型採購高品質表面黏著元件,或依賴高精度能力,經驗豐富的合作夥伴都會對可製造性產生關鍵影響。
你可以運用 JLCPCB 的高精度 PCB 組裝服務,開始擴展你的專案。
工程師使用晶圓級封裝時的設計考量
由於晶圓級封裝沒有保護性基板,因此設計時必須仔細關注 PCB 佈局、散熱路徑與訊號行為。
- 封裝設計:細間距通常為 0.3–0.5 mm,要求精準焊墊幾何形狀與嚴格公差。對位或防焊定義錯誤,很容易造成短路或開路。
- 熱管理:由於 WLP 缺少散熱基板,熱量必須透過 PCB 散出。這需要完整接地平面、散熱導通孔與最佳化銅箔分布。
- 訊號完整性:短互連可改善性能,但阻抗控制會變得非常關鍵,尤其是直接在晶粒下方走線的高速與 RF 訊號。
- 板級可靠度(BLR):矽與 PCB 之間的 CTE 不匹配會引入機械應力。適當的焊墊設計、必要時使用底部填充,以及材料選擇,對防止焊點疲勞至關重要。
- 組裝限制:需要精準鋼網設計、受控迴焊曲線與精密元件貼裝,才能確保形成可靠焊點。
WLP 設計不只是佈局問題,而需要系統層級方法,在電氣性能、機械可靠度與可製造性之間取得平衡。
晶圓級封裝(WLP)的 PCB 設計規則
焊墊 pitch:通常為 0.3–0.5 mm;逃逸走線通常需要搭配微導通孔的 HDI 疊構。
焊墊類型(NSMD vs SMD):建議優先使用 NSMD(非防焊定義)焊墊,以獲得更好的焊錫潤濕與疲勞壽命;防焊開窗應略大於銅箔。
防焊間隙:使用約 50 µm 擴張量,實際需依製程而定,以避免防焊侵入並確保焊點一致。
焊墊內導通孔(VIPPO):常用於逃逸走線;導通孔應填孔並平坦化,以避免焊錫虹吸與空洞。
線寬與線距:遵循製造商限制,例如緊密扇出時 ≤75–100 µm 線寬/線距;高速網路需維持受控阻抗。
鋼網設計:最佳化開口尺寸/縮減量,通常為 10–20%,以控制錫膏量並降低細間距橋接。
銅平衡:在元件下方維持均勻銅分布,以降低迴焊期間的翹曲。
底部填充(如有需要):對嚴苛環境應用,可施加底部填充來提升板級可靠度,並降低 CTE 引發的應力。
貼裝精度:由於焊墊尺寸小且自對位餘裕有限,因此需要嚴格的取放貼裝公差。
遵循這些規則,可確保高密度 WLP 設計中的焊點可靠、走線可控,並維持一致良率。

圖:用於緊密 0.3mm pitch WLCSP 佈局的焊墊內微導通孔技術
晶圓級封裝的未來趨勢
晶圓級封裝技術正在快速演進,以支援先進半導體系統中更高整合度、更佳性能與持續小型化需求。
扇出型成長(FOWLP):
扇出型晶圓級封裝的採用率持續提高,可在不使用基板的情況下達到更高 I/O 密度,實現更薄且更高效率的封裝。
Chiplet 整合:
多晶粒架構正逐漸成為主流,透過在單一封裝中互連較小晶粒,以改善良率與可擴展性。
異質整合:
將邏輯、記憶體、RF 與類比元件整合到同一封裝中,以最佳化系統層級性能並降低延遲。
進階 RDL 微縮:
RDL 線寬/線距持續縮小至 sub-5 µm,以支援更高走線密度與更佳電氣性能。
AI 與高效能運算(HPC):
AI 加速器與 HPC 系統需求成長,正推動 WLP 朝更高頻寬與更緊密整合發展。
Intel 等公司也正積極發展先進封裝策略,運用這些趨勢克服傳統微縮限制。
晶圓級封裝常見問題
Q: 工程師什麼時候應該選擇晶圓級封裝,而不是 BGA?
當最小化佔位面積與提升高頻性能是關鍵目標時,可使用 WLP 封裝。不過,如果需要高 I/O 數量或更容易的 PCB 走線,BGA 可能更實用。
Q: WLP 在實際產品中的主要失效模式有哪些?
最常見失效包括焊點疲勞,尤其是角落錫球、CTE 不匹配造成的裂紋,以及翹曲引發的組裝缺陷。
Q: 為什麼 WLP 比其他封裝更依賴 PCB 設計?
因為 WLP 缺少保護性基板,機械應力會直接傳遞到焊點,因此 PCB 佈局、焊墊設計與熱膨脹控制都非常關鍵。
Q: WLCSP 的典型 pitch 是多少?為什麼重要?
WLCSP pitch 通常介於 0.3 mm 至 0.5 mm。這種小 pitch 會增加走線複雜度,並且通常需要具備微導通孔的 HDI PCB。
Q: WLP 可以用於高功率應用嗎?
一般而言,由於散熱路徑有限,WLP 較不適合高功率元件,除非搭配底部填充或進階散熱 PCB 設計加以強化。
Q: 扇出型 WLP 如何支援 chiplet 整合?
扇出型 WLP 可透過重佈線層,在模封封裝內連接多個晶粒,進而在沒有傳統基板的情況下實現異質整合。
結論
理解晶圓級封裝的細節已不再是選修題。隨著裝置要求在更小外形尺寸中提供更高性能,WLP 正好銜接矽晶限制與消費者期待之間的落差。硬體設計師只要掌握從 HDI 走線到 DNP 意識等工程限制,就能結合這項先進技術與成熟製造生態系,打造未來電子產品。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......