解讀 SFP 針腳配置:PCB 佈局與設計指南
3 分鐘
- 引言
- 甚麼是 SFP 連接器?它如何運作?
- SFP 針腳排列:完整 20 針參考
- SFP 連接器原理圖設計要點
- SFP 連接器 PCB 佈局指南
- SFP 籠架設計注意事項
- 應避免的常見 SFP 佈局錯誤
- SFP 針腳排列常見問題
- SFP 針腳排列總結
重點摘要
- SFP 針腳排列採用標準 20 針邊緣連接器,設有電源、接地、差分資料對及 I2C 控制訊號專用針腳。
- Tx 與 Rx 差分對承載高速光訊號或銅纜訊號,整段佈線都需要保持 100 Ω 差分阻抗。
- 低速控制針腳(TX_FAULT、TX_DISABLE、MOD_ABS、LOS、Rate Select/RS1)採用標準單端佈線,無需阻抗匹配。
- 將 SFP 籠架靠近電路板邊緣、把高速差分對佈置在內層,並保持連續參考平面,是核心佈局規則。
- SFP+ 與 SFP28 和 SFP 共用相同的 20 針機械焊盤尺寸,但資料速率更高,因此佈局容差更嚴格。
引言
選錯 SFP 模組焊盤尺寸,或在原理圖中接錯 SFP 針腳,是光纖鏈路無法正常工作的常見原因。有時收發器完全不會初始化;有時在工作台上可以正常建立鏈路,但流量一增加便出現位元錯誤,最後往往可追溯到差分對走線錯誤,或控制針腳缺少上拉電阻。
了解 SFP 針腳排列非常重要,因為 SFP 連接器將電源、接地、高速資料及低速控制訊號集中在單一 20 針邊緣介面中。PCB 佈局工程師必須知道哪些針腳承載每秒數十億位元的資料,哪些針腳只是切換狀態旗標,因為兩者需要完全不同的佈線方式。
本指南會逐一介紹 SFP 連接器介面的針腳,並說明讓收發器穩定工作的原理圖及佈局方法,包括阻抗控制、電源完整性、籠架的位置,以及首次佈局最常見的錯誤。
甚麼是 SFP 連接器?它如何運作?
圖 1:用於 SMT 安裝的 M.2(NGFF)SSD 連接器插座。
圖 2:用於 SMT 安裝的單埠 SFP 金屬籠架。
SFP 連接器是小型可插拔(Small Form-factor Pluggable)收發器模組與主機 PCB 之間的卡邊介面。模組會插入焊接在電路板上的金屬籠架,其邊緣觸點直接接觸主機 PCB 上的 20 個鍍金焊盤。模組一側不需要額外的連接器零件。
這個簡單的機械介面背後包含 PCB 設計師必須正確佈線的所有訊號:電源與接地回流路徑、傳送差分對、接收差分對、兩線式 I2C 匯流排,以及數條狀態和控制線。開始繪製任何走線前,應先清楚了解這 20 個針腳各自的功能。
SFP 連接器類型與變體
SFP 最初支援 1 Gbps 至 4 Gbps,之後整個系列大幅發展。SFP+ 將相同的 20 針焊盤尺寸延伸至 10 Gbps,SFP28 再提升至 25 Gbps;兩者的機械佈局和針腳分配基本上都與原始 SFP 相同。XFP 則是另一種較早期的 10 Gbps 焊盤尺寸,採用自己的連接器和針腳排列,並非 SFP 變體,雖然名稱相似。
SFP 之後可沿兩個方向發展。QSFP 和 QSFP-DD 分別在一個模組中整合四條或八條通道,面向 40 Gbps、100 Gbps 及更高的總吞吐量。其針腳數量和連接器幾何形狀與 SFP 不同,但阻抗控制、去耦和參考平面連續性等佈局原則仍可直接沿用。對大多數設計師而言,20 針 SFP/SFP+ 焊盤尺寸最值得先掌握,因為它是後續多代產品的基礎。
SFP 針腳排列:完整 20 針參考
圖 3:完整 SFP 針腳表,列出針腳編號、名稱及功能,並標示電源、接地、差分對和 I2C 控制針腳。
下表列出 SFP MSA 定義的標準 SFP 模組針腳排列。同一組 20 針配置也沿用於 SFP+ 和 SFP28 模組。
| 針腳 | 名稱 | 功能 |
|---|---|---|
| 1 | VeeT | 傳送器接地 |
| 2 | TX_FAULT | 傳送器故障指示(輸出) |
| 3 | TX_DISABLE | 停用傳送器(輸入) |
| 4 | MOD_DEF2(SDA) | I2C 資料線 |
| 5 | MOD_DEF1(SCL) | I2C 時鐘線 |
| 6 | MOD_DEF0(MOD_ABS) | 模組存在;插入後由模組拉低 |
| 7 | Rate Select | 速率選擇(SFP:Rx 頻寬;SFP+:RS0) |
| 8 | LOS | 訊號遺失指示(輸出) |
| 9 | VeeR | 接收器接地 |
| 10 | VeeR | 接收器接地 |
| 11 | VeeR | 接收器接地 |
| 12 | RD- | 接收資料,反相 |
| 13 | RD+ | 接收資料,非反相 |
| 14 | VeeR | 接收器接地 |
| 15 | VccR | 接收器電源(+3.3V) |
| 16 | VccT | 傳送器電源(+3.3V) |
| 17 | VeeT | 傳送器接地 |
| 18 | TD+ | 傳送資料,非反相 |
| 19 | TD- | 傳送資料,反相 |
| 20 | VeeT | 傳送器接地 |
針腳可分為四個功能組。電源和接地針腳(VccR、VccT,以及 VeeR/VeeT 接地針腳)佔 20 個觸點的大部分,反映出 SFP 針腳中有相當比例專門用於提供低電感回流路徑,而不是傳送訊號。差分對包括傳送用的 TD+/TD− 和接收用的 RD+/RD−,承載實際的千兆位元資料,也是此連接器中唯一需要控制阻抗佈線的針腳。
I2C 介面中的 MOD_DEF2(SDA)和 MOD_DEF1(SCL),可讓主機讀取模組識別 EEPROM;對支援 DOM 的模組,還能即時監測溫度、電壓及光功率。這組訊號採用標準低速 I2C 佈線,無需差分匹配。
其餘控制和狀態針腳包括 TX_DISABLE、TX_FAULT、MOD_ABS、LOS 及 Rate Select,都是基本 SFP MSA 定義的簡單數碼訊號。TX_DISABLE 和 Rate Select 是主機輸出至模組的訊號;TX_FAULT、LOS 和 MOD_ABS 則是模組輸出、由主機讀取的訊號。在原始 SFP MSA(INF-8074i)中,針腳 7 稱為「Rate Select」,用來控制接收器頻寬,而針腳 9 是 VeeR(接收器接地)。在 SFP+ MSA(SFF-8431)中,針腳 7 改稱「RS0」(速率選擇 0,用於控制接收速率),針腳 9 則重新指定為「RS1」(速率選擇 1,用於控制傳送速率)。由於傳統 SFP 模組的針腳 9 內部連接到 VeeR,採用 RS1 的 SFP+ 主機必須提供短路保護,避免插入舊式 SFP 模組時造成損壞。除按照模組供應商應用筆記加上上拉或下拉電阻外,這些訊號不需要特殊處理,只要採用標準單端佈線即可。
SFP 連接器原理圖設計要點
圖 4:最小化 SFP 電路,在 VccR/VccT 上設置去耦,在控制針腳上設置上拉/下拉電阻,並在 Tx/Rx 差分對上設置交流耦合電容。
可正常工作的 SFP 介面,除了連接器本身,只需要少量支援電路,但省略任何部分都可能引發問題。首先處理去耦:在 VccR 與 VeeR 之間放置 0.1 μF 陶瓷電容,並在 VccT 與 VeeT 之間再放置一顆,位置盡量靠近連接器針腳。這些電容可吸收收發器切換時產生的快速電流瞬變,保持 SFP 模組電源針腳潔淨。
配置針腳需要按照模組供應商建議選擇上拉或下拉電阻。TX_DISABLE 內部通常設有 4.7 kΩ 至 10 kΩ 上拉電阻,使傳送器預設為停用。主機通常加入外部下拉電阻以啟用傳送器;若主機 GPIO 在上電時處於浮動狀態,內部上拉會確保 TX_DISABLE 維持高電位(傳送器關閉),直到主機明確將其拉低。除非設計需要主動切換資料速率,RS0 和 RS1 通常會拉至固定邏輯電位。MOD_ABS 需要在主機一側設置上拉(通常以 4.7 kΩ 至 10 kΩ 連至 VccT 或 VccR),因為模組插入後會將其拉低以表示模組已就位。
TD+/TD− 和 RD+/RD− 差分對上的交流耦合電容屬於選配。許多 SFP 模組已內置交流耦合,但在主機一側串聯 100 nF 電容,是降低直流偏移不匹配風險的低成本方法。如果尚未確定電容值,可先以 0 Ω 電阻作為佔位元件,日後可在不重新打樣的情況下進行訊號完整性調校。
SFP 連接器 PCB 佈局指南
圖 5:PCB 佈局細節,顯示 +3.3V SFP 電源網路上的電源濾波電感和去耦電容。
SFP 佈局看似是低速連接器,實際上卻是高速設計問題。差分對需要採用多千兆位元介面同等的設計規範:連接器靠近電路板邊緣,以縮短走線;盡可能將高速和低速訊號分置於不同層;並把過孔換層視為有意識的設計決策,而不是事後補救。SFP 籠架下方的回流電流管理,與走線幾何形狀同樣重要。
差分對的阻抗控制
TD+/TD− 和 RD+/RD− 均需要從 SFP 連接器焊盤到主機 SerDes 或 PHY,全程保持 100 Ω 差分阻抗。先根據實際疊層,在二維場求解器中設定線寬和對間距,並輸入真實銅厚和介電常數,不要只套用經驗數值。
層疊選擇會影響是否能達到目標。外層走線所見的參考環境與內層不同,在走線中途換層也會改變有效阻抗,除非對換層進行補償。只要佈線密度允許,應讓每組差分對在整段路徑中保持於同一層。
過孔換層是另一個常見故障點。每個過孔都會增加寄生電容,使局部阻抗下降。在過孔筒周圍採用較大的避空焊盤可降低該電容,協助換層時保持 100 Ω 目標。應使用與走線相同的場求解器建立過孔模型,不要假設製造商疊層檔案中的預設避空尺寸一定適合 10G 以上的 SFP+ 或 SFP28 鏈路。
訊號佈線與回流電流管理
高速回流電流會沿最低阻抗路徑流動;在正常情況下,這條路徑是訊號走線正下方的參考平面,而非返回訊號源的最短實體路線。TD 或 RD 差分對下方若有縫隙、槽孔或平面分割,回流電流便必須繞行;即使走線本身看似正常,繞行也會造成控制阻抗不連續。
從連接器焊盤尺寸一直到 SerDes,都應保持每組 SFP 差分對下方的參考平面完整且連續。訊號必須換層時,在訊號過孔附近放置接地過孔,通常距離控制在 20 至 30 mil 內,讓回流電流可在兩個參考平面之間走最短路徑,而不會從過孔換層位置向外輻射。連接器接地針腳周圍的接地過孔縫合,可連接各平面並降低整條回流路徑的阻抗。
如需更全面了解高速差分對佈線和多層板回流路徑管理,請參閱我們的高速 PCB 佈線技術指南。
SFP 模組的電源完整性
大多數 SFP 和 SFP+ 光收發器耗電約 1 至 1.5 W,部分長距離 ZR 模組接近 2 W。相較於較新的焊盤尺寸(QSFP-DD 模組可能需要 12 W 或以上),這個功耗並不高,但供電處理不當仍會造成實際問題,尤其會影響模組內的雷射偏置電流。
數微法拉的電源大容量去耦可處理較慢的負載瞬變;置於 VccT 和 VccR 幾毫米範圍內的 0.1 μF 電容則負責快速切換雜訊。部分設計會在主 3.3 V 電源軌與 SFP 電源針腳之間加入小型 π 型濾波器,即一顆電感或鐵氧體磁珠配合兩顆電容,以進一步隔離收發器雜訊。π 型濾波器雖然有幫助,但過大的電感可能在 PDN 中產生諧振峰,令特定頻率的雜訊更嚴重,因此應檢查濾波器的阻抗響應,不要假設濾波越多越好。
除此之外,SFP 供電遵循標準高速數碼 PDN 原則:使用完整平面、縮短迴路,並按由大容量至高頻的層級配置去耦。SFP 針腳排列中的五個接地針腳,正是為了提供多條短回流路徑返回電源源頭。若要進一步了解如何規劃乾淨的 PDN 電源和接地平面,請參閱電路板接地平面與電源平面設計完整指南。
SFP 籠架設計注意事項
SFP 籠架是包圍主機 PCB 上連接器的金屬外殼,提供模組滑入時所需的機械導軌,也提供熱插拔運作時抑制 EMI 的屏蔽。籠架會透過自己的接地片焊接到電路板,接地片應落在完整接地覆銅上,而不是碎片化的接地區。
籠架與連接器的對位比想像中更重要。籠架開口與 20 針連接器焊盤之間即使只有輕微機械偏移,也可能造成接觸不穩或增加模組插入力。應完全按照籠架製造商建議的 PCB 焊盤尺寸,不要自行套用相似零件的外形。
籠架的金屬本體也可作為模組的散熱路徑,透過安裝片將熱量帶走;對工作溫度高於原始 SFP 規格的 SFP+ 和 SFP28 設計,這一點尤其重要。並非所有設計都需要完整籠架來維持機械穩定性,少量生產或固定安裝的產品可能採用較輕的導向結構,但對任何需要熱插拔的連接埠,完整籠架仍是標準選擇。
應避免的常見 SFP 佈局錯誤
幾種反覆出現的佈局錯誤造成大部分 SFP 介面故障,而且在設計審查時都很容易發現。
讓 TD/RD 差分對跨越平面分割。 這是 SFP 連接器訊號完整性故障最常見的原因之一;設計可能通過初始上電測試,但實際流量開始後便失效。應檢查每條差分對的路徑,確認參考平面層沒有縫隙、安裝孔或平面分割邊界。
在 VccR 或 VccT 上省略去耦。 模組可以初始化,但在流量負載下間歇性出錯,通常可追溯到連接器電源針腳旁缺少去耦,或去耦容量不足。
TX_DISABLE 沒有正確的下拉。 模組內部在 TX_DISABLE 上設有 4.7 kΩ 至 10 kΩ 上拉,使傳送器在主機主動拉低前維持停用。如果上電時主機 GPIO 浮動,沒有外部下拉電阻強化預期狀態,傳送器會保持關閉,或在主機韌體明確啟用前處於不可預測狀態。
TD+/TD− 或 RD+/RD− 的對內長度不匹配。 差分對兩條走線之間即使只有少量偏斜,在較高資料速率下也會使眼圖劣化。應嚴格匹配對內長度,並在每個過孔和連接器焊盤尺寸位置都保持一致,而不只是處理直線段。
SFP 針腳排列常見問題
1. SFP 與 SFP+ 針腳排列有甚麼分別?
SFP 和 SFP+ 共用完全相同的 20 針機械焊盤尺寸,但有兩項主要差異。第一,原始 SFP MSA(INF-8074i)將針腳 7 稱為「Rate Select」,SFP+ MSA(SFF-8431)則稱為「RS0」。第二,SFP 的針腳 9 是 VeeR(接收器接地),而 SFP+ 將其重新指定為 RS1(傳送速率選擇)。差分對針腳分配(TD+/TD− 和 RD+/RD−)保持不變。SFP+ 將相同的 TD/RD 差分對推至 10 Gbps,因此阻抗和長度匹配容差明顯收緊,雖然 SFP 針腳表看起來幾乎相同。
2. SFP 差分對需要交流耦合電容嗎?
通常不一定,因為許多 SFP 模組已內置交流耦合。在 TD/RD 上加入主機側串聯電容,仍是常見做法,可用低成本方式降低主機與模組之間直流偏移不匹配的風險。
3. SFP 差分對應以多少阻抗佈線?
應採用 100 Ω 差分阻抗,並從 SFP 連接器與主機 SerDes 之間的連接器焊盤、走線,到所有過孔換層位置都保持一致。
4. 如何在設計中選擇 SFP 或 QSFP?
SFP 和 QSFP 都依賴相近的佈局原則,但 SFP 以單通道鏈路為主,SFP28 約可達 25 Gbps;QSFP 則整合四條通道,支援 40 Gbps 及以上。選擇時應根據所需連接埠密度和總頻寬,而不只是佈局複雜度。
SFP 針腳排列總結
了解 SFP 針腳排列,是所有涉及光收發器或銅纜收發器 PCB 佈局的基礎。將 20 個針腳分成電源和接地、TD/RD 差分對、I2C 匯流排,以及狀態/控制線幾個功能組後,佈局工作就會變成針對每組訊號套用正確規則,而不必把整個連接器視為無差別的介面。
最重要的要點包括:在高速差分對上保持 100 Ω 差分阻抗;在其下方保持完整參考平面;讓 VccR 和 VccT 靠近針腳進行去耦;並為 SFP 籠架提供乾淨的接地連接。做好這些,大多數 SFP 介面問題在首次出現前就能避免。
若設計正進入 SFP28 或更高資料速率,或希望在製造前再次檢查連接器的疊層和佈線方案,JLCPCB PCB 佈局服務可在修改仍然容易時,協助審查走線和阻抗。
持續學習
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......
解讀 SFP 針腳配置:PCB 佈局與設計指南
重點摘要 SFP 針腳排列採用標準 20 針邊緣連接器,設有電源、接地、差分資料對及 I2C 控制訊號專用針腳。 Tx 與 Rx 差分對承載高速光訊號或銅纜訊號,整段佈線都需要保持 100 Ω 差分阻抗。 低速控制針腳(TX_FAULT、TX_DISABLE、MOD_ABS、LOS、Rate Select/RS1)採用標準單端佈線,無需阻抗匹配。 將 SFP 籠架靠近電路板邊緣、把高速差分對佈置在內層,並保持連續參考平面,是核心佈局規則。 SFP+ 與 SFP28 和 SFP 共用相同的 20 針機械焊盤尺寸,但資料速率更高,因此佈局容差更嚴格。 引言 選錯 SFP 模組焊盤尺寸,或在原理圖中接錯 SFP 針腳,是光纖鏈路無法正常工作的常見原因。有時收發器完全不會初始化;有時在工作台上可以正常建立鏈路,但流量一增加便出現位元錯誤,最後往往可追溯到差分對走線錯誤,或控制針腳缺少上拉電阻。 了解 SFP 針腳排列非常重要,因為 SFP 連接器將電源、接地、高速資料及低速控制訊號集中在單一 20 針邊緣介面中。PCB 佈局工程師必須知道哪些針腳承載每秒數十億位元的資料,哪些針腳只是切換狀態旗標,因為兩者......
高速乙太網路PHY層PCB佈局實務:RMII/RGMII時序、差分走線與變壓器隔離設計
乙太網路在嵌入式設備、工業IoT和伺服器平台上幾乎是標配介面。從10/100Mbps到Gigabit,速率提升的同時,實體層的設計約束也跟著變嚴。實際除錯中最頭疼的一類問題是:常溫短線纜下一切正常,到了高溫機房、長距離佈線或者電磁環境複雜的現場,就開始隨機掉包、鏈路反覆up/down,甚至完全連不上。這類問題多數不是協定堆疊或驅動的鍋,而是PCB實體層佈局留下的隱患。 以下從MAC-PHY數位介面時序、MDI差分走線、網路變壓器與RJ45隔離佈局三個層面,整理Gigabit乙太網路PHY電路的佈局要點。 一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束 MAC和PHY之間的數位介面,隨速率不同分為RMII(100Mbps)和RGMII(1Gbps)。速率越高,對走線等長和時序裕度的要求越苛刻。 RMII介面佈局要點 RMII把傳統MII的信號線數精簡,用50MHz參考時脈實現100Mbps雙向傳輸。50MHz的Ref_Clk是整個介面的時序基準,這條走線要當高頻信號對待:儘量短、少打過孔,下方保持完整地平面,不能跨電源分割縫。Ref_Clk如果走線過長或跨越平面縫隙,時脈邊沿會劣化......