遙控模型用 ESP32 智慧控制板|JLCPCB
1 分鐘
- 專案概述:將專業自動化技術帶入業餘遙控模型
- 專案挑戰:為遙控模型打造精巧、可靠且功能豐富的電子系統
- 專案特色與創新設計
- 透過 JLCPCB 進行 PCB 設計與製造
- 從設計到完成組裝:JLCPCB PCBA 的優勢
- 實際應用與成果
- 技術深入解析:此設計表現優異的原因
- ESP32 智慧控制板常見問題
- 結論
重點摘要
本專案展示如何透過 JLCPCB 製造及組裝設計完善的客製化 PCB,讓更多模型玩家也能使用進階電子技術。主要經驗包括:
- 在遵循可製造性設計(DFM)規則的前提下,優先採用精巧的高密度佈局。
- 複雜電路板應善用專業 SMT 組裝服務。
- 透過清楚標示及模組化設計提升使用便利性。
- 選擇製造能力符合專案需求的合作夥伴,以獲得穩定一致的成果。
專案概述:將專業自動化技術帶入業餘遙控模型
在充滿活力的遙控模型世界中,玩家不斷尋找方法,希望將簡單的玩具級載具升級為更具沉浸感及真實感的體驗。熱門 YouTube 頻道 Arduino Para Modelismo 的創作者 Aldeir Moreira 開發了 ESP32 智慧控制板。這款超精巧且功能豐富的控制方案,可為遙控卡車、汽車、船舶及工程機具提供精準動作控制、動態燈光效果,以及同步的擬真音效。
在充滿活力的遙控模型世界中,玩家不斷尋找方法,希望將簡單的玩具級載具升級為更具沉浸感及真實感的體驗。熱門 YouTube 頻道 Arduino Para Modelismo 的創作者 Aldeir Moreira 開發了 ESP32 智慧控制板。這款超精巧且功能豐富的控制方案,可為遙控卡車、汽車、船舶及工程機具提供精準動作控制、動態燈光效果,以及同步的擬真音效。
JLCPCB 提供高精度 PCB 及可靠的組裝服務,讓這項專業級整合得以實現;其整潔度及可靠性遠勝傳統而雜亂的點對點配線。

專案挑戰:為遙控模型打造精巧、可靠且功能豐富的電子系統
製作擬真遙控模型的玩家經常遇到幾個問題:雜亂的線束在振動下容易故障、現成模組的效能不一致,以及專案難以擴充至卡車或挖土機等不同平台。Aldeir 希望打造一款可重複製作的單一控制板,並具備下列能力:
- 精準控制伺服馬達及馬達,實現擬真動作。
- 獨立控制多達 8 個 LED 通道,用於頭燈、尾燈、警示燈及其他效果。
- 整合外接音訊模組,使引擎聲、喇叭聲及環境音效保持同步。
- 使用標示清楚的連接器,讓周邊裝置可快速隨插即用。
- 提供適合初學者及進階使用者的無線控制方式。
- 搭配可靠的電源管理,在嚴苛環境中穩定運作,並支援 4.2 V 電池。
此設計需要在極小的電路板上實現高元件密度,同時維持訊號完整性、散熱效能及社群使用者所需的組裝便利性。傳統原型製作方式對目標應用而言過於笨重且脆弱。
專案特色與創新設計
ESP32 智慧控制板具備多項重要創新:
- 超精巧高密度佈局:電路板尺寸僅約 4.5 × 4.8 cm,在最小空間內提供最多功能,非常適合空間有限的遙控模型底盤。
- 以 ESP32 為核心的架構:充分運用 ESP32 強大的雙核心處理能力、內建無線功能(Wi-Fi、Bluetooth、ESP-NOW)及充足的 I/O,實現全面控制。
- 彈性的馬達與致動器支援:提供 3 組專用伺服馬達輸出,並相容於多種馬達驅動器。
- 進階燈光控制:提供 8 個標示清楚的獨立 LED 通道,可製作擬真燈光效果。
- 音訊與感測器整合:預留音訊放大模組的封裝焊墊,並設有額外感測器及周邊裝置連接器。
- 易於使用的設計:接腳配置、RESET 與 BOOT 按鈕、狀態 LED,以及 +BAT 和 4.2 V 支援等電源管理功能均有清楚標示。
- 多種控制模式:可順暢搭配 PS4/PS5 類型控制器、行動應用程式,以及點對點 ESP-NOW 配置。

透過 JLCPCB 進行 PCB 設計與製造
Aldeir 在設計 PCB 時,仔細考量 JLCPCB 的製造能力,以確保產品可靠且可重複製作。這款精巧的雙層板適合講求成本效益及大量製作的業餘專案,並採用最佳化走線、適當接地與符合可製造性設計(DFM)規範的元件配置。配合 JLCPCB 製程的主要設計包括:
- 高密度 SMT 配置:電路板包含細間距元件、被動元件及模組,其中包括醒目的 ESP32 無線模組。採用專業 SMT 組裝可確保品質一致。
- 清楚的絲印與標示:所有連接器均提供完整標示,包括 GND、3.3 V、RX/TX、伺服馬達及 LED 等,有助於組裝及除錯,也是教育與社群專案的最佳實務。
- 電源完整性:配置專用電源層、供電路徑及連接器,提供穩定的 3.3 V/4.2 V 電源;這對 ESP32 及周邊裝置可靠運作至關重要。
- 機構考量:安裝孔及板邊設計適合整合至遙控模型車架,並考量抗振需求。
JLCPCB 的精密製造能力可確保走線及銲墊維持嚴格公差,這對高密度佈局及可靠的無線效能十分重要。專業的絲印層與防焊層品質,則提供良好的辨識度及保護效果。
從設計到完成組裝:JLCPCB PCBA 的優勢
JLCPCB 的自動化產線以高精度完成 ESP32 模組、各種 IC(例如板上可見的驅動晶片)、電阻、電容、按鈕及連接器組裝。雙面組裝需求(如有)及細間距焊接也能妥善處理,使完成的電路板可立即進行整合。
JLCPCB 的自動化產線以高精度完成 ESP32 模組、各種 IC(例如板上可見的驅動晶片)、電阻、電容、按鈕及連接器組裝。雙面組裝需求(如有)及細間距焊接也能妥善處理,使完成的電路板可立即進行整合。
相較於手工製作的原型,專業組裝能顯著提升可靠性;這對持續承受移動及振動的遙控模型尤其重要。製作者可取得品質穩定且效能一致的電路板,使社群能專注於軟體、機構及創意,不必反覆排查基本連線問題。

實際應用與成果
在完成的遙控卡車中,ESP32 智慧控制板安裝於中央位置,可順暢連接底盤馬達/電子變速器、轉向伺服馬達、LED 燈組、揚聲器系統及 PS4 控制器接收器。紅黑電源線可穩定傳送電池電力,整齊配置的訊號線則讓安裝保持簡潔。
系統提供反應靈敏的控制、同步燈光,例如可正常運作的頭燈、煞車燈及方向燈,以及會依油門及操作變化的擬真音效,打造遠勝原廠遙控玩具的沉浸式體驗。主要效能成果包括:
- 適合動態駕駛的低延遲無線控制。
- 在不同電池電壓及負載下穩定運作。
- 可輕鬆擴充感測器或更多輸出等附加功能。
- 可擴充性:同一款電路板設計僅需少量修改,即可用於不同類型的模型。
- 專業製造的 PCB 讓依照 Aldeir 教學操作的創客能迅速重現相同成果。
技術深入解析:此設計表現優異的原因
這款控制板的成功來自縝密的工程設計:
- ESP32 整合:充分運用 UART、PWM、ADC 及無線通訊協定堆疊,實現多元控制。
- I/O 最佳化:提供 3 組專用伺服馬達輸出、8 個 LED 通道,以及多組通用連接器。
- 電源管理:內建適合遙控模型常用鋰離子/鋰聚合物電池配置的穩壓及保護功能。
- 無線彈性:支援以 Bluetooth 透過手機控制、使用 ESP-NOW 協調多個裝置,例如車隊行駛,並可搭配控制器提供熟悉的操作手感。
- 以社群為核心:開放文件及清楚的硬體設計能降低初學者的進入門檻,同時為進階使用者保留深入探索的空間。
所有元件的選用及佈局均配合 JLCPCB 標準製程,無須採用特殊或昂貴的規格,即可獲得高良率、優良銲點及長期耐用性。
ESP32 智慧控制板常見問題
問:ESP32 智慧控制板與不同的遙控模型平台相容嗎?
是的。這款控制板用途廣泛,可用於卡車、汽車、船舶、挖土機及其他工程機具等多種遙控模型。其馬達控制支援十分彈性,可使用板載驅動模組或外接 H 橋/電子變速器;再加上數量充足且標示清楚的連接器,因此能輕鬆配合多數常見遙控模型底盤。
問:如何為這款控制板編寫程式?需要特殊工具嗎?
這款控制板提供標準 ESP32 程式燒錄介面,以及專用的 RESET 與 BOOT 按鈕。您可以使用 Arduino IDE、ESP-IDF 或 MicroPython 輕鬆編寫程式。Aldeir 的 YouTube 頻道 Arduino Para Modelismo 提供詳細程式碼範例及逐步教學,初學者也能輕鬆上手。
問:JLCPCB 是否為此專案提供完整的 PCBA 組裝服務?
是的。JLCPCB 提供一站式 PCB 製造與 SMT 組裝(PCBA)服務。只要上傳 Gerber 檔案及物料清單(BOM),JLCPCB 即可處理零件採購及專業組裝。對於這款高密度 ESP32 設計,建議採用此服務,以確保品質及可靠性保持一致。
問:這款控制板支援多少個燈光通道及伺服馬達?
控制板提供 8 個獨立 LED 通道,可製作擬真燈光效果,並設有 3 組專用伺服馬達輸出。此外,還有多組通用 I/O 接腳,可進一步擴充燈光、感測器或額外伺服馬達。
問:可以修改或客製化此設計,用於自己的專案嗎?
當然可以!許多創客會依特定模型修改此設計。修改時建議遵循 JLCPCB 的 DFM 指南,以維持高製造良率及理想成本。您也可以在 Aldeir 的 YouTube 頻道留言區分享改良成果。
結論
Aldeir 表示:「JLCPCB 的電路板讓我的專案提升到更專業的層次。精密製造及組裝品質,使電子系統達到足以應付模型實際使用的可靠度,讓我能專注於教授創意應用,而不是修復硬體問題。」
他使用這款控制板製作的 YouTube 教學,已啟發無數模型玩家升級自己的模型,並圍繞容易實現的遙控自動化技術建立充滿活力的社群。
準備開始自己的專案了嗎?
JLCPCB 提供小量起訂且價格實惠的 PCB 製造服務、交期快速的 PCBA 服務,以及非常適合 ESP32 設計的豐富零件庫。立即上傳 Gerber 檔案,將您的遙控自動化創意化為現實。
持續學習
讓 AI Agent 參與 PCB 設計:MAX-M10S GNSS 四層板從 KiCad 到 JLCPCB SMT 的實作紀錄
專案資訊 作者:John 專案:MAX-M10S GNSS 驗證板 工作流程與範例檔:GitHub 公開專案 本次 PCB 製造與 SMT 組裝由 JLCPCB 合作支持;文中的 JLCPCB 連結為作者的合作推廣連結。 圖 1:MAX-M10S GNSS 驗證板 Rev C 成品。頂面 17 顆元件由 JLCPCB SMT 貼裝;兩側的 2.54 mm 排針孔留給使用者自行焊接。 這篇文章記錄一塊小板子的完整過程:用 Claude Code 和 Codex 兩個 AI Agent 協助 KiCad 設計,經過 ERC/DRC 與交叉審查,送到 JLCPCB 做四層板和 SMT 組裝,到貨後實際上電、收衛星、定位。 做完的感想是:Agent 幫得上的地方比我預期多,查原廠資料、寫驗證腳本、輸出製造檔都省了不少時間;但它也算錯過阻抗、寫錯過設計規則,還對證據不足的問題下過結論。後來的做法是每一步都要留下能重跑的證據,付款、送單和功能取捨則一律由我決定。 一、為什麼要做這塊板 我之後的幾個專案都會用到 GNSS 定位。與其直接把 GNSS 塞進一塊功能更多的板子,我想先用一塊獨立的小板確認幾件事: u......
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄|ESP32-S3、RGB、快捷鍵與網頁設定
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄 哈嘍各位,這次分享的是 KeyNest,一個四鍵的小鍵盤。四顆鍵可以各自設定快捷鍵,也有 RGB 燈和按鍵音。設定從網頁透過 USB 傳進板子,存好之後就可以關掉網頁繼續使用。 目前最直接的用法,就是把常用操作放到這四顆鍵上。像是把一顆設成複製,按下去就送出 Ctrl+C。也可以把 Ctrl 和 A 分在兩顆鍵,按住 Ctrl 再按 A。換一組快捷鍵,在網頁改好再存進去就可以,不用重燒程式。 圖 1:左為外殼 3D 模型,右為實機操作畫面。 四顆鍵排在前面 外殼前面是一整排按鍵,下方各有一個燈光視窗。喇叭的長條開孔放在上蓋後方,USB 從後側接進來。手放在前排操作時,線就留在後面。 這個專案是我先講想要什麼,再和 Codex 來回修改程式、網頁和功能整合。我負責看哪裡不對,再拿到實機上試。原本講出來的功能,慢慢變成桌上能按的東西,這個過程蠻有趣的。 外殼跟著 PCB 配 把模型拆開來看,依序是鍵帽、上蓋、PCB 和底座。四顆開關直接排在 PCB 上,上蓋留出整排按鍵的空間,前面的四個視窗再對到 RGB。底座則用固定柱支撐板子。 圖 2:機構展開的 3D 模型,非......
自製 USB 2.0 HUB:三個 USB-A、雙 Type-C 與 3D 外殼設計紀錄
自己做一個 USB 2.0 HUB 哈嘍各位,這次分享我做的 USB 2.0 HUB。 圖 1:實機照片。 做這個 HUB,我想把接口和外觀一起整理好。三個 USB-A 放在同一側,兩端再各留一個 Type-C,外殼的開口也跟著這個配置走。希望接起來能靈活、實用,線材和外觀也保持整潔、輕巧。這一版用的是 SL2.1A,外殼則交給 JLC 的 3D 代工製作。 這一版已做過基本連線和檔案傳輸測試。目前還是第一版原型,電源和 Type-C 的設計也有要注意的地方,後面會一起說明。 三個 USB A 放一起 兩端留 Type C 板上看得到五個插座,不過規劃上是一個上游、四個下游。標示 USB C IN 的 Type-C 接主機,另外三個 USB-A 和標示 USB C OUT 的 Type-C 則是下游接口。 當初也想把下游的 Type-C 接到下一個 HUB,讓線可以沿著兩端接下去。這是接口安排時的想法,串接的供電和相容性還沒有完整驗證。 圖 2:PCB 佈局。三個 USB-A 排在同一側,兩端各留一個 Type-C。 HUB 的電路 圖 3:依原理圖整理的資料通道關係。箭頭表示雙向資料傳輸,不是供......
從零打造「智慧喝水管家」:ESP32-C3 硬體設計、3D 列印與全韌體開發實錄
前言: 當我想把一個在麵包板上用杜邦線插得像蜘蛛網一樣的原型,變成一個能實用半年的智慧健康穿戴裝置時,會遇到多少坑?感謝全球領先的 PCB 製造與 PCBA 代工廠 JLCPCB 的贊助邀請,讓我有機會記錄下這個專案從初期的靈感發想、電路原理圖繪製、PCB 佈局優化、JLCPCB 工廠打樣/SMT 貼片,到 3D 機構外殼與 ESP32-C3 低功耗韌體的全流程開發記錄。 歡迎透過以下連結註冊 JLCPCB 繁體中文站並進行下單! https://jlcpcb.com/hk?from=Stonez56 一、 專案發想與健康科學背景 1.1 為什麼需要一個「智慧喝水管家」? 許多人日常工作中常遇到的問題是:工作一忙起來就忘記喝水,或者直到劇烈口渴才一次暴飲暴食般地灌水。在預防醫學與生理學中,大腦脫水 就會引發專注力下滑與認知下降,而人體腎臟每小時處理水分也有其上限。為了實現「少量多次」的科學補水,我需要一個能夠非侵入式感測喝水動作、定時溫和提醒、且具備超長續航力的智慧貼合裝置。 1.2 產品原型與形態演進 • 原型階段 (Breadboard Prototype): 使用 ESP32-C3 Supe......
設計精密 72 顆 LED 可穿戴手錶:使用 JLCPCB SMT 組裝製作 40 mm 圓形 PCB
重點摘要 本案例研究介紹一款採用精密 40 mm 圓形 PCB 製作的 72 顆 LED 可穿戴手錶。你將了解 JLCPCB SMT 組裝如何省去 70 多顆 0603 LED 的手工焊接、ENIG 表面處理如何確保可穿戴應用的可靠性,以及透過鼠咬孔分離耳實現圓形電路板自動組裝的巧妙拼板策略。整個專案涵蓋從 EasyEDA 原理圖繪製、韌體優化,到商用級不鏽鋼外殼整合的完整流程。 簡介與設計動機 製作客製可穿戴硬件,是現代電子領域中最具成就感、同時也最具挑戰性的工作之一。市面上的智能手錶通常依賴複雜 OLED 顯示器和耗電量較高的處理器,而開源專案創作者 Taifur 則希望製作一款極簡、具工業級質感的時計:LED 圓形手錶。 核心構想簡單,但在技術上要求很高:使用由 72 顆獨立 SMD LED 組成的環形顯示器,以 ATmega328P 微控制器和高精度 DS3231 實時時鐘(RTC)驅動。 然而,要將 72 顆 LED 的放射狀電路轉化為可穿戴產品,會遇到多項重大工程挑戰: 機械限制:PCB 直徑不能超過 40 mm,才能放入市售手錶外殼。 組裝複雜度:在 40 mm 電路板上,手工焊接 ......
Athena:打造高效能 6 層火箭航電 PCB
重點摘要 Athena 是一款開源飛行電腦,採用三 MCU 架構、冗餘感測器及多個通訊介面,整合於緊湊的 6 層 PCB 上。 這塊 80 × 140 mm 的電路板整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡及電源管理功能。 6 層 PCB 為這項複雜設計提供充足的佈線容量、有組織的電源分配、清晰的訊號規劃及緊湊的功能整合。 這個專案展示開源硬件如何透過專業 PCB 製造及組裝服務,由設計落地為實體硬件。 先進火箭技術需要飛行電腦在緊湊而可靠的硬件平台上整合運算、感測、通訊、電源管理及控制功能。NotARoomba 的開源飛行電腦專案 Athena 透過三 MCU 架構、冗餘感測、多個通訊介面、專用控制通道及 6 層 PCB,滿足這些要求。 Athena 電路板尺寸為 80 × 140 mm,整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡介面及多項電源管理功能。專案使用 EasyEDA 設計,並由 JLCPCB 負責 PCB 製造及......