再進化!輝光管時鐘第二代|硬體設計、KiCad Layout 與 JLCPCB 打樣實錄
4 分鐘
作者:
Habonroof
原始網站:
Habonroof Playground
原文連結:
https://www.habonroof-playground.com/2026/08/nixie-clock-design-and-debug.html
延續上一篇文章 再進化!輝光管時鐘第二代 | 設計動機與前言 我延續模組化設計把整個作品分成顯示板與控制板,並讓顯示板可以依照個人喜好選用IN-4或者IN-14的輝光管。
本文將介紹第一版樣品的各項功能、實際測試結果,以及評估後決定保留或移除的設計。同時也會說明如何使用 KiCad 完成 PCB Layout,並透過 JLCPCB 製作電路板及進行 SMT 組裝。
目錄
第二代輝光管時鐘架構
在第二代輝光管時鐘的設計,我延續模組化堆疊的方式,利用低價穩固的板載連接器將顯示板與控制板結合在一起。
顯示板
整個專案分成上下兩塊板子,上層為顯示板,可依照個人喜好搭配 IN-4 或 IN-14 輝光管。顯示板還包含RGB LED背光,可以顯示喜歡的顏色,動畫,也可以用來作為時鐘狀態顯示跟提醒的功能。
這是顯示板在KiCad中的電路板模型。
而這是實際製作出來並加上IN-4輝光管後的樣子。
RGB LED
RGBLED使用 WS2812B 2020 ,所有的LED燈資料線互相串聯連接,透過 NRZ-Single Wire協議 通訊。這個通訊協議需要先定義好'0'跟'1'的脈波寬度,然後再用脈波寬度來編碼資料。詳細的說明可以參考 WS2812B 协议详解:可寻址 LED 的技术原理(簡中) 網站。
但簡單來說,WS2812B 使用約 800kbit/s 的單線 NRZ 通訊,透過高、低電位持續時間的差異來表示邏輯 0 與邏輯 1,以不同脈寬表示位元將資料傳送GRB三種顏色資料給每一顆LED燈。
由於所有LED燈資料線都是串聯連接,最前面的LED燈會依照資料順序擷取自己的資料後,後續的直接轉送給後面的LED燈。
每顆 LED 會擷取資料串流中的第一組 24-bit 色彩資料,並將剩餘資料重新整形後傳送至下一顆 LED,因此不需要為每顆 LED 設定獨立位址。
輝光管驅動
顯示板背面則是PCA9685的PWM控制IC,負責調整每個輝光管字元的亮度。PCA9685是一個PWM產生IC,被廣泛應用在RC Servo Motor上的控制,如機器手臂控制,或者無刷馬達速度控制等等,可參考
PCA9685、I²C與伺服馬達
共筆的說明。它也可以被用來控制LED燈條的亮度,或者顏色控制。在這裡我讓它與輝光管的陰極串接,透過PWM訊號開關陰極來調整輝光管的亮度。
電路背面包含連接器與PCA9685控制器,還有驅動用的高壓電晶體。
實際上打件之後,除了輝光管的腳座需要手動焊接之外,其他零件都可以一次打件完成。
前一代的輝光管使用固定電壓供電,流經每個字元的電流也是固定的。加入PWM調光之後,使用者可以自由地調整輝光管亮度,也可以延長輝光管的使用壽命。
我把每一個PCA9685的輸出連接到高壓電晶體的基極,藉由PWM來導通電晶體來調整輝光管亮度。
經過量測電流發現,限流電阻應該降低成22kΩ 才有辦法點亮數字'8',一開始設定的68k太大了
控制板
除了控制輝光管與 RGB LED,主控板也整合了 USB PD、鋰電池充電、音訊播放、RTC、ESP32 周邊、韌體燒錄及輝光管高壓電源等電路。
為了把鋰電池跟喇叭放在時鐘外殼內,控制板的面積不能太大,要盡可能的把空間留給鋰電池。
USB PD
PD協議電路延續過去專案,我使用HUSB238作為通訊,詳細電路可參考 為專案加上PD供電|使用HUSB238製作超小PD誘騙器 一文,只要使用電阻設定電壓與電流後,就可以取得所需的電源。這個專案我將電壓設定在12V,電流2A,這是大多數手機快充充電器可以支援的PDO (Power Data Objects)。
電池充電與電量計
鋰電池充電線路我選用 BQ25601 ,它是一個同步Buck充電線路,把USB的5V輸入轉換成4.2V的充電電壓。此外,第二代時鐘要支援USB PD供電,這顆充電IC的最大建議輸入電壓可以達到13.5V,剛好符合我12V輸入的需求。
此外我也加裝一個Gasgauge IC BQ27441 ,用來監測鋰電池的充電電壓,充電電流,電池電量,電池健康度狀態等資訊,讓使用者可以精確地知道目前電池的狀況,以及是否需要更換電池,透過他,系統可以在特定電量進入低功耗模式,或者進入休眠狀態。
音訊播放
音樂播放方面,我使用DFPlayer-Mini來播放SD卡內的mp3 檔案。
DFPlayer Mini
是由DFRobot出品的MP3 播放模組,主要透過UART跟Host通訊,也可以獨立透過按鈕來播放,暫停,調整音量。在這裡我把它作為ESP32的附屬設備,由ESP32下指令來控制音樂的開始與停止,也把音樂的音量儲存在ESP32中。
在第二代時鐘中,我把它作為鬧鐘鈴聲的播放器,還有開機音效的提示音。要使用它需要先把音軌檔名改成0001.mp3, 0002.mp3等等依照順序編好後,放到FAT32格式的SD卡中,它不支援自定義的名稱讀取跟顯示。
但除此之外,在Host端的UART通訊命令還有一個要注意的地方:
當我想要擷取目前SD卡中的音軌數量時,發現在DFPlayer
官方網站的資料手冊
中,取得TF卡的檔案數量指令是0x47, 但如果參考的是Github的datasheet, 它的指令卻是0x48。
使用者要留意自己買到的DFPlayer的版本,我最後使用的是github repo的datasheet,它的指令也比較齊全。
使用者須留意指令的不同,筆者使用的是淘寶官網買的DFPlayer,使用的是github repo中的datasheet,建議仔細確認用到的每個指令。
RTC
這次的RTC使用 DS3231 作為時鐘核心。前一代的DS1302使用外部振盪器作為時脈訊號,但外部振盪器會因為溫度導致頻率漂移,這讓他的誤差會變大。
即使這顆晶片的成本比較高,但我認為若時鐘連時間都不準,那其他功能也沒有太大的意義。
ESP32 與UART燒錄線路
ESP32模組需要的周邊線路很少,大部分都整合在模組內了。但還是需要由電晶體組成的ESP32 自動下載電路。
這兩個電晶體是自動下載電路(Auto programming circuit),參考
ESP32-S3-Devkit-C-1的電路圖繪製而成
。其中一顆電晶體連接到ESP32的Enable Pin,另一個電晶體接到GPIO0,這個GPIO0是用來設定開機模式的。當ESP32啟動的時候,會讀取這個Pin的狀態來決定要從UART開機還是從Flash開機。
自動燒錄的動作是:
1. 將 GPIO0 拉低。
2. 將 EN 拉低,讓 ESP32 重置。
3. 釋放 EN,使 ESP32 重新啟動。
4. 因為解除重置時 GPIO0 仍是低電位,所以進入下載模式。
5. 釋放 GPIO0。
6. 透過 U0TXD/U0RXD 傳送韌體。
當 DTR 和 RTS 同時為低時,EN 和 GPIO0 不會一起被拉低。這可以避免某些終端程式開啟 serial port 時,同時改變 DTR、RTS,造成 ESP32 一直被 reset。
有了這組電路,燒錄的時候不需要去按下BOOT鍵或者手動Reset ESP32。
除此之外,我在板子上安裝
CP2102晶片
,它是一款由 Silicon Labs 推出的單晶片 USB 轉 UART(串列埠)資料轉換器晶片,常用於將電腦的 USB 介面轉成 TTL/UART 訊號。它常被做成小型傳輸模組,用來幫 Arduino、ESP32 或其他微控制器下載程式與進行序列通訊。
有了它我就可以透過時鐘上的Type-C孔來燒錄而需要額外的轉接器。
高壓電源
最後是輝光管的升壓電路。在第一版樣品中,我使用LM5155做一個單級升壓電路,把5V電壓升壓到173V。這個架構目前的缺點是效率不高,大部分都消耗在MOSFET本身的寄生元件上面。
如果使用者提供的電源不足12V,或者PD通訊失敗導致供給時鐘的電壓只有5V的時候,整個升壓轉換器會有比較嚴重的發熱情況。
電流監控
在這個版本,我使用 INA3221 來量測各路電流耗電,想要藉此Debug哪一部分電流消耗比較大,藉此來降低電池電量消耗。
我使用10mΩ 的電阻來量測電流,INA3221可以量測最多三組電流,且每一個電流端點最高可承受的電壓有到26V。很適合用在量測輸入或輸出電流的應用場合,還有不同模組之間消耗的電流分析。
姿態感測
為了讓時鐘的操作介面不局限於按鈕或手機藍芽,我加入 MPU6050陀螺儀 來偵測環境震動跟裝置姿態。
MPU6050是'Motion Processing Unit'的其中一款型號,它是一款六軸慣性量測單元,內含三軸加速度計與三軸陀螺儀,可以量測裝置的線性加速度與角速度。此外,晶片內也整合了溫度感測器。
陀螺儀跟加速度計是透過量測
微機電系統(MEMS, Micro electro mechanical Systems)
極板之間的電容變化來計算當前加速度或角速度值。微機電系統在晶片上蝕刻出微小的電容機構,當裝置震動或旋轉時,物理慣性會影響機構之間的電容值,感測電路可以把電容訊號轉換成物理上常用的參數,藉此來回報加速度數值。
source: Z-axis MEMS Accelerometer for Vibrotactile Display Pad
第一版測試結果與第二版修改
• USB-PD:原始線路圖中Rset(R58) 設定12V, Iset沒有連接,此配置會讓HUSB238B 向充電器要求12V/3A的功率物件。但這個PDO不一定所有充電器都支援,所以第二版會改成Iset=10.5kΩ,讓設定的電源變成12V/2A,確保最大化的相容性。
• 電池充電線路:原本以為BQ25601 自帶的OTG供電功能可以同時取代充電電路跟5V 升壓電路,但實際上詳讀datasheet後發現,OTG 供電功能需要再移除輸入電源後才能開啟。但電源移除之後系統的3.3V 電壓就會斷電,導致ESP32 無法傳送命令給BQ25601,所以陷入一個死循環。下一版本會沿用這組充電線路,但加入3.3V降壓電路與5V升壓電路來為ESP32與其他IC供電。
• 高壓電源:高壓電源在5V 輸入的情況下效率只有67%,且電感與電晶體會發熱。有兩種解法,第一種是換另一組電路,或者限制輸入電壓只有5V 時的功能。例如5V 電壓時輝光管的亮度只會是正常顯示的一半,或者快速休眠模式。下一版預計使用兩種電路並存的方式,保留原本的電路但也把輸入輸出的位置留給外部模組。
• 電流感測:經過思考後發現這個功能的效益不大。我偵測的電流分別供應給輝光管電源,LED燈,還有ESP32本身Buck converter的電流。雖然這三項指標很適合拿來評估電池壽命,但它並不是一個需要一直存在電路上的功能,只會增加成本。於是在第二版的樣品電路中,我會把它移除。
• 姿態感測:MPU6050 的成本並不低,一個大約要5美金。為了要讀取裝置的姿態跟桌面的震動,估計一秒大約需要更新200次數據才會有實用性。但這個速度會占用I2C匯流排的頻寬,排擠其他系統的通訊能力。因此,在評估它的使用情境跟效益後,我也決定把這個電路從下一板移除。
KiCad PCB Layout
KiCad 介面
KiCad 的Layout 走的是比較容易使用的方向,相比於Altium Designer或其他更專業的軟體,KiCad 把進階功能藏在比較深處,如阻抗匹配,Via設定等。大多數電子電路愛好者對於這些功能的使用機率比較低,也讓介面變得更簡潔。整體控制介面可以分成左邊,右邊與上方工具列三個區塊。
左邊介面有常見的網格設定,單位設定,圖層顯示設定,鋪銅顯示設定,焊盤、Footprint顯示設定等等。右方的工具則包含放置封裝,佈線,放置單端走線,放置通孔,放置鋪銅還有設定規則等等。還有畫圖,加入圖片,量測距離等等實用工具。
而右方欄則是編輯與量測工具為主。最右邊的圖層顯示可以快速顯示或隱藏每個圖層,右下角的篩選器可以快速設定要選取的東西,這個在使用者想要重畫Layout 的時候可以快速選取線段就好而不選到Footprint。
上方工具列的功能包含PCB板子設定,設定電路板內容,頁面尺寸設定,零件封裝設定,還有原理圖轉換,設計規則檢查等等,最右邊則是使用者安裝的插件icon。下排工具列包含線徑設定,通孔大小設定,還有網格大小設定跟縮放倍率調整等等。
Footprint 與 LCSC 料號
在繪製電路圖之前,要在原理圖中確認每一顆零件的封裝,零件編號是否正確。
我們可以使用原理圖編輯器上方工具列的'編輯符號欄位',一個很像Excel表格的icon來批量處理電路圖中所有零件的屬性。
對話框會顯示所有零件的屬性內容,包含元件符號,數量,數值,Footprint屬性,還有我們要自己新增的'LCSC PN'(LCSC 料號)。
我們這次要使用的是JLCPCB 的打件服務,它的合作廠商是
LCSC Electronics
,他們兩間公司都是嘉立創集團旗下公司,當JLCPCB把電路板製作完成後,會從LCSC 的倉庫拿電子零件,再回到JLCPCB的工廠組裝零件。
這種整合製造的優點就是可以串接上下游製程,PCB板製作完成後直接進入SMT組裝程序,不用再等其他零件供應商的料抵達打件廠,也可以在PCB下單的同時就跟倉庫把需要的零件鎖定到這筆訂單,不被其他訂單搶走。
但缺點也很明顯,如果LCSC沒有的零件就沒有辦法加工組裝,或者會需要請LCSC從其他廠商進貨,成本可能會比自己手工焊接更高很多。
所以我的策略也很直觀,遇到缺料或者特殊料不打件,回來我自己手工上件。其他常用料正常組裝,最小化我自己的人工成本。
要如何新增零件欄位,讓KiCad知道每一顆零件在LCSC倉庫中的料號是多少呢?
首先對零件左鍵兩下,叫出零件屬性視窗。
通用屬性欄位中,點選'+'號新增屬性,並把原本預設的'Field5'改成'LCSC PN',回到LCSC網站中搜尋自己想要的零件。
舉例來說,我想新增BQ25601的LCSC PN,那我到LCSC上搜尋BQ25601會有兩三個結果,這裡要注意IC零件的尾墜字母可能是工作溫度範圍,或者是包裝型態,如捲裝或者散裝等等。
如果檢查datasheet確認不同料號只是包裝的差異,那我會直接選擇最低價者。在這裡我會選'C468236'作為我的料號。
JLCPCB官方也有文章說明如何搜尋電子元件:
JLCPCB電子元件搜尋說明
如果是常用的電阻或電容要選料,有個省錢的小技巧: 使用基礎零件庫(basic component)
從JLCPCB官方對於SMT 組裝費用說明的文章:
您的PCB組裝價格包含哪些?
一文中,有一項叫做 '送料器裝載費',它指的是SMT 機器在開始打件前會需要把零件裝載在捲料帶中,要把每個料放到料槽內才能安裝。而做這項工作需要的人力費用就是這筆安裝費。
對SMT 打件機器有興趣的朋友,也可以參考嘉立創的文章:
SMT貼片機工作原理(簡中)
有些常用的零件會被長期放在料槽內,供應給各種不同的應用場合。如果我們選用這些已經被放在料槽內的料,就不會被收取這項費用。而這些零件在
JLCPCB Assembly Part Library
中被歸類在 'Basic',而另外需要人工重新上料的零件就會被標註'extended'。
以一個100kΩ, 0402的電阻為例,如果選用C25741這個基本料,就不用加收3美金的'送料器裝載費',但如果選用C60491則會有額外支出。
為什麼這個料可以比較便宜? 為什麼是這間供應商?
這背後可能是因為Uni-Royal (基本料的供應商)跟嘉立創有合作關係,可以確保有長期的零件支援滿足嘉立創訂單需求,可能簽了一個長單,讓JLCPCB的使用者會更偏好使用他們家的零件。
Basic Parts 通常是 JLCPCB 長期放置在送料器上的常用料,因此不需要為每筆訂單重新換料與設定設備,可以減少送料器裝載費。至於供應商選擇及採購條件,仍以 JLCPCB 官方說明為準。
盡可能的選用基礎零件將可以大大降低SMT的打件費用!
確認好零件封裝還有料號之後,就可以開始連連看!
元件配置與走線
將零件依照機構需求還有最小面積擺設好後,可以開始進行線路繪製。
快捷鍵'X' 可以從滑鼠游標作為起點開始走線,'V' 可以放置通孔,當電路某一面無法走線時,可以走到背面繞過障礙物。
左上角工具列可以預先定義喜歡的走線寬度,一般來說如果是大電流的走線如電源線路,我會抓1安培0.8-1mm左右。如果是訊號線,我會直接用製程可實現的最小線徑。
以JLCPCB的製程來說,
PCB製造和組裝能力
詳細說明JLCPCB的製程能力。
我一般會設定最小線徑是0.2mm,最小線徑會依照PCB的銅箔厚度有所不同。越厚的銅箔允許的最小線徑越寬,但相同線徑下越厚的銅箔能承載的電流也越大。
最小鑽孔大小也會依據製程精度不同而有所不同。比較經濟的製程最小鑽孔大小是0.4mm,焊盤大小是0.6mm。如果要更精細製程就需要額外加價。
我會設定鑽孔大小是0.3mm/ 0.6mm,在電路大小允許的情況下,不用到高精度製程,避免額外的成本支出。
鋪銅
在大片電流路徑或者GND 要做遮蔽時,使用鋪銅功能可以繪製大面積銅箔。
點選右方鋪銅按鈕,設定好鋪銅要連接的網路名稱。
或者在點選鋪銅按鈕之前,按下鍵盤左上方的'`'符號(Back tick key, Tab上方那個按鈕) 高亮欲鋪銅的網路,接著在點選鋪銅,鋪銅工具就會自動選取Net name。
下一步選擇欲鋪銅的銅層,可以在Top layer, bottom layer或者任何內部層(inner layer)來鋪銅。
接著選擇一個起始點開始鋪銅,可以任意點選電路板上的位置,最後組合成一個多邊形就鋪銅完成。
如果想要新增轉折點或者移除轉折點,只要在鋪銅邊緣按下右鍵,選擇對應的行為就可以完成動作。
當我變更鋪銅形狀後,按下快捷鍵'B' 會重新渲染鋪銅,變更後的鋪銅就會被套用在PCB上。
當PCB越變越複雜後,每個不同的鋪銅可能會造成我們在檢視上的困擾,這時左方工具列的'繪製鋪銅輪廓'功能就很實用,它只會顯示鋪銅外框輪廓而不會填充顏色。
DRC
線路跟鋪銅都繪製好後,可以進行設計規則檢查,Design Rule Check (DRC)。請務必進行這項檢查,避免產生一個不能動的設計,而浪費辛苦賺來的錢。
首先需要先定義好正確的電路板規則,檢查才會有意義。我們可以依照JLCPCB製程來設定規則,但簡單一點可以直接套用我的設定,或參考KiCad 論壇的討論:
Understanding the JLCpcb.com design rules
來設定規則。
設計規則一般會是最小線徑或鑽孔設定,但若我們想要為了降低成本使用較大的鑽孔,使用者須自行留意孔徑大小。或者手動調整設計規則,讓所有錯誤一併在DRC check階段全部浮現出來
設定好規則後,檢查我們的電路圖是否有符合規則。上方工具列點選'設計規則檢查',選擇是否要在檢查之前重新鋪銅,檢查是否跟原理圖相同,還有是否要報告所有走線的所有錯誤。
我個人會先以最嚴格的方式執行檢查,接著每一條分析原因之後,在分析那些錯誤是不影響電器特性的,還是設計規則不恰當導致的錯誤或警告。
普遍來說,只要沒有網路忘記連線,鋪銅互相短路,或者Footprint設定不同之外,其他問題都不太影響電器特性。
舉例來說,這是我故意把連線切斷產生未連線端點的錯誤。
另一個則是警告我封裝跟資料庫不同,還有一些絲印跟板邊重疊的警告。
製造檔案輸出
Gerber
完成Layout繪製與檢查後,我們可以使用KiCad內建的匯出功能來產生Gerber檔與鑽孔檔,也可以使用
Fabrication Toolkit
這個插件來產生所有生產需要的文件。
但Fabrication Toolkit還包含BOM與CPL檔案的導出,我想先跟大家介紹Gerber檔案的匯出,在下一節再一併介紹如何使用。如果想快點產出生產文件的朋友可以直接點到下一章節。
PCB的製造流程主要的步驟如下:
1. 確認製造商製程能力,如最小孔徑限制與最小線徑限制
2. 設定Gerber 尺寸單位,匯出Gerber檔案
3. 匯出鑽孔檔案 Drill file
4. 確認Gerber檔案,包含外框,銅層,防焊層,絲印層等
關於Gerber檔案以及匯出須知可以參考JLCPCB的文章:
如何準備完美的 Gerber 檔案,確保 PCB 製造順利無誤
。
簡單來說,Gerber是一種標準化的二維影像檔,在PCB製造中,所有的EDA軟體都能夠把專案匯出成Gerber資料,因此所有的製造商都有相同的語言可以溝通,避免不同軟體與不同製造商會有各自不同設定而衍生出無意義的製造問題。在過去人工投影電路圖到感光電路板的年代,甚至還有一個參數是'Aperture',也就是光圈,那時候每間製造商的光圈設定可能都不一樣,這也讓PCB的製造非常混亂。關於Aperture參數的由來,還有詳細的Gerber檔案內容可以參考
D-codes Aperture and gerber plot files
後來Gerber file解決了這些問題,讓大家統一使用相同格式,原本的Aperture參數也直接嵌入到檔案中,避免缺少檔案造成的困擾。
目前JLCPCB使用的Gerber 格式是 'extended X2' 格式,單位則是 '4.6, unit mm' 毫米單位4.6格式,這個意思是精確度會到小數點後第六位,小數點前則是4位,如'1234.123456'。
此外,我們也要把所有的銅層都導出成gerber file,以這片板子為例,包含Top, Layer1, Layer2以及Button層。還有DNP (Do Not Populate)註記可以打勾,並且在匯出gerber前檢查鋪銅等等設定。
Drill file
下一步是產生鑽孔檔案(drill file)。鑽孔檔通常使用 Excellon 格式,用來描述孔位、孔徑,以及電鍍孔與非電鍍孔等資訊。它會和 Gerber 圖層檔一起交給 PCB 製造商。
檔案內容包含孔位的大小與位置,以及孔位是電鍍通孔(Plating Through Hole, PTH)或者非電鍍通孔(Non-Plating Through Hole, NPTH)。這兩個的差異在於電鍍通孔用於多層板層間互連,孔壁經電鍍處理以傳導訊號,而非電鍍通孔則多用於機構需求,如固定或定位,不具電氣連接功能。
其他孔位如盲孔(Blind Via hole),埋孔(Buried Via Hole),微孔(micro Via)等等的定義可以參考JLCPCB 的文章:
鑽孔圖在 PCB 生產中的重要性
一文。
要匯出Drill file也很簡單,在KiCad 匯出Gerber的對話框右下角就有'匯出鑽孔檔'的按鈕,按下後也會有對話框出現。
這時可以維持預設選項,或者對應下圖設定。
SMT (Surface Mount Technology)表面黏著技術
是常見用來製造PCBA(PCB Assembly)的技術之一,另一類常見組裝方式是 THT(Through-Hole Technology,通孔插裝技術)。前者可以完全機械化自動生產,後者則大多數需要人工安裝。由於DIP 封裝的腳位,位置,彎折程度都可以自由的設計與運用,且焊點也不像SMT 可以使用烤箱快速加熱,因此大部分DIP 製成都會需要一筆人工安裝費。
因此,為了降低成本與簡化流程,我在設計的時候就盡量使用SMD元件,藉此來降低最後的生產成本。
source:
淺談SMT - 1 | SMT的部落格
SMT 組裝需要的文件是BOM表與CPL檔案。BOM是 Bill of Materials的簡稱,意思是物料清單。而CPL file是Component Placement List (元件放置清單)的縮寫,有些廠商也會稱呼它為 Pick and place file (夾取與放置清單) 或Centroid File (座標文件)。
BOM
BOM表需要包含的資訊會因為廠商,供應商,加工廠等等有很大的差異。但主要會包含零件編號(Designator),註解,料號,封裝等,大型公司還會加入公司內部的內部料號,零件商編號,供應鏈的風險等級等等資訊。為的就是統一管理每一顆元件的各種屬性。
有了BOM表,工程師可以一目了然的分析這個專案使用到的料況,由那些元件組成,那些元件可能有問題之類的。對製造商而言也可以清楚明白的知道哪一個位置要放哪一個元件。
但KiCad內建的BOM 導出設定產生的BOM表格式並不能相容於JLCPCB需要的BOM格式,我們需要下載
Fabrication Toolkit
才能正確的把BOM 格式設定正確。
不相容JLCPCB的BOM格式,無法直接上傳到JLCPCB的報價網站。
CPL
CPL檔案表示每一顆零件要在電路板上的位置。它跟Gerber file不同的是,雖然都是座標,但Gerber是給電路板製造的機器還有鑽孔機看的,但CPL檔是給機械手臂夾取 / 放置零件用的。且CPL檔案還需要注意零件的擺放位置,不能把二極體左右放反,也不能把電解電容正負插反。這樣不僅會讓電路無法工作,也可能導致設備受損。
舉例來說,顯示板的CPL檔案會長這樣,D1的位置是90, -138.5, 方位是180,位置在PCB的正面(top)。而U1的位置是216,-167,方位是90,位置在PCB的背面(bottom)。
詳細的內容可以參考JLCPCB的另一篇文章: 用於 PCB 組裝座標文件(Pick & Place)檔 準備好這兩個檔案後,JLCPCB也提供網頁預覽功能,可以線上把零件渲染在PCB上面,這時請仔細檢查每一顆零件的位置與角度,確保製造過程順利。
Fabrication Toolkit
為了要產生相容JLCPCB的BOM表格,我們可以使用Fabrication Toolkit來幫助我們自動化整個檔案會出的工作。
Fabrication Toolkit
是
Benny Megidish
與其它開發者開發用來快速產生Gerber file與BOM, CPL file的套件,它針對JLCPCB做最佳化。它可以透過KiCad的套件內容管理器直接安裝。
首先搜尋Fabrication Toolkit, 接著直接下載之後,點選套用變更就好。
要匯出檔案,先開啟PCB檔案,點選右上角的製造圖標,依照如下設定來設定檔案。
按下Generate之後,如果沒有設定導出路徑,會預設開啟production資料夾。
我們點開BOM來看,裡面的內容已經不像上面那張圖一樣,而是有包含LCSC料號的BOM表。
舉例來說,顯示板的BOM表會長這樣,D1, D10, D11, D12... 代表RGB LED燈,它的註解說明它是LED_WS2812B-2020_PLCC4_2.0x2.0mm, 它在LCSC中的料號是C965555。
Q1-Q10則是高壓電晶體MMBTA42,料號是C94389。其他以此類推。
檔案都匯出完成後,將Gerber檔案與鑽孔檔壓縮成'Zip'格式後,我們可以前往JLCPCB的估價頁面,將檔案上傳進行線上估價。
線上估價的好處除了24小時運作,不需要客服介入之外,當我對檔案進行變更也可以很即時的給我最新的價格。目前最划算的價格是100mmx100mm的雙層板,最低只需要兩美金就可以製作!
但我的專案需要150mm×50mm 的四層板,價格相對來說就沒有特別的優惠。但即使如此,跟其他廠商相比還是比較便宜,同時又兼顧品質。
上傳完成後我們可以預覽PCB的3D圖檔,確認外觀與機構的位置正確。
如此一來我們就可以進到下一步驟,SMT組裝。
JLCPCB也提供詳細的繁體中文說明給KiCad 8的使用者:
如何在 KiCAD 8 中生成 Gerber 和 Drill 檔
,或者如果你是KiCad9的使用者,其實設定都差不多,但也可以參考英文版的文章
How to generate Gerber and Drill files in KiCAD 9
JLCPCB 下單與 SMT 組裝
PCB 參數
準備好所有文件,檢查好設計之後,我們可以將Fabrication Toolkit產生的Zip檔直接上傳到JLCPCB的估價頁面。
選好PCB的顏色,通孔大小以及板材材質後,滾動到底下的PCB 組裝。接著選擇要組裝的面,數量等等設定。如果沒有特殊設定我都維持預設選項。
如果對於選項有疑問,也可以查看該選項的說明,或者直接點選人工客服來詢問問題。依照筆者的經驗,一般都會在10分鐘內回覆問題。
接著我們可以預覽PCB 的樣貌,並將剛剛製作好的BOM表與CPL檔上傳到系統中。
預覽PCB的正反面與封装都跟預想中相同就可以再進入下一步。
零件料況
以現在我的顯示板為例,RGB LED燈是缺料狀態,他就會在狀態顯示這個零件有'缺口'(其實是ShortFall 但他的翻譯有點奇怪),反正就是缺料。
這時我們有兩個選項,一個是不上件或者選擇其他零件。
但目前沒有其他替代料可以使用,而這個零件手工又不好上件,只能再等等看他們什麼時候補貨了。這也是PCB製造跟打件被綁在一起時要注意的事情之一。
元件位置與角度檢查
如果確認零件封裝料況無誤後,就可以進入打件預覽階段,JLCPCB提供很多零件封裝模型讓使用者所見即所得,可以看到依照目前的設定檔零件的擺放位置以及角度是如何。
以顯示板為例,PCA9685的角度完全是錯誤的,這時一定要手動的把每一顆零件都擺正,避免後續電路無法工作。
費用確認
確認好零件位置後就可以進入結帳頁面。此時會詳細的列出每一個步驟與每一筆費用被應用在哪裡。
包含PCB費用,打件費用,以及零件費用,網版費用等等。
JLCPCB官方有提供BOM與CPL檔案的注意事項: BOM / CPL 檔案準備建議 ,記得製造的時候可以檢查一下有沒有那些檔案還有疏漏之處。畢竟一次SMT打件的費用都比PCB製造還要貴好幾倍。
結論
本文介紹了第二代輝光管時鐘的硬體架構。整個系統分為顯示板與主控板,採用堆疊式模組化設計,並改以 ESP32 作為主控制器。此外,第一版樣品還加入電池充電、音訊播放、姿態感測、RGB LED、電流監控及輝光管 PWM 調光等功能。
將這些東西整合好並測試之後,發現電流偵測線路跟陀螺儀並沒有太大的效益,於是會在第二版中移除這兩個設計。
此外,這篇文章也順便介紹如何使用KiCad的套件 Fabrication Toolkit來產生適用於JLCPCB的製造檔案以及BOM表跟CPL檔案。
參考資料
持續學習
讓 AI Agent 參與 PCB 設計:MAX-M10S GNSS 四層板從 KiCad 到 JLCPCB SMT 的實作紀錄
專案資訊 作者:John 專案:MAX-M10S GNSS 驗證板 工作流程與範例檔:GitHub 公開專案 本次 PCB 製造與 SMT 組裝由 JLCPCB 合作支持;文中的 JLCPCB 連結為作者的合作推廣連結。 圖 1:MAX-M10S GNSS 驗證板 Rev C 成品。頂面 17 顆元件由 JLCPCB SMT 貼裝;兩側的 2.54 mm 排針孔留給使用者自行焊接。 這篇文章記錄一塊小板子的完整過程:用 Claude Code 和 Codex 兩個 AI Agent 協助 KiCad 設計,經過 ERC/DRC 與交叉審查,送到 JLCPCB 做四層板和 SMT 組裝,到貨後實際上電、收衛星、定位。 做完的感想是:Agent 幫得上的地方比我預期多,查原廠資料、寫驗證腳本、輸出製造檔都省了不少時間;但它也算錯過阻抗、寫錯過設計規則,還對證據不足的問題下過結論。後來的做法是每一步都要留下能重跑的證據,付款、送單和功能取捨則一律由我決定。 一、為什麼要做這塊板 我之後的幾個專案都會用到 GNSS 定位。與其直接把 GNSS 塞進一塊功能更多的板子,我想先用一塊獨立的小板確認幾件事: u......
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄|ESP32-S3、RGB、快捷鍵與網頁設定
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄 哈嘍各位,這次分享的是 KeyNest,一個四鍵的小鍵盤。四顆鍵可以各自設定快捷鍵,也有 RGB 燈和按鍵音。設定從網頁透過 USB 傳進板子,存好之後就可以關掉網頁繼續使用。 目前最直接的用法,就是把常用操作放到這四顆鍵上。像是把一顆設成複製,按下去就送出 Ctrl+C。也可以把 Ctrl 和 A 分在兩顆鍵,按住 Ctrl 再按 A。換一組快捷鍵,在網頁改好再存進去就可以,不用重燒程式。 圖 1:左為外殼 3D 模型,右為實機操作畫面。 四顆鍵排在前面 外殼前面是一整排按鍵,下方各有一個燈光視窗。喇叭的長條開孔放在上蓋後方,USB 從後側接進來。手放在前排操作時,線就留在後面。 這個專案是我先講想要什麼,再和 Codex 來回修改程式、網頁和功能整合。我負責看哪裡不對,再拿到實機上試。原本講出來的功能,慢慢變成桌上能按的東西,這個過程蠻有趣的。 外殼跟著 PCB 配 把模型拆開來看,依序是鍵帽、上蓋、PCB 和底座。四顆開關直接排在 PCB 上,上蓋留出整排按鍵的空間,前面的四個視窗再對到 RGB。底座則用固定柱支撐板子。 圖 2:機構展開的 3D 模型,非......
自製 USB 2.0 HUB:三個 USB-A、雙 Type-C 與 3D 外殼設計紀錄
自己做一個 USB 2.0 HUB 哈嘍各位,這次分享我做的 USB 2.0 HUB。 圖 1:實機照片。 做這個 HUB,我想把接口和外觀一起整理好。三個 USB-A 放在同一側,兩端再各留一個 Type-C,外殼的開口也跟著這個配置走。希望接起來能靈活、實用,線材和外觀也保持整潔、輕巧。這一版用的是 SL2.1A,外殼則交給 JLC 的 3D 代工製作。 這一版已做過基本連線和檔案傳輸測試。目前還是第一版原型,電源和 Type-C 的設計也有要注意的地方,後面會一起說明。 三個 USB A 放一起 兩端留 Type C 板上看得到五個插座,不過規劃上是一個上游、四個下游。標示 USB C IN 的 Type-C 接主機,另外三個 USB-A 和標示 USB C OUT 的 Type-C 則是下游接口。 當初也想把下游的 Type-C 接到下一個 HUB,讓線可以沿著兩端接下去。這是接口安排時的想法,串接的供電和相容性還沒有完整驗證。 圖 2:PCB 佈局。三個 USB-A 排在同一側,兩端各留一個 Type-C。 HUB 的電路 圖 3:依原理圖整理的資料通道關係。箭頭表示雙向資料傳輸,不是供......
從零打造「智慧喝水管家」:ESP32-C3 硬體設計、3D 列印與全韌體開發實錄
前言: 當我想把一個在麵包板上用杜邦線插得像蜘蛛網一樣的原型,變成一個能實用半年的智慧健康穿戴裝置時,會遇到多少坑?感謝全球領先的 PCB 製造與 PCBA 代工廠 JLCPCB 的贊助邀請,讓我有機會記錄下這個專案從初期的靈感發想、電路原理圖繪製、PCB 佈局優化、JLCPCB 工廠打樣/SMT 貼片,到 3D 機構外殼與 ESP32-C3 低功耗韌體的全流程開發記錄。 歡迎透過以下連結註冊 JLCPCB 繁體中文站並進行下單! https://jlcpcb.com/hk?from=Stonez56 一、 專案發想與健康科學背景 1.1 為什麼需要一個「智慧喝水管家」? 許多人日常工作中常遇到的問題是:工作一忙起來就忘記喝水,或者直到劇烈口渴才一次暴飲暴食般地灌水。在預防醫學與生理學中,大腦脫水 就會引發專注力下滑與認知下降,而人體腎臟每小時處理水分也有其上限。為了實現「少量多次」的科學補水,我需要一個能夠非侵入式感測喝水動作、定時溫和提醒、且具備超長續航力的智慧貼合裝置。 1.2 產品原型與形態演進 • 原型階段 (Breadboard Prototype): 使用 ESP32-C3 Supe......
設計精密 72 顆 LED 可穿戴手錶:使用 JLCPCB SMT 組裝製作 40 mm 圓形 PCB
重點摘要 本案例研究介紹一款採用精密 40 mm 圓形 PCB 製作的 72 顆 LED 可穿戴手錶。你將了解 JLCPCB SMT 組裝如何省去 70 多顆 0603 LED 的手工焊接、ENIG 表面處理如何確保可穿戴應用的可靠性,以及透過鼠咬孔分離耳實現圓形電路板自動組裝的巧妙拼板策略。整個專案涵蓋從 EasyEDA 原理圖繪製、韌體優化,到商用級不鏽鋼外殼整合的完整流程。 簡介與設計動機 製作客製可穿戴硬件,是現代電子領域中最具成就感、同時也最具挑戰性的工作之一。市面上的智能手錶通常依賴複雜 OLED 顯示器和耗電量較高的處理器,而開源專案創作者 Taifur 則希望製作一款極簡、具工業級質感的時計:LED 圓形手錶。 核心構想簡單,但在技術上要求很高:使用由 72 顆獨立 SMD LED 組成的環形顯示器,以 ATmega328P 微控制器和高精度 DS3231 實時時鐘(RTC)驅動。 然而,要將 72 顆 LED 的放射狀電路轉化為可穿戴產品,會遇到多項重大工程挑戰: 機械限制:PCB 直徑不能超過 40 mm,才能放入市售手錶外殼。 組裝複雜度:在 40 mm 電路板上,手工焊接 ......
Athena:打造高效能 6 層火箭航電 PCB
重點摘要 Athena 是一款開源飛行電腦,採用三 MCU 架構、冗餘感測器及多個通訊介面,整合於緊湊的 6 層 PCB 上。 這塊 80 × 140 mm 的電路板整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡及電源管理功能。 6 層 PCB 為這項複雜設計提供充足的佈線容量、有組織的電源分配、清晰的訊號規劃及緊湊的功能整合。 這個專案展示開源硬件如何透過專業 PCB 製造及組裝服務,由設計落地為實體硬件。 先進火箭技術需要飛行電腦在緊湊而可靠的硬件平台上整合運算、感測、通訊、電源管理及控制功能。NotARoomba 的開源飛行電腦專案 Athena 透過三 MCU 架構、冗餘感測、多個通訊介面、專用控制通道及 6 層 PCB,滿足這些要求。 Athena 電路板尺寸為 80 × 140 mm,整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡介面及多項電源管理功能。專案使用 EasyEDA 設計,並由 JLCPCB 負責 PCB 製造及......