DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
2 分鐘
- 引言
- DDR5 架構及其對 PCB 的影響
- 疊層及材料選擇
- 佈局指南及最佳實務
- 供電網絡設計
- 訊號完整性驗證
- DDR5 PCB 設計常見錯誤
- DDR5 PCB 設計檢查清單
- DDR5 PCB 佈局常見問題
- DDR5 PCB 佈局結語
重點摘要
- DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。
- DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。
- 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。
- 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。
- DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。
引言
DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。
這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更快的邊沿及更小的電壓擺幅,使原本可以容忍粗糙走線的噪聲裕量大幅減少。
DDR5 亦改變了部分關鍵問題的位置。電壓調節由主機板移至 DIMM,DQ 線加入決策回授等化以應對通道損耗,針腳排列也有足夠變化,不能直接沿用 DDR4 的 breakout 策略。
本文將介紹實際最重要的 DDR5 PCB 佈局指南,包括疊層與材料選擇、佈線與長度匹配、供電及訊號完整性驗證。每一節都集中於可直接套用的數值和規則,而不是一般理論。內容以 DIMM 及板載記憶體設計中的標準 DDR5 SDRAM 介面為主;確切限制會因控制器、記憶體拓撲及供應商而異,數值只應作為起點,若與供應商指南不同,應以供應商指南為準。
DDR5 架構及其對 PCB 的影響

圖 1:DDR5 將電壓調節移至 DIMM。主機板提供 12V 電源軌,以及控制、時鐘和資料群組。
DDR5 與 DDR4 比較
| DDR4 | DDR5 | |
|---|---|---|
| 標準最高資料速率 | 3200 MT/s | 6400 MT/s(最高 8800 MT/s) |
| 核心/I/O 電壓 | 1.2V | 1.1V |
| 電壓調節 | 主機板 VRM | DIMM 內置 PMIC |
| 通道結構 | 一個 64 位元通道 | 兩個獨立 40 位元子通道(32 位元資料+8 位元 ECC) |
| 指令/地址匯流排 | 寬並行 CA | 每個子通道的 CA 匯流排,採用 fly-by 拓撲 |
電壓調節移至模組內的 PMIC 後,主機板的工作由「乾淨地提供 1.2V」改為「提供乾淨的 12V 電源軌」。DDR5 亦將每個 DIMM 由一個 64 位元通道拆分成兩個獨立的 32 位元子通道(另加 ECC),重新安排了 CA、CLK 和 DQ 群組從控制器分支的方式。
子通道拓撲及 CA 扇出
DDR5 將每個 DIMM 分成兩個獨立的 40 位元子通道(ECC 模組為 32 位元資料加 8 位元 ECC),這會重新安排訊號離開控制器的方式。每個子通道都有自己的 CA 匯流排、CLK 對及 DQ/DQS 群組,因此原本一個寬 64 位元通道會變成兩組較窄且自成一體的佈線規則。
然而,每個子通道內的拓撲與 DDR4 相比仍較為接近。在 DIMM 設計中,CLK 和 CA/CMD 仍會以 fly-by 方式依次通過 DRAM;只是鏈路較短,每條鏈上的裝置數量較少。DQ 和 DQS 則像 DDR4 一樣,以點對點方式連接至單一裝置。主機板拓撲最終取決於記憶體配置;板載記憶體設計可大幅縮短 CA 鏈。規劃 breakout 時,應讓每個子通道的 CA、CLK 和 DQS 群組扇出時不跨越另一子通道的逃線路徑,並將每個子通道視為相同規則集的平行複製。
DDR5 針腳佈局要點
DDR5 針腳按功能分組,包括 DQ 位元組、DQS 選通差分對、CA/CMD 匯流排,以及差分 CLK_t/CLK_c。每組訊號都有自己的阻抗及長度匹配規則,因此應在原理圖和佈局中保持視覺分隔。
主機端 BGA 焊球間距通常為 0.65 至 0.8 mm,因此 breakout 佈線會主導最初幾層。放置任何走線前,先規劃扇出所需的過孔排列和層分配,並從一開始便為 CLK 和 DQS 設定差分對規則。
疊層及材料選擇

圖 2:九層 DDR5 疊層範例,讓每個訊號層都鄰近接地參考層,並將電源層隔離在兩個接地層之間。
同時選擇層數、介電材料和目標阻抗,可讓疊層具備可製造性並保持訊號潔淨。一般層次排列的理論可參閱我們的PCB 疊層最佳實務指南。
層數
小型單 rank 介面有時可用 8 層完成佈線。許多 DDR5 主機板及 SoM 設計會採用 10 至 12 層。
雙 rank 設計或多個 DDR5 通道通常需要 12 層。如果 DQ 群組開始跨越 CA 走線,或與電源共用平面,這表示應增加一層,而不是勉強完成佈線。
介電材料
傳統 FR-4 層壓板的損耗角正切通常約為 0.015 至 0.02,實際值會因樹脂系統和玻璃布結構而異。在低速下問題不大,但在 6400 MT/s 以上的較長走線中,會對眼圖閉合造成實際影響。Megtron 6、FR408HR 或 I-Speed 等低損耗層壓板可將數值降低至約 0.004 至 0.01。(Isola:FR408HR 層壓板及半固化片)
玻璃布結構同樣重要:標準玻璃布會產生週期性的介電常數變化,並在差分對的兩條走線之間形成偏斜。展布玻璃或旋轉玻璃布層壓板可減少這種現象,對要求嚴格的 DQS 或 CLK 差分對而言,其成本值得考慮。
阻抗目標
DQ 和 CA 單端訊號通常以約 40 Ω 為目標;部分控制器設計指南,例如 Intel 指南,會針對特定帶狀線配置列出 45 Ω。CLK/DQS 差分對的目標通常為約 80 Ω。(Intel:DDR5 PCB 佈局指南)始終應根據控制器及 DRAM 供應商的設計指南確認確切數值。
| 訊號群組 | 類型 | 目標阻抗 |
|---|---|---|
| DQ(資料) | 單端 | 約 40 Ω |
| CA/CMD(地址/指令) | 單端 | 約 40 Ω |
| DQS(資料選通) | 差分 | 約 80 Ω |
| CLK_t/CLK_c | 差分 | 約 80 Ω |
阻抗必須在整條通道中維持一致,而不只是直線走線段。過孔、連接器焊盤及參考平面轉換通常是阻抗不連續點;DDR5 的裕量較小,每次反射造成的影響都更大。
應使用二維場求解器或線上阻抗計算器,根據實際疊層、銅厚和介電常數計算走線幾何形狀。初步目標可設定為約 ±10% 容差。
佈局指南及最佳實務
實際佈線時可將本節放在手邊。以下規則涵蓋元件放置、走線、過孔、參考平面、串擾和去耦,這些決定了電路板能否一次成功。
元件放置
DRAM 應與控制器保持足夠接近,以便使用短而可匹配的走線,同時要預留去耦電容和過孔扇出空間。針腳排列允許時,將封裝方向調整至 DQ/DQS 針腳直接面向控制器。
DDR5 的散熱要求比 DDR4 更高,因為 DIMM 內置 PMIC 及更高密度的佈線都會增加熱量。去耦電容應靠近電源針腳,但不可阻擋附近訊號的逃線路徑。
走線及長度匹配
作為典型起點,每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 應匹配至約 5 mil;最終限制應以控制器供應商指南中的偏斜或傳播延遲預算為準,而不是採用通用 mil 數值。不同位元組通道之間的允許偏斜也應遵循控制器的訓練及時序預算,而非固定的 PCB 長度容差。CLK_t/CLK_c 的對內偏斜同樣應保持很小,因為時鐘偏斜會令所有使用該時鐘的訊號產生額外抖動。
可用蛇形走線填補少量長度差,但振幅應保守,蛇形凸起之間至少保持 3 倍走線寬度的間距。控制器至 DIMM 的走線應盡量短;每增加一英寸,都會消耗插入損耗預算。
過孔設計
每個過孔都是小型阻抗不連續點,也可能形成諧振 stub。佈線密度允許時,讓 DQ、DQS 和 CLK 保持在同一層;無法避免換層時,應小心處理。
對不可避免的過孔進行背鑽,以移除未使用的 stub;較簡單的電路板則可使用盲孔或埋孔微孔。任何訊號過孔換層時,應在附近放置接地過孔,常用起點是距離約 20 至 30 mil,讓回流電流保持短路徑;確切間距取決於疊層及過孔幾何形狀。
參考平面及串擾
完整的參考平面可讓回流電流直接沿訊號下方流動,從而保持阻抗穩定。若 DDR5 走線下方有分割、槽孔或避空區,回流電流就必須繞行,令眼圖出現可量度的閉合。
對要求嚴格的 DDR5 佈線,供應商建議的 3H 間距是更嚴謹的串擾限制,其中 H 是走線至參考平面的距離。常見的 3W 規則(間距至少為走線寬度的 3 倍)可作早期指引,但不應取代基於疊層的串擾分析。特別留意 CLK 或 DQS 與 DQ 位元組群組平行佈線的位置,因為串擾進入時序參考會增加抖動,即使 DQ 本身看似潔淨。
去耦電容
採用分層方法:大容量電容(數十至數百 µF)處理低頻瞬變;中容量電容(0.1 至 1 µF)處理中頻範圍;高頻電容(1 至 10 nF 或更小)則盡量貼近電源針腳。
焊盤內過孔結構可讓高頻電容以最短迴路接地。電容應盡量靠近其去耦的針腳,約 100 mil 內可作為常見起點;最終電容選擇和位置應由 DRAM 或 PMIC 供應商的參考設計決定,而不是固定配方。
供電網絡設計
DDR5 將 PMIC 放在 DIMM 上,令大量電源完整性工作移至模組。這並不會免除主機板的責任,而是改變主機板 PDN 必須提供的內容。

圖 3:DIMM 內置 PMIC 將 12V 調節為 VDD、VDDQ 及 VPP(左);模擬 PDN 阻抗會與目標曲線比較(右)。
為每條主要電源軌(VDD、VDDQ、12V 輸入)分配足夠的銅面積及低電感路徑。不要把一個平面分割成孤立覆銅,否則容易產生細長銅條及過孔放置風險;電源軌是否需要獨立平面,取決於疊層、電流需求和 PDN 分析。DDR5 IC 封裝下方的覆銅應保持連續,電源過孔不要使用熱焊盤連接。
目標阻抗可由允許電壓漣波除以最壞情況瞬變電流得到。在確定元件位置前,使用實際電容值及平面幾何形狀模擬 PDN;諧振峰通常出現在不同電容層級的交越頻率附近。
訊號完整性驗證

圖 4:開眼圖反映受控阻抗、嚴格的長度匹配及完整的參考平面。
眼圖會將多個位元週期疊加在一起。眼高反映電壓裕量;眼寬反映時序裕量。介面使用 DFE 時,DFE 可抵消部分符號間干擾,但只能增加有限的預留裕量。
DDR5 主要依靠晶片內終端,而不是外部電阻,因此更需要從設計初期確保佈局阻抗正確。佈線完成後,從實際佈局擷取 S 參數,並使用基於 IBIS 的模擬產生真實眼圖,再與合規遮罩比較並保留足夠裕量。
DDR5 PCB 設計常見錯誤
常見錯誤
- 重用 DDR4 疊層和佈線策略。DDR5 的裕量更小,無法容忍 DDR4 時代的阻抗容差或長度匹配窗口。
- 把 DIMM 內置 PMIC 當成別人的問題。12V 電源軌仍需要自己的去耦,以及通往連接器的潔淨路徑。
- CA/CLK 長度匹配不足,卻過度匹配 DQ。CLK 為匯流排上的其他訊號提供時序,因此其偏斜比嚴格的 DQ 匹配更重要。
- 跨越連接器屏蔽避空區或安裝孔群組佈線。每個板邊、連接器及機械避空區都應檢查參考平面連續性。
DDR5 PCB 設計檢查清單
- 層數與通道數及匯流排寬度相符,通常為 8 至 12 層,且每個訊號層旁都有專用接地參考層。
- 介電材料損耗角正切及玻璃布結構按目標資料速率選擇,不要預設使用標準 FR-4。
- 單端(通常約 40 至 45 Ω)及差分(約 80 Ω)阻抗目標,已根據供應商指南及實際疊層,使用場求解器確認。
- DQ 至 DQS 及 CLK 對內偏斜符合控制器供應商的時序預算(走線長度通常只有數 mil);不同位元組通道之間的偏斜在校準範圍內。
- 沒有 DDR5 訊號跨越平面分割、連接器避空區或安裝孔群組。
- 每個承載 DDR5 訊號的過孔旁都有相鄰接地過孔;未使用的 stub 已背鑽,或使用盲孔/埋孔避免。
- DDR5 訊號群組之間至少保持 3W 間距;CLK/DQS 與 DQ 平行時,增加間距或使用護線。
- 去耦電容按頻率層級放置,高頻電容最靠近針腳;佈局允許時使用焊盤內過孔。
- 電路板完成前,已計算 PDN 目標阻抗,並根據實際電容位置完成模擬。
- 已完成佈局後 S 參數擷取及基於 IBIS 的眼圖模擬,並確認相對合規遮罩有裕量,而不只是勉強通過。
DDR5 PCB 佈局常見問題
問:DDR5 設計所需的最少 PCB 層數是多少?
小型單 rank 介面可以使用 8 層,但大多數符合實際 DDR5 PCB 佈局指南的設計,在每個訊號層都需要獨立接地參考且電源需要專用平面後,會採用 10 至 12 層。
問:DDR5 針腳佈局如何影響 PCB 佈線複雜度?
DDR5 更小的焊球間距及雙子通道結構,會將大量訊號集中在狹小的 breakout 區域,令封裝附近最初幾層的佈線更複雜,也使早期扇出規劃比 DDR4 更重要。
問:DDR5 單端及差分訊號應設定多少阻抗?
DQ 和 CA 單端訊號約 40 Ω,CLK 和 DQS 差分訊號約 80 Ω。不過,應根據 DRAM 和控制器資料表確認確切數值,因為 ODT 設定會因供應商及速度等級而異。
問:DDR5 PCB 設計可以使用標準 FR-4 材料嗎?
較短、較低速的 DDR5 通道可以使用標準 FR-4,但在較長走線或針對 DDR5 延伸速度等級上限的設計中,其較高損耗角正切會消耗實際裕量,此時低損耗層壓板值得增加成本。
問:如何驗證 DDR5 佈局符合訊號完整性要求?
從實際佈線的佈局擷取 S 參數,使用供應商模型進行基於 IBIS 的眼圖模擬,再將結果與合規遮罩比較並保留足夠裕量。供應商的 DDR5 參考設計文件通常會預留額外裕量,因為只在模擬中勉強通過的佈局,加入製造偏差後往往會失效。
DDR5 PCB 佈局結語
成功的 DDR5 PCB 佈局,需要把疊層、阻抗、佈線、電源完整性和訊號完整性驗證視為互相連接的單一問題,而不是四張獨立清單。不能支援目標阻抗的疊層,會削弱精心設計的佈線;忽略 PDN 需求的佈線,也會破壞電源規劃。每個部分都依賴其他部分。
從設計開始便遵循這些 DDR5 PCB 佈局指南,而不是在第一塊原型失敗後才修正,才可避免昂貴的重新打樣。規則並不複雜:保持阻抗,在關鍵位置匹配長度,保持參考平面完整,並在送交製造前透過模擬驗證。
如果你正在進行 DDR5 設計,希望有人檢查疊層、佈線或阻抗,JLCPCB PCB 佈局服務可在設計仍容易修正時協助審查。
持續學習
HDMI PCB 佈局指南:阻抗控制與等長匹配
重點整理 四組 TMDS 差分對應以 100 Ω 差分阻抗佈線,並確保經過導通孔、焊盤及連接器時仍維持此阻抗。 先匹配每組差分對中的 P、N 走線長度,再依照晶片供應商的限制,匹配各組差分對之間的長度。 整條訊號路徑下方都應保持完整的參考平面,切勿跨越平面分割區。 盡可能將 ESD 靜電放電保護元件放在連接器旁,讓突波電流能及早導流。 先確認訊號傳輸類型。TMDS 的匹配規則不適用於 HDMI 2.1 FRL。 前言 電路板在低解析度下可以正常顯示畫面,但切換至 1080p 或 4K 時,卻可能出現影像中斷或眼圖測試失敗。原理圖符合參考設計,元件也沒有選錯,最常見的原因其實是佈線:HDMI 走線被當作一般訊號處理,沒有遵循晶片供應商提供的 HDMI PCB 佈局指南。 本文聚焦於 HDMI 佈線,而非引腳配置。本文假設原理圖及引腳分配已經完成,因此不會提供引腳對照表。 以下章節將介紹訊號優先順序、阻抗、偏斜與等長匹配、疊層結構、ESD 元件配置,以及 HDMI 2.1 的設計差異。所有數值均來自 Texas Instruments(TI)、Analog Devices(ADI)或 STMicroe......
PCB 設計中的串擾:成因、類型及降低方法
重點摘要 串擾由邊沿開始:變化中的干擾源電壓及電流會產生電場和磁場,將能量耦合到鄰近的受擾線。 邊沿速率比單獨的時鐘頻率更重要。即使是速率一般的匯流排,只要 I/O 邊沿足夠快,也可能產生嚴重耦合問題。 增加間距,以及縮小訊號至參考平面的距離,通常可帶來最乾淨的佈局改善,但最終結果取決於完整的 PCB 橫截面。 NEXT 與 FEXT 的變化方式並不相同。經過足夠的耦合延遲後,NEXT 會達到由幾何形狀決定的平台;FEXT 除了取決於耦合長度,還取決於模態速度不匹配。 請將 3W、5W、3H 及按波長設定的過孔間距視為起始經驗法則。關鍵網絡應使用場求解器、耦合傳輸線模型或實際測量進行驗證。 引言 記憶體介面可能通過短時間的工作台測試,卻在滿載流量、溫度或電壓極限下間歇性失效。邏輯本身正確,但某條數據線從鄰近線路接收到足以侵蝕接收器裕量的噪聲。這就是 PCB 設計中的典型串擾問題:電路板幾何形狀已經成為電路的一部分。 密集數碼電路板很容易出現串擾,因為相鄰導體共用電場和磁場。更快的 I/O 邊沿會增加耦合瞬態,即使時鐘或數據重複率看似不高。走線間距、平行長度、驅動器阻抗、端接、參考平面及層疊結構,都......
PCB 設計中的過孔縫合:完整指南
重點摘要 過孔縫合利用重複排列的鍍通孔,將不同層的同網絡銅箔(最常見是接地)連接,降低區域之間的高頻阻抗。 在訊號換層位置旁放置接地過孔,可為回流電流提供短而就近的路徑,並有助限制過孔周圍的電場。 沿電路板邊緣及射頻腔體設置過孔圍欄可抑制邊緣輻射,但隔離效果取決於幾何尺寸與頻率,沒有通用的 dB 數值。 保守起點是把縫合間距維持在板內波長的二十分之一或更小,再按高要求射頻及 EMC 結構進一步收窄。 縫合可配合完整的疊層設計及機械屏蔽,但不能取代兩者。 引言 原型板從實驗室取回後,工作台上測試一切正常,卻未能通過輻射發射測試;又或者高速走線經單一過孔換層後,眼圖在沒有明顯原因下閉合;亦可能是一大片只在一點連接的整齊地平面,在幾百 MHz 以上竟處處呈現不同電壓。這些都是參考結構問題。過孔縫合正是處理這些問題的佈局技術:以鍍通孔排列成行或網格,把不同層的同網絡銅區連接,讓高頻電流看到一塊連續金屬,而不是數塊鬆散相連的金屬。 縫合使用標準鍍通孔,不需額外元件,成本低廉,但只有在物理條件配合時才有效。本指南說明縫合過孔對接地及回流路徑的實際作用、它在哪些情況下有助 EMI、間距需要多緊,以及如何高效放置......
DDR5 PCB 佈局指南:設計規則與最佳實務
重點摘要 DDR5 對佈局要求更高:1.1V 電源軌及最高 8800 MT/s 的資料速率,令容錯空間遠低於 DDR4。 DQ/CA 單端訊號通常以約 40–45 Ω 為目標,CLK/DQS 差分訊號約 80 Ω;確切數值應依照供應商指南,並在每個過孔及連接器位置維持一致。 每個位元組通道內的 DQ 與 DQS 長度應控制在約 5 mil 以內,DDR5 訊號絕不可跨越參考平面的間隙。 應預先規劃 8 至 12 層,讓每個訊號層旁都有專用接地參考層,而不是開始佈線後才補救。 DIMM 內置 PMIC 將部分電源完整性工作移至記憶體模組,但主機板 PDN 仍需要自己的阻抗預算。 引言 DDR5 設計可能通過模擬,出貨後卻間歇性失效。原理圖看不出問題,零件選擇正確,針腳也符合資料表,但電路板仍無法在全速下保持穩定鏈路。 這通常是佈局問題,而不是元件問題。DDR5 在最初的 JEDEC 版本中已將資料速率提升至 6400 MT/s,後來更擴展至 8800 MT/s。(JEDEC:JEDEC 更新 JESD79-5C DDR5 SDRAM 標準)同時,核心電壓由 DDR4 的 1.2V 降至 1.1V。更......
解讀 SFP 針腳配置:PCB 佈局與設計指南
重點摘要 SFP 針腳排列採用標準 20 針邊緣連接器,設有電源、接地、差分資料對及 I2C 控制訊號專用針腳。 Tx 與 Rx 差分對承載高速光訊號或銅纜訊號,整段佈線都需要保持 100 Ω 差分阻抗。 低速控制針腳(TX_FAULT、TX_DISABLE、MOD_ABS、LOS、Rate Select/RS1)採用標準單端佈線,無需阻抗匹配。 將 SFP 籠架靠近電路板邊緣、把高速差分對佈置在內層,並保持連續參考平面,是核心佈局規則。 SFP+ 與 SFP28 和 SFP 共用相同的 20 針機械焊盤尺寸,但資料速率更高,因此佈局容差更嚴格。 引言 選錯 SFP 模組焊盤尺寸,或在原理圖中接錯 SFP 針腳,是光纖鏈路無法正常工作的常見原因。有時收發器完全不會初始化;有時在工作台上可以正常建立鏈路,但流量一增加便出現位元錯誤,最後往往可追溯到差分對走線錯誤,或控制針腳缺少上拉電阻。 了解 SFP 針腳排列非常重要,因為 SFP 連接器將電源、接地、高速資料及低速控制訊號集中在單一 20 針邊緣介面中。PCB 佈局工程師必須知道哪些針腳承載每秒數十億位元的資料,哪些針腳只是切換狀態旗標,因為兩者......
高速乙太網路PHY層PCB佈局實務:RMII/RGMII時序、差分走線與變壓器隔離設計
乙太網路在嵌入式設備、工業IoT和伺服器平台上幾乎是標配介面。從10/100Mbps到Gigabit,速率提升的同時,實體層的設計約束也跟著變嚴。實際除錯中最頭疼的一類問題是:常溫短線纜下一切正常,到了高溫機房、長距離佈線或者電磁環境複雜的現場,就開始隨機掉包、鏈路反覆up/down,甚至完全連不上。這類問題多數不是協定堆疊或驅動的鍋,而是PCB實體層佈局留下的隱患。 以下從MAC-PHY數位介面時序、MDI差分走線、網路變壓器與RJ45隔離佈局三個層面,整理Gigabit乙太網路PHY電路的佈局要點。 一、MAC與PHY之間的數位介面:RMII與RGMII的時序約束 MAC和PHY之間的數位介面,隨速率不同分為RMII(100Mbps)和RGMII(1Gbps)。速率越高,對走線等長和時序裕度的要求越苛刻。 RMII介面佈局要點 RMII把傳統MII的信號線數精簡,用50MHz參考時脈實現100Mbps雙向傳輸。50MHz的Ref_Clk是整個介面的時序基準,這條走線要當高頻信號對待:儘量短、少打過孔,下方保持完整地平面,不能跨電源分割縫。Ref_Clk如果走線過長或跨越平面縫隙,時脈邊沿會劣化......