交流電與直流電(AC 與 DC):有什麼差異?
2 分鐘
- AC 與 DC:主要差異
- 什麼是電流?
- 什麼是交流電(AC)?
- 什麼是直流電(DC)?
- 為什麼電力傳輸使用 AC?
- 為什麼電子產品使用 DC?
- AC 如何轉換為 DC?反之又如何?
- 日常裝置中的 AC 與 DC:實際範例
- AC 與 DC 的優缺點
- 交流電與直流電常見問題
- 結論
電流主要有兩種形式:交流電(AC)與直流電(DC)。AC 會週期性地反轉方向,而 DC 則會穩定地朝單一方向流動。AC 供應工業與住宅電網使用,而 DC 則為電池、電動車,以及幾乎所有現代消費性電子產品供電。
在設計電源供應器、選擇電子元件或進行印刷電路板(PCB)佈局時,了解 AC 與 DC 的核心差異非常重要。
本指南將以實用的工程觀點,比較電流流向、電壓特性、波形、電力傳輸、實際應用、優缺點,以及轉換技術。
AC 與 DC:主要差異
了解這些特性,有助於工程師做出更明智的電路設計決策。
| 特性 | 交流電(AC) | 直流電(DC) |
|---|---|---|
| 電流方向 | 週期性反轉 | 僅朝單一方向流動 |
| 常見波形 | 正弦波、方波、三角波 | 固定平直線、脈動波形 |
| 頻率 | 50 Hz 或 60 Hz(電網標準) | 0 Hz |
| 電壓轉換 | 可透過變壓器輕鬆升壓或降壓 | 需要 DC-DC 開關式轉換器 |
| 長距離傳輸 | 在高電壓下效率很高 | 高壓傳輸需要複雜的 HVDC 系統 |
| 儲存能力 | 無法直接儲存在化學電池中 | 可輕易儲存在電池系統中 |
| 家庭可用性 | 標準牆上插座 | 標準家庭插座通常不直接提供 |
| 電子產品供電 | 需要整流為 DC | IC 的原生運作狀態 |
| 馬達相容性 | 交流感應馬達與同步馬達 | 有刷與無刷直流馬達 |
| 主要來源 | 交流發電機、渦輪發電機 | 電池、太陽能電池、電源供應器 |
| 典型應用 | 電網、工業設備 | 電子產品、電池、電動車 |
重點摘要
AC 適合電力傳輸與電網配電;DC 適合電子產品、電池與能源儲存。

圖:交流電(AC)與直流電(DC)波形比較。
什麼是電流?
電流是電荷,主要是電子,透過銅線等導體產生的淨移動。完整可運作的電路需要:
- 電壓源,例如電池、發電機或電源供應器
- 封閉迴路
- 導電路徑
- 負載,例如電阻、馬達或 LED,用於執行有用的工作
工程師在分析電路時使用傳統電流方向,也就是定義為從正極流向負極。雖然電子實際上朝相反方向移動,但傳統電流仍是電路圖與電路分析中採用的標準慣例。
AC 與 DC 描述的是電流隨時間變化的行為。
重點摘要
電流是移動中的電荷。AC 會週期性反轉流動方向,而 DC 則維持單一、單向的流動路徑。

圖:顯示傳統電流方向與電子流動方向的電路圖。
什麼是交流電(AC)?
交流電(AC)是一種會週期性反轉流動方向的電流。它的大小與方向會隨時間連續變化,在正負極限之間循環。最常見的 AC 波形是正弦波,代表平滑的諧波振盪。
定義 AC 訊號的關鍵參數包括:
- 頻率:以赫茲(Hz)為單位,表示每秒完成的完整週期數。全球大多數電網採用 50 Hz 或 60 Hz。
- 週期:完成一個完整循環所需的時間,也就是 1 除以頻率。
- RMS 電壓(均方根電壓):由於 AC 電壓會持續變動,因此峰值電壓並不適合作為功率計算的實用值。RMS 代表能在電阻負載中產生等效加熱效果的等效 DC 電壓。當你看到家用插座標示「230V」時,這是 RMS 值,而實際峰值電壓接近 325V。
工程說明
雖然公用電力通常是正弦波,但在電子系統中,交流電也可以是方波、三角波或其他週期性波形。
全球電網之所以以 AC 形式配電,是因為其電壓可透過變壓器輕鬆升高或降低,因此非常適合長距離高效率傳輸。

圖:AC 正弦波結構圖,顯示正/負半週期、振幅與週期。
全球常見 AC 電網標準
| 地區 | 頻率(Hz) | 標準 RMS 電壓(V) |
|---|---|---|
| 北美 | 60 Hz | 120 V |
| 歐洲 | 50 Hz | 230 V |
| 澳洲 | 50 Hz | 230 V |
| 孟加拉 | 50 Hz | 220 V 至 230 V |
什麼是直流電(DC)?
直流電(DC)只會朝單一方向流動。由於它不會週期性重複,理想 DC 訊號的頻率為 0 Hz。DC 電壓可以是完全平坦且固定的形式,例如鋰離子電池或一般電池提供的電壓;也可以是脈動形式,例如 AC 波形經過整流器後、尚未完全平滑時所呈現的狀態。
即使電壓可能有波動,電流也不會穿越零電壓線並反轉方向。
DC 是能源儲存與低電壓電子產品的原生運作標準:
- 電池與鋰電池,例如智慧型手機、筆電、電動工具
- 行動電源
- USB 連接埠與充電器
- 太陽能板,在轉換為 AC 之前
因此,DC 與 AC 的差異不只是理論上的區分。它會直接決定哪些裝置能在沒有轉換硬體的情況下連接到哪些電源。

圖:顯示電壓隨時間保持固定的 DC 波形圖。
為什麼電力傳輸使用 AC?
AC 適合電力傳輸,原因包括:
- 可使用變壓器輕鬆改變電壓。
- 較高電壓可降低電流。
- 較低電流可降低 I^2R 損耗。
- 電力傳輸效率因此提高。
電力傳輸效率受到焦耳定律支配:
P_loss = I^2 * R
其中 P_loss 是以熱能形式損失的功率,I 是電流,R 是線路電阻。在傳輸前將 AC 電壓升高到超高電壓等級,例如 400,000V,在相同總輸出功率下,電流(I)會按比例下降。降低電流能大幅減少熱損耗,節省大量能源。
AC 主導長距離電力傳輸,是因為升壓與降壓變壓器會透過磁感應運作,而這需要交變磁場。由於 DC 是靜態的,因此無法使用簡單的被動變壓器運作。
雖然 AC 配電是標準做法,但高壓直流(HVDC)傳輸會用於特定長距離海底電纜,或連接不同步的區域電網。HVDC 在長距離路徑中的電容損耗較低,但兩端都需要昂貴且複雜的終端轉換站。

圖:展示 AC 電力從發電機到家庭用戶之間的升壓與降壓配電過程。
為什麼電子產品使用 DC?
STM32 或 ESP32 等數位微控制器,以及主動式感測器、處理器與快閃記憶體,都需要穩定的 DC 電壓,通常是 5V、3.3V,甚至更低。
常見例子包括智慧型手機、筆電、Wi-Fi 路由器、IoT 裝置與嵌入式系統。積體電路內部的微型電晶體會作為高速開關運作。為了可靠區分邏輯低電位,例如 0V,與邏輯高電位,例如 3.3V,電壓軌必須保持平穩且可預測。
如果將 AC 直接施加到積體電路上,電壓會持續擺動,使邏輯閘無法正常運作,甚至可能損壞敏感的半導體元件。
由於現代裝置同時需要穩固結構與緊湊組裝,設計人員必須權衡元件安裝配置。我們關於表面黏著與通孔技術的文章,說明這些元件如何被放置在電路板上,以有效管理 DC 電源分配。
在設計高速數位電路板時,納入去耦策略對於濾除 DC 電源軌上的雜訊至關重要。你可以在我們的旁路電容完整指南中了解更多。
AC 如何轉換為 DC?反之又如何?
AC 轉 DC
AC 轉 DC 通常包含四個階段:
- 降壓變壓器:將牆上插座的高電壓,例如 230V RMS,降低到安全的低電壓,例如 9V RMS。
- 橋式整流器:使用四顆二極體以環狀排列,重新導向 AC 波形的負半週期,將其轉換為脈動的正向波形。
- 平滑濾波器:大型極性濾波電容會在電壓峰值時吸收電荷,並在電壓下降時放電,使輸出更平坦。組裝時請務必參考我們的電容極性指南,確保方向正確。
- 穩壓器:一種 IC,可在仍存在漣波或輸入線路變動的情況下,維持平坦且固定的輸出電壓,例如乾淨的 5V DC。
這種整流器與穩壓器串接架構,就是 USB 充電器、筆電變壓器,以及大多數 PCB 設計中板載電源供應器的基本拓撲。

圖:全橋整流器電路圖,顯示 AC 輸入如何轉換為平滑後的 DC 輸出。
DC 轉 AC
典型逆變器會透過三個階段將 DC 轉換為 AC:
- 高速開關:功率開關會交替改變流經負載的 DC 電流方向。若想更深入了解執行這種開關動作的半導體,請參考我們關於 BJT 與 MOSFET 差異的技術文章。
- 脈衝寬度調變(PWM):微控制器會調整開關脈衝寬度,以近似正弦波曲線下的面積。
- 濾波:電感與電容會將脈衝式高頻輸出平滑為乾淨、低失真的正弦波。

圖:DC 轉 AC 電力逆變器,展示 H 橋開關、PWM 調變與 LC 濾波階段。
逆變器是備用 UPS 系統、將太陽能陣列電力回送至電網,以及電動車的重要元件,因為這些情境都需要將電池 DC 轉換為高功率 AC 來驅動牽引馬達或交流負載。
重點摘要
整流器會將 AC 轉換為 DC,供電子產品使用;逆變器則會將 DC 轉換為 AC,用於併網或僅支援 AC 的負載。
日常裝置中的 AC 與 DC:實際範例
| 裝置 | AC 或 DC | 原因 |
|---|---|---|
| 智慧型手機 | DC | 電池與內部電路使用 DC;牆上充電器會將 AC 轉換為 DC |
| 洗衣機 | AC* | 傳統馬達可直接使用 AC;*現代逆變器/BLDC 機型會在內部轉換為 DC |
| 太陽能板 | DC | 光伏電池會直接由陽光產生 DC |
| 電烤箱 | AC | 電阻式加熱元件可直接使用 AC,無需轉換 |
| 筆電主機板 | DC | 所有內部晶片都使用低電壓 DC;電源變壓器負責 AC 轉 DC |
| 風力發電機 | AC | 發電機旋轉磁場會自然感應出 AC |
| 電動車電池 | DC | 無論充電站輸入類型為何,電池單元都會儲存並釋放 DC |
AC 與 DC 的優缺點
交流電(AC)
- 優點:在長距離電網線路上效率高;可使用被動變壓器簡單改變電壓;交流發電機結構穩固。
- 缺點:無法直接儲存在電池中;傳輸線中的電抗阻抗會造成損耗;數位裝置需要額外轉換。
直流電(DC)
- 優點:原生相容所有微處理器與數位電子產品;電源軌安靜且穩定;可高效率儲存在化學電池中。
- 缺點:若不使用開關式穩壓器,升壓或降壓較困難;高壓 DC 因容易產生持續電弧而較難切斷。
交流電與直流電常見問題
Q:AC 與 DC 有什麼差異?
主要差異在於電荷的流動方向。交流電(AC)會以重複週期週期性反轉方向,而直流電(DC)則持續朝固定單一方向流動。AC 適合公用電力電網,而 DC 則是電子產品與電池的原生供電形式。
Q:電池是 AC 還是 DC?
電池是 DC 電源。其內部化學反應會驅動電子在外部電路中朝一致方向流動。
Q:USB 是 AC 還是 DC?
USB 一律輸出 DC。標準 USB 連接埠輸出 5V DC,而進階 USB Power Delivery(USB-PD)標準則可透過 Type-C 連接動態協商最高 20V 或 48V DC 的電壓。
Q:太陽能板是 AC 還是 DC?
太陽能光伏電池會透過光電效應直接產生 DC。這些 DC 電力若要驅動標準 AC 家用電器,必須先經過併網或離網逆變器。
Q:為什麼電網使用 AC?
AC 對電網的主要優勢在於,電壓可透過變壓器高效率地升降,進而降低數百英里輸電過程中的線路損耗。
Q:AC 可以為 DC 電池充電嗎?
AC 必須先整流並穩壓為 DC,才能為電池充電。
Q:AC 和 DC 哪一個更安全?
兩者在高電壓下都很危險。不過,AC 通常在較低門檻下更容易造成危險的心室顫動,因為 50 Hz 至 60 Hz 接近人體神經肌肉反應的頻率範圍;而 DC 電擊通常會造成單次肌肉收縮,可能把人強力甩離接觸源。
Q:AC 與 DC 可以一起運作嗎?
可以,這在實務上非常常見。現代電子產品依賴混合式電源結構。例如,智慧家庭中樞會插入 AC 牆上插座,但會立即將電力整流,以供內部 DC 微控制器使用。
結論
AC 與 DC 是互補的系統。AC 仍是長距離電力配電的首要標準,而 DC 則是數位處理、電池與可攜式消費性電子產品無可取代的標準。現代系統會透過高效率的開關式轉換器與整流器,在這兩種形式之間順暢轉換。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......