使用 Raspberry Pi 與 PCB 設計探索物聯網應用
1 分鐘
- Raspberry Pi 與 PCB 設計入門
- 為物聯網應用設計 PCB:
- 測試與故障排除:
- 使用 Raspberry Pi 與 PCB 設計的進階物聯網主題:
- 產業應用與案例研究
- 結論
物聯網(IoT)正在影響我們與科技互動的方式。它指的是一個由實體裝置、車輛、家用電器和其他嵌入電子元件、軟體、感測器和連線功能的物品所組成的網路,使這些物件能夠連接並交換資料。由於其靈活性和低成本,Raspberry Pi 這種小巧且價格實惠的電腦,已成為物聯網應用的熱門選擇。在本文中,我們將探討如何將 Raspberry Pi 和 PCB 設計結合使用,以創造創新的物聯網應用。
物聯網應用的一個重要面向是連接裝置所有元件的電路板設計。在規劃階段,必須定義物聯網裝置、選擇感測器和致動器、確立電源需求,以及選定通訊協定。設計人員若能遵循物聯網應用的最佳 PCB 設計指南,就能確保其裝置安全、可行且值得信賴。
遠端監控和先進的動物追蹤、非接觸式體溫監測和天氣狀況追蹤偵察,以及自動化灌溉系統,僅是 Raspberry Pi 可應用於眾多物聯網(IoT)項目中的一小部分。
由於其低成本、體積小和低功耗的特性,使其成為製作易於設定和維護的物聯網裝置的絕佳選擇。設計人員可以透過將 Raspberry Pi 與 PCB 設計相結合,來創建滿足其專案特定需求的客製化解決方案。
Raspberry Pi 與 PCB 設計入門
設定 Raspberry Pi 進行開發,涉及安裝作業系統、連接周邊裝置和配置開發板。選擇合適的 PCB 設計軟體,對於高效的電路設計、原理圖捕捉和佈局創建至關重要。熟悉 Raspberry Pi 的引腳排列和 GPIO 功能,對於與客製化設計的 PCB 正確整合至關重要。
為物聯網應用設計 PCB:
為物聯網應用設計 PCB 需要仔細的規劃和考量。第一步是確定專案需求和規格,接著是原理圖設計和元件選擇。PCB 佈局設計指南,包括適當的元件放置和佈線技巧,可確保最佳效能和可靠性。
重點設計考量
設計考量對於確保物聯網系統的可靠性和效率起著至關重要的作用。針對使用 Raspberry Pi 和 PCB 設計的物聯網應用,一些關鍵的設計考量包括:
- 功耗:為了延長物聯網系統的電池壽命,從根本上將其設計成盡可能低的功耗是必要的。
- 安全性:物聯網系統容易受到網路威脅,因此在設計系統時將安全性納入考量至關重要。這包括使用強大的加密方法和實施安全的通訊協定。
- 可擴展性:物聯網系統經常被建構成能隨著連線裝置數量的增加而擴展。在設計系統時考慮到可擴展性是必要的,這樣它才能處理增加的流量和資料量。
測試與故障排除:
徹底測試 PCB 設計的功能並排除潛在問題,對於打造穩健的物聯網應用至關重要。諸如導通性檢查和訊號完整性測試等驗證技術,可以驗證 PCB 設計。在 Raspberry Pi 上調試物聯網應用涉及分析日誌、利用調試工具以及採用系統性的故障排除方法。識別並解決 PCB 設計和 Raspberry Pi 整合中的常見問題,可以提升物聯網系統的整體效能和可靠性。
使用 Raspberry Pi 與 PCB 設計的進階物聯網主題:
探索物聯網的進階主題可以增強基於 Raspberry Pi 專案的能力。如 Wi-Fi、藍牙和 LoRaWAN 等無線通訊協定實現了無縫連接。整合用於資料擷取的感測器和雲端連線,可實現即時監控。電源管理和優化技術確保了高效的能源消耗,從而延長物聯網裝置的電池壽命。
產業應用與案例研究
敷形塗層對於保護物聯網應用中 PCB 的重要性
在現代物聯網應用中,PCB 會暴露在惡劣的環境中,例如極端溫度、潮濕、灰塵和化學物質。這些環境因素可能會損壞物聯網裝置的 PCB,導致其故障。為了防止這種情況,會將敷形塗層應用於 PCB 上,以保護它們免受環境因素的影響。
敷形塗層是一種應用於 PCB 表面的薄型保護膜。它能抵禦濕氣、灰塵、化學物質和來自外界的其他元素。塗層材料可以是丙烯酸、矽膠、聚氨酯或環氧樹脂。塗層材料的選擇取決於 PCB 將暴露於何種環境。
敷形塗層為物聯網應用提供了多項好處,包括:
- 抵禦環境因素
- 提高 PCB 的可靠性和耐用性
- 提升物聯網裝置的效能
- 降低維護和維修成本
運用 Raspberry Pi 的實際物聯網應用
Raspberry Pi 因其低成本、體積小和多功能性,成為物聯網應用的熱門平台。結合 PCB 設計,Raspberry Pi 可用於為各行各業創建強大的物聯網裝置。以下是一些運用 PCB 設計和 Raspberry Pi 的實際物聯網應用:
• 工業自動化:Raspberry Pi 可用於監控工業流程,例如溫度、壓力和濕度。可透過 PCB 設計為特定應用製作客製化的感測器和致動器。
• 智慧農業:Raspberry Pi 可用於監控農業中的環境因素,例如土壤濕度、溫度和光照。PCB 配置可用於為特定作物和生長條件創建客製化的感測器和致動器。
• 醫療保健:Raspberry Pi 可用於監控和追蹤患者的健康資料,例如心率、血壓和體溫。PCB 配置可用於為特定醫療狀況創建客製化的感測器和穿戴式裝置。
透過 PCB 設計和 Raspberry Pi,可以實現廣泛的物聯網應用。有了正確的硬體和軟體組合,可能性是無窮無盡的。
結論
總而言之,探索使用 Raspberry Pi 和 PCB 配置的物聯網應用,可以帶來令人興奮且創新的專案。Raspberry Pi 因其低成本、體積小和適應性強,成為物聯網應用的絕佳平台。PCB 配置允許對硬體元件進行客製化和優化,使設計人員能夠為特定用例創建獨特的解決方案。
儘管物聯網開發帶來了相容性和安全性方面的問題,但物聯網應用的優勢是顯著的。從提高效率和生產力,到改善安全性和便利性,物聯網有潛力徹底改變我們的生活和工作方式。
總體而言,探索使用 Raspberry Pi 和 PCB 設計的物聯網應用,是一項有價值且令人興奮的努力。憑藉正確的工具、知識和創造力,您可以創建對社會產生積極影響的創新解決方案。
持續學習
MCU Pierce 晶振負載電容與起振穩定性
同一塊樣板,室溫下復位十次,十次都起振,推進低溫箱卻要等好幾秒才看到時脈。這種問題要分開看啟動時間與穩態頻率。前者反映起振條件是否足夠,後者用來判斷負載是否偏離晶體規格。本文以 MCU 內建放大器搭配無源石英晶體的 Pierce 振盪電路為例,整理負載電容、PCB 佈局、量測與量產驗證方法。 晶振設計檢查重點 先依晶體資料表計算 C1、C2,再確認 XIN/XOUT 佈局、寄生電容、ESR、探棒負載與低溫起振裕量。頻率對準不代表起振一定可靠。 一、兩顆負載電容的值從哪裡來 晶體資料表上的 CL,是標稱頻率對應的負載電容。C1、C2 是兩端各自對地的外接電容,Cs 是併入模型的等效寄生電容,初步可用下式估算: 負載電容公式 CL ≈ C1 × C2 ÷ (C1 + C2) + Cs 對稱取值範例 若 CL 為 12 pF、Cs 估計為 2 pF,C1 與 C2 對稱取值時,各約為 20 pF。 計算注意 已經算進模型的 MCU 腳位電容不要再加一次,重複累加會讓負載估算失真。 圖 1. Pierce 振盪電路兩端各配置一顆負載電容 兩側腳位寄生若差異明顯,應依晶片廠商提供的等效模型分別估算,再決定兩......
如何連接並選擇繼電器續流二極體
重點摘要 二極體配置:將續流二極體並聯在線圈兩端,陰極連接正電位端,陽極連接負電位端。 為何重要:繼電器關閉時,二極體會為線圈中的剩餘電流提供安全的流通路徑,避免產生可能損壞電晶體的高壓尖峰。 選擇合適的二極體:選擇反向額定電壓高於線圈供電電壓,且順向電流額定值符合線圈電流需求的二極體。可依繼電器的需求選用 1N4148W、M7 及 SS14 等常見型號。 加快繼電器釋放:一般續流二極體雖然能保護電晶體,卻會延長繼電器的釋放時間。串聯加入齊納二極體,可在將電壓維持於電晶體安全範圍內的同時,加快繼電器釋放。 繼電器線圈的續流二極體可在線圈關閉時保護繼電器驅動電路。若沒有安裝二極體,線圈可能產生高壓尖峰,進而損壞電晶體。不過,二極體的極性至關重要:若方向接反,電晶體導通時便會在電源兩端形成近似短路的狀態。 本指南將介紹: 續流二極體應以哪個方向並聯在線圈兩端 線圈關閉時,有無二極體對線圈電壓的影響 如何選擇二極體的反向電壓及電流額定值 何時應使用齊納二極體搭配一般二極體,以加快繼電器釋放 圖:低側 NPN 開關及高側 PNP 開關中的繼電器線圈續流二極體配置 什麼是繼電器續流二極體? 繼電器續流二極體......
繼電器接腳配置詳解:接腳圖、接腳功能與萬用電表測試
重點摘要 接腳功能:標準機電式繼電器具有兩個線圈接腳,而每一組切換極還會配置一個公共端(COM)、常開端(NO)及常閉端(NC)。 檢視方向:繼電器封裝圖通常採用底視圖,也就是接腳朝向觀看者的視角。如果圖面沒有標明檢視方向,請透過導通測試確認 NC 與 NO 接腳。 繼電器接腳數量:5 接腳繼電器通常為 SPDT,4 接腳繼電器通常為 SPST,而 8 接腳繼電器通常為 DPDT。不過,PCB 繼電器、汽車繼電器及八腳圓形底座繼電器的接腳排列可能各不相同。 汽車繼電器接腳:汽車繼電器使用標準端子編號:85 和 86 為線圈,30 為公共端(COM),87 為常開端(NO),87a 則為常閉端(NC)。 使用萬用電表測試:透過量測電阻值識別線圈接腳。線圈未通電時,COM 與 NC 應呈現導通;線圈通電後,COM 會與 NC 斷開,並轉而連接 NO。 圖:4 接腳、5 接腳及 8 接腳繼電器的接腳配置比較圖,並以不同顏色標示各接腳功能。 前言 繼電器接腳配置圖會標示各端子的所在位置及功能。常見的機電式繼電器,其端子分別連接至線圈及切換接點,例如 COM(公共端)、NO(常開端)及 NC(常閉端)。 不......
ESP32 功耗詳解:電流消耗、睡眠模式與電池續航力
重點摘要 各模式功耗: 根據 Espressif 資料表的典型數值,ESP32 在 Wi-Fi 傳輸時的電流約為 240 mA,淺度睡眠時為 0.8 mA,深度睡眠時僅為 10 µA。 深度睡眠電流: ESP32 在僅維持 RTC 計時器與記憶體供電時,深度睡眠電流可低至 10 µA。若讓 ULP 協同處理器持續運作,耗電電流則會增加至約 100–150 µA。 開發板功耗: 一般 ESP32 開發板即使進入深度睡眠,電流仍可能達到約 6.5 mA,約為晶片本身的 650 倍。主要原因是穩壓器、電源 LED 及 USB 轉 UART 晶片仍持續耗電。 電池續航估算: 電池續航取決於平均耗電電流,而不只是深度睡眠電流。例如,客製化 ESP32 電路板每 10 分鐘喚醒 3 秒,平均電流為 0.615 mA,使用 1,600 mAh 電池時,理論上可運作約 108 天。 根據 Espressif 資料表,ESP32 的耗電電流從 Wi-Fi 傳輸時的約 240 mA,到深度睡眠時僅 10 µA 不等。不過,這些數值只適用於 ESP32 晶片本身。模組或開發板的實際功耗可能高得多。 即使 ESP32 晶......
繼電器接線圖:如何接線圈、COM、NO 及 NC 端子?
重點摘要 兩個獨立電路:繼電器有兩個電路:為線圈通電的控制電路,以及切換負載的獨立觸點電路。兩者彼此電氣隔離。 觸點連接:將帶保險絲的火線接到 COM。若負載平時應保持關閉,使用 NO;若繼電器線圈未通電時負載應保持開啟,使用 NC。 繼電器配置:SPST、SPDT、DPST 及 DPDT 繼電器使用相近的線圈驅動電路,但觸點排列不同。固態繼電器(SSR)通常使用電子輸入,而非線圈。 市電安全:務必為火線加裝保險絲並進行切換,選擇額定電流及啟動浪湧電流足夠的觸點,將市電接線與低電壓電路分隔,並把所有市電連接封裝起來。 繼電器接線圖顯示兩個獨立電路。在線圈側,低電壓訊號透過晶體管驅動器控制繼電器。在觸點側,帶保險絲的電源接到 COM,而負載接到 NO 或 NC。 本指南先以實際例子開始:使用Arduino UNO 控制 SRD-05VDC-SL-C 繼電器,切換由市電供電的燈具。接著說明不同繼電器類型的接線變化。 閱讀本指南後,你將了解: 每條電線應接到哪個繼電器端子 如何接線圈驅動器、續流二極管及觸點 如何逐步安全地為市電負載接線 如何為 SPST、SPDT、DPST、DPDT 及 SSR 繼電器......
原理圖是硬體的語言:電氣原理圖設計與識讀實施要點
新入職工程師面對原理圖無法定位測試點,售後維修人員依位號無法追溯器件資訊,電磁相容性(EMC)整改階段發現關鍵參數未曾標註——此類問題不屬於技術能力範疇,而是圖面表達規範的缺失。原理圖繪製/原理圖擷取(schematic capture)階段埋下的表達模糊,會在 PCB 佈線、物料採購、生產製造、售後維護各環節產生連鎖放大。電氣原理圖設計(electrical schematic design)的表面是連線繪製,實質是團隊多年協作效率的基礎設施。 原理圖簽核提醒 在進入 PCB 佈線前,應完成符號、位號、封裝、極性、網路標籤與測試點的交叉核對,讓圖、表、板保持同一版本來源。 一、符號體系與圖面規範 電路符號(circuit symbols)應遵循 IEEE 315 與 IEC 60617 標準繪製,團隊層面統一符號庫,禁止個人化改造。常見電子元件(common electronic components)的符號識讀屬於基本功:電阻無極性,電解電容標註正負極,二極體三角指向為允許電流方向,金氧半場效電晶體(MOSFET)區分閘極/汲極/源極(G/D/S)三極,運放標註輸入極性點。電子元件功能(ele......