SMD 電感選型完整指南:Isat、Irms、DCR、SRF 與封裝選擇
2 分鐘
- SMD 電感選型快速參考表
- SMD 電感逐步選型流程
- 如何依照應用選擇 SMD 電感
- SMD 電感選型範例(實際應用案例)
- 應避免的 SMD 電感選型錯誤
- SMD 電感類型與應用
- SMD 電感主要規格解析
- 什麼是 SMD 電感?
- SMD 電感如何運作:核心原理解析
- 常見 SMD 電感問題與解決方式
- SMD 電感 vs 通孔電感:主要差異
- SMD 電感常見問題
- 結論
選錯 SMD 電感可能會在不知不覺中毀掉您的設計,造成過熱、效率下降、雜訊,甚至整個電路失效。然而,大多數選型錯誤其實都來自對幾個關鍵參數的誤解。
本指南將釐清這些容易混淆的問題,協助您有系統地選擇正確的 SMD 電感。
在本指南中,您將學到:
- 如何為不同電路正確選擇 SMD 電感,而不是只根據資料表猜測
- 電感值、Isat 與 Irms 之間真正的差異,以及它們為什麼如此重要
- DCR 如何直接影響發熱、效率與電壓降
- 什麼情況適合使用功率型、RF 型、模壓型或積層式電感
- 實際 PCB 設計中使用的逐步選型方法
- 如何避免過熱、飽和與可聽噪音等關鍵故障
SMD 電感選型快速參考表
以下是一份工程師選擇 SMD 電感時可以快速查閱的參考表。
在審查 BOM 或進行原理圖設計時,可以利用這份表格快速確認關鍵參數。
參數 |
建議經驗法則 |
忽略後的風險 |
|---|---|---|
電感值(L) |
依照 IC 資料表中的計算結果選擇。 |
不穩定、電壓紋波過大。 |
Isat(飽和電流) |
Isat > 峰值電流 + 30%。 |
磁芯飽和、IC 損壞。 |
Irms(熱限制) |
Irms > 連續負載電流 + 20%。 |
嚴重過熱、PCB 損壞。 |
DCR(直流電阻) |
在成本與尺寸允許的情況下越低越好。 |
效率下降、產生大量熱量。 |
SRF(自諧振頻率) |
SRF > 工作頻率的 10 倍。 |
電感開始呈現電容特性,失去濾波效果。 |
SMD 電感逐步選型流程
如果您想了解如何逐步選擇 SMD 電感,可以按照以下流程應用於不同類型的電路。
步驟 1:定義電路需求
首先確認最大連續電流、峰值暫態電流以及工作頻率。
步驟 2:選擇電感值
依照 IC 資料表計算所需的 µH 數值,通常可以將紋波電流設定為最大輸出電流的 20% 至 40%。
步驟 3:估算額定電流
計算絕對峰值電流(負載電流 + 紋波電流的一半),藉此決定所需的 Isat。
步驟 4:檢查 DCR 與效率
查看元件資料表,選擇 DCR 較低的電感,以降低 I²R 造成的熱損耗。
步驟 5:選擇封裝並確認 PCB 佈局
確認實體 Footprint 能夠放入 PCB,並在焊墊周圍提供足夠的鋪銅面積,以利散熱。
步驟 6:確認自諧振頻率(SRF)
確認電感的 SRF 明顯高於工作頻率,使電感維持正常的感性特性並避免性能下降。

圖:SMD 電感逐步選型指南
如何依照應用選擇 SMD 電感
不同應用會對 SMD 電感提出完全不同的電氣與熱性能要求。以下說明如何根據實際用途選擇 SMD 電感。
為功率電路(DC-DC 轉換器)選擇 SMD 電感
在電源穩壓器中,效率與安全性非常重要。首要條件是確保 Isat 高於峰值切換電流,同時盡量降低 DCR,以減少發熱。
為 RF 電路選擇 SMD 電感
在射頻設計中,工作電流通常非常小。此時 SRF(Self-Resonant Frequency,自諧振頻率)是非常重要的參數,可以協助降低訊號損失。
為 EMI 濾波選擇 SMD 電感
當電感作為扼流圈來阻擋雜訊時,需要在特定雜訊頻率下提供高阻抗,同時磁性屏蔽也非常重要。
為一般訊號應用選擇 SMD 電感
對一般類比訊號平滑處理而言,需要在穩定度與 PCB 空間之間取得平衡。標準非屏蔽式鐵氧體電感通常就能滿足需求。
應用 |
優先考慮參數 |
次要考量 |
|---|---|---|
功率(DC-DC) |
電流(Isat/Irms)與低 DCR |
EMI 屏蔽 |
RF/無線 |
高 SRF 與 Q 值 |
嚴格容差 |
EMI 濾波 |
雜訊頻率下的阻抗 |
屏蔽 |
給設計人員的專業提示
在實際 PCB 設計中,正確的元件選型必須搭配可靠的製造流程。JLCPCB 提供穩定的 SMT 組裝服務與一致的元件品質,而這些因素都會直接影響電感在實際電路中的性能。
SMD 電感選型範例(實際應用案例)
以下實際案例展示不同應用如何影響電感選擇。
電源供應器範例
情境:12V 降壓至 5V,Buck 轉換器提供 3A 連續輸出。
選擇:4.7µH 屏蔽式鐵氧體功率電感。
原因:需要 Irms > 3.6A 且 Isat > 4.5A。6×6mm 封裝可以提供極低 DCR(<20mΩ)。
RF 電路範例
情境:2.4GHz Bluetooth 模組匹配網路。
選擇:2.2nH、0402 積層陶瓷 RF 電感。
原因:電流幾乎可以忽略。重點在於 ±5% 容差,以及 SRF 必須明顯高於 6GHz。
EMI 濾波範例
情境:抑制 24V 電源軌上的 10MHz 馬達雜訊。
選擇:EMI 扼流圈/濾波電感。
原因:主要目標是在 10MHz 雜訊頻帶提供最大的 AC 阻抗。
應避免的 SMD 電感選型錯誤
避免以下常見電感選型錯誤,有助於讓原型在第一次設計迭代時就正常運作。
1. 為應用選擇錯誤的電感值
如果只是從舊原理圖直接複製電感,而沒有針對新的切換頻率重新計算,可能造成嚴重的不穩定或非常大的電壓紋波。
2. 忽略額定電流裕量
不要選擇剛好等於負載電流的 Isat。應始終保留約 20% 至 30% 的裕量。
3. 忽略 DCR
只關注電感值而忽略 DCR,很容易造成電池續航下降。對可攜式電子設備而言,高 DCR 會嚴重降低效率。
4. 只根據尺寸選擇
試圖讓 5A 功率路徑通過極小的 0805 電感,很可能直接造成元件損壞。高電流需要更粗的實體導線以及更大的磁芯體積,這是無法迴避的物理限制。
SMD 電感類型與應用
在查看規格之前,首先必須了解不同電感的結構並不相同。選擇正確的類型,是成功進行電路設計的第一步。

圖:三種常見 SMD 電感:繞線式、模壓複合式以及積層陶瓷電感。
類型 |
最適合應用 |
主要特性 |
|---|---|---|
功率電感 |
DC-DC 轉換器 |
高 Isat、低 DCR |
RF 電感 |
無線/天線 |
高 SRF、嚴格容差 |
模壓型(複合式) |
低雜訊、車用電子 |
降低嘯叫、軟飽和特性 |
積層式 |
高密度訊號線 |
超小型、具成本效益 |
繞線式 |
一般功率/濾波 |
較高電流承受能力 |
屏蔽式 |
高密度 PCB、EMI 敏感設計 |
限制磁通外洩、降低雜訊 |
非屏蔽式 |
低成本設計、重視尺寸 |
同尺寸下電流能力較高,但會產生較多 EMI |
功率電感(高電流應用)
採用較粗的繞線與大型磁芯設計,可以承受較高電流而不容易進入飽和。
最適合:Buck/Boost 穩壓器與電源管理 IC(PMIC)。
RF 電感(高頻電路)
相較於電流承受能力,更重視高自諧振頻率(SRF)以及嚴格的電感值容差。
最適合:天線阻抗匹配以及 RF 通訊模組。
模壓型(複合式)SMD 電感
製造時會將磁性鐵粉直接壓製包覆在線圈周圍,有助於降低可聽嘯叫聲,並提供較柔和的飽和特性。
最適合:車用系統、低雜訊電源以及高電流 PMIC。
積層式 vs 繞線式 SMD 電感
繞線式:使用真正的銅線纏繞在磁芯上,可以提供更優秀的電流承受能力與較低 DCR。
積層式:由多層陶瓷/鐵氧體材料堆疊而成,尺寸非常小,而且適合低電流訊號線,成本也較低。
屏蔽式 vs 非屏蔽式電感
屏蔽式電感可以限制磁通外洩,減少高密度 PCB 中的 EMI。非屏蔽式版本成本較低,同尺寸下可能承受稍高電流,但會向外輻射更多雜訊,可能干擾敏感走線。
SMD 電感主要規格解析
以下參數直接來自電感資料表,並會決定元件在實際電路中的性能。這是電感選型指南中最重要的階段。若誤解這些參數,很容易造成硬體故障。
#1 電感值(µH):如何影響電路行為
電感值以微亨(µH)或奈亨(nH)表示,決定元件儲存磁能的能力。一般而言,選型需要在暫態響應速度與紋波電流幅度之間取捨:較低電感值可以提供更快的響應,但紋波電流也會較大。
快速公式(概念):

設計提示:只有在紋波是主要考量時才使用較高電感值;否則,較低的電感值通常有助於改善暫態響應。
#2 電感額定電流:飽和電流 vs RMS 電流
混淆飽和電流與 RMS 電流,是電感選型中最常見的錯誤之一。
飽和電流(Isat):代表磁芯開始進入飽和的電流點。如果超過此範圍,電感值會大幅下降,可能造成嚴重電流突波。
RMS 電流(Irms):代表熱限制,也就是電感在過熱之前可以持續承受的電流。
設計提示:高電流 SMD 電感不要長時間工作在額定極限。Isat 與 Irms 都應保留約 20–30% 的安全裕量。

圖:電感值與 DC 電流關係圖,展示 SMD 電感在接近 Isat 限制時,電感值下降約 20–30% 的硬飽和曲線。
#3 電感直流電阻(DCR):效率與熱損耗
電感的 DCR 是內部銅線本身的實際電阻,也是造成電感效率損失的主要原因之一。
I²R 損耗:以熱量形式損失的功率 = 電流平方 × DCR。
熱影響:透過 JLCPCB 電子零件庫採購元件時,可以依低 DCR 條件篩選電感,有助於提升電源效率與電池續航能力。
設計提示:應比較不同供應商的產品,在相同封裝尺寸下盡可能選擇較低 DCR,以提升電源效率。
#4 電感自諧振頻率(SRF):高頻限制
每顆電感的線圈之間都存在微小寄生電容。當工作頻率超過 SRF 後,電感會逐漸失去感性特性,並開始呈現類似電容的行為。
設計提示:對 RF 應用而言,工作頻率建議至少比電感資料表所列 SRF 低 10 倍。
#5 電感磁芯材料:鐵氧體 vs 鐵粉
鐵氧體磁芯:非常適合高頻應用,磁芯損耗低,但通常具有比較陡峭且突然的飽和曲線。
鐵粉磁芯:更適合承受大電流,而且具有較柔和的「軟飽和」特性。
設計提示:高電流電源應用可以考慮使用鐵粉或複合材料磁芯,以利用其較平緩的飽和特性。
#6 電感屏蔽:EMI 性能考量
非屏蔽式電感:價格通常較低,而且同尺寸下可能承受稍高電流,但磁通會向外輻射。
屏蔽式電感:外部具有磁性屏蔽結構,可以將磁通限制在元件內部。對高密度 PCB 尤其重要。
設計提示:在高密度或混合訊號 PCB 中,建議優先使用屏蔽式電感,以降低不預期的 EMI 問題。

圖:屏蔽式與非屏蔽式 SMD 電感的 EMI 洩漏比較,可看到非屏蔽型電感的磁通線向外擴散。
#7 SMD 電感封裝尺寸:電流能力與 PCB 空間的取捨
選擇合適的 SMD 電感封裝,需要在電流承受能力與可用 PCB 空間之間取得平衡。一般而言,較大的封裝通常具有更粗的內部繞線與更好的熱性能,因此可以提供較高的飽和電流(Isat)、較高的 RMS 額定電流(Irms)以及較低的 DCR。
例如,在比較 0603 等小型封裝與 6×6mm 功率電感時,較大的實體封裝通常可以支援更高電流並降低導通損耗。不過,這種關係並不是絕對的,仍會受到磁芯材料、結構與工作頻率影響。
較大的封裝同時會增加元件成本並占用更多 PCB 空間,因此並不一定適合高度小型化的設計。
設計提示:如果 SMD 電感發生過熱,可以考慮升級至較大的封裝。較大的封裝通常有助於改善散熱、降低 DCR 並提高電流承受能力。同時也應確認 PCB 鋪銅面積、元件周圍氣流以及整體熱設計。
#8 電感容差與溫度穩定性
電感值容差(例如 ±20%)表示標示 10µH 的電感,實際電感值可能介於 8µH 至 12µH 之間。
設計提示:一般電源穩壓器通常可以接受 ±20% 容差,但 RF 匹配網路可能需要更嚴格的 ±5% 或 ±2% 容差。
什麼是 SMD 電感?
SMD(Surface Mount Device,表面黏著元件)電感是一種被動電子元件,當電流流過時會將能量儲存在磁場中。與傳統通孔元件相比,SMD 電感更適合自動化組裝以及高密度 PCB 設計。
SMD 電感在電路中有什麼作用?
從基本原理來看,SMD 電感主要負責以下三項功能:
- 能量儲存:在切換週期內儲存磁能,對電源轉換器尤其重要。
- 雜訊濾波:阻擋高頻 AC 雜訊,同時讓 DC 通過。
- 平滑電流:抑制電流突然變化,為敏感 IC 提供緩衝作用。
SMD 電感的內部結構
要了解如何正確選擇 SMD 電感,也需要了解它的內部結構:
- 銅線繞組:電流實際流過的導電線圈。較粗的導線可以降低電阻,但會增加元件尺寸。
- 磁芯:通常由鐵氧體或鐵粉製成,用來集中磁通並提高電感值。
- 封裝材料:外部樹脂或模壓材料可以保護線圈,同時提供適合自動貼片設備取放的平坦表面。

圖:SMD 電感內部結構,包括銅線線圈、磁性鐵氧體磁芯、外部屏蔽層以及金屬端子焊墊。
如何讀取 SMD 電感標示
若要辨識已安裝在 PCB 上的元件,可以解讀印刷在 SMD 電感外殼頂部的標示。大多數尺寸較大的電感會採用標準 3 位數 SMD 電感代碼,例如「470」代表 47µH,「101」代表 100µH,形式與 SMD 電阻的標示方式類似。
SMD 電感在電子產品中的常見應用
- 電源供應器(DC-DC 轉換器):用於有效率地升壓(Boost)或降壓(Buck)。
- RF 電路:用於阻抗匹配以及高頻天線調校。
- EMI 濾波:利用扼流圈抑制電源線或資料線上的電磁干擾。
- 訊號調理:用於通訊設備中的類比訊號整形。
SMD 電感如何運作:核心原理解析
了解 SMD 電感的工作原理,可以讓元件選型變得更加直觀。
磁能儲存與電流流動
電流流過線圈時會產生磁場。如果電流下降,正在消失的磁場會感應出電壓,試圖維持原本的電流,因此電感會強烈抵抗電流的快速變化。
電感值、電流變化與電壓的關係
其基本關係由 V = L (di/dt) 描述。較高的電感值可以在電流變化時維持電壓更長時間。在電源供應器中,這項特性會直接影響 AC 紋波電流的幅度。
電感的頻率特性
在 DC(0 Hz)條件下,理想電感接近短路。隨著頻率提高,電感阻抗會增加,因此它可以讓 DC 電源通過,同時有效阻擋高頻 AC 雜訊。

圖:DC-DC 切換式轉換器中的電感紋波電流波形,展示連續的儲能與釋放週期。
常見 SMD 電感問題與解決方式
即使經過仔細計算,實際電路仍可能出現問題。以下整理常見故障以及對應的診斷方式。
問題 |
可能原因 |
解決方式 |
|---|---|---|
過熱 |
DCR 過高/超過 Irms |
使用較大封裝、降低 DCR |
可聽嘯叫 |
磁致伸縮/磁芯振動 |
使用模壓型/複合材料磁芯 |
電壓下降 |
DCR 過高 |
選擇較低電阻的元件 |
電路關閉 |
磁芯飽和(超過 Isat) |
提高 Isat 額定值 |
電感過熱
如果電感溫度過高,可能是 Irms 額定值太低,或 DCR 太高。不適當的回流焊溫度曲線也可能增加熱阻。
解決方式:改用 Irms 更高、DCR 更低且封裝尺寸較大的電感。
可聽噪音(嘯叫)
電感嘯叫通常與「磁致伸縮(Magnetostriction)」有關,也就是磁芯在可聽頻率範圍內產生實體振動。
解決方式:使用可以抑制振動的模壓複合式電感,或調整切換頻率。
電壓下降與效率損失
如果輸出電壓在負載增加時明顯下降,電感的 DCR 可能已經產生類似串聯電阻的效果。
解決方式:選擇具有較粗內部繞線、DCR 更低的元件。
飽和問題
如果電路在 1A 時正常運作,但在 2.5A 時突然發生嚴重故障,電感磁芯很可能已經進入飽和。
解決方式:選擇 Isat 至少比計算出的最大峰值電流高 30% 的電感。
測試元件是否故障
如果懷疑硬體故障,使用萬用電表測試 SMD 電感是一項重要診斷方法。將萬用電表設定為導通或電阻模式;正常電感應量測到很低的電阻值,接近其 DCR,而已斷路的電感則會顯示開路或無限大電阻。
SMD 電感 vs 通孔電感:主要差異
從麵包板原型轉向正式製造 PCB 時,了解表面黏著與通孔元件之間的差異非常重要。雖然通孔技術(THT)電感仍然存在,但現代電子產品主要採用 SMD 電感。
特性 |
SMD 電感 |
通孔電感 |
|---|---|---|
尺寸與密度 |
非常緊湊,可實現高密度佈局。 |
體積較大,需要更多 PCB 空間。 |
組裝 |
適合自動化 Pick-and-Place 貼裝。 |
通常需要人工插件或波峰焊。 |
寄生效應 |
寄生電容/電感較低。 |
長引腳會產生較大的寄生效應。 |
功率承受能力 |
良好,但受到 PCB 散熱路徑限制。 |
優秀,較大的元件體積有利於散熱。 |
最適合應用 |
現代電子產品、智慧型手機與電腦。 |
高功率工業設備、大功率電源。 |

圖:緊湊型表面黏著(SMD)電感與具有長引腳的大型通孔(THT)電感比較。
SMD 電感常見問題
問:電感值太高或太低會發生什麼事?
如果電感值太高,電路對暫態負載變化的響應會變慢,在突然需要較大電流時可能產生電壓下降。如果電感值太低,紋波電流會增加,對電容造成更大壓力並產生更多電氣雜訊。
問:可以使用額定電流更高的電感嗎?
可以。使用 Isat 或 Irms 高於實際需求的電感通常是安全的,而且往往可以讓元件運作得更低溫。主要缺點是元件成本與 PCB 佔用空間可能增加。
問:如何正確閱讀 SMD 電感資料表?
應確認電感值、Isat、Irms、DCR 與 SRF,並根據實際電路需求進行匹配,而不是只查看標示的電感值。
問:如果選擇額定電流過低的電感會怎樣?
電感可能進入飽和、過熱甚至失效,造成電路不穩定或系統關閉。建議始終保留約 20–30% 的電流裕量。
問:切換頻率會如何影響電感選擇?
較高的切換頻率通常需要較低的電感值;較低的切換頻率則需要較高的電感值。實際設計需要在紋波、尺寸與效率之間取得平衡。
問:可以用不同電感值的 SMD 電感進行替換嗎?
在電源電路中,小幅度的電感值變化有時仍可正常運作;但在 RF 電路中,即使是很小的變化也可能明顯影響性能。
問:尺寸較大的 SMD 電感一定比較好嗎?
不一定。較大的電感通常具有較高電流承受能力以及較低 DCR,但也會占用更多空間並增加成本。應選擇能安全滿足電路需求的最小適當尺寸。
結論
選擇正確的 SMD 電感並不需要依靠猜測。只要記住電感選型高度取決於實際應用,就能快速縮小選擇範圍。對功率電路而言,應優先關注電流能力(Isat/Irms)以及 DCR,以確保熱穩定性與效率;對訊號與 RF 電路而言,則應優先確認準確的電感值與 SRF,以維持良好的訊號完整性。
從原型開發到正式量產,穩定的 PCB 製造與組裝品質能確保所選電感可靠發揮預期性能。完成電路計算並選定合適元件後,即可透過 JLCPCB 將經過驗證的設計轉化為實體產品。立即取得 JLCPCB 報價,製作高品質且具成本效益的 PCB 與 PCBA,讓您的功率與 RF 電路按照設計預期穩定運作。
持續學習
TSSOP 封裝指南:尺寸、引腳間距、封裝設計與 SMT 焊接
重點摘要 以引腳跨距為準,而非本體寬度: 建立封裝時應根據引腳跨距(引腳尖端至尖端為 6.4 mm 或 8.1 mm),而不是 4.4 mm 或 6.1 mm 的本體寬度。 MSOP 與 TSSOP: 重用封裝前,請先檢查機械圖中的寬度:MSOP-8 與 TSSOP-8 的間距及本體長度相同,而部分製造商會將寬度為 3.0 mm 的封裝標示為 TSSOP8。 阻焊橋: 標準 TSSOP 封裝的焊盤間距為 0.20 mm:對 1 oz 銅厚而言足以保留阻焊橋;對 2 oz 銅厚而言則沒有餘量,而 JLCPCB 軟性 PCB 不會保留這類阻焊橋。 散熱焊盤: 對於 HTSSOP,應將裸露焊盤內的導通孔填孔並覆銅,同時將鋼網開口分割成多個窗口。 常見缺陷: TSSOP 最常見的缺陷是焊錫橋接及引腳翹起,因此必須控制錫膏用量,並在貼裝前將元件保留於原包裝內。 圖: 焊接於 PCB 上的 28 接腳 TSSOP(TI MSP430F2132)。照片來源: Raimond Spekking, CC BY-SA 4.0,經 Wikimedia Commons 提供(已裁切) TSSOP 是 Thin Shrin......
SMD 電感器代碼:如何讀取電感器標記與數值
重點摘要 三位數代碼以 µH 為單位讀取:100 代表 10 µH,101 代表 100 µH。第三位數表示要加上的零的數量,並非數值本身的一部分。 R 和 N 代表小數點:R 用於微亨(4R7 = 4.7 µH),N 用於納亨(2N2 = 2.2 nH)。 末尾字母代表公差:K 代表 ±10%,M 代表 ±20%。對於約 10 nH 以下的 RF 電感器,C 和 D 分別代表 ±0.2 nH 及 ±0.5 nH。 大多數小型晶片電感器都沒有標記:應先透過 BOM 或料帶標籤識別,再使用 LCR 電表於正確的測試頻率下量測。 元件標記只代表標稱電感值:本文中的五款 10 µH 電感器,額定電流範圍由 15 mA 至 5.5 A,因此選型時必須核對 Isat、額定電流及 DCR,不能只看代碼。 圖:JLCPCB 零件庫中的三款功率電感器。100 代表 10 µH、4R7 代表 4.7 µH,而 101 代表 100 µH。Sumida 元件 4R7 下方的 128 並非電感值的一部分。 標記為 100 的 SMD 電感器代表 10 µH,而不是 100 µH。這種代碼的讀法與三位數電阻代碼相似,只是......
電容值指南:圖表、代碼、選型與實務用途
無論您是在微控制器旁加入 100nF 旁路電容、為電源供應器選擇平滑濾波電容,或是為 RC 濾波器挑選電容,選錯數值都可能導致雜訊、不穩定或電路性能不佳。電容選型是硬體工程中最常見的決策點之一,但要在理論與實體限制之間取得正確平衡,通常並不簡單。 在本指南中,您將了解電容值如何運作、如何讀取電容標示、如何計算常見電路所需電容量,以及如何透過實用工程範例選擇正確的電容值。 電容值對照表 三位數標示碼 皮法拉(pF)數值 奈法拉(nF)數值 微法拉(µF)數值 101 100 pF 0.1 nF 0.0001 µF 102 1,000 pF 1 nF 0.001 µF 103 10,000 pF 10 nF 0.01 µF 104 100,000 pF 100 nF 0.1 µF 105 1,000,000 pF 1,000 nF 1.0 µF 473 47,000 pF 47 nF 0.047 µF 我該使用什麼電容值?(快速答案) 請參考下方電容值參考表: 電路應用 典型數值範圍 主要電容介電質類型 主要功能 數位 MCU 去耦 100nF 多層陶瓷電容(MLCC X7R) 高頻雜訊濾波 LDO ......
陶瓷電容代碼指南:電容量、容差與額定電壓
重點摘要 三位數代碼規則:前兩位數字代表有效數字,第三位則表示 10 的次方乘數。計算結果以皮法拉(pF)表示電容量。 常見數值:代碼 104 代表 100,000 pF(100 nF 或 0.1 µF),而 103 則代表 10,000 pF(10 nF 或 0.01 µF)。 容差字母:字母表示電容量容差。常見例子包括 J(±5%)、K(±10%)及 M(±20%)。對於小電容量,B、C 及 D 則以 pF 表示絕對容差。 額定電壓與介電質:三位數代碼不會標示額定電壓或介電質類型。 無標記電容:大多數小型 SMD 陶瓷電容都沒有印刷標記。可透過物料清單(BOM)、元件料盤標籤,或將電容從電路中拆下後使用 LCR 電表量測,以確認其數值。 陶瓷電容代碼可協助識別電容的電容量。 例如,三位數代碼 104 代表 100,000 pF,相當於 100 nF 或 0.1 µF。代碼後方的字母(例如 104K 中的 K)則表示電容量容差(±10%)。 額定電壓及介電質類型必須透過其他標記、製造商料號或資料表確認。 本指南將介紹: 如何透過三個步驟讀取陶瓷電容三位數代碼 常見 pF、nF 及 µF 數值的代......
SMD 電阻封裝尺寸:完整尺寸圖表、焊盤圖與選型指南
表面貼裝元件(SMD)電阻是現代電子產品的基礎,選擇正確的封裝尺寸是影響 PCB 電氣性能、熱可靠性與製造成本的關鍵工程決策。 本文提供實用且具權威性的指引,內容涵蓋: ● 完整的 SMD 電阻尺寸對照表(01005 至 2512),含精確尺寸與額定功率。 ● 建議的 PCB 焊盤與迴焊可靠度設計規範。 ● 功率耗散、組裝難易度、成本與機械穩定性之間的關鍵取捨。 ● 消費性、IoT 與電源電路的實際應用案例。 SMD 電阻封裝尺寸 SMD 電阻尺寸速查表(英制與公制對照) 封裝代碼(英制) 封裝代碼(公制) 長度 (L) ± 公差 寬度 (W) ± 公差 高度 (H) 典型值 額定功率 (W) 應用 01005 0402 0.016″/0.40 mm 0.008″/0.20 mm 0.005″/0.13 mm 31/1000 W (0.031 W) 超小型 RF 模組、行動與穿戴裝置 0201 0603 0.024″/0.60 mm 0.012″/0.30 mm 0.010″/0.25 mm 1/20 W (0.05 W) 智慧型手機、IoT 感測器、精簡邏輯電路 0402 1005 0.04″/......
陶瓷電容類型解析:C0G、X7R、X5R、Y5V 與選型方法
兩顆陶瓷電容可以具有相同的電容量、相同的額定電壓與相同的封裝尺寸,但在通電的電路板上表現卻可能完全不同。原因不在標籤上的數字,而在於介電質。陶瓷電容類型是由介電質定義,並以 C0G、X7R、X5R、Y5V 等代碼表示。 本指南將解讀這些代碼、比較不同介電質類別、說明常讓設計者措手不及的直流偏壓與老化效應,並提供一套實用方法,幫助你為每項用途選擇正確元件。 什麼是陶瓷電容? 陶瓷電容使用陶瓷材料作為介電質,並夾在金屬電極之間。它們沒有極性,因此在電路板上不需要擔心電容極性問題,同時具備非常低的等效串聯電阻(ESR)與等效串聯電感(ESL),這正是它們主導高頻去耦應用的原因。 多層陶瓷電容,也就是 MLCC,是現代電子產品中產量最高、使用最廣泛的電容,年產量以兆顆計算。它們在單一晶片內並聯堆疊數十層到數百層薄介電質,因此即使尺寸只有米粒般大小,也能達到微法等級的電容量。 「陶瓷電容類型」可能代表兩件事:結構形式,例如 SMD MLCC 與通孔引腳式元件;或介電質類別與代碼,例如 C0G 與 X7R。兩者都很重要,本指南將從結構開始逐一說明。 圖:多層陶瓷電容,顯示堆疊的陶瓷介電質層,以及交錯排列並連接......