開關符號指南:含義、類型與電路圖示例及實際應用
1 分鐘
- 開關類型與其符號
- 什麼是開關符號?
- 開關符號的關鍵概念:開路與閉路狀態
- 實際電路範例中的開關符號
- 如何在原理圖中辨識開關符號
- 閱讀開關符號時的常見錯誤
- 從原理圖到 PCB:在 PCB 設計中使用開關符號
- 開關符號常見問題
- 結論
你可以把開關想像成電子電路中的吊橋。當橋放下時,交通,也就是電流,就能順暢通過;當橋升起時,路徑被切斷,一切就會停止。
只要理解紙面上的電氣開關符號,你就能快速判斷裝置如何開啟、如何導引訊號,或如何觸發動作。學會這些基礎符號,能讓電路故障排除變得更快速、更直覺。
在本指南中,你將學到:

圖:從原理圖中的開關符號,轉換為安裝在 PCB 上的實體開關元件。
開關類型與其符號
電路圖中最常見的開關符號類型包括:

- SPST 開關符號(Single Pole Single Throw,單刀單擲):最簡單的 ON/OFF 控制。
- SPDT 開關符號(Single Pole Double Throw,單刀雙擲):可在兩條不同電路路徑之間選擇。
- DPDT 開關符號(Double Pole Double Throw,雙刀雙擲):可同時控制兩個獨立電路。
- 按鈕開關符號(NO/NC):用於使用者輸入的瞬時動作。
- 撥動開關符號:可保持狀態的機械槓桿式切換。
- 旋轉開關符號:用於多段模式或通道選擇。
- 繼電器開關符號(機電式):透過電氣控制進行高功率切換。
| 開關類型 | 原理圖符號 | 主要功能 |
|---|---|---|
| SPST | 兩個端子搭配一個可斷開的單一槓桿。 | 基本 ON/OFF 控制。 |
| SPDT | 一個公共端子可連接到兩個輸出端之一。 | 在兩條不同電路路徑之間選擇。 |
| DPDT | 兩個 SPDT 符號以虛線連接。 | 同時控制兩個獨立電路。 |
| 按鈕開關 | T 字形按壓件位於端子上方或跨接端子。 | 瞬時使用者輸入(NO 或 NC)。 |
| 撥動開關 | 以槓桿斷開電路,通常與 SPST/SPDT 類似。 | 可保持狀態的機械式切換。 |
| 旋轉開關 | 中央極可指向環狀排列的端子。 | 多段模式或通道選擇。 |
| 繼電器 | 電磁線圈方框連接到開關接點。 | 電氣控制的高功率切換。 |
SPST 開關符號(Single Pole Single Throw,單刀單擲)
這是最容易閱讀的開關符號。它有一個輸入、一個輸出,功能單純,就是直接作為 ON 或 OFF 的開關閘。
SPDT 開關符號(Single Pole Double Throw,單刀雙擲)
這個符號具有一個公共輸入端,可在兩個獨立輸出端之間切換。它非常適合用於訊號導向,或在兩顆不同 LED 之間切換。
DPDT 開關符號(Double Pole Double Throw,雙刀雙擲)
SPDT 與 DPDT 開關符號圖的比較會顯示,DPDT 其實就是兩個獨立的 SPDT 開關,由同一個機械致動器同步帶動,通常以虛線連接表示。
按鈕開關符號(NO/NC)
此符號通常畫成一個平坦的按壓件位於兩個端子上方,代表瞬時動作。只有在使用者實際按住時,它才會改變狀態。
撥動開關符號
撥動開關符號在視覺上通常類似標準 SPST,其與按鈕開關的差異在於可保持動作。一旦撥動,它會停留在該位置。
旋轉開關符號
旋轉開關通常表示為一條可旋轉的單一輸入線,可轉向並接觸多個輸出端子之一,適合用於多段模式選擇。
機電式繼電器符號
比較繼電器開關符號與手動開關時,繼電器會包含一個電感線圈方框。當線圈通電後,會產生磁場,並實際拉動開關接點閉合。
什麼是開關符號?

圖:展示基本開關符號如何代表真實撥動開關內部的實體機械接點。
電路圖中的開關符號代表機械或電氣控制元件。它會精確顯示電路可被刻意斷開或連接的位置。
為什麼電氣原理圖中會使用開關符號
- 簡化控制表示:它用簡單線條與圓點取代複雜的機械圖。
- 顯示電路狀態:它能立即表示電路預設為啟用或未啟用。
開關符號的使用位置
你幾乎到處都會看到這些符號。它們可以控制電力系統中的市電電壓、透過使用者輸入按鈕擷取操作動作,也能在訊號路由中導引資料路徑。
開關符號的關鍵概念:開路與閉路狀態

圖:比較常開(NO)與常閉(NC)開關符號狀態的圖示。
常開(NO)vs 常閉(NC)
Normally Open(NO,常開)與 Normally Closed(NC,常閉)代表開關在沒有外力作用時的預設狀態。
NO 開關在預設狀態下是開路,而 NC 開關在預設狀態下是閉路。
開路 vs 閉路的表示方式
符號端子圓點之間若有實體間隙,代表電路被斷開。若端子之間以實線連接,則代表連續且閉合的連接。
開關位置如何控制電流流動
電流需要連續迴路才能流動。只有當原理圖中的開關符號處於閉合狀態時,電流才會流過元件並驅動負載。
當開關處於開路狀態時,電路會被中斷,電流無法流動。
實際電路範例中的開關符號

圖:電路圖範例,顯示 SPST LED 電路、微控制器按鈕、馬達繼電器,以及 SPDT 路由電路。
用開關控制 LED 電路
- 簡單 ON/OFF:將 SPST 開關串聯在電池與 LED 之間。
- 透過切斷電源,讓燈完全熄滅。
微控制器電路中的按鈕輸入
- 數位輸入:使用常開按鈕,將「HIGH」或「LOW」訊號送到數位腳位。
- 通常會搭配上拉或下拉電阻,以避免訊號浮接。
控制馬達的繼電器開關
- 間接控制:使用微小的 5V 訊號驅動繼電器線圈。
- 內部開關接點接著會安全閉合,以驅動 120V 或 240V 的大功率馬達。
電源切換電路範例
- 市電控制:使用重載型 DPDT 開關,完整隔離火線與中性線。
- 確保電器關閉電源時具備完整安全性。
如何在原理圖中辨識開關符號

圖:逐步閱讀開關符號的視覺指南,標示極數、擲數與機械狀態。
學會如何閱讀原理圖中的開關符號圖,對故障排除非常重要。只要依照以下步驟:
步驟 1:辨識開關類型(SPST、SPDT 等)
查看輸入數量,也就是極數,以及輸出數量,也就是擲數。這能立即告訴你開關可以控制多少條路徑。
步驟 2:檢查預設狀態(NO 或 NC)
判斷斜線槓桿是否畫成接觸端子,也就是閉合,或是懸在端子上方,也就是開路。這代表它在未通電或未按壓時的狀態。
步驟 3:觀察接點動作
尋找虛線。虛線表示多個開關接點以機械方式連動,致動時會一起移動。
步驟 4:分析電路位置
追蹤開關前後的路徑,了解狀態改變時,哪個元件會被通電或斷電。
閱讀開關符號時的常見錯誤
忽略 NO vs NC:以為每個按鈕都是按下後接通電路,但有些按鈕設計為按下後切斷電源。
混淆 SPDT 連接:將公共輸入端接到擲出端,導致整個路由邏輯被破壞。
誤讀開關位置:忘記原理圖符號永遠顯示電路在未通電、靜止狀態下的樣子。
假設實體方向:期待撥動開關上的實體接腳,會完全對應原理圖上由左到右的畫法。
從原理圖到 PCB:在 PCB 設計中使用開關符號

圖:顯示開關從數位原理圖符號,轉換為 PCB 封裝佈局,最後成為焊接在製造完成電路板上的實體 SMD 開關。
將原理圖符號對應到 PCB 封裝
第一個也是最關鍵的步驟,是將邏輯開關符號連結到正確的實體封裝。
- 接腳對應:確保每個原理圖接腳都正確對應到 PCB 上的實體焊墊
- 方向:確認封裝旋轉與對齊,避免鏡像或反向連接
- 焊墊幾何:檢查焊墊尺寸與形狀,以確保焊接可靠
- 資料表驗證:務必對照製造商資料表,確認封裝尺寸與接腳定義
即使只是這裡出現小小不匹配,也可能導致電路板無法正常運作,或變得難以除錯。
選擇正確的開關封裝
開關有許多機械形式,選擇正確封裝對功能與可製造性都至關重要。
- 通孔 vs SMD:通孔式提供更強的機械穩定性,而 SMD 較適合小型化設計
- 開關類型:輕觸按鈕、撥動開關與滑動開關都需要不同的佈局
- 機構間隙:確保有足夠空間可進行致動,並能與外殼整合
封裝選擇錯誤,可能造成組裝問題或不佳的使用者體驗。
正確走線訊號與電源
封裝定義完成後,走線會決定開關在電路中的運作可靠性。
- 走線寬度:依預期電流設定走線尺寸,以避免過熱或壓降
- 訊號 vs 電源路徑:區分低電流訊號切換與高電流電源切換
- 雜訊考量:避免將敏感訊號走在高電流路徑附近,以降低干擾
正確走線能確保穩定運作,尤其是在混合訊號或高速設計中。
量產前驗證設計
在將 PCB 送去製造之前,完整驗證是必要步驟。
- ERC/DRC 檢查:偵測電氣與佈局規則違規
- Netlist 驗證:確認原理圖與 PCB 連接一致
- 常見錯誤:
- 誤解 NO/NC
- 浮接節點
- 錯誤的開關預設狀態
及早發現這些問題,可以節省大量時間與成本。
PCB 製造與組裝
驗證完成後,就可以準備設計進入製造。
- 產生並檢查 Gerber 檔案
- 提供完整的 BOM(Bill of Materials,物料清單)與 CPL(Component Placement List,元件放置清單)
- 確認元件供貨情況與封裝相容性
透過 JLCPCB 確保可靠組裝
若要進一步提升製作品質一致性,專業 PCB 組裝服務能協助降低生產過程中的變異。
- 穩定焊接品質:自動化 SMT 組裝可確保穩定的電氣連接
- 精準元件擺放:降低對位與極性錯誤
- 從原型到量產都更有效率:簡化從設計到成品的轉換流程
這對需要反覆機械致動與長期可靠性的開關式設計尤其有價值。
開關符號常見問題
問:開關符號代表什麼?
它代表用於控制電路連接的元件。
問:常開與常閉開關是什麼?
Normally Open(NO,常開)代表電路預設為斷開。Normally Closed(NC,常閉)代表電路預設為接通並可讓電流流動。
問:SPST 與 SPDT 開關符號有什麼差別?
SPST 控制單一路徑的 ON/OFF。SPDT 則接收一個輸入,並讓你在兩個不同輸出路徑之間選擇。
問:如何在原理圖中辨識開關位置?
查看斜線,也就是槓桿。如果它接觸兩個端子圓點,代表開關目前閉合;如果中間有間隙,則代表開路。
問:開關符號有標準化嗎?
有。不過依原理圖採用美規(ANSI)或國際標準(IEC)設計規範不同,你仍會看到一些細微的視覺差異。
結論
理解開關符號,是電子學中的基礎技能。由於這些符號能以視覺方式表示電流如何被控制,因此對解讀使用者輸入、邏輯路由與電源管理都非常重要。只要能辨識 NO、NC、SPST 與 SPDT 開關之間的差異,你就能輕鬆追蹤任何原理圖的運作狀態。
持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......