如何辨識 SMD LED 的極性:標記、測試與 PCB 技巧
2 分鐘
- 什麼是 SMD LED 極性?
- SMD LED 極性識別速查表
- 如何詳細識別 SMD LED 極性?
- 依 SMD LED 封裝類型看極性差異
- PCB 設計與組裝提示:確保 SMD LED 極性正確
- 為何 PCB 上 SMD LED 極性反接會損壞電路?
- 常見 SMD LED 極性錯誤與解決方法
- 常見問答
- 結論
表面貼裝 LED 元件在電子設計中無所不在,從簡單的電源指示燈到複雜的照明陣列都有它的身影。與標準電阻不同,LED 是極性二極體。正確識別 SMD LED 極性對於原型除錯與大量 PCB 組裝至關重要。
反向 LED 會導致無光輸出、斷路,若反向電壓超過元件最大額定值(大多數指示用 LED 通常為 5 V 或更低),還可能造成二極體崩潰。
本指南說明如何利用實體標記、萬用電表、標準 PCB 封裝指示符號與業界最佳實務,準確識別 SMD LED 極性。

圖:正確安裝的 SMD LED 與印刷電路板上反向無法點亮的 SMD LED 之比較。
什麼是 SMD LED 極性?
LED 是一種半導體 PN 接面,只允許電流向單一方向流動。
陽極 vs 陰極說明
要了解 SMD LED 陽極與陰極 的關係,必須先辨認兩個端子:
● 陽極 (+): 正端子,電流由此進入 LED。
● 陰極 (-): 負端子,電流由此離開 LED。

圖:標準 LED 電路符號,標示陽極(正)與陰極(負)端子。
LED 的電流方向
SMD LED 要發光必須「順向偏壓」:陽極電壓須高於陰極,且超過順向電壓 ($V_f$) 閾值(紅光通常 1.8 V–2.2 V,藍/白光 2.8 V–3.3 V)。若反向,則二極體完全阻斷電流。
SMD LED 極性識別速查表
以下為常見 SMD LED 封裝及其標準極性標記速查表。
| 英制封裝尺寸 | 公制代號 | 最常見陰極 (-) 標記 | 頂部標記 |
|---|---|---|---|
| 0402 | 1005 | 綠色 / 黑色小點或細線 | 有時無標記(依賴底部) |
| 0603 | 1608 | T 形或倒 U 形 | 綠色圓點或色線 |
| 0805 | 2012 | T 形橫槓或線 | 綠色三角形或線 |
| 1206 | 3216 | T 形、綠線或缺口 | 可見綠色條帶/三角形 |
| 3528 / 5050 | 3528 / 5050 | 缺角 | 塑膠外殼缺口 |
專業提示:採購元件時,使用 JLCPCB 零件產品頁面查看資料表,在組裝前確認封裝無誤。
如何詳細識別 SMD LED 極性?
掌握 SMD LED 極性識別是避免組裝失敗的核心技能。雖然元件尺寸與外形各異,但可依靠以下四種主要方法準確完成 SMD LED 極性識別。
方法 1:SMD LED 封裝上的極性標記
最直接的方法是目視檢查元件底部焊盤。由於 SMD LED 極小,建議使用數位顯微鏡或珠寶放大鏡。尋找通常以綠色油墨印刷的高對比符號:
● T 形: 最通用的標記。T 的橫槓代表陽極 (+),垂直桿指向陰極 (-) 焊盤。
● 線條、條帶或 U 形: 綠色實線、彩帶或 U 形幾乎都代表 SMD LED 陰極標記。
● 三角形: 若頂部或底部有三角形,尖端指向陰極,與標準二極體符號一致。
圖:常見 SMD LED 極性標記,詳示 T 形、陰極條帶與三角形符號的陽極 (+) 與陰極 (-) 位置。
方法 2:PCB 絲印與封裝指示符號
焊接前,裸板會提供關鍵方向線索。PCB 上的 SMD LED 極性標記通常為標準二極體符號——三角形指向一條直線,該直線代表陰極障壁。
其他常見絲印標記包括:
● 陰極側獨有的粗邊框線。
● 字母「C」或「K」(代表陰極)與「A」(代表陽極)。
● 第一腳旁的小絲印點(通常對齊陰極,但仍需查閱資料表確認)。
圖:SMD LED 的 PCB 絲印封裝,顯示指向陰極焊盤的標準二極體符號。
方法 3:使用萬用電表測試 SMD LED 極性
若視覺標記模糊、矛盾或完全缺失(如微型 0402),數位萬用電表是最終診斷工具。測試步驟如下:
1. 設定電表: 轉至 二極體測試檔(小二極體符號)。勿用蜂鳴導通檔。
2. 接觸探針: 紅探針輕觸一金屬焊盤,黑探針觸另一焊盤。
3. 讀取螢幕:
○ 若顯示「OL」或「1」,表示二極體反向偏壓,探針反了。
○ 若顯示電壓降(通常 1.8 V–3.0 V,視 LED 顏色而定)且 LED 微亮,即為正確方向。
4. 判定極性: 接觸 紅探針的焊盤為陽極 (+),接觸 黑探針的焊盤為陰極 (-)。
注意:部分電表在二極體檔僅輸出 2.0 V,不足以點亮藍光或白光 LED(通常需 ~3.0 V)。此時即使無光,也可依螢幕電壓降判斷。
圖:以數位萬用電表二極體檔測試 SMD LED 極性,紅探針接陽極,黑探針接陰極。
方法 4:查閱資料表與製造商指南
雖有業界慣例,但並非鐵律。某些特殊元件、低價 LED 或反貼 LED 可能完全相反——有時綠線反而標示陽極。
元件官方資料表是唯一真理。永遠在 PDF 的「封裝尺寸」、「機械數據」或「腳位配置」章節確認實體極性對照圖,再進行大量組裝。
依 SMD LED 封裝類型看極性差異
極性標記因實體尺寸與功率需求差異極大。
0402 / 0603 / 0805 / 1206 LED
因尺寸極小,如 0402 這類封裝常省略複雜頂標,僅在底部陰極焊盤留綠點或細線。需用放大鏡檢視。可參考表面貼裝元件處理指南了解更多。
高功率 SMD LED
高功率 LED(如 Cree、Osram)有三個焊盤:陽極、陰極與中央散熱焊盤。極性常由不對稱散熱焊盤、陰極側框架的實體缺口,或雷射蝕刻的「+」「−」符號表示。
RGB 與多晶 LED
RGB LED(5050 或 3528 格式)於單一封裝內含三顆晶片,有四或六支腳。分 共陽 與 共陰 兩種。關鍵標記為塑膠外殼的倒角(缺角),通常表示第 1 腳。
圖:5050 RGB SMD LED 封裝,倒角缺角指示起始腳位。
PCB 設計與組裝提示:確保 SMD LED 極性正確
設計 PCB 與組裝流程時,讓錯誤數學上不可能發生。
如何在 PCB 封裝標示 SMD LED 極性
● 於絲印層放置標準二極體符號,位置在元件禁置區外,焊接後仍清晰可見。
● 於陰極焊盤旁標註醒目的「K」或「−」。
● 確保原理圖符號的 Pin 1 與封裝主要極性腳完全一致。
打件機組裝時的 SMD LED 方向
專業製造中,SMD LED 方向取決於載帶包裝。陰極通常朝向載帶的鏈輪孔側。

圖:載帶內的 SMD LED,陰極方向對齊鏈輪孔。
手焊避免 SMD LED 極性錯誤的技巧
1. 在工作台將 LED 陰極朝同一方向擺放。
2. 塗抹高品質助焊劑。
3. 先點焊一腳,用放大鏡確認極性後再焊第二腳。(參考:如何實現完美 PCB 焊接)
大量生產中預防 SMD LED 極性問題
確保 Centroid(打件)檔中的旋轉角度與 BOM 料號的載帶方向完全一致。可在 JLCDFM 頁面使用 3D DFM 檢視器,在生產前發現反轉模型。
為何 PCB 上 SMD LED 極性反接會損壞電路?
LED 反接不僅不亮,還可能具破壞性。
若電路電壓超過 LED 反向崩潰電壓,接面會崩潰。反向電流瞬間燒毀二極體,形成短路。短路的 LED 拉走過大電流,進而燒毀驅動微控制器的 GPIO 腳。
此外,重工成本與風險高昂。拆焊 0603 元件可能導致銅焊盤從 FR4 基材剝離。設計強健的封裝可提高重工存活率;詳見焊盤設計指南。
常見 SMD LED 極性錯誤與解決方法
誤判 SMD LED 極性標記
● 問題: 假設綠線永遠代表陰極。某些少見製造商反而用它標示陽極。
● 解決: 新批次先取一顆用電表測試,再大量組裝。
SMD LED 安裝方向錯誤
● 問題: 回流焊後才發現 LED 反向。
● 解決: 塗助焊劑,用約 300 °C 熱風拆焊台低風量輕輕夾起元件,待板冷卻後再置新 LED。
混批 SMD LED 導致極性錯誤
● 問題: 來路不明供應商的散料造成載帶極性交替。
● 解決: 向可靠經銷商採購連續捲帶元件。
PCB 封裝與 SMD LED 極性符號不符
● 問題: CAD 封裝將原理圖腳位與 PCB 焊盤反向對應。
● 解決: 嚴格管理元件庫,始終將 Pin 1 對齊陰極。
常見問答
Q:為何 SMD LED 極性正確很重要?
掌握表面貼裝 LED 極性可確保電路安全。反向安裝時 LED 阻斷電流,若反向電壓超過閾值(通常約 5 V),會發生雪崩崩潰。
這會使 LED 短路,進而摧毀 LED 晶片、驅動微控制器腳位或限流電阻。此外,重工微型 SMD 耗時且易損壞 PCB 焊盤。
Q:SMD LED 哪一腳是正極?
SMD LED 沒有腳,而是焊盤。正極焊盤(陽極)通常是沒有被綠線、圓點或 T 形尖端標記的那一側。
Q:SMD LED 上的綠線是正還是負?
標準 SMD LED 底部或側面的綠線、色帶或圓點代表 負極(陰極)。
Q:沒有萬用電表如何找出 SMD LED 晶片極性?
用鑷子翻過 LED,尋找底部印刷的「T」形。T 的橫槓為陽極 (+),垂直桿指向陰極 (-)。也可用 3 V 鈕扣電池測試方向。
Q:SMD LED 頂部三角形標記指向陽極還是陰極?
三角形尖端指向陰極(負)端,與標準二極體符號一致。
Q:反貼式 SMD LED 的極性標記會不同嗎?
會。反貼式 LED 的極性標記有時與標準頂發光 LED 相反,務必查閱資料表。
結論
掌握 SMD LED 極性是電子設計者的必備技能。透過辨認視覺標記(T 形、綠色陰極線)、使用二極體檔萬用電表,以及設計明確的 PCB 絲印,可徹底消除反向極性錯誤。
有疑問時,一律查閱元件資料表。若要可靠擴產並消除手動放置錯誤,可考慮 JLCPCB 的 PCBA 服務。直接採用龐大的 JLCPCB 零件 庫,可確保您的精確 LED 型號、方向與封裝在最先進的自動化產線上完美處理,從原型到量產皆然。

持續學習
二極體符號指南:意義、類型與電路圖範例
二極體符號是工程師用來表示二極體如何在電路中控制電流流向的視覺語言。 你可以把二極體想成電子電路中的單行道。它就像一個閥門,只允許電流朝一個方向自由流動。電路圖符號基本上就是一張視覺地圖,清楚呈現這種單向通行的概念! 你將在本指南中學到: 辨識陽極與陰極(極性) 了解順向偏壓與逆向偏壓 認識常見二極體符號類型 查看實際電路範例 一步步讀懂二極體符號 從電路圖轉換到 PCB 二極體符號圖片(快速參考) 圖:標準二極體(接面二極體)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、定電流二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC 的電路圖符號。 二極體符號類型 電路圖中最常見的二極體符號包括標準二極體(PN 接面)、稽納二極體、LED、蕭特基二極體、光二極體、穿隧二極體、變容二極體、SCR、DIAC 與 TRIAC。 不同應用需要不同類型的二極體。 雖然它們都共享基本的三角形加直線結構,但陰極線上的細微變化會用來表示特定功能。 以下是快速參考表: 二極體類型 符號說明 主要功能 標準二極體 (PN 接面/整流二極體) 三角形指向一條垂直直線。 AC 轉 DC、基本訊號導引、極性保護。......
如何選擇 ESP32 開發板:新手友善指南
從讓一顆 LED 閃爍,到打造能連上雲端的智慧家庭裝置,對任何電子新手來說都是令人振奮的里程碑。而這段旅程的核心,往往離不開一位無可爭議的冠軍:ESP32。然而,當你第一次搜尋 ESP32 開發板時,立刻會被琳瑯滿目的型號、外觀與規格搞得眼花撩亂。 該怎麼知道哪一塊板子最適合你的第一個 IoT(物聯網)專案? 在這份新手指南中,我們將拆解這些板子的獨特之處、比較最受歡迎的變體,並幫你挑出最合適的一款。一旦掌握基礎,想把原型變成精緻的產品時,使用 原型 PCB 組裝 服務就能無縫接軌,把麵包板上的創意化為現實。 圖:ESP32 開發板插在麵包板上,準備進行新手 IoT 專案。 什麼是 ESP32 開發板? 定義與 ESP32 的獨特之處 ESP32 由樂鑫科技(Espressif Systems)推出,是低成本、低功耗的系統單晶片(SoC)系列,內建 Wi-Fi 與雙模藍牙。然而,裸 ESP32 晶片非常小,對新手而言直接使用相當困難,因為缺少穩壓器、USB 介面等必要周邊。 ESP32 開發板把這顆強大的微控制器焊在印刷電路板上,並加上 USB 轉 UART 橋接器、電源管理與排針,做到「隨插即用......
斷路器符號解析:IEC、ANSI、MCB 與極數配置符號
電氣原理圖是電力系統、控制電路與印刷電路板的通用語言。在這些圖面中,斷路器符號是最關鍵的元素之一。正確理解它,對安全、故障排查與製造都至關重要。 即使只是把斷路器與手動開關或隔離開關混淆,也可能在工廠現場或維修作業中造成災難性的誤判。 本指南提供一份完整且技術準確的參考,協助您閱讀與繪製斷路器符號,重點涵蓋實際工業型錄、單線圖與標準 CAD 圖面配置。 電氣圖面中斷路器符號的意義 在診斷或安裝原理圖中,斷路器符號表示電力網路中的某個位置,在該處電流可以被手動切換,或在異常情況下自動切斷。它告訴工程師,依據基本接點上附加的限定符號,該電路分支可能受到熱過載、短路或接地漏電保護。 斷路器符號參考表 以下快速參考表,整理了住宅配線圖、工業控制盤與 PCB 設計中常見的標準符號。 IEC 斷路器符號 標準 IEC 帶叉開關:帶有叉號或星號限定符的斜向開關接點。這是標準歐洲原理圖符號。 具隔離功能的斷路器:帶有叉號/星號限定符的斜向接點,並在端子處加入垂直短線。 ANSI 斷路器符號 ANSI 方框符號:位於導線上的方形方框。這是北美標準單線圖符號。 ANSI 接點間隙:標準開關接點間隙,並帶有小型弧形圖形......
如何讀懂 MOSFET 符號:NMOS、PMOS、箭頭與本體二極體
如果您曾經打開原理圖,看著 MOSFET 符號困惑哪個端子是源極、為什麼閘極中間有間隙,或為什麼兩個看似相同的符號箭頭方向卻不同——您並不孤單。 MOSFET 原理圖符號會在一個小圖形中包含四項獨立資訊:通道極性、工作模式、端子識別,以及元件類型。只要正確讀懂這四個線索,無論是在功率電子資料表、CMOS 邏輯圖,還是 EDA 元件庫中遇到 MOSFET 符號,都能立刻看懂。 本指南涵蓋內容: 如何識別 NMOS 與 PMOS 符號 IEEE/IEC 符號與簡化 IC 符號中的箭頭方向如何不同 增強型與耗盡型 MOSFET 符號 三端子與四端子 MOSFET 符號 功率 MOSFET 中的本體二極體方向 資料表、CMOS 原理圖與 EDA 工具中使用的 MOSFET 符號慣例 如何讀懂 MOSFET 符號:5 個視覺線索 圖:N 通道增強型 MOSFET 符號的原理圖拆解 特徵 意義 箭頭向內 NMOS(詳細樣式) 箭頭向外 PMOS(詳細樣式) 虛線通道 增強型(常關,Normally OFF) 實線通道 耗盡型(常通,Normally ON) 閘極泡泡 PMOS(IC 樣式) 這五個視覺線索,足......
電位器符號完整指南:符號對照表、IEC/IEEE 標準、類型比較與更多資訊
重點摘要 ⬇ 下載電位器符號速查表(PDF) 先找出滑動端: 與電阻本體接觸的箭頭或短橫線代表滑動端(可移動接點),而本體兩端的兩條一般引線則是固定端子。 注意兩種繪圖風格: IEC 電路原理圖將電阻本體畫成矩形,ANSI 風格則畫成鋸齒形,但兩者代表相同元件,滑動端的標示方式也相同。 留意箭頭的位置: 箭頭接觸電阻本體表示三端子電位器;相對地,斜向穿過本體的箭頭通常表示雙端子可變電阻或變阻器。 了解哪些類型共用相同符號: 旋轉式、滑動式及多圈式電位器通常使用標準符號,而微調式、雙聯式、附開關式及數位電位器則有各自容易辨認的表示方式。 核對資料表: 符號本身不會指出哪個端子是順時針端,電阻變化曲線的字母標記也可能因製造商而異。在設計 PCB 佈局前,務必透過資料表確認這兩項資訊。 同一個專案中,電位器符號可能有多種形式:某張原理圖是帶箭頭的矩形,另一張是帶箭頭的鋸齒形,板載微調電位器則可能使用短 T 形橫線。如果將固定端子與滑動端接錯,輸出可能維持固定值而無法調整。 本指南將介紹: 在同一張圖表中比較常見的電位器符號變體 如何辨識兩個固定端子及滑動端 IEC 與 ANSI 電位器符號有何差異 如何......
如何讀取電阻色碼:附色碼表與實例的完整指南
四環電阻色碼解析 四環電阻色碼是電子元件標示阻值最常見的方法之一。這種標示方式廣泛用於協助工程師與電子愛好者快速判讀阻值,無需使用電阻色碼計算器。 標準四環電阻的各個色環代表以下意義: 第一環(數字 1):代表第一位有效數字。 第二環(數字 2):代表第二位有效數字。 第三環(倍率):表示前兩位數字需要乘上的倍率。 第四環(公差):表示實際阻值相對於標稱阻值的容許偏差。 如何讀取四環電阻色碼 準備工作:拿起電阻,將與其他色環間距最大的一環(或金色/銀色色環)放在右側,然後由左向右讀取。 第一環與第二環(數字):將顏色與色碼表對照,找出前兩位數字。 第三環(倍率):表示需要在前兩位數字後面加上多少個零。 第四環(公差):表示電阻的精確度,例如金色代表 ±5%。 範例:1 kΩ 電阻(四環) 這是最常用的電阻之一,經常出現在上拉電路及基本 LED 應用中。 第一環:棕色(1) 第二環:黑色(0) 倍率:紅色(×100) 公差:金色(±5%) 計算方式: 10 × 100 = 1,000 Ω(1 kΩ) 五環電阻色碼解析 五環電阻色碼通常用於高精度電阻。與四環電阻色碼相比,五環版本透過增加一位有效數字,......