用 JLCPCB 透明 FPC 打造的成長 LED 蝴蝶
1 分鐘
- 專案介紹
- JLCPCB 如何兼顧可能與美感
- 結語
如果蝴蝶能用光飛舞呢?沒有線材、重量與複雜控制,只有動作與光芒。這正是這款發光 FPC 創作所實現的!採用 JLCPCB 的 2 層透明 FPC,這只優雅的 LED 蝴蝶輕巧、低功耗且視覺吸睛,展示了先進電子如何無縫融入創意美學。
讓我們一起深入了解這個點子如何起飛,以及 JLCPCB 的服務如何讓一切成真。
專案介紹
這款藝術電子裝飾將電路工程與視覺設計結合。蝴蝶翅膀採用 2 層透明 FPC,搭載超低功耗 LED 電路,使用自激振盪設計,無需微控制器或程式。
為了營造宛如蝴蝶拍翅的節奏燈效,兩個對稱電路區塊交替觸發左右 LED 群組閃爍。每個區塊包含電阻 R1、電阻 R2、電容 C、電晶體(BC547 或 S8050)以及 LED。
電容 (C) 透過 R1 緩慢充電。當電容電壓超過電晶體導通門檻(約 Vbe + Vf)時,電晶體導通,電容快速放電。此放電電流驅動 LED 發光。放電後電容電壓急降,電晶體截止,LED 熄滅。同時電路另一側開始充電,循環重複,產生交替閃爍效果。
專案 BOM
| 元件 | 規格 | 數量 |
|---|---|---|
| LED | 冰藍 0603 / 橘色 0603 | 20+ |
| 電容 | 10μF SMD | 2 |
| 電阻 R1 | 100kΩ SMD | 2 |
| 電阻 R2 | 1kΩ SMD | 2 |
| 電晶體 | BC547 或 S8050 | 2 |
| 電池 | LIR1220 | 1 |
| 開關 | MSK12C02 | 1 |
| FPC 板 | 2 層透明 FPC | 1 |
JLCPCB 如何兼顧可能與美感
感謝 JLCPCB 的透明 FPC 服務,設計師得以超越美學,將真實電子功能直接嵌入翅膀,實現形式與功能的無縫融合。JLCPCB 提供輕巧透明的 2 層軟性 PCB,極適合吊掛展示或穿戴配件,讓蝴蝶翅膀保持輕盈與通透。
JLCPCB 透明 FPC 的優勢
● 高光學透明度:高達 85% 透光率,讓電路本身成為視覺設計的一部分,完美呈現如蝴蝶 LED 翅膀的燈效。
● 雙面 SMT 支援:JLCPCB 完整支援在 2 層透明 FPC 雙面貼裝 LED,並具備通孔對位。一側可走線,另一側可印製裝飾圖案。
● 高性價比與快速打樣:JLCPCB 價格比市場常見透明 FPC 低 30–50%,讓創意與功能原型都易於實現。
現在,新用戶可 享有透明 FPC 訂單 $10 折扣,是將藝術或穿戴電子構思化為現實的絕佳機會。
結語
從構想到發光,這只發光蝴蝶展現軟性電子如何支撐優雅且節能的設計。借助 JLCPCB 的軟性 PCB 服務,即使是精緻的藝術靈感也能真正起飛。
持續學習
讓 AI Agent 參與 PCB 設計:MAX-M10S GNSS 四層板從 KiCad 到 JLCPCB SMT 的實作紀錄
專案資訊 作者:John 專案:MAX-M10S GNSS 驗證板 工作流程與範例檔:GitHub 公開專案 本次 PCB 製造與 SMT 組裝由 JLCPCB 合作支持;文中的 JLCPCB 連結為作者的合作推廣連結。 圖 1:MAX-M10S GNSS 驗證板 Rev C 成品。頂面 17 顆元件由 JLCPCB SMT 貼裝;兩側的 2.54 mm 排針孔留給使用者自行焊接。 這篇文章記錄一塊小板子的完整過程:用 Claude Code 和 Codex 兩個 AI Agent 協助 KiCad 設計,經過 ERC/DRC 與交叉審查,送到 JLCPCB 做四層板和 SMT 組裝,到貨後實際上電、收衛星、定位。 做完的感想是:Agent 幫得上的地方比我預期多,查原廠資料、寫驗證腳本、輸出製造檔都省了不少時間;但它也算錯過阻抗、寫錯過設計規則,還對證據不足的問題下過結論。後來的做法是每一步都要留下能重跑的證據,付款、送單和功能取捨則一律由我決定。 一、為什麼要做這塊板 我之後的幾個專案都會用到 GNSS 定位。與其直接把 GNSS 塞進一塊功能更多的板子,我想先用一塊獨立的小板確認幾件事: u......
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄|ESP32-S3、RGB、快捷鍵與網頁設定
KeyNest 四鍵小鍵盤製作紀錄 哈嘍各位,這次分享的是 KeyNest,一個四鍵的小鍵盤。四顆鍵可以各自設定快捷鍵,也有 RGB 燈和按鍵音。設定從網頁透過 USB 傳進板子,存好之後就可以關掉網頁繼續使用。 目前最直接的用法,就是把常用操作放到這四顆鍵上。像是把一顆設成複製,按下去就送出 Ctrl+C。也可以把 Ctrl 和 A 分在兩顆鍵,按住 Ctrl 再按 A。換一組快捷鍵,在網頁改好再存進去就可以,不用重燒程式。 圖 1:左為外殼 3D 模型,右為實機操作畫面。 四顆鍵排在前面 外殼前面是一整排按鍵,下方各有一個燈光視窗。喇叭的長條開孔放在上蓋後方,USB 從後側接進來。手放在前排操作時,線就留在後面。 這個專案是我先講想要什麼,再和 Codex 來回修改程式、網頁和功能整合。我負責看哪裡不對,再拿到實機上試。原本講出來的功能,慢慢變成桌上能按的東西,這個過程蠻有趣的。 外殼跟著 PCB 配 把模型拆開來看,依序是鍵帽、上蓋、PCB 和底座。四顆開關直接排在 PCB 上,上蓋留出整排按鍵的空間,前面的四個視窗再對到 RGB。底座則用固定柱支撐板子。 圖 2:機構展開的 3D 模型,非......
自製 USB 2.0 HUB:三個 USB-A、雙 Type-C 與 3D 外殼設計紀錄
自己做一個 USB 2.0 HUB 哈嘍各位,這次分享我做的 USB 2.0 HUB。 圖 1:實機照片。 做這個 HUB,我想把接口和外觀一起整理好。三個 USB-A 放在同一側,兩端再各留一個 Type-C,外殼的開口也跟著這個配置走。希望接起來能靈活、實用,線材和外觀也保持整潔、輕巧。這一版用的是 SL2.1A,外殼則交給 JLC 的 3D 代工製作。 這一版已做過基本連線和檔案傳輸測試。目前還是第一版原型,電源和 Type-C 的設計也有要注意的地方,後面會一起說明。 三個 USB A 放一起 兩端留 Type C 板上看得到五個插座,不過規劃上是一個上游、四個下游。標示 USB C IN 的 Type-C 接主機,另外三個 USB-A 和標示 USB C OUT 的 Type-C 則是下游接口。 當初也想把下游的 Type-C 接到下一個 HUB,讓線可以沿著兩端接下去。這是接口安排時的想法,串接的供電和相容性還沒有完整驗證。 圖 2:PCB 佈局。三個 USB-A 排在同一側,兩端各留一個 Type-C。 HUB 的電路 圖 3:依原理圖整理的資料通道關係。箭頭表示雙向資料傳輸,不是供......
從零打造「智慧喝水管家」:ESP32-C3 硬體設計、3D 列印與全韌體開發實錄
前言: 當我想把一個在麵包板上用杜邦線插得像蜘蛛網一樣的原型,變成一個能實用半年的智慧健康穿戴裝置時,會遇到多少坑?感謝全球領先的 PCB 製造與 PCBA 代工廠 JLCPCB 的贊助邀請,讓我有機會記錄下這個專案從初期的靈感發想、電路原理圖繪製、PCB 佈局優化、JLCPCB 工廠打樣/SMT 貼片,到 3D 機構外殼與 ESP32-C3 低功耗韌體的全流程開發記錄。 歡迎透過以下連結註冊 JLCPCB 繁體中文站並進行下單! https://jlcpcb.com/hk?from=Stonez56 一、 專案發想與健康科學背景 1.1 為什麼需要一個「智慧喝水管家」? 許多人日常工作中常遇到的問題是:工作一忙起來就忘記喝水,或者直到劇烈口渴才一次暴飲暴食般地灌水。在預防醫學與生理學中,大腦脫水 就會引發專注力下滑與認知下降,而人體腎臟每小時處理水分也有其上限。為了實現「少量多次」的科學補水,我需要一個能夠非侵入式感測喝水動作、定時溫和提醒、且具備超長續航力的智慧貼合裝置。 1.2 產品原型與形態演進 • 原型階段 (Breadboard Prototype): 使用 ESP32-C3 Supe......
設計精密 72 顆 LED 可穿戴手錶:使用 JLCPCB SMT 組裝製作 40 mm 圓形 PCB
重點摘要 本案例研究介紹一款採用精密 40 mm 圓形 PCB 製作的 72 顆 LED 可穿戴手錶。你將了解 JLCPCB SMT 組裝如何省去 70 多顆 0603 LED 的手工焊接、ENIG 表面處理如何確保可穿戴應用的可靠性,以及透過鼠咬孔分離耳實現圓形電路板自動組裝的巧妙拼板策略。整個專案涵蓋從 EasyEDA 原理圖繪製、韌體優化,到商用級不鏽鋼外殼整合的完整流程。 簡介與設計動機 製作客製可穿戴硬件,是現代電子領域中最具成就感、同時也最具挑戰性的工作之一。市面上的智能手錶通常依賴複雜 OLED 顯示器和耗電量較高的處理器,而開源專案創作者 Taifur 則希望製作一款極簡、具工業級質感的時計:LED 圓形手錶。 核心構想簡單,但在技術上要求很高:使用由 72 顆獨立 SMD LED 組成的環形顯示器,以 ATmega328P 微控制器和高精度 DS3231 實時時鐘(RTC)驅動。 然而,要將 72 顆 LED 的放射狀電路轉化為可穿戴產品,會遇到多項重大工程挑戰: 機械限制:PCB 直徑不能超過 40 mm,才能放入市售手錶外殼。 組裝複雜度:在 40 mm 電路板上,手工焊接 ......
Athena:打造高效能 6 層火箭航電 PCB
重點摘要 Athena 是一款開源飛行電腦,採用三 MCU 架構、冗餘感測器及多個通訊介面,整合於緊湊的 6 層 PCB 上。 這塊 80 × 140 mm 的電路板整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡及電源管理功能。 6 層 PCB 為這項複雜設計提供充足的佈線容量、有組織的電源分配、清晰的訊號規劃及緊湊的功能整合。 這個專案展示開源硬件如何透過專業 PCB 製造及組裝服務,由設計落地為實體硬件。 先進火箭技術需要飛行電腦在緊湊而可靠的硬件平台上整合運算、感測、通訊、電源管理及控制功能。NotARoomba 的開源飛行電腦專案 Athena 透過三 MCU 架構、冗餘感測、多個通訊介面、專用控制通道及 6 層 PCB,滿足這些要求。 Athena 電路板尺寸為 80 × 140 mm,整合三個 STM32 MCU、三個 IMU、氣壓計、GNSS、LoRa、Bluetooth、CAN、USB、快閃記憶體、SD 卡介面及多項電源管理功能。專案使用 EasyEDA 設計,並由 JLCPCB 負責 PCB 製造及......