迴焊製程中的挑戰與解決方案
1 分鐘
- 回流焊接中的常見挑戰
- 結論:
回流焊接是 SMT PCB 組裝 中常用的技術,具有多項優點,例如精確的元件定位、更好的焊點品質以及更高的生產效率。然而,如同任何製造流程,回流焊接也存在其挑戰。
讓我們探討一些 回流焊接中的常見挑戰,並討論 有效的解決方案 來應對這些問題。透過了解這些挑戰並實施合適的解決方案,您可以實現高品質的 PCB 組裝,並擁有可靠且優質的焊點。
回流焊接中的常見挑戰
回流焊接中的一個常見挑戰是焊橋的產生,即過多的焊料在相鄰元件或焊墊之間形成非預期的連接。這可能導致短路,使組裝好的電路板無法正常運作。為了解決這個問題,適當的鋼板設計與焊膏體積的最佳化有助於控制沉積在 PCB 焊墊上的焊料量,降低焊橋發生的可能性。
另一個挑戰是 元件立碑,這種情況發生在表面貼裝元件的一端在回流過程中翹離焊墊。此問題大多與 PCB 板的熱設計以及回流過程中的熱量分布有關。
此外,另一項挑戰是 熱曲線控制,這涉及在回流過程中達到並維持正確的溫度曲線,以確保焊膏能夠適當熔化和結合。不當的熱曲線可能導致焊料熔化不足,進而造成連接不良或不完整。
此外,回流過程中過高的溫度可能會損壞 PCB 上的敏感元件。 因此,仔細監控與調整回流爐的設定對於達到最佳焊接效果並防止潛在問題至關重要。
讓我們進一步了解這些情況的細節與解決方案:
元件偏移與立碑:
元件偏移是回流焊接中常見的挑戰,可能導致立碑現象。立碑發生在表面貼裝元件的一端在回流過程中翹離焊墊,導致焊點形成不良。 此問題通常由熱不平衡或元件尺寸差異引起。例如,若回流溫度在整個板上分布不均,某些區域可能升溫較快,導致元件偏移。此外,若焊墊與元件本身尺寸不一致,也可能導致偏移問題。
解決方案:
為了解決元件偏移與立碑問題,應仔細考慮熱曲線設定、適當的焊墊設計、焊墊走線與元件擺放技術。最佳化回流曲線包括調整升溫、恆溫與冷卻速率,以確保均勻加熱並減少熱應力。此外,使用具備視覺系統的高精度貼片機可確保元件精準擺放,降低偏移風險。
焊膏沉積不足或過多:
焊膏沉積不一致可能導致各種焊點缺陷,例如 潤濕不足 或 焊橋。 例如,焊膏不足可能導致焊點脆弱或不完整,影響整體組裝的完整性。另一方面,焊膏過多可能導致相鄰焊墊之間橋接,造成短路與電氣故障。實現適當的焊膏沉積對於確保 PCB 組裝中可靠且高品質的焊點至關重要。
解決方案:
適當的焊膏沉積需要 仔細的鋼板設計、精準的焊膏體積控制以及精確的印刷技術。
實現適當的 焊膏 沉積對於高品質 PCB 組裝至關重要。這涉及仔細的鋼板設計、精準的焊膏體積控制以及精確的印刷技術。
為了確保焊膏一致釋放,使用高品質鋼板並搭配適當的開孔尺寸與厚度非常重要。開孔尺寸應與元件及焊墊尺寸相符,以允許適當的焊膏沉積。鋼板厚度也需考量,以準確控制焊膏體積。
維持最佳的鋼板與板間間距至關重要。鋼板與 PCB 之間的間距應仔細控制,以確保焊膏均勻且一致地塗佈。 間距過大或過小都可能導致沉積不均,進而產生焊點缺陷。
使用自動焊膏檢測系統可協助驗證焊膏體積的準確性。這些系統使用先進技術檢查焊膏沉積,並偵測任何不一致或缺陷。透過確保焊膏體積正確,可將潤濕不足或焊橋等缺陷風險降至最低。
除了鋼板設計與焊膏體積控制外,精確的印刷技術也至關重要。印刷過程應仔細控制,以確保焊膏準確且均勻地塗佈。諸如 刮刀壓力、速度與角度 等參數應最佳化,以達到期望結果。微調這些印刷參數有助於實現一致且可靠的焊膏沉積。
溫度變化與熱循環效應:
回流焊接涉及將 PCB 組裝暴露於高溫環境,這可能導致熱應力並對敏感元件造成潛在損壞。例如,精密的微控制器與 IC 可能會經歷熱脹冷縮,進而導致焊點失效。 此外,板上的溫度變化可能導致焊點形成不均,影響整體組裝的可靠性。解決這些挑戰對於確保高品質 PCB 組裝至關重要。
溫度變化影響的一個例子是焊點空洞的形成。當回流過程中存在溫度變化時,氣泡可能被困在焊點中,形成空洞。這些空洞會削弱焊點,使其更容易受到機械與熱應力的影響。
另一個例子是 立碑 的發生。立碑是由於加熱不均導致表面貼裝元件一端在回流過程中翹離焊墊。這可能是由於板上溫度分布不均或元件尺寸差異所致。立碑會導致焊點形成不良,影響組裝的功能性。
解決方案:
實施 有效的熱管理策略 對於減輕溫度變化與熱循環效應至關重要。適當的電路板設計,包括使用熱導孔與散熱片,有助於更均勻地分散熱量。此外,在 PCB 佈局中納入熱緩解圖案,可減少熱應力對敏感元件的影響。選擇具有適當熱特性的元件並最佳化回流曲線,也有助於減少與溫度相關的問題。這些措施對於確保高品質 PCB 組裝至關重要。
枕頭效應與空洞:
枕頭效應(HIP)缺陷發生在焊膏部分潤濕元件焊墊,但未能完全潤濕 PCB 上對應的防焊限定焊墊。此問題常導致焊點完整性不良。空洞 則是指焊點內存在氣體空洞,影響其強度與可靠性。
例如,在 HIP 缺陷的情況下,焊膏可能部分潤濕元件焊墊,導致連接不完整。這可能導致間歇性電氣接觸,甚至焊點完全失效。另一方面,空洞可能是由於回流過程中氣泡被困住所致。這些空洞會削弱焊點,使其更容易受到機械應力與熱循環效應的影響。
解決方案:
解決 HIP 與空洞問題需要多種因素配合,包括精確的鋼板設計、最佳化的回流曲線以及適當的焊膏選擇。微調回流曲線以實現適當潤濕與活化助焊劑特性,並使用低空洞特性的焊膏,有助於減少這些缺陷。 此外,確保鋼板開孔設計正確,包括使用階梯鋼板或面積比最佳化,可改善焊膏釋放並減少 HIP 缺陷的發生。
元件相容性與翹曲:
元件相容性與翹曲可能在回流焊接過程中帶來挑戰。例如,元件與 PCB 之間的熱膨脹係數(CTE)差異可能 導致機械應力,進而造成焊點失效與可靠性問題。另一個例子是由於加熱不均導致的元件翹曲,這可能影響元件定位與焊點形成。當回流溫度在整個板上分布不均,某些區域升溫較快時,就可能發生這種情況,導致元件翹曲。
解決方案:
確保根據與 PCB 材料的 CTE 相容性來選擇適當的元件,對於減少與翹曲相關的挑戰至關重要。應優先選擇與 PCB 材料 CTE 值相近的元件,以降低機械應力的風險。 此外,最佳化回流曲線以實現漸進且可控的加熱與冷卻速率,有助於減少熱梯度,降低元件翹曲的發生。在回流過程中也可使用適當的支撐結構與夾具,防止元件移動或翹曲。
結論:
回流焊接在 PCB 組裝 中提供了許多優點,但也帶來了自身的挑戰。透過了解並解決這些挑戰,您可以克服它們,實現具有高可靠性焊點的高品質 PCB 組裝。
緊密排列元件之間的焊橋以及敏感元件燒焦的可能性,是回流焊接中的兩個困難。透過適當的鋼板設計與檢測程序,可以幫助減輕這些問題,使回流焊接成功。 為了確保一致且可靠的焊接結果,回流設備還必須進行例行維護與校準。
請持續關注 JLCPCB 部落格的更多更新。
持續學習
晶片級封裝(CSP)詳解:類型、優點及更多內容
打開任何一部旗艦智能手機的主機板,IC 看起來幾乎就像裸矽晶粒一樣——沒有粗大的引腳,也沒有過大的封裝。這正是晶片級封裝的實際應用。 根據定義,晶片級封裝(CSP)是一種 IC 封裝,其整體封裝面積不超過晶粒尺寸的 1.2 倍,並符合嚴格的 JEDEC 及 IPC 標準。這種設計理念直接帶來更小的電路板、更短的訊號路徑及更佳的電氣性能,因此 CSP 現已廣泛應用於由無線耳機到汽車雷達模組等各類產品。 根據近期的業界市場研究,全球 WLCSP 市場於 2024 年的估值為 48.9 億美元,預計到 2032 年將達到 374.9 億美元,複合年增長率(CAGR)為 21.4%。這清楚顯示晶片級封裝已不再是小眾技術。 本指南涵蓋使用 CSP 時真正需要了解的類型、製程流程、設計規則及組裝注意事項。 甚麼是晶片級封裝(CSP)? 根據 JEDEC 標準,晶片級封裝是一種晶片級 IC 封裝,其封裝尺寸不超過晶粒尺寸的 1.2 倍。這一定義經過刻意收緊,意味着封裝佔用的大部分面積都是有效矽晶粒,幾乎沒有空間浪費在基板外伸、模塑邊界或未使用的引線框架區域。 晶片級封裝的主要特點 面陣列 I/O:焊球或凸點覆蓋......
BGA 組裝實務:BGA 封裝類型、空洞控制、植球重工與 QFN/QFP 比較
一顆晶片要上板,先得選封裝。封裝選型決定 PCB 要開幾層、焊盤怎麼畫、鋼網怎麼開,也決定貼片之後能不能用肉眼檢查。本文從常見 IC 封裝類型談起,接著處理 BGA 組裝最常見的空洞與重工問題,最後比較 QFN 與 QFP 的取捨。 BGA 組裝提醒 在設計階段先確認球距、焊盤形式、via-in-pad、迴焊曲線與 X-Ray 判定標準,再把封裝、PCB 與 SMT 製程一起簽核。 一、常見 IC 封裝類型一覽 表面貼裝封裝按引腳形式,大致可分為三類: 有引腳(Leaded):SOP、TSSOP、QFP。引腳從側面伸出,焊點外露,檢查和維修都方便。 無引腳(Leadless):QFN、DFN、LGA。焊盤收在封裝底部或側邊,體積小、寄生電感低。 陣列球(Array):BGA、CSP、WLCSP。焊球鋪滿封裝底部,I/O 數量最多,代價是焊點全部藏起來。 圖 1. QFP、QFN 與 BGA 封裝側視比較 選型時需要在腳數、板面積、散熱、檢測與維修成本之間取捨。腳數一百以內、尺寸不敏感的產品,QFP 仍是常見選項;腳數超過兩百或需要高速訊號時,BGA 往往更能提供足夠的 I/O 密度。 二、BGA ......
如何維修 PCB:走線、焊盤、焊點與腐蝕問題
圖:使用烙鐵與鑷子返工修補 SMD 焊點 走線斷裂、焊盤翹起,或焊點經過兩年熱循環後開裂,並不代表整塊電路板就得報廢。多數電路板表面的損傷,都可以用烙鐵、萬用電表,以及約一小時的工作台操作完成修復。 本指南涵蓋故障定位、五種最常見的維修方法,以及電路板重新投入使用前的測試。每項維修都按實際操作順序拆解步驟,並指出最容易讓維修前功盡棄的錯誤。每塊電路板的維修情況都不完全相同:板厚、銅厚與層數、附近元件及手邊設備,都會影響具體做法。因此,請將本文溫度與步驟視為起點,再依個別電路板調整。 適用範圍。 適用於任何層數電路板上,肉眼可見且能夠接觸的外層損傷。內層走線斷裂及 BGA 焊盤剝離也有維修方式(IPC-7721 均有相關程序),但無法只靠手工具完成,所需設備的成本往往比電路板本身還高。本文不涉及這兩類維修;BGA 相關作業請參閱我們的 BGA 返工指南。 應該維修電路板,還是直接更換? 電路板能否維修,主要取決於損傷類型: 損傷類型 通常可以維修嗎? 實際判斷依據 外層走線斷裂 可以 跳線的可靠性與應力釋放措施 冷焊或焊點開裂 可以 是否先移除舊焊錫 SMD 焊盤翹起 通常可以 跳線與固定位置的機械......
01005 組裝指南:PCB 設計、鋼網、供料器靜電與回流焊
重點摘要 01005(英制)元件尺寸為 0.4 × 0.2 mm,在公制中稱為 0402。 可靠組裝依賴平整的表面處理,例如 ENIG、對稱的 NSMD 焊盤、約 3 mil 厚的鋼網、細粉末焊膏、供料器位置的靜電控制,以及貼片前的 3D SPI 檢查。 由於 01005 元件返工速度慢且風險高,最重要的指標是首次通過良率。 圖:指尖上的六種 SMD 電容,由左至右為 01005、0201、0402、0603、0805 和 1206。照片:Filip Wahlberg,CC BY-SA 4.0,來自 Wikimedia Commons 上圖中最小的電容是 01005,長 0.4 mm、寬 0.2 mm。更小的 008004 尺寸也存在,但除了手機和模組製造商外並不常見,因此對大多數設計師而言,01005 是被動元件的實際下限。這也是許多在 0402 和 0201 上有效的組裝規則開始失效的尺寸。 原因在於尺寸縮放。將 0603 電容的每個尺寸縮小四倍,就會得到 01005,而元件重量會縮小 64 倍。熔融焊錫對每個端子的拉力取決於潤濕邊緣長度,只會減少約四倍;靜電吸力取決於表面積,則會減少約 16......
BGA 重新植球詳解:完整流程、工具、風險與最佳實務
在現代電子設計中,球柵陣列(BGA)已成為高效能晶片的標準,可在極小面積內實現數千個 I/O 連接。然而,這種密度也形成了「黑盒子」情境:連接點被隱藏,冷焊或熱疲勞裂紋等缺陷肉眼無法看見。不像 QFP 可用烙鐵修復,失效的 BGA 可能讓整塊板子報廢。 BGA 重新植球(reballing)是解決此問題的關鍵方案。這是一種精密工序:移除元件、清除舊焊料,並重新佈置全新焊球,以恢復完整的電氣與機械完整性。 本指南深入探討 BGA 重新植球的技術細節——從金屬間化合物鍵合的物理原理,到成功所需的特定溫度曲線。我們也將說明 JLCPCB 的工業級組裝標準如何在首次製造時降低這些風險。 BGA 重新植球一覽(快速概覽) 項目 摘要 是什麼 移除 BGA 晶片上的舊焊球並換上新焊球的維修流程 何時使用 當 BGA 焊點因熱循環、跌落損壞或製造缺陷而失效時 成功率 通常 60%–90%,取決於晶片狀況、工具與技術人員技巧 難度 高——需要專業設備與經驗 典型費用範圍 每顆晶片 USD $20–$150+,視尺寸與複雜度而定 工程師提示:若 BGA 失效是因 PCB 焊墊損壞或晶片內部缺陷,重新植球無法解決問題......
高可靠互連免焊接化:Press-Fit壓接連接器PCB設計與量產管控
AI伺服器電源背板、5G基站射頻單元、電動汽車域控制器、軌交信號設備,共同點是振動劇烈、電流巨大、壽命要求十五年起步,傳統焊接式背板連接器在這些場景逐漸失寵。硬體工程師接觸press fit connector PCB方案時,疑問集中在壓接孔到底按什麼公差設計、壓接質量靠什麼保證,這兩點恰恰是量產翻車的重災區。 Press-Fit連接器用彈性順應針(Compliant Pin)替代焊點,壓入鍍通孔後針體彈性變形與孔壁形成氣密接觸,無須回流焊、無助焊劑殘留,可單針返修。IEC 60352-5把這種連接定義為無焊壓入式連接,車規與工控領域已大規模替代焊接背板,press fit backplane connector成為電源與訊號互連的PCB connector types中的主流選項。 一、壓接結構與工藝原理 順應針主流是魚眼針(Eye-of-the-Needle):針體中部鏤空成菱形孔,壓入時針樑彈性收攏,進入孔內後回彈撐緊孔壁,接觸壓力維持在孔壁屈服強度附近。另有C型彈片針與四爪針,載流能力與插拔壽命各異,選型先看連接器廠規格書,針型決定press fit hole tolerance窗口。 壓......