JLCPCB 플렉시블 PCB가 더 스마트한 GPS 트래킹 장치를 가능하게 하는 방법
1 분
스마트 트래킹 기술은 효과적으로 기능하기 위해 신뢰할 수 있고 고성능의 하드웨어를 요구합니다. IoT 기업인 QIYUE TECH는 JLCPCB의 플렉시블 PCB(Flex PCB)를 활용하여 TR-DOG® 시리즈 및 변조 방지 GPS 스마트워치와 같은 자사의 스마트 트래킹 장치 성능과 컴팩트한 설계를 향상시켰습니다. 이러한 플렉시블 PCB는 변화무쌍한 실제 환경에서도 일관된 성능을 내기 위해 필요한 내구성과 적응성을 제공합니다.
제품 소개
TR-DOG® 시리즈를 소개합니다
TR-DOG® 시스템은 핸드헬드 디스플레이, 스마트 목걸이, 모바일 앱을 결합하여 포괄적인 개 트래킹 솔루션을 제공합니다.
● 최대 20마리의 개를 동시에 추적 가능합니다.
● 듀얼 모드 통신(RF 및 4G)을 사용하여 최대 15km의 트래킹 범위와 4G를 통한 무제한 접근성을 제공합니다.
● 2.5초마다 빠르게 업데이트되는 정밀한 실시간 위치 추적을 제공합니다.
● 기능: 목걸이 공유, 분실 방지 알림, 진동 및 약한 전기 펄스와 같은 훈련 자극 기능
● 야외 신뢰성 설계: IPX7 방수 등급으로 야외 훈련 및 야생 탐색 구조와 같은 가혹한 환경에 적합합니다.
TR-DOG® 시리즈 제품 이미지
내부 구조에 사용된 JLCPCB 제조의 두 개의 플렉시블 PCB
변조 방지 위치 추적 스마트워치를 발견하세요
이 GPS 스마트워치는 견고하고 종일 착용 가능한 웨어러블로, 안전한 추적, 건강 모니터링 및 즉각적인 알림 기능을 제공합니다.
● 다중 시스템 위치 추적(GPS, BDS(북두위성항법시스템), WIFI, LBS)을 사용하여 정확한 실시간 위치를 제공합니다.
● IPX8 방수 인증을 획득해 24시간 365일 연속 착용에 적합합니다.
● 실시간 건강 모니터링: 심박수, 혈압, 산소 포화도, 체온
● 지능형 안전 기능: 분해 알림, 오프라인 경보, 동반자 분리 경고 및 변조 방지
변조 방지 위치 추적 스마트워치 이미지
내부 구조에 사용된 JLCPCB 제조의 여섯 개의 플렉시블 PCB
JLCPCB가 프로젝트를 어떻게 지원했나요
TR-DOG 트래커와 변조 방지 스마트워치 모두 컴팩트하고 견고하며 유연성이 매우 높은 내부 설계가 필요하며, 이를 플렉시블 PCB가 완벽하게 충족시켰습니다. 플렉시블 PCB는 소형이면서도 강력한 회로 설계를 가능하게 하여 웨어러블 및 스마트 장치에 필수불가결한 요소입니다. 이 프로젝트들에서 JLCPCB의 플렉시블 PCB 솔루션은 고성능이면서 공간 절약형 설계를 현실로 만드는 데 결정적인 역할을 했습니다.
1. 고정밀 플렉시블 설계 및 소형화
TR-DOG 시리즈 제품은 JLCPCB의 초박형, 경량, 굽힘 저항성 플렉시블 PCB를 사용합니다. 이를 통해 컴팩트한 내부 레이아웃이 가능해지며, 배터리, 센서 및 기타 필수 구성 요소를 위한 공간을 절약할 수 있었습니다.
2. 극한 조건 신뢰성
JLCPCB의 플렉시블 PCB는 고속 이동, 진동, 가혹한 조건을 견디도록 제작되어 고속으로 움직이는 사냥개 추적과 산악 지형에 이상적입니다. 뛰어난 굽힘 및 진동 저항성은 빠른 추적 중과 빗속, 먼지, 갑작스러운 충격이 있는 험준한 지형 주행 시에도 장치 성능이 안정적으로 유지되도록 보장합니다. 또한 이 플렉시블 PCB는 -40°C부터 150°C까지의 넓은 온도 범위에서도 안정적으로 작동합니다.
3. 보장된 동적 굽힘 수명
JLCPCB의 플렉시블 PCB는 10만 회 이상 구부릴 수 있어, 지속적인 기계적 스트레스 하에서도 장기적인 신뢰성을 보장합니다.
결론
TR-DOG 협력 사례와 변조 방지 위치 추적 스마트워치는 웨어러블 기술 및 IoT 장치에서 JLCPCB 플렉시블 PCB의 다양성을 보여주며, 견고하고 지능적이며 고성능인 웨어러블 전자 장치가 쉽게 달성 가능함을 증명합니다. 우리는 더 많은 새로운 협력 관계를 통해 미래 지향적인 스마트 장치에서 플렉시블 PCB의 잠재력을 더욱 개방하기를 기대합니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......