72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
1 분
- 프로젝트 배경과 설계 목표
- 시스템 아키텍처와 부품 선정
- 핵심 회로 설계와 PCB 배치
- 웨어러블 DFM과 ENIG 표면처리
- 양면 부품 실장과 패널화
- JLCPCB PCBA 조립의 장점
- 조립, 펌웨어와 케이스 통합
- 펌웨어 최적화와 LED 멀티플렉싱
- 프로젝트 피드백과 제작 경험
- 72개 LED 웨어러블 워치 FAQ
- 결론
- 관련 자료와 프로젝트 링크
핵심 정리
이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다.
프로젝트 배경과 설계 목표
상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다.

핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다.
- 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다.
- 조립 난이도: 40mm 기판에 0603 LED 70개 이상과 TQFP-32 IC를 수작업으로 실장하면 브리징, 정렬 오차와 열 스트레스가 발생하기 쉽습니다.
- 외관: 표시 면에 핀 헤더, 큰 커넥터와 느슨한 배선이 보이지 않아야 했습니다.
이를 해결하기 위해 EasyEDA로 회로도와 PCB를 설계하고 JLCPCB PCBA 서비스로 고밀도 보드를 제작·실장했습니다.
시스템 아키텍처와 부품 선정

| 블록 | 주요 부품 | 역할 |
|---|---|---|
| 마이크로컨트롤러 | ATmega328P | LED 멀티플렉싱, 버튼 입력, 시간 표시 제어 |
| RTC | DS3231 | 정확한 시간 유지와 저전력 I2C 통신 |
| 표시부 | 0603 SMD LED 72개 | 원형 링으로 시간과 상태 표시 |
| 전원 | CR2032 | 소형 웨어러블 전원 공급 |
원형 배열은 LED 간격과 각도 오차가 표시 품질에 직접 영향을 주므로 부품 풋프린트, 기준점, 배선 폭을 함께 검토해야 합니다.
핵심 회로 설계와 PCB 배치
72개 LED는 MCU의 제한된 GPIO를 효율적으로 사용하기 위해 행·열 방식으로 멀티플렉싱했습니다. DS3231은 별도 RTC로 동작해 MCU가 저전력 모드에 들어가도 시간을 유지합니다.

부품은 표시 면의 시각적 균형을 해치지 않도록 배치하고, 프로그래밍과 배터리 연결을 위한 패드는 케이스 조립 후에도 접근할 수 있게 배치했습니다. 배선은 LED 전류와 리턴 경로를 고려해 인접 신호와 불필요하게 교차하지 않도록 했습니다.
웨어러블 DFM과 ENIG 표면처리
40mm 원형 보드는 자동 조립 장비에서 직접 다루기 어렵기 때문에 생산용 직사각형 패널 프레임 안에 배치했습니다. JLCPCB 제조 검토에서는 보드 외곽, 홀, 실크스크린, 패드 간격과 부품 높이를 함께 확인해야 합니다.
ENIG는 평탄한 표면을 제공해 TQFP-32와 같은 미세 피치 부품의 실장에 유리합니다. 또한 프로그래밍 패드가 습기와 피부 접촉에 노출되는 웨어러블 환경에서 산화를 줄이는 데 도움이 됩니다. ENIG의 실제 적용 가능 여부는 보드 사양과 생산 조건을 확인해야 합니다.

양면 부품 실장과 패널화
보드 면적이 작기 때문에 일부 부품은 양면에 나누어 배치했습니다. 자동 조립을 위해 패널 가장자리에 공정용 프레임과 마우스 바이트 브레이크어웨이 탭을 추가했습니다.

패널은 픽앤플레이스 장비가 안정적으로 이송할 수 있을 만큼 견고해야 하며, 최종 분리 후 탭 흔적이 케이스와 간섭하지 않도록 위치를 정해야 합니다. 마우스 바이트 설계는 실제 제조 공정과 보드 외곽 조건에 맞춰 검토해야 합니다.
JLCPCB PCBA 조립의 장점
0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하면 정렬 오차와 납땜 브리징이 누적될 수 있습니다. SMT 조립 서비스는 솔더 페이스트 인쇄, 부품 실장, 리플로우와 검사 과정을 반복 가능한 조건으로 관리합니다. BOM과 Gerber, CPL 데이터를 정확히 준비하고 조립 가능 부품을 확인해야 합니다.
| 제조 데이터 | 확인 항목 |
|---|---|
| Gerber | 외곽, 구리층, 솔더 마스크, 실크스크린 |
| BOM | 부품 번호, 값, 대체 허용 여부 |
| CPL | 좌표, 방향, 회전값 |
PCBA 주문 전에는 부품 대체 허용 여부, 극성, 부품 방향, 미실장 부품과 검사 요구사항을 확인해야 합니다.
조립, 펌웨어와 케이스 통합
조립이 끝난 뒤에는 패널에서 원형 보드를 분리하고, 6핀 포고 핀 클립을 이용해 펌웨어를 업로드했습니다. 프로그래밍 패드는 케이스를 완전히 닫기 전에 접근할 수 있도록 설계했습니다.
CR2032 배터리로 장시간 동작시키기 위해 MCU는 깊은 슬립 모드에서 대기하고, 버튼 입력이 있을 때만 약 5초 동안 LED를 켭니다. LED 멀티플렉싱 주기와 밝기 제한은 가독성과 소비전력 사이에서 조정해야 합니다.
스테인리스 케이스에 PCB를 넣을 때는 보드 외곽, 버튼, 배터리 접점 및 금속 부품 사이의 절연 여유를 확인합니다.
펌웨어 최적화와 LED 멀티플렉싱
펌웨어는 RTC에서 시간을 읽고 현재 시각에 해당하는 LED만 구동합니다. 멀티플렉싱 주파수가 낮으면 깜박임이 보이고, 너무 높으면 MCU와 LED의 피크 전류 조건이 달라질 수 있습니다. 실제 값은 사용한 부품의 데이터시트와 측정 결과를 기준으로 조정해야 합니다.
- 깊은 슬립 모드로 대기 전류를 낮춥니다.
- 버튼 인터럽트로 필요한 순간에만 표시합니다.
- RTC 보정과 LED 전류 제한으로 시간 오차와 밝기 편차를 관리합니다.
프로젝트 피드백과 제작 경험
이 프로젝트는 소형 원형 기판에서도 회로 설계, 제조 데이터, 자동 실장, 펌웨어와 기구 조립을 하나의 흐름으로 연결할 수 있음을 보여줍니다. 가장 중요한 교훈은 초기 단계에서 패널화와 조립 방법을 함께 결정해야 재작업을 줄일 수 있다는 점입니다.
72개 LED 웨어러블 워치 FAQ
왜 40mm 원형 PCB를 사용했나요?
상용 시계 케이스에 넣기 위한 기구 조건 때문입니다. 원형 외곽과 LED 링의 중심 정렬을 동시에 만족해야 했습니다.
ENIG 표면처리가 필요한 이유는 무엇인가요?
평탄한 패드 표면과 내식성이 필요했기 때문입니다. 다만 최종 표면처리는 부품, 조립 방식과 제조 사양에 맞춰 선택해야 합니다.
배터리는 얼마나 오래 사용할 수 있나요?
원문 사례에서는 MCU가 5µA 미만의 깊은 슬립 모드로 대기하고 버튼 입력 때만 LED를 약 5초 켜도록 했습니다. 실제 수명은 LED 전류, 배터리 상태와 사용 빈도에 따라 달라집니다.
작은 원형 PCB를 자동 SMT 라인에서 어떻게 조립하나요?
직사각형 패널 프레임과 마우스 바이트 탭 안에서 조립한 뒤 최종 공정에서 원형 보드를 분리합니다.
결론
72개 LED Round Watch는 EasyEDA와 JLCPCB PCBA를 결합해 DIY 아이디어를 실제 웨어러블 제품 형태로 구현한 사례입니다. 고밀도 SMT 조립을 외부 제조에 맡기면 설계자는 펌웨어, 표시 방식과 기구 통합에 집중할 수 있습니다.
프로젝트 파일과 Gerber, BOM을 확인한 뒤 같은 제조 흐름으로 원형 LED 기판이나 IoT 웨어러블을 제작할 수 있습니다.
자동 조립 전 어떤 파일을 준비해야 하나요?
Gerber, BOM과 CPL을 준비하고 부품 방향, 극성, 대체 허용 여부를 확인해야 합니다.
관련 자료와 프로젝트 링크
3D AOI 검사 안내 · PCB 조립 BOM 관리 가이드 · HASL 표면처리 안내 · PCB 풋프린트 설계 원칙 · PCB 마우스 바이트 패널화
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......