PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
2 분
- 하드웨어 아키텍처 및 핵심 서브시스템
- PCB 레이아웃 및 고밀도 라우팅 과제
- JLCPCB 다층 제작 및 임피던스 제어
- SMT 제조 및 미세 피치 조립 실행
- LCSC 부품 라이브러리를 통한 공급망 통합
- 제조 적합성 설계(DFM) 최적화
- 연성 PCB를 통한 모듈형 상호 연결
- 기계적 통합 및 하우징 인클로저
- PiBrick Pocket-CM5 사례 연구에 대한 자주 묻는 질문
- 제조 성공 요약
핵심 요약
- piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다.
- 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴).
- EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다.
- JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다.
- JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다.
- 전체 부품 소싱은 LCSC 부품 라이브러리를 통해 간소화되어 조달 지연과 조립 비용을 절감했습니다.
오픈소스 하드웨어 커뮤니티에서는 고집적, 휴대용 컴퓨팅 장치로의 뚜렷한 전환이 나타나고 있습니다. 이 분야에서 돋보이는 프로젝트가 바로 하드웨어 개발자 Ahmad Amarullah(OSHWLab에서 @amarullz로 알려짐)가 설계한 piBrick Pocket-CM5입니다. 이 프로젝트는 라즈베리 파이 컴퓨트 모듈 5(CM5) 전용으로 설계된, 스마트폰 크기의 커스텀 캐리어 보드를 선보입니다. 이를 통해 사용자는 물리적 쿼티 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD 슬롯, 그리고 종합적인 전원 관리 시스템을 갖춘 완전한 기능의 핸드헬드 리눅스 터미널을 제작할 수 있습니다.
고밀도 컴퓨트 모듈 캐리어 보드를 디지털 회로도에서 실제로 작동하는 물리적 장치로 구현하려면 매우 신뢰성 높은 제조 공정이 필요합니다. CM5는 미세 피치 보드 대 보드 커넥터를 통해 조밀한 멀티코어 프로세서와 고속 I/O 인터페이스를 인출하기 때문에, 기존의 수작업 납땜은 사실상 불가능합니다. 이러한 레이아웃에 필요한 정밀도를 확보하기 위해 개발자는 JLCPCB의 턴키 PCB 제작 및 표면 실장 기술(SMT) 조립 서비스를 활용했습니다.
하드웨어 아키텍처 및 핵심 서브시스템
piBrick Pocket-CM5는 시스템 관리자, 네트워크 엔지니어, 오픈소스 애호가를 위한 다목적 핸드헬드 터미널로 작동하도록 설계되었습니다. 이처럼 방대한 기능을 컴팩트한 핸드헬드 폼팩터에 담아내기 위해서는 부품 선정과 기계적 배치를 긴밀하게 조율해야 했습니다.
| 서브시스템 | 하드웨어 구성 요소 | 주요 사양 |
|---|---|---|
| 컴퓨팅 엔진 | 라즈베리 파이 CM5 | 멀티코어 ARM 프로세서, 유연한 RAM 옵션, 네이티브 PCIe 지원 |
| 디스플레이 패널 | 3.92인치 AMOLED | 1080×1240 해상도, 90Hz 주사율, MIPI DSI 인터페이스 |
| 주 입력장치 | 블랙베리 Q20 어셈블리 | 풀 하드웨어 쿼티 배열, 통합 광학 트랙패드 |
| 보조 입력장치 | 로터리 엔코더 + 사이드 버튼 5개 | 촉각 내비게이션, 사용자 지정 매크로 매핑 |
| 저장장치 확장 | M.2 NVMe 슬롯 | 2230 및 2242 폼팩터 SSD 지원 |
| 전원 관리 | 온보드 PMIC 아키텍처 | 5000mAh 리튬폴리머 배터리용 균형 충전, 다중 레일 안전 보호 기능 |
데스크톱급 컴퓨팅 코어
이 시스템의 핵심은 라즈베리 파이 컴퓨트 모듈 5(CM5)입니다. 이 시스템온모듈(SoM)에는 메인 브로드컴 프로세서, RAM, 그리고 핵심 전원 조정 칩이 탑재되어 있습니다. 핵심 컴퓨팅 처리 장치를 메인 I/O 보드와 분리함으로써, 설계자는 캐리어 보드에서 주변 장치 연결 배선에 온전히 집중하여 구조적 공간을 최대한 활용할 수 있었습니다. CM5는 데스크톱급 멀티코어 성능을 완전히 구현하여, 터미널이 현장 진단, 서버 관리, 프로그래밍을 위한 라즈베리 파이 OS와 같은 네이티브 리눅스 환경을 실행할 수 있도록 합니다.
고급 비주얼 디스플레이 인터페이스
이 기기는 1080×1240 해상도와 90Hz 주사율을 지원하는 프리미엄 3.92인치 AMOLED 디스플레이 패널을 사용합니다. AMOLED 기술은 짙은 검정 배경의 터미널 인터페이스를 표시할 때 뛰어난 명암비, 넓은 시야각, 높은 전력 효율을 제공합니다. 다양한 환경 조건에서도 가시성을 확보할 수 있도록 최대 560니트의 최대 밝기를 구현할 수 있으며, 이 디스플레이는 고대역폭 MIPI DSI 레인을 통해 캐리어 보드와 연결됩니다. 이러한 구성은 고주사율 영상 신호가 안정적이고 전자기 간섭 없이 유지되도록 엄격한 신호 라우팅을 요구합니다.
전술적 휴먼-머신 인터페이스
일반적인 터치 전용 모바일 기기와 달리, piBrick은 집중적인 터미널 작업 중에도 정확성을 보장하기 위해 견고한 물리적 입력 방식에 의존합니다. 사용자가 터미널 명령을 쉽게 입력할 수 있도록 물리적인 블랙베리 Q20 쿼티 하드웨어 키보드 어셈블리를 탑재했으며, 정밀한 커서 선택을 위한 오리지널 블랙베리 광학 트랙패드도 함께 갖추고 있습니다. 키보드를 보완하기 위해 캐리어 보드에는 측면에 내장 푸시 스위치가 있는 증분형 로터리 엔코더와, 매크로 실행 및 사용자 지정 시스템 단축키를 위한 5개의 개별 촉각 물리 버튼이 통합되어 있습니다.
PCB 레이아웃 및 고밀도 라우팅 과제
piBrick Pocket-CM5 프로젝트의 가장 큰 과제는 극도로 높은 부품 밀도에 있습니다. PCB의 전체 치수는 핸드헬드 기기의 인체공학적 요건에 의해 제한됩니다. 이 좁은 면적 안에서 설계자는 CM5의 이중 고밀도 100핀 커넥터를 다양한 고속 주변 장치와 연결하는 수백 개의 배선을 라우팅해야 했습니다.
고밀도 부품 배치
캐리어 보드의 매 제곱밀리미터가 활용됩니다. 이중 100핀 커넥터가 한쪽 면에서 기계적·전기적 핵심을 이루고, 나머지 공간은 M.2 NVMe SSD 슬롯, 전원 분배 네트워크, 오디오 앰프가 차지합니다. 전기적 노이즈를 효과적으로 디커플링하기 위해서는 0402 사이즈의 수동 필터링 부품을 고밀도 IC에 초근접 배치하는 것이 필수적이었습니다. 이러한 컴팩트한 배치로 인해 배선 인출을 위한 통로가 매우 좁아졌고, 제조 여유 공간의 한계와 배선 밀도 사이에서 세심한 균형을 맞춰야 했습니다.
신호 무결성 및 차동 배선 설계
라즈베리 파이 CM5가 발생시키는 고주파수를 다룰 때, 신호 무결성은 설계상 가장 중요한 고려 사항이 됩니다. 이 보드는 레이아웃 형상에 매우 민감한 여러 고속 차동 페어를 동시에 처리해야 합니다.
- MIPI DSI 라인: 이 라인들은 위상 편차로 인한 위상 편이와 디스플레이 아티팩트를 방지하기 위해, 각 페어의 양극과 음극 배선 사이에 정밀한 길이 매칭이 필요합니다.
- PCIe Gen 3 레인: NVMe 스토리지로 연결되는 이 라인들은 기가헤르츠 속도로 동작하므로 임피던스 불일치에 매우 민감합니다. 예기치 않은 배선 형상 편차, 급격한 90도 굴곡, 불필요한 레이어 전환(비아)은 신호 반사를 유발합니다. 이러한 반사는 데이터 패킷을 손상시켜 읽기/쓰기 속도 저하, 데이터 손상, 또는 대용량 스토리지 작업 중 시스템 불안정을 초래할 수 있습니다.
JLCPCB 다층 제작 및 임피던스 제어
piBrick Pocket-CM5의 엄격한 신호 무결성 요건을 충족하기 위해, 설계자는 4층 PCB 구조를 선택했습니다. JLCPCB의 표준 다층 제조 역량은 이 레이아웃의 구조적 요구 사항과 정확히 일치합니다.
JLC04161H-7628 스택업 기반 임피던스 제어
이 4층 보드를 위해 설계자는 표준 전체 보드 두께 1.6mm의 JLCPCB 사전 구성 JLC04161H-7628 스택업을 채택했습니다. 이 스택업은 외층 동박, 내부 코어, 프리프레그 접합재의 정확한 두께를 정의합니다. FR4 소재의 유전율이 안정적이기 때문에, 설계자는 목표 특성 임피던스를 달성하기 위해 배선 폭과 간격 파라미터를 계산했습니다. 구체적으로, 차동 USB 라인은 90옴, PCIe 및 MIPI DSI 라인은 100옴에 맞춰 배선을 매칭했습니다.
연속 기준 접지 평면 구성
4층 구성에서 레이어 1(상단)과 레이어 4(하단)는 주요 신호 및 부품 배치 레이어로 사용됩니다. 레이어 2는 끊김 없는 솔리드 접지 평면으로 구성되며, 레이어 3은 전원 평면 역할을 합니다. 레이어 2의 솔리드 동박은 차동 신호의 귀환 전류가 정방향 신호 바로 아래로 흐르도록 하여 루프 면적을 최소화합니다. 이러한 구성은 고속 디지털 노이즈를 민감한 아날로그 오디오 및 전원 충전 구간으로부터 격리하여, 전체적인 전자기 간섭(EMI)을 매우 낮게 유지합니다.
| 레이어 번호 | 레이어 명칭 | 소재 종류 | 두께 | 동박 중량 | 주요 엔지니어링 목적 |
|---|---|---|---|---|---|
| 레이어 1 | 상단 레이어 | 동박 / 도금 | 0.035mm | 1 oz | 상단 신호 라우팅, 미세 피치 SMT 부품 패드 |
| 층간 | 프리프레그 | FR4 (7628) | 0.2104mm | 해당 없음 | 고전압 유전체 절연, 임피던스 기준 |
| 레이어 2 | 내부 평면 1 | 동박 | 0.0175mm | 0.5 oz | 고속 신호용 솔리드 접지 기준 평면 |
| 코어 레이어 | 내부 코어 | FR4 | 1.065mm | 해당 없음 | PCB 구조의 중심 기계적 코어 뼈대 |
| 레이어 3 | 내부 평면 2 | 동박 | 0.0175mm | 0.5 oz | 주요 전원 분배 레일 및 전압 평면 |
| 층간 | 프리프레그 | FR4 (7628) | 0.2104mm | 해당 없음 | 하단 임피던스 매칭을 위한 유전체 분리층 |
| 레이어 4 | 하단 레이어 | 동박 / 도금 | 0.035mm | 1 oz | 하단 신호 라우팅, 추가 부품 배치 |
SMT 제조 및 미세 피치 조립 실행
piBrick Pocket-CM5를 실제 기기로 구현하는 과정에서 가장 중요한 단계는 표면 실장 부품의 납땜입니다. 이 보드는 0.4mm의 미세한 핀 피치를 가진 CM5용 이중 100핀 보드 대 보드 커넥터를 비롯해 여러 고급 패키지를 특징으로 합니다. 이러한 핀을 수작업으로 납땜하는 것은 효율성이 매우 낮으며, 솔더 브리징이나 콜드 조인트가 발생할 위험이 큽니다.
단계별 SMT 공장 파이프라인
- 레이저 커팅 스텐실 제작: 0.4mm 피치 커넥터를 성공적으로 조립하기 위해, JLCPCB는 정밀 개구부 최적화가 적용된 레이저 커팅 SMT 스텐실을 사용합니다. 미세 피치 부품의 경우, 스텐실 개구부는 정밀한 면적비와 매끄러운 벽면 형상으로 수정되어 PCB 패드에 솔더 페이스트가 깨끗하고 일관되게 도포되도록 합니다. 이를 통해 리플로우 공정 중 솔더 브리징의 근본 원인이 되는 과도한 페이스트 도포를 방지합니다.
- 비전 가이드 픽앤플레이스: 부품 배치는 광학 정렬 시스템을 갖춘 고속 자동 픽앤플레이스 장비가 담당합니다. 장비는 보드의 물리적 피듀셜 마커를 인식하여, 0.4mm 피치 커넥터와 소형 0402 및 0603 수동 부품이 각각의 패드에 정확히 배치되도록 합니다.
- 다구간 리플로우 프로파일링: 배치가 끝난 후 보드는 다구간 리플로우 오븐을 통과합니다. 보드 전체에 걸쳐 균일한 가열이 이루어지도록 온도 프로파일을 엄격하게 관리하여, 솔더 페이스트가 고르게 용융되고 부품 리드를 적셔 툼스토닝과 같은 구조적 결함 없이 응고되도록 합니다.
- AOI를 통한 품질 보증: 리플로우 이후 모든 보드는 자동 광학 검사(AOI)를 거칩니다. 이 시스템은 조립된 보드를 고속으로 스캔하여 설계 데이터와 비교함으로써 부품 누락, 정렬 불량, 솔더 보이드, 솔더 브리징과 같은 일반적인 조립 결함을 확인합니다. 이를 통해 CM5 모듈 하부의 미세 피치 연결부가 출하 전 구조적으로 견고함을 보장합니다.
LCSC 부품 라이브러리를 통한 공급망 통합
복잡한 설계에 필요한 부품을 소싱하는 과정은 특수 커넥터나 특정 전원 관리 IC를 다룰 때 특히 지연으로 이어지는 경우가 많습니다. piBrick Pocket-CM5 프로젝트는 JLCPCB에 통합된 LCSC 부품 라이브러리를 통해 부품을 직접 소싱함으로써 이 과정을 간소화했습니다.
이 설계는 고밀도 100핀, 0.4mm 피치 보드 대 보드 암 소켓(예: LCSC 부품 번호 C19089280으로 제공되는 HCTL HC-PBB40C-100DS-0.4V-2.5-02)을 사용합니다. 이 부품은 JLCPCB 조립 데이터베이스에 등록되어 있으므로, 픽앤플레이스 장비가 해당 부품의 특정 치수와 패키징 제약에 맞춰 이미 보정되어 있어 수동 설정 조정이 필요하지 않습니다.
또한 보조 저항, 커패시터, 인덕터는 JLCPCB의 "Basic Parts" 및 "Standard Parts" 카탈로그에서 선정되었습니다. 이러한 표준 수동 부품을 창고에서 직접 소싱함으로써 생산이 외부 제3자 부품 유통업체에 의존하지 않게 됩니다. 이는 맞춤 부품 소싱의 필요성을 줄이고, 조립 비용을 낮추며, 전체 생산 리드타임을 최소화합니다.
제조 적합성 설계(DFM) 최적화
지연 없이 원활한 제조 공정을 보장하기 위해, piBrick 설계에는 JLCPCB의 생산 표준을 준수하는 여러 실질적인 제조 적합성 설계(DFM) 세부 사항이 반영되었습니다.
- 비가시 추적 바코드 배치: 자동 조립 라인을 거치는 모든 PCB에는 고유한 2D 추적 바코드가 필요합니다. 이 바코드가 기능성 부품이나 노출된 동박 패드 위에 임의로 인쇄되는 것을 방지하기 위해, 개발자는 JLCPCB의 '위치 지정(Specify Position)' 기능을 활용했습니다. CM5 모듈이 위치하는 부분 하단의 실크스크린 레이어에 전용 5×5mm 사각형 프레임을 추가하여 보드의 가시 영역을 깔끔하게 유지했습니다.
- 공차 관리 및 간격 규칙: 배선과 동박 채움 영역은 기계적 라우팅 및 패널 분리 시 활성 배선이 손상되지 않도록 PCB의 물리적 외곽 가장자리로부터 안전 거리를 유지합니다. 비아 크기는 표준 드릴링 한계 내에서 선정되어, 내부 레이어에서 드릴 홀과 주변 환형 링 사이의 브레이크아웃 문제를 방지합니다.
- 최소 배선 임계값: 보드 레이아웃은 신뢰할 수 있는 제조 임계값을 준수하여 최소 배선 폭 및 간격을 3.5밀로 유지함으로써, 화학적 에칭 공정 중 배선의 구조적 무결성을 확실히 보장합니다.
연성 PCB를 통한 모듈형 상호 연결
piBrick Pocket-CM5는 컴팩트한 핸드헬드 기기이기 때문에, 디스플레이 인터페이스나 주변 버튼과 같은 하위 조립체가 기계적 인클로저 내부의 서로 다른 평면에 위치해야 합니다. 표준 리지드 PCB는 이러한 공간에 맞게 구부러질 수 없으며, 기존의 배선 하네스는 부피가 너무 큽니다. 이를 해결하기 위해 이 프로젝트는 JLCPCB가 제작한 커스텀 연성 인쇄회로기판(FPC)을 채택했습니다.
JLCPCB의 FPC 제작 라인은 고품질 폴리이미드 기재를 사용하여, 좁은 곡선 구간에서도 고밀도 신호를 배선할 수 있는 초박형 연성 회로를 구현합니다. 폴리이미드는 조립 과정에서 뛰어난 열 안정성을 제공하며 반복적인 굴곡에도 기계적 특성을 유지하여, 터미널 인클로저 내부에서 장기적인 연결 신뢰성을 보장합니다.
내부 장애물을 우회하여 배선하려면 유연성이 필요하지만, 연결 지점에서는 안정성이 요구됩니다. 커스텀 FPC 케이블에는 노출된 골드 핑거 바로 뒤에 폴리이미드 보강재가 일체형으로 적용되어 있습니다. 이 보강재는 삽입 부분의 FPC 두께를 늘려 메인 보드의 ZIF/FFC 커넥터 규격에 맞춥니다. 이를 통해 최종 시스템 조립 과정에서 연성 기판이 휘어지거나 빠지는 것을 방지합니다.
기계적 통합 및 하우징 인클로저
고밀도 전자 프로젝트는 기계적 외함에 안전하게 수납되어야 비로소 완성됩니다. piBrick Pocket-CM5는 3D 프린팅에 최적화된 다중 부품 커스텀 설계 인클로저를 특징으로 합니다.
이 기계적 하우징은 다양한 외부 물리 I/O 포트를 수용하기 위한 정밀 절개부를 특징으로 합니다. 부품 선정이 엄격한 치수 제약을 받았기 때문에, 커넥터의 물리적 배치가 외함 개구부의 간격과 완벽하게 일치합니다. 이 설계는 다음 항목을 위한 깔끔한 절개부를 제공합니다.
- 외부 데이터·전원용 듀얼 USB Type-C 포트
- 외부 모니터 연결을 위한 마이크로 HDMI 디스플레이 출력
- 스프링 로드 방식의 MicroSD 카드 확장 슬롯
- 사이드 버튼 어레이와 로터리 엔코더 축을 위한 전용 물리적 통로
SMT 조립 과정에서 PCB 치수와 부품 높이가 엄격하게 준수되었기 때문에, 조립된 메인보드는 인클로저의 내부 마운팅 보스에 완벽하게 슬라이드되어 들어갑니다. 물리적 커넥터와 프린트된 케이스 개구부 사이의 정렬이 매끄럽게 맞아떨어져, 최종 오픈소스 기기가 견고하고 구조적으로 안정적이며 통일된 느낌을 줍니다.
PiBrick Pocket-CM5 사례 연구에 대한 자주 묻는 질문
Q: piBrick Pocket-CM5에 사용된 핵심 프로세서는 무엇이며, 어떤 운영체제로 구동됩니까?
이 기기는 라즈베리 파이 컴퓨트 모듈 5(CM5)로 구동되며, 핸드헬드 워크스테이션 역할을 하기 위해 라즈베리 파이 OS와 같은 완전한 리눅스 배포판을 네이티브로 실행합니다.
Q: 이 프로젝트는 왜 표준 2층 보드가 아닌 4층 PCB 설계가 필요합니까?
4층 구조는 전용 내부 전원 및 접지 평면을 제공합니다. 이러한 레이어 구성은 임피던스를 제어(USB 90옴, PCIe/MIPI DSI 100옴)하고 고속 신호 무결성을 유지하는 데 필수적입니다.
Q: 초미세 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터의 납땜은 어떻게 처리됩니까?
JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스를 활용하여 수작업 납땜을 완전히 배제합니다. 공장에서는 최적화된 레이저 커팅 스텐실과 고속 픽앤플레이스 장비를 사용하여 솔더 브리징을 방지하고 정확한 부품 정렬을 보장합니다.
Q: 협소한 인클로저 내부에서 주변 모듈과 디스플레이는 어떻게 연결됩니까?
JLCPCB가 제작한 커스텀 폴리이미드 연성 인쇄회로기판(FPC)을 통해 연결됩니다. 이 얇고 유연한 회로는 좁은 모서리 구간에서도 안정적인 신호 라우팅을 가능하게 하며, 안전한 커넥터 체결을 위한 내장형 기계적 보강재를 포함합니다.
제조 성공 요약
piBrick Pocket-CM5는 개인 개발자와 하드웨어 팀이 어떻게 복잡한 단일 보드 컴퓨터 캐리어 보드를 설계하고 제작할 수 있는지를 성공적으로 보여줍니다. 회로도 및 레이아웃 설계에는 EasyEDA Pro를, 부품 소싱에는 LCSC 부품 라이브러리를, 다층 보드 제작에는 JLCPCB의 고밀도 SMT 조립 서비스를 활용함으로써, 이 프로젝트는 일반적으로 고급 프로토타이핑에 수반되는 장애물 없이 개념에서 실물로 나아갔습니다.
최적화된 스텐실을 통한 자동 솔더 페이스트 도포, 고속 픽앤플레이스 부품 정합, 엄격한 다층 임피던스 제어를 통해 라즈베리 파이 CM5가 요구하는 미세 피치 인터페이스가 안정적으로 작동하도록 보장합니다. 이러한 통합 제조 모델은 고급 오픈소스 컴퓨팅 하드웨어를 제작, 반복 개선, 또는 복제하고자 하는 모든 사람에게 예측 가능하고 재현 가능한 경로를 제공합니다.
오픈소스 하드웨어에 열정이 있으며 혁신적인 프로젝트에 참여하고 싶으시다면, OSHWLab Stars에 대해 알아보십시오. 전 세계 메이커 커뮤니티와 함께 여러분의 아이디어를 현실로 만들어 보십시오!
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......