JLCPCB 투명 FPC로 구현한 빛나는 LED 나비
1 분
빛을 따라 나비가 날갯짓 한다면 어떨까요? 번잡한 전선, 투박한 디자인, 복잡한 제어 장치는 없이, 오직 우아한 움직임과 빛만이 존재합니다. 바로 이 FPC 기반의 작품이 구현해 낸 세계입니다! JLCPCB의 2층 투명 FPC로 제작된 이 우아한 LED 나비는 가볍고 저전력이며 시각적으로도 매력적이어서, 진보된 전자 기술이 창의적인 미학과 얼마나 완벽하게 융합될 수 있는지 보여줍니다.
이 아이디어가 어떻게 구체화되었는지, JLCPCB의 서비스가 어떻게 이를 가능하게 했는지 자세히 살펴보겠습니다.
프로젝트 소개
이 예술적인 전자 장식품은 회로 공학과 시각적 디자인을 결합했습니다. 나비의 날개는 초저전력 LED 회로가 내장된 2층 투명 FPC로 만들어졌으며, 마이크로컨트롤러나 프로그래밍 없이도 동작하는 자체 발진 설계를 채용했습니다.
나비 날갯짓을 연상시키는 리드미컬한 발광 효과를 만들기 위해, 두 개의 대칭 회로 블록이 좌우 LED 그룹을 교대로 점멸시킵니다. 각 회로 블록은 저항 R1, 저항 R2, 커패시터 C, 트랜지스터(BC547 또는 S8050) 그리고 LED로 구성됩니다.
커패시터(C)는 저항 R1을 통해 천천히 충전됩니다. 커패시터 양단의 전압이 트랜지스터의 켜짐 문턱전압(약 Vbe + Vf)을 초과하면 트랜지스터가 스위치 온 되며, 이에 따라 커패시터가 급격히 방전됩니다. 이 방전 전류가 LED를 구동하여 발광시킵니다. 방전 후 커패시터 전압이 급격히 떨어지면 트랜지스터가 꺼지고 LED도 꺼집니다. 동시에 반대쪽 회로의 충전 단계가 시작되어 이 사이클을 반복하며 교번 점멸 효과를 만들어냅니다.
프로젝트 BOM (부품 목록)
| 부품 | 사양 | 수량 |
|---|---|---|
| LED | 아이스 블루 0603 / 오렌지 0603 | 20+ |
| 커패시터 | 10µF SMD | 2 |
| 저항 R1 | 100kΩ SMD | 2 |
| 저항 R2 | 1kΩ SMD | 2 |
| 트랜지스터 | BC547 또는 S8050 | 2 |
| 배터리 | LIR1220 | 1 |
| 스위치 | MSK12C02 | 1 |
| FPC 보드 | 2층 투명 FPC | 1 |
JLCPCB가 어떻게 가능하고 아름답게 만들었나
JLCPCB의 투명 FPC 서비스 덕분에 디자이너는 단순한 미적 디자인을 넘어, 실제 전자 기능을 날개에 직접 내장할 수 있었고, 이로써 형태와 기능이 완벽하게 융합된 결과물을 얻을 수 있었습니다. JLCPCB는 가볍고 투명한 2층 플렉시블 PCB를 제공하는데, 이는 매달아 전시하거나 웨어러블 액세서리로 쓰기에 이상적이며, 나비 날개의 가벼움과 투명함을 구현할 수 있게 합니다.
JLCPCB 투명 FPC의 장점
● 높은 광학적 투명도: 최대 85%의 투과율을 자랑하는 FPC는 회로 자체가 시각적 디자인의 일부가 되도록 합니다. 이 나비 프로젝트에서와 같이 날갯짓하는 LED 날개와 같은 발광 효과에 완벽합니다.
● 양면 SMT 지원: JLCPCB는 2층 투명 FPC 양면에 LED 실장을 완벽 지원하며, 스루홀 얼라인먼트도 제공합니다. 한쪽 면에는 배선을, 다른 면에는 장식 패턴을 인쇄하는 설계가 가능합니다.
● 비용 효율성 & 신속한 프로토타이핑: JLCPCB는 시중 일반 투명 FPC 대비 30~50% 저렴한 가격을 제공하여 창의적이거나 기능적인 프로토타입 제작을 실용적으로 만듭니다.
지금 신규 회원 가입 시 투명 FPC 주문에 $10 할인을 제공합니다. 여러분의 예술적이거나 웨어러블 전자 기기 아이디어를 현실로 만들어볼 절호의 기회입니다.
결론
아이디어에서 빛으로, 이 빛나는 나비는 플렉시블 전자 기술이 어떻게 우아하고 전력 효율적인 디자인을 뒷받침할 수 있는지를 보여줍니다. JLCPCB의 플렉시블 PCB 서비스의 도움으로, 섬세한 예술적 영감에서 비롯된 개념조차도 말 그대로 날아오를 수 있습니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......