DirtyJTAG & JLCPCB로 만드는 Pico JTAG 프로그래머
2 분
- 프로젝트 개요
- OpenFPGALoader + DirtyJTAG가 뛰어난 이유
- 동작 원리: DirtyJTAG 어댑터로서의 Pico
- Windows 단계별 설정 가이드 (프로젝트 명령어 기준)
- 맞춤형 FPGA 보드 + JLCPCB PCBA
- 실제 테스트: Lattice ECP5 데모 두 가지
- 실제 테스트: Lattice ECP5 데모 두 가지
- 나만의 Pico JTAG 프로그래머 + 맞춤형 FPGA 보드 만드는 방법
- 마무리
- 자주 묻는 질문
FPGA 개발의 세계에서 신뢰할 수 있는 저비용 JTAG 프로그래머를 구한다는 것은 고가의 벤더 케이블을 구매하거나 모든 보드에 비싼 FTDI 칩을 추가하는 것을 의미했습니다. 메이커 Khaled Magdy는 $4짜리 Raspberry Pi Pico를 DirtyJTAG 펌웨어와 OpenFPGALoader를 사용하여 완전히 기능하는 JTAG 어댑터로 전환함으로써 이 문제를 해결했으며, 이후 자신의 맞춤형 FPGA 보드를 JLCPCB에서 전문적으로 어셈블리했습니다.
전체 솔루션은 100% 오픈소스입니다. 펌웨어를 다운로드하고, Windows 설치 단계를 따라 JLCPCB PCBA에서 몇 분 만에 나만의 맞춤형 FPGA PCB를 주문할 수 있습니다.

프로젝트 개요
이 설정을 통해 단 하나의 $4짜리 Pi Pico를 JTAG 케이블로 사용하여 거의 모든 FPGA(Lattice ECP5, iCE40, Artix-7, Gowin, Efinix 등)를 프로그래밍할 수 있습니다. 더 이상 여러 벤더 프로그래머를 가지고 다닐 필요가 없습니다. 동일한 USB 포트로 UART 디버깅도 가능합니다.
저자 Khaled Magdy는 이렇게 설명합니다: "저는 수년간 FTDI 솔루션을 사용해 왔습니다. 최근 오픈소스를 시도해 보기로 했는데, 비용 절감과 범용 지원 덕분에 앞으로의 모든 맞춤형 FPGA 설계에 쉽게 선택할 수 있었습니다."
OpenFPGALoader + DirtyJTAG가 뛰어난 이유
· 비용 최적화: $9짜리 FTDI 칩을 $1짜리 MCU로 교체. 동일한 USB-JTAG + USB-UART 기능 제공.
· 범용 지원: Xilinx, Altera, Lattice, Gowin, Efinix 등과 호환.
· 오픈소스 툴체인 친화적: Yosys/nextpnr에 완벽하며, 벤더 툴이 필요 없음.
동작 원리: DirtyJTAG 어댑터로서의 Pico
Pico-DirtyJTAG 펌웨어는 RP2040의 PIO를 사용하여 완전한 JTAG 인터페이스를 에뮬레이션합니다. 기본 핀아웃은 단순합니다:
| 신호 | GPIO | Pico 핀 |
| TDI | 16 | 21 |
| TDO | 17 | 22 |
| TCK | 18 | 24 |
| TMS | 19 | 25 |
| RST | 20 | 26 |
| TRST | 21 | 27 |
UF2 파일을 한 번 플래시하고 Zadig으로 WinUSB 드라이버를 설치하면 준비가 완료됩니다.

Windows 단계별 설정 가이드 (프로젝트 명령어 기준)
1. VS Code에서 Pico-DirtyJTAG를 다운로드 및 빌드 → UF2를 Pico에 플래시.
2. MSYS2 설치.
3. 실행: pacman -S mingw-w64-ucrt-x86_64-openFPGALoader
4. MSYS2 UCRT64 터미널을 열고 확인: openFPGALoader -V
5. Zadig을 사용하여 Pico를 WinUSB 드라이버로 전환.
6. JTAG 핀을 FPGA에 연결.
7. 감지: openFPGALoader -c dirtyJtag --detect
SRAM에 비트스트림 로드:
openFPGALoader -c dirtyjtag --bitstream MyDesign.bit외부 SPI FLASH에 플래시:
openFPGALoader -c dirtyjtag -f MyDesign.bit --write-flash
맞춤형 FPGA 보드 + JLCPCB PCBA
Khaled는 완전한 맞춤형 Lattice ECP5 보드를 설계하고 JLCPCB에 제작 및 어셈블리를 의뢰했습니다. 진행 과정은 일반적인 JLCPCB 프로젝트와 완전히 동일했습니다:
2. BOM + CPL 파일을 업로드하면 JLCPCB가 라이브러리에서 부품을 자동으로 매칭합니다.
3. 3D 미리보기를 확인하고 주문합니다(쿠폰으로 추가 할인 가능).
4. 며칠 안에 보드가 완전히 어셈블리되어 테스트 준비된 상태로 도착했습니다.
"JLCPCB 덕분에 전문가 수준의 FPGA 하드웨어를 누구나 접근할 수 있고 저렴하게 만들 수 있게 되었습니다"라고 Khaled는 말했습니다. "품질이 기대를 뛰어넘었으며, 새로운 DirtyJTAG 솔루션과 완벽하게 통합되었습니다."
실제 테스트: Lattice ECP5 데모 두 가지
GPIO 데모: 버튼으로 LED 하나를 제어하고, 전원 재시작 후 나머지는 꺼진 상태 유지 — OpenFPGALoader를 통해 비트스트림을 SPI FLASH에 영구 저장.
UART 데모: FPGA와 Pico(USB CDC) 간 루프백 테스트 — JTAG 프로그래밍과 시리얼 디버깅이 동일한 USB 포트에서 모두 동작함을 입증. 두 데모 모두 JLCPCB 어셈블리 후 완벽하게 작동했습니다.
"JLCPCB 덕분에 전문가 수준의 FPGA 하드웨어를 누구나 접근할 수 있고 저렴하게 만들 수 있게 되었습니다"라고 Khaled는 말했습니다. "품질이 기대를 뛰어넘었으며, 새로운 DirtyJTAG 솔루션과 완벽하게 통합되었습니다."
실제 테스트: Lattice ECP5 데모 두 가지
GPIO 데모: 버튼으로 LED 하나를 제어하고, 전원 재시작 후 나머지는 꺼진 상태 유지 — OpenFPGALoader를 통해 비트스트림을 SPI FLASH에 영구 저장.
UART 데모: FPGA와 Pico(USB CDC) 간 루프백 테스트 — JTAG 프로그래밍과 시리얼 디버깅이 동일한 USB 포트에서 모두 동작함을 입증. 두 데모 모두 JLCPCB 어셈블리 후 완벽하게 작동했습니다.

나만의 Pico JTAG 프로그래머 + 맞춤형 FPGA 보드 만드는 방법
GitHub에서 Pico-DirtyJTAG와 OpenFPGALoader를 다운로드합니다.
아무 Pi Pico에 펌웨어를 플래시합니다.
위의 Windows 단계를 따릅니다(5분 소요).
KiCad 또는 Lattice Diamond에서 FPGA PCB를 설계합니다.
거버/BOM/CPL을 jlcpcb.com에 업로드 → PCBA 활성화.
공장 어셈블리된 보드를 수령하고 즉시 프로그래밍을 시작하세요!
프로젝트 사양
· 프로그래머: Raspberry Pi Pico (RP2040) + DirtyJTAG 펌웨어
· 툴: OpenFPGALoader (20개 이상의 FPGA 패밀리 지원)
· 비용: JTAG 케이블 총 약 $4
· 기능: SRAM + SPI FLASH 프로그래밍, USB-UART 브리지
· 호환 FPGA: Lattice ECP5, iCE40, Artix-7, Gowin 등
· 라이선스: 완전 오픈소스
마무리
이 프로젝트는 전문적인 FPGA 개발에 더 이상 값비싼 도구가 필요하지 않다는 것을 증명합니다. $4짜리 Pico, 오픈소스 소프트웨어, JLCPCB의 신뢰할 수 있는 PCBA 서비스를 통해 누구나 취미 가격으로 맞춤형 FPGA 하드웨어를 제작하고 프로그래밍할 수 있습니다.
첫 번째 FPGA 보드를 만들든, 양산을 목표로 하든 이 조합은 완벽한 출발점입니다.
다음 FPGA 프로젝트를 시작할 준비가 되셨나요?
지금 바로 JLCPCB에서 PCB + PCBA 즉시 견적을 받아보세요!
모든 파일은 무료로 다운로드하고 사용할 수 있습니다. 무언가 놀라운 것을 만들어 보세요. 여러분도 할 수 있습니다!
자주 묻는 질문
Q1: FTDI 대신 DirtyJTAG를 사용하는 이유는?
보드당 약 $8를 절약하면서 하나의 USB 포트로 동일한 JTAG + UART 기능을 제공합니다.
Q2: 어떤 FPGA를 지원하나요?
Lattice ECP5, iCE40, Xilinx Artix-7/Spartan, Gowin, Efinix 등 — 전체 목록은 OpenFPGALoader 위키를 참고하세요.
Q3: 외부 SPI FLASH에 비트스트림을 플래시할 수 있나요?
네! openFPGALoader -c dirtyjtag -f file.bit --write-flash 명령을 사용하세요.
Q4: 펌웨어는 오픈소스이고 무료인가요?
100% 그렇습니다. Pico-DirtyJTAG와 OpenFPGALoader 모두 완전한 GitHub 저장소를 갖춘 오픈소스입니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......