JLCPCB는 로켓 시뮬레이션을 도와 정밀한 비행 제어를 실현합니다!
1 분
- 응용 기능
- 설계 과제
- JLCPCB의 도움
- 결론
Beepy는 모델 로켓을 위해 특별히 설계된 비행 컴퓨터입니다. 모델 로켓은 매우 작지만, 비행을 위해 필요한 연산량은 상당합니다. Beepy는 기존 비행 컴퓨터와 달리 여러 개의 원형 PCB를 적층·연결하는 구조를 채택하고, 각 모듈은 리본 케이블로 연결됩니다. 이러한 설계로 비행 컴퓨터가 차지하는 공간을 크게 줄여, 강력한 기능을 유지하면서도 소형 크기를 실현했습니다. 이런 세심하고 독특한 설계와 믿을 수 있는 PCB 제조 공급업체 JLCPCB의 선택으로 Beepy는 모델 로켓의 정밀 비행 제어를 성공적으로 달성했습니다.
비행 컴퓨터의 PCB 설계도
응용 기능
Beepy는 반지름 25 mm의 원형 4층 PCB 4장으로 구성되며, 마우스바이트로 연결됩니다. 전체 크기는 100×100 mm이며, 3D 프린팅된 연결 부품/구조체로 고정됩니다. Beepy의 주요 기능은 모델 로켓의 비행을 유도하고 비행 중 능동 안정화를 제공하는 것입니다. 또한 모터 드라이버를 내장해 플라이휠로 로켓의 롤을 제어할 수 있습니다. Beepy는 비행 컴퓨터로서의 역할뿐 아니라 노트북에 연결해 지상국이나 발사대 제어 컴퓨터로도 활용할 수 있습니다.
설계 과제
설계 과정에서 여러 PCB를 연결하고 RF 모듈을 효과적으로 구현하는 것은 큰 도전이었습니다. RF 모듈 설계는 전문 지식이 많이 필요하고 기술적 난관이 따르지만, Beepy 팀은 정밀한 설계와 최적화로 이를 극복해 RF 모듈을 성공적으로 통합했습니다. 마지막으로 JLCPCB의 온라인 Gerber 파일 검증 기능을 이용해 비행 컴퓨터의 안정성과 신뢰성을 확보했습니다.
JLCPCB의 도움
이 프로젝트에서 JLCPCB의 정밀하고 빠른 제조와 세심한 서비스는 핵심 역할을 했으며, 팀이 개발을 고효율로 완료하고 프로젝트를 고품질로 구현할 수 있게 했습니다.
1. 스택을 소형·안정으로 유지하는 정밀 제조
Beepy의 각 적층 원형 4층 PCB는 반지름 25 mm로, 100×100 mm 패널에서 가공됩니다. JLCPCB의 라우팅과 마우스바이트 태bbing으로 깔끔한 원형 가장자리와 일정한 탭 간격이 생겨, 실제 적층이 설계자의 기계적 배치와 정확히 일치하고 리본 케이블 인터커넥트가 의도한 대로 조립될 수 있었습니다.
2. 반복·검증을 가속화하는 빠른 제작
JLCPCB의 급속 제작은 최단 48시간이며, 글로벌 물류 네트워크로 현지 대비 보통 2–4일 빠르게 도착합니다. JLCPCB 공식 웹사이트에서 PCB 주문을 생성한 후, 팀은 신속하게 벤치 테스트용 프로토타입을 받아 빌드–테스트–개선 주기를 단축하고 계획된 테스트 일정 내 여러 하드웨어 반복을 진행할 수 있었습니다.
3. 실용적인 검증 도구와 접근 가능한 지원
팀은 JLCPCB의 온라인 Gerber 검증 기능을 이용해 주문 전 파일을 확인했습니다. JLCPCB의 24시간 온라인 고객 서비스와 온라인 대시보드/추적을 통한 주문 상태 확인 도구와 결합해, 팀에게 충분한 정보 참고와 지원을 제공했습니다.
결론
혁신적인 비행 컴퓨터 프로젝트 Beepy는 소형·다기능 설계에서 PCB의 신뢰할 수 있는 서비스를 보여줍니다. JLCPCB의 고품질 제조와 신속한 납품으로 프로젝트는 효율적으로 구현되었습니다. 글로벌 선도 PCB 제조업체인 JLCPCB는 메이커, 엔지니어, 기업에게 높은 가성비와 빠르고 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 항상 노력하고 있습니다. 1~4층 보드 최저 2달러라는 초특가부터 24시간 온라인 고객 서비스, 전 세계 180개국 이상을 커버하는 강력한 물류 네트워크까지. 앞으로도 JLCPCB는 더 많은 혁신 프로젝트가 빠르게 실현되도록 지원하며, 아이디어를 현실로 더욱 신속하게 전환할 것입니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......