JLCPCB로 프로급 8×8 RGB LED 매트릭스 만들기
2 분
- 프로젝트 개요
- WS2812B LED 매트릭스 동작 원리
- KiCad 설계 과정
- JLCPCB 솔루션
- 테스트 및 결과
- 나만의 8×8 RGB LED 매트릭스 만드는 방법
- 마무리
- 자주 묻는 질문
DIY 전자 제작의 세계에서, 깔끔하고 신뢰할 수 있는 8×8 RGB LED 매트릭스를 만들려면 WS2812B LED 64개와 디커플링 커패시터 64개를 수시간에 걸쳐 수작업으로 솔더링해야 했습니다. 메이커 Lucas Fernando가 완전한 맞춤형 PCB를 처음부터 설계<하고 JLCPCB에 전문 어셈블리를 의뢰한 첫 번째 시도에서 모든 것이 바뀌었습니다.
결과는? 완벽하게 완성된 8×8 어드레서블 LED 매트릭스 5개로, 상용 제품과 다름없는 외관을 갖추었습니다. 더 좋은 점은, 이 프로젝트가 100% 오픈소스라는 것입니다. GitHub에서 거버 파일, BOM, CPL, 회로도, 테스트 코드를 다운로드하고 JLCPCB에서 몇 분 만에 직접 보드를 주문할 수 있습니다. 프로젝트 파일 (JLCPCB 직접 업로드용):
GitHub 저장소 – Gerber zip, BOM.csv, CPL.csv, 회로도 PDF 및 코드

프로젝트 개요
이 모듈형 8×8 RGB LED 매트릭스는 완벽한 그리드 형태로 배열된 64개의 개별 어드레서블 WS2812B LED를 사용합니다. 각 LED에는 전원 안정성을 위한 100nF 세라믹 커패시터가 쌍을 이루며, 보드에는 여러 패널을 간편하게 데이지체인으로 연결할 수 있는 직각형 4핀 커넥터(5V / GND / DIN / DOUT)가 포함되어 있습니다.
"오늘 저는 정말 자랑스러운 프로젝트를 공유하고 싶습니다. 처음부터 직접 설계하고 실제 공장에서 전문적으로 어셈블리한 8×8 RGB LED 매트릭스입니다"라고 Lucas Fernando는 말했습니다. "가장 멋진 점은, 여러 모듈을 서로 연결하면 하나의 거대한 디스플레이처럼 제어할 수 있다는 것입니다."

WS2812B LED 매트릭스 동작 원리
핵심은 WS2812B에 있습니다. 각 패키지 내부에 소형 집적 회로가 내장된 스마트 LED로, 데이터 라인 하나만으로 모든 픽셀의 색상과 밝기를 독립적으로 제어할 수 있습니다.
데이터는 데이지체인 방식으로 전달됩니다:
-마이크로컨트롤러가 긴 비트 스트림을 전송합니다.
-각 LED는 자신에게 해당하는 첫 24비트(8비트 RGB)를 읽습니다.
-그런 다음 나머지 데이터를 DOUT 핀을 통해 다음 LED로 전달합니다.
Adafruit NeoPixel과 같은 라이브러리가 복잡한 NZR 타이밍을 모두 처리하므로, Arduino, ESP32, Raspberry Pi 또는 호환 보드에서 매우 간단하게 제어할 수 있습니다.
왜 LED마다 100nF 커패시터가 필요한가?
WS2812B LED는 색상 전환 시 전류 스파이크를 발생시킵니다. 로컬 디커플링 없이는 깜빡임, 데이터 오류, 또는 신뢰성 저하가 발생합니다. 각 LED 바로 옆에 100nF 커패시터를 배치하는 것이 업계 표준 해결책입니다.
WS2812B에는 전류 제한 기능이 내장되어 있으므로 외부 전류 제한 저항은 필요하지 않습니다.


KiCad 설계 과정
보드는 모듈성과 제조 가능성을 고려하여 KiCad로 설계되었습니다:
· 2층 FR-4 PCB
· 고급스러운 외관을 위한 블랙
솔더 마스크 · 전원 트레이스: 0.8mm (약 2A 안전) · 데이터 라인: 0.3mm · 깔끔한 배선을 위한 직각형 4핀 헤더 전원 관련 중요 경고 최대 밝기 흰색에서 64개의 LED는 최대 4A를 소모할 수 있습니다. PCB는 최대 약 2A(또는 밝기 50%) 기준으로 안전하게 설계되었습니다. 항상 외부 안정 5V 전원 공급 장치를 사용하고 마이크로컨트롤러와 GND를 공유하세요. 매우 낮은 밝기 테스트를 제외하고는 Arduino 5V 핀에서 직접 전원을 공급하지 마세요. 이번이 Lucas의 첫 전문 PCB 어셈블리 주문이었습니다. 128개의 소형 부품을 수작업으로 솔더링하는 것은 애초에 고려 대상이 아니었습니다. JLCPCB 주문 과정은 놀라울 정도로 순조로웠습니다: 1. 거버 zip 파일을 업로드하고 2층 블랙 PCB를 선택합니다. 2. PCBA 서비스를 활성화합니다(상단면 전용). 3. BOM.csv 및 CPL.csv 파일을 업로드합니다. 4. JLCPCB 시스템이 방대한 재고 라이브러리에서 부품을 즉시 매칭합니다(WS2812B-HS01/W 및 100nF 커패시터가 바로 사용 가능한 상태였습니다). 5. 인터랙티브 3D 미리보기를 확인하고 주문합니다. 며칠 후, 완전히 어셈블리된 보드 5개가 도착했습니다. "PCB는 깔끔하고 전문적으로 보였습니다. 완벽하게 정렬된 LED, 반짝이는 솔더 조인트, 지저분한 플럭스 잔여물 없이 말이죠. 더 이상 취미 프로젝트가 아니라 진짜 제품처럼 보였습니다"라고 Lucas는 전했습니다. "첫 번째 공장 어셈블리 보드라 긴장했지만, 품질이 모든 기대를 뛰어넘었습니다." 첫 번째 보드를 Arduino Uno에 연결하고 제공된 animations.ino 스케치를 업로드하자 즉각적인 성공을 거두었습니다. 불량 픽셀이나 깜빡임 없이 모든 LED가 완벽하게 점등되었습니다. 포함된 애니메이션(컬러 와이프, 부드러운 레인보우, 웨이브 효과, 스파클, 단색)은 아름다울 뿐만 아니라 실용적인 진단 도구이기도 합니다. 두 보드를 데이지체인으로 연결하는 것도 완벽하게 작동했으며, 설계한 대로 하나의 연속된 대형 패널처럼 동작했습니다. · GitHub 저장소에서 모든 파일을 다운로드합니다. · jlcpcb.com으로 이동하여 거버 zip 파일을 업로드합니다. · 2층, 블랙 솔더 마스크를 선택하고 PCBA를 활성화합니다. · BOM 및 CPL 파일을 업로드하면 부품이 자동으로 매칭됩니다. · 3D 미리보기를 확인하고 주문합니다. · 며칠 안에 전문적인 보드를 수령합니다. · Arduino/ESP32에 연결하고 코드를 업로드한 후 즐기세요! 프로젝트 사양 · LED: 64 × WS2812B (LCSC C22371521) · 디커플링: 64 × 100nF 커패시터 (LCSC C49678) · 커넥터: 1 × 직각형 4핀 헤더 (LCSC C91552) · 레이어 수: 2 · 표면 처리: HASL (또는 ENIG 선택 가능) · 전원: 5V, 최대 2A 권장 (밝기 50%) · 제어: 단일 데이터 라인, Adafruit NeoPixel 라이브러리 호환 · 라이선스: GPL-3.0 (완전 오픈소스) 이 프로젝트는 이제 모든 메이커가 전문가 수준의 하드웨어를 만들 수 있다는 것을 증명합니다. 예전에는 전문적인 솔더링 기술이 필요했던 것이 이제는 탄탄한 설계와 JLCPCB의 믿을 수 있는 서비스로 누구나 달성할 수 있습니다. 하나의 아름다운 매트릭스, 거대한 LED 월, 또는 다음 창작 프로젝트의 기반을 원하든 이 오픈소스 설계가 완벽한 출발점이 됩니다. 다음 프로젝트를 시작할 준비가 되셨나요? 지금 바로 JLCPCB에서 PCB + PCBA 즉시 견적을 받아보세요! 모든 파일은 자유롭게 다운로드, 수정, 사용할 수 있습니다. 무언가 놀라운 것을 발명해 보세요. 여러분도 할 수 있습니다! Q1: 수작업 솔더링 대신 JLCPCB PCBA를 선택하는 이유는? 작은 부품 128개를 수작업으로 솔더링하는 것은 시간이 많이 걸리고 오류가 발생하기 쉽습니다. JLCPCB의 자동화 SMT는 완벽한 정렬과 거의 100%에 가까운 수율을 제공합니다. Q2: 매트릭스를 몇 개까지 데이지체인으로 연결할 수 있나요? 이론적으로 무제한입니다(전원 공급과 리프레시 레이트에 의해 제한됨). 테스트에서 2개 또는 4개의 보드가 완벽하게 작동했습니다. Q3: 어떤 전원 공급 장치를 권장하나요? 2A 이상(안전을 위해 5A 이상 권장)의 외부 안정 5V 전원 공급 장치를 사용하세요. 낮은 밝기 테스트를 제외하고는 Arduino 5V 핀에서 직접 전원을 공급하지 마세요. Q4: 파일이 완전히 무료이고 오픈소스인가요? 네! 모든 거버, BOM, CPL, 회로도 및 코드는 GPL-3.0 라이선스로 제공되며 자유롭게 다운로드, 수정, 상업적 사용이 가능합니다.

JLCPCB 솔루션
테스트 및 결과

나만의 8×8 RGB LED 매트릭스 만드는 방법
마무리
자주 묻는 질문
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......