프리미엄 포터블 스피커: 8레이어 PCB + DSP & 스마트 앰프
1 분
- 프로젝트 배경 및 소개
- 프로젝트 비전: 차세대 포터블 오디오 경험
- 내부 전자장치: 멀티보드 8레이어 아키텍처
- 기술적 과제와 스마트한 설계 선택
- JLCPCB와의 제조 및 조립
- 테스트, 튜닝, 실제 성능 및 고객 피드백
- 이 프로젝트가 중요한 이유
- FAQ
프로젝트 배경 및 소개
풍부하고 공간을 가득 채우는 사운드, 선명한 고음, 깊은 저음, 지능형 오디오 처리를 갖춘 아름다운 포터블 스피커를 박스에서 꺼낼 때, 대형 공장에서 만들어진 것처럼 느껴질 수 있습니다. 하지만 이 우아한 Harman/Kardon 스타일의 디자인 뒤에는 개인적인 취미 프로젝트를 완전한 기능의 고성능 오디오 시스템으로 탄생시킨 한 혁신적인 메이커의 이야기가 있습니다. 전체 프로토타입 제작과 생산이 JLCPCB의 PCB 및 PCBA 서비스로 이루어졌습니다.
이 고급 오디오 앰프 시스템은 강력한 DSP(디지털 신호 처리기), 다수의 스마트 앰프, 배터리 구동을 위한 효율적인 부스트 컨버터, 그리고 정밀하게 설계된 8레이어 PCB 세트 위의 모든 서포트 회로를 통합하고 있습니다. 결과물은 음질과 제작 완성도 모두에서 상용 제품에 버금가는 소형 하이파이 포터블 스피커입니다. 고객의 말을 빌리면: "JLCPCB와의 경험은 항상 좋았습니다. 품질을 개선하기 위한 노력에 감사드립니다."
이 프로젝트가 어떻게 완성되었는지, 어떤 기술적 과제를 극복했는지, 그리고 JLCPCB의 역량이 이를 어떻게 가능하게 했는지 자세히 살펴보겠습니다.

프로젝트 비전: 차세대 포터블 오디오 경험
고객은 진정한 고급 포터블 스피커 시스템을 제작하고자 했습니다. 목표는 명확했습니다: 가정, 야외, 여행 용도에 적합한 소형 배터리 구동 폼팩터로 스튜디오 수준의 오디오를 구현하는 것. 주요 요구사항은 다음과 같았습니다:
· 실시간 EQ, 크로스오버, 리미팅, 룸 보정을 위한 고급 디지털 신호 처리.
· 스피커를 동적으로 모니터링 및 보호하면서 출력과 효율을 극대화하는 스마트 앰프.
· 배터리 전압이 떨어지더라도 앰프에 안정적인 고전압 레일을 유지하는 부스트 컨버터.
· 4개의 드라이버(우퍼 2개, 트위터 2개)를 갖춘 세련된 우드 앤 블랙 인클로저에 딱 맞는 다수의 커스텀 PCB.
최종 제품은 프리미엄 대나무 전면 패널, 블랙 사이드 액센트, 상단 운반 손잡이를 특징으로 하며, 어떤 거실에도 완벽하게 어울리는 현대적이고 미니멀한 외관을 갖추었습니다.
내부 전자장치: 멀티보드 8레이어 아키텍처
제한된 공간에서 이 수준의 성능을 달성하기 위해, 고객은 여러 상호 연결된 PCB로 구성된 모듈식 시스템을 설계했습니다:
· 메인 앰프/DSP 보드 — 핵심 DSP, 스마트 앰프 IC, 전원 관리를 탑재한 8레이어 고밀도 보드.
· 전원/부스트 컨버터 보드 — DC-DC 부스트 회로 및 배터리 관리를 위한 전용 보드.
· 컨트롤/인터페이스 보드 — LED 인디케이터, 버튼, 연결(블루투스/Wi-Fi 모듈 지원)이 있는 길고 좁은 보드.
· 소형 보조 보드 — 스피커 커넥터, 센서, 추가 필터링용.
모든 보드는 8레이어 PCB로 제작되었습니다. 8레이어 스택업은 민감한 아날로그 오디오 경로를 고속 디지털 신호 및 대전류 전원 트레이스와 분리하는 데 필요한 라우팅 밀도와 신호 무결성을 제공했습니다. JLCPCB의 표준 8레이어 공정(ENIG 표면 처리 옵션 포함)은 현대 DSP 및 스마트 앰프 칩에 일반적으로 사용되는 파인 피치 QFN 및 BGA 패키지에 필수적인 우수한 평탄도와 솔더러빌리티를 보장했습니다.

기술적 과제와 스마트한 설계 선택
소형 인클로저에 고출력 오디오 시스템을 구축하는 것은 여러 엔지니어링 난관을 가져옵니다:
1. 신호 무결성과 노이즈 관리
DSP는 고해상도 오디오 스트림을 처리하는 반면, 스마트 앰프는 고주파에서 Class-D 스위칭을 처리합니다. 8레이어 PCB 스택업 덕분에 설계자는 필요한 곳에 임피던스 제어 라우팅을 구현하고 깔끔한 아날로그 그라운드 리턴을 유지할 수 있었습니다. JLCPCB의 정밀 에칭 및 정합 역량은 레이어 간 얼라인먼트를 촘촘하게 유지하여 크로스토크를 최소화했습니다.
2. 전원 효율 및 열 관리
통합 부스트 컨버터는 배터리 전압을 스마트 앰프에 필요한 레벨로 높입니다. 여러 개의 대형 커패시터와 인덕터(PCB 사진에서 명확히 보임)가 대전류 요구를 처리합니다. 다층 보드 설계는 구리 플레인 전체에 걸쳐 열을 효과적으로 분산하는 데 도움이 되었습니다.
3. 고밀도 SMT 조립
보드에는 QFN 패키지 스마트 앰프, 마이크로 BGA DSP 칩, 0402/0201 수동 부품을 포함한 파인 피치 부품이 혼합되어 있습니다. 전체 시스템을 우아한 인클로저에 맞을 만큼 소형으로 유지하면서 공간을 최대한 활용하기 위해 여러 보드에 양면 조립이 사용되었습니다.
4. 기계적 통합
PCB는 커스텀 목재 인클로저 및 스피커 드라이버와 완벽하게 맞아야 했습니다. JLCPCB의 정확한 CNC 라우팅과 일관된 보드 두께 덕분에 최종 조립 시 모든 것이 정렬되었습니다.
JLCPCB의 PCBA 서비스를 선택함으로써 고객은 DSP, 스마트 앰프 IC, 부스트 컨버터 컨트롤러, 모든 서포트 수동 부품 및 커넥터를 포함한 BOM의 대부분을 JLCPCB 부품 라이브러리에서 직접 소싱할 수 있어 BOM 관리 시간을 크게 줄이고 자동화 조립 라인과의 완전한 호환성을 보장했습니다.

JLCPCB와의 제조 및 조립
전체 생산 흐름은 JLCPCB의 통합 PCB 제작 및 SMT 조립 서비스를 통해 처리되었습니다:
· PCB 제작: 표준 FR-4 소재와 ENIG 처리를 적용한 8레이어 보드. 고객이 거버 파일을 업로드하여 우수한 레이어 정합과 지정된 부분의 임피던스 일관성을 갖춘 고품질 보드를 수령했습니다.
· 부품 소싱: JLCPCB의 광범위한 라이브러리에서 재고 부품으로 DSP, 스마트 앰프 IC, 부스트 컨버터 컨트롤러, 모든 서포트 수동 부품 및 커넥터를 포함한 BOM의 대부분을 충당했습니다.
· 고밀도 SMT 조립: 자동화 스텐실 인쇄, 고속 픽 앤 플레이스, 멀티존 리플로우 오븐이 밀집된 양면 실장을 처리했습니다. JLCPCB의 숙련된 엔지니어들이 생산 전에 제조성을 위한 설계를 검토하여 사소한 최적화 사항을 파악했습니다.
· 납기: 프로토타입이 빠르게 납품되어 신속한 반복 작업이 가능했습니다. 최종 배치는 모든 보드에서 일관된 품질을 유지했습니다.
조립된 보드(테스트 픽스처 사진에서 확인 가능)는 깔끔한 솔더 조인트, 파인 피치 패키지의 완벽한 얼라인먼트, 브리징이나 툼스토닝 없음을 보여주었습니다. JLCPCB의 신뢰할 수 있는 PCBA 공정의 전형적인 결과입니다.
테스트, 튜닝, 실제 성능 및 고객 피드백
테스트, 튜닝 및 실제 성능
조립이 완료되자 고객은 보드를 커스텀 인클로저에 통합하고 Harman/Kardon 드라이버를 연결한 후 펌웨어 개발을 시작했습니다. DSP는 스마트 앰프가 제공하는 커스텀 크로스오버 설정, 다이나믹 EQ 커브, 스피커 보호 알고리즘으로 프로그래밍되었습니다. 배터리 테스트에서 부스트 컨버터가 높은 출력 레벨에서도 안정적인 레일 전압을 유지하는 것이 확인되었습니다.
결과는 어떨까요? 전체 주파수 대역에서 뛰어난 명료도와 함께 놀랍도록 강력하고 왜곡 없는 사운드를 전달하는 포터블 스피커입니다. 스마트 앰프가 게인을 자동으로 조정하고 드라이버를 보호하는 동안, DSP는 스피커가 테이블 위에 있든 코너에 있든 오디오 사운드가 균형 잡히게 유지되도록 합니다.

고객 피드백
프로젝트 전반에 걸쳐 고객은 JLCPCB를 단순한 제조업체가 아닌 비전을 실현하는 진정한 파트너로 활용했습니다. 경험을 돌아보며 그는 이렇게 말했습니다: "JLCPCB와의 경험은 항상 좋았습니다. 품질을 개선하기 위한 노력에 감사드립니다."
그는 특히 일관된 품질 개선, 빠른 소통, 복잡한 8레이어 고밀도 설계를 타협 없이 처리하는 능력을 높이 평가했습니다.
이 프로젝트가 중요한 이유
이 고급 오디오 앰프 시스템은 열정적인 메이커가 창의적인 인클로저 설계와 정교한 전자 장치를 결합할 때 가능한 것을 보여줍니다. DSP 지능, 스마트 앰플리피케이션, 효율적인 전력 변환을 작은 면적에 집약한 8레이어 PCB부터 디지털 설계를 물리적 현실로 전환한 원활한 JLCPCB PCBA까지, 이 프로젝트 전체는 접근 가능하고 고품질인 제조의 힘을 보여줍니다.
자신만의 포터블 오디오 시스템, 커스텀 하이파이 앰프, 또는 기타 복잡한 임베디드 프로젝트를 구축하든, JLCPCB의 PCB 제작, 부품 소싱, 전문 조립 서비스가 그 어느 때보다 빠르게 개념에서 작동하는 프로토타입으로 이동하는 데 도움이 될 수 있습니다.
다음 프로젝트를 시작할 준비가 되셨나요? 오늘 jlcpcb.com에서 거버 파일을 업로드하고 이 인상적인 오디오 시스템을 탄생시킨 것과 동일한 품질과 지원을 경험해 보세요.
FAQ
Q: 오디오 앰프 프로젝트에 8레이어 PCB가 반드시 필요한가요?
항상 그런 것은 아니지만, DSP + 스마트 앰프 시스템에는 강력히 권장됩니다. 전용 전원/그라운드 플레인을 제공하고 더 나은 노이즈 격리를 실현합니다.
Q: JLCPCB는 QFN, BGA와 같은 파인 피치 부품을 처리할 수 있나요?
네. JLCPCB의 고밀도 SMT 라인은 파인 피치 QFN, BGA, 0402/0201 부품을 우수한 수율로 일상적으로 조립합니다.
Q: 8레이어 PCBA 프로토타입을 받는 데 얼마나 걸리나요?
일반적으로 주문에서 납품까지 5~7일이 소요되어 신속한 반복 작업이 가능합니다.
Q: JLCPCB는 8레이어 보드의 임피던스 제어를 지원하나요?
네. 주문 시 임피던스 요구사항을 지정하면 확인 보고서를 받을 수 있습니다.
Q: 대부분의 오디오 IC(DSP, 스마트 앰프, 부스트 컨버터)가 JLCPCB 부품 라이브러리에 있나요?
대부분 있습니다. 라이브러리를 활용하면 BOM 관리가 크게 간소화되고 소싱 리스크가 줄어듭니다.
지속적인 성장
| JLCPCB로 구현한 연극 투표카드: 홀 센서와 CC1101을 결합한 PCB 제작 사례
핵심 요약 진주주(jsa5212)의 ‘호냥 연극 투표카드’는 홀 센서와 CC1101 무선 통신을 결합한 전자 제작 프로젝트입니다. JLCPCB에서 PCB 10장을 먼저 제작하고 단면 SMT 조립을 활용했으며, 실물 보드의 펌웨어 점검과 케이스 간섭 수정을 거쳐 75장 추가 발주로 이어졌습니다. 카드 인식부터 배터리 전압 측정, 부품 실장까지 하나의 보드에서 다룬 개발 사례를 살펴봅니다. 프로젝트 배경: 연극 투표카드를 전자 하드웨어로 구현하기 카드의 상태를 센서로 읽고, 그 정보를 무선으로 전달하려면 어떤 하드웨어가 필요할까요? 네이버 블로그에서 전자 제작 과정을 공유하는 진주주는 ‘호냥 연극 투표카드’를 위해 센서, 통신, 배터리 회로를 하나의 PCB에 담았습니다. 핵심 과제는 회로를 연결하는 데서 끝나지 않았습니다. 카드와 자석의 위치에 맞는 센서 배치, 휴대 가능한 배터리 전원, 무선 송수신, 케이스와의 결합을 함께 고려해야 했습니다. 개발자는 JLCPCB의 PCB 제작 및 SMT 조립을......
사례 연구: 제조 기준을 지켰는데 PCB 나사 홀 균열이 일어난 이유
PCB 불량이 나면 원인을 찾아야겠죠? 그런데 가끔은 누구도 잘못하지 않았는데 제품만 망가져버린 것처럼 보이는 경우가 있습니다. 오늘은 그런 사례 하나를 짧게 소개하고, 거기서 얻을 수 있는 이야기를 해 보려 합니다. 실제 사례를 각색했고 등장인물은 가명입니다. 일어난 일 PCB 설계자 A 씨는 1.6mm 두께 보드에 고정용 나사 홀을 넣으면서 보드 가장자리와의 거리를 0.8mm로 잡았습니다. 흔히 통용되는 기준이 0.5mm 이상이니 여유를 넉넉히 둔 셈이었습니다. 그런데 조립 과정에서 나사를 조이자 홀 주변에 균열이 생겼습니다. 하지만 제조사는 도면대로 가공했다고 했고, 설계자는 규범보다 넉넉하게 설계했다고 했고, 고객사는 표준 토크로 체결했다고 했습니다. 팀은 처음부터 과정을 review 했고, 그 결과 이 제품은 항공우주용이라 홀과 가장자리 거리가 보드 두께보다 커야 한다는 별도 표준을 따라야 했다는 사실이 밝혀졌습니다. 1.6mm가 필요한 자리에 0.8mm가 들어가 있었던 겁니다. A ......
Athena: 로켓 항공전자 장비를 위한 고성능 6층 PCB 구현
핵심 요약 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화 센서, 다양한 통신 인터페이스를 소형 6층 PCB 하나에 담은 오픈소스 비행 컴퓨터입니다. 80 × 140mm 보드에 STM32 MCU 3개, IMU 3개, 기압계, GNSS, LoRa, 블루투스, CAN, USB, 플래시 스토리지, SD 카드, 전원 관리 기능이 통합되어 있습니다. 6층 PCB는 이처럼 복잡한 설계에 필요한 배선 용량, 체계적인 전원 분배, 신호 정리, 소형화된 기능 통합을 제공합니다. 이 프로젝트는 오픈소스 하드웨어가 전문 PCB 제조 및 조립 서비스를 통해 설계 단계에서 실제 하드웨어로 이어지는 과정을 잘 보여줍니다. 고급 로켓 공학에서 비행 컴퓨터는 연산, 센싱, 통신, 전원 관리, 제어 기능을 작고 신뢰성 높은 하드웨어 플랫폼 하나에 모두 담아내야 합니다. NotARoomba가 진행한 오픈소스 비행 컴퓨터 프로젝트 Athena는 트리플 MCU 아키텍처, 이중화된 센싱, 다양한 통신 인터페이스, 전용 제어 채널, ......
72개 LED 웨어러블 워치 제작: 40mm 원형 PCB와 JLCPCB PCBA 사례
핵심 정리 이 사례는 정밀한 40mm 원형 PCB에 72개의 LED를 배치한 웨어러블 워치의 설계와 제작 과정을 다룹니다. JLCPCB SMT 조립으로 0603 LED 70개 이상을 수작업으로 납땜하는 부담을 줄였고, ENIG 표면처리와 마우스 바이트 패널화를 적용해 원형 기판을 자동 조립할 수 있도록 했습니다. EasyEDA 회로도부터 펌웨어와 스테인리스 케이스 통합까지 전체 흐름을 확인할 수 있습니다. 프로젝트 배경과 설계 목표 상용 스마트워치는 OLED와 고성능 프로세서를 사용하지만, 오픈소스 제작자 Taifur는 단순하면서도 산업용 제품에 가까운 LED Round Watch를 설계했습니다. 핵심 목표는 ATmega328P 마이크로컨트롤러와 고정밀 DS3231 실시간 클록(RTC)을 이용해 72개의 SMD LED를 원형으로 구동하는 손목시계를 만드는 것이었습니다. 기구 제약: 상용 시계 케이스에 넣기 위해 PCB 지름을 40mm 이하로 제한했습니다. 조립 난이도: 40mm 기판에 0603......
먼지에 지친 멤브레인에서 커스텀 기계식의 완성까지: Taifur의 V3 풀 키보드 프로젝트
참고 동기: 먼지에 취약한 멤브레인 키보드를 내구성이 뛰어난 맞춤형 DIY 키보드로 교체했습니다. 사양: 라즈베리 파이 피코(RP2040)로 구동되는 87키 TKL 레이아웃으로, 핫스왑 지원, QMK, OLED, 엔코더를 갖췄습니다. 설계: 대칭형 배선, 노출된 컨트롤러, 시각적으로 드러나는 "다이오드 아트"를 특징으로 하는 독특한 3층 PCB 스택입니다. 지원: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. 제작: EasyEDA로 설계하고 JLCPCB를 통해 제작했으며, SMT 조립을 활용하여 고밀도 LED를 손쉽게 처리했습니다. 전자공학 애호가와 DIY 커뮤니티에서 커스텀 기계식 키보드는 가장 보람 있는 프로젝트 중 하나로 손꼽힙니다. 이는 개인화된 타이핑 경험을 PCB 설계, 펌웨어 개발, 기계공학과 결합시킵니다. OSHWLab에 게시된 Taifur의 "Mechanical Keybo......
PiBrick Pocket-CM5: JLCPCB로 제작한 컴팩트 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC
핵심 요약 piBrick Pocket-CM5는 물리적 쿼티(QWERTY) 키보드, AMOLED 디스플레이, M.2 NVMe SSD를 갖춘 스마트폰 크기의 완전한 기능을 갖춘 라즈베리 파이 CM5 핸드헬드 PC입니다. 이 프로젝트는 신호 무결성을 유지하기 위해 JLCPCB의 4층 PCB 제작 서비스를 활용하여 임피던스를 제어했습니다(USB는 90옴, PCIe/MIPI DSI는 100옴). EasyEDA로 설계하고 JLCPCB에서 제작한 이 프로젝트는 EasyEDA Spark 프로그램에 제출되어 부품 및 소재 후원을 성공적으로 확보했습니다. JLCPCB의 자동 SMT 조립 서비스는 레이저 커팅 스텐실, 비전 가이드 픽앤플레이스, AOI 품질 검사를 통해 까다로운 0.4mm 피치 보드 대 보드 커넥터 조립을 처리합니다. JLCPCB의 연성 인쇄회로기판(FPC)은 폴리이미드 보강재를 통해 커넥터 안정성을 유지하면서도, 컴팩트한 인클로저 내부에서 복잡한 배선을 가능하게 합니다. 전체 부품 소싱은 LCS......